• Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
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
CNC PRO

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

CNC PRO | Haasカスタマーサクセスストーリー

 

CNC PRO Mariusz Prusakは、1980年代創業のファミリー企業です。初期は、錠前工場「プルサック I」として操業していましたが、2001年に錠前生産工場「プルサック II」へと変わりました。当初より、金属やプラスチックの加工、お客様の依頼に応じた製品の生産を専門としてきました。40年にわたる市場での経営を通じて、もっとも要求の厳しいお客様にも対応できるよう最新の設備と機械を揃えています。

市場の期待に応え、2017年には組立部門を設置し、パーツの生産からコンポーネントの組立まで包括的なサービスが提供できるようになりました。お客様から提供されるドキュメントに沿って、機械全体と小さなコンポーネントの両方を組み立て、合体させることができます。

「2019年には、シフィドニクの近代的なマシンパークのある約800m2の敷地に最新の生産ホールを作りました。ここには、3台の5軸機械を含む最新世代のHaas CNC機械を入れました。最新世代の切削工具と測定具を使っています」と会社オーナーのMariusz Prusakは言います。

「機械加工で長年の経験を積んだその道のプロを雇いました。経験と適切な知識、取り組みと信頼性によって、当社は市場で確固たる地位を築きました。当社が提供するサービスの質の高さは、ISO 9001 2015年版に沿った品質管理システム実装に証明されています」とMariusz Prusakは付け加えます。

CNC PRO社について

✔ Haas 機械:

ST-10
ST-20 (3台)
ST-25
SL-30
VF-3YT/50
VF-2 (3台)

VF-3 (3台)
VF-3 パレットプールつき(2台)
VF-4 (2台) 
VF-9 
GR 712
UMC-750(3台)

✔ Haas機械で生産する製品:さまざまな精密機械加工パーツと製品

✔ 場所: ポーランド

CNC PROの詳細は、同社のウェブサイトをご覧ください:https://frezowanie-cnc.pl/

お問い合わせ先

 

Language Preference :
Loading

 UMC-750の実際の動作をご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める