• Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
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
Solenoid Identification Guide

サービス ホーム サービスアラート/ニュース ソレノイド識別ガイド
2019年10月31日 ソレノイド識別ガイド

Haas製品は、さまざまなメーカーの空圧式ソレノイドを使用しています。サービスキットの交換用ソレノイドは、交換されたソレノイドと外観が異なる場合があります。これにより、ソレノイドを交換するときに混乱が生じる可能性があります。

サービスキットのソレノイド:
•取り外したソレノイドと同じケーブルコネクタを使用します。
•取り外したソレノイドと同じように動作します。
•インレット、アウトレット、排気ポートが異なる場所にある場合があります。

機械の正しい設定を行うには、キットに含まれるフィッティングを使用するか、取り外したアセンブリから、または購入したものを使用して、機械の正しいソレノイド設定を行ってください。
購入に必要なフィッティングについては、 ソレノイド識別ガイドを参照してください。このガイドは新しい設定が実装されると更新されます。