Wireless Intuitive Probe System - WIPS - IR - Troubleshooting Guide - TG0161

서비스 홈 무선 직관적 프로브 시스템 - WIPS - 문제해결 가이드 - TG0161

무선 직관적 프로브 시스템 - WIPS - 문제해결 가이드 - TG0161

섹션으로 건너뛰기 Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

무선 직관적 프로브 시스템 - WIPS - 문제 해결 안내서


부품을 교체하기 전에 아래 Probe 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.

프로브 검사 보고서 체크리스트

Introduction

  1. OMP40-2 공작물 검사: 광학 인터페이스와 통신하는 스핀들 장착 무선 프로브.
  2. 공작물 검사 스타일러스: 측정 중에 공작물과 닿는 공작물 검사의 부품.
  3. 공구 검사 스타일러스: 측정 중에 공구가 닿게 되는 공구 검사의 부품. 프로브가 공구 길이와 직경을 측정할 때 공구가 스타일러스의 상단과 측면에 닿습니다.
  4. OTS 툴 프로브: OTS는 배터리로 작동하는 무선 프로브입니다.
  5. OMI-2H 광학 기계 인터페이스:OMP40-2 공작물 검사용 무선 인터페이스. OMI-2H는 적외선을 사용하여 CNC 제어와 통신하고 프로브를 켜거나 끕니다.
  6. OMI 케이블: 이 케이블은 OMI를 CNC 제어에 연결합니다.

WPS(Wireless Intuitive Probe System)용 공작물 검사는 유선 프로브 시스템(VQCPS)에서는 작동하지 않습니다. 공작물 검사는 다음을 통해 구분이 가능합니다.

  1. VQCPS 공작물 검사(P/N 60-0024)에는 정사각형 Haas 로고가 있습니다.
  2. WIPS 공작물 검사(P/N 60-0050)에는 둥근 Haas 로고가 있습니다.

공작물 검사와 공구 검사 모두에 대한 설치 지침은 다음을 참조하십시오: 무선 직관적 프로브 시스템(WIPS) - 설치

Powering on the Work Probe and Tool Probe

프로브 작동: 공작물 검사 전원 켜기 공구 검사 전원 켜기
클래식 Haas 제어장치 (CHC)

M59 P1134;

[CYCLE START]를 누르십시오

M59 P1133;

G04 P1.0;

M59 P1134;

[CYCLE START]를 누르십시오

차세대 제어(NGC)

M59 P3;

[CYCLE START]를 누르십시오

M59 P2;

G04 P1.0;

M59 P3;

[CYCLE START]를 누르십시오

 

프로브의 전원이 켜져 있고 사용할 준비가 되면 공작물 검사의 LED가 녹색으로 깜박입니다.

프로브 스타일러스를 터치하면 CNC 제어에서 “삐”소리가 납니다.

스타일러스를 터치할 때마다 공작물 검사의 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

프로브의 전원이 켜져 있고 사용할 준비가 되면 공작물 검사의 LED가 녹색으로 깜박입니다.

프로브 스타일러스를 터치하면 CNC 제어에서 “삐”소리가 납니다.

스타일러스를 터치할 때마다 공작물 검사의 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

공구 검사의 스타일러스를 터치하면 CNC 제어가 "삐" 소리를 냅니다.

공구 검사에는 LED가 없습니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 1086 경로에 장애물이 있습니다  보호된 위치 설정 사이클 전용. 장애물을 제거하고 안전한 위치에서 다시 시작하십시오.
경보 1088 이송량 없음 보호된 위치 설정 사이클 전용. F 코드 입력을 삽입하고 안전한 위치에서 다시 시작하십시오. 권장 보호 위치 설정 이송량은 120in/min입니다.
경보 1089 공구 길이 활성 없음 사이클을 호출하기 전에 G43 또는 G44가 활성화되어 있지 않습니다. 프로그램을 편집하고 안전한 위치에서 다시 시작하십시오.
경보 1091 형식 오류  입력이 혼합되었거나 누락되었거나 형식이 잘못되었습니다. 프로그램을 편집하고 안전한 위치에서 다시 시작하십시오.

경보 1092 프로브 열림/미식별 표면 발견

 

작업등의 간섭이 있습니다. 작업등 조정
공작물 검사의 설정이 올바르지 않습니다. 설정을 수정하십시오.
예상치 못한 공작물 표면이 발견되었습니다. 프로그램을 편집하십시오.
이동 전에 프로브가 이미 트리거되었거나 프로브 또는 공구를 위치 설정하는 동안 트리거된 경우에 발생합니다. 결함을 제거한 뒤 안전한 위치에서 다시 시작하고, 칩이 프로브 아이리드 주위에 갇혀 있는지 확인하십시오
경보 1093 프로브 실패/표면을 찾을 수 없음 작업등의 간섭이 있습니다. 작업등 조정
공작물 검사의 설정이 올바르지 않습니다. 설정을 수정하십시오.
공작물의 표면을 찾을 수 없습니다. 프로그램을 편집하십시오.
경보 1099 공구 고장 공구가 사용자 정의 공차를 벗어난 경우 이 경보가 발생합니다. 결함이 있는 공구를 교체하고 올바른 툴 오프셋 값을 설정하십시오.
경보 1101 프로브 시동 실패. 배터리 불량. 배터리를 교체하십시오.
매크로가 손상되었습니다. 매크로를 다시 로드
공작물 검사의 설정이 올바르지 않습니다 설정을 수정하십시오 
경보 1011 OMP40 보정되지 않음 스핀들 프로브 툴 오프셋이 매크로 변수 #10561과 일치하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 스핀들 프로브를 다시 보정하십시오.
스핀들 프로브가 보정되지 않았습니다. 이 문제를 해결하려면 스핀들 프로브를 보정하십시오.
경보 1106 또는 1107 OMP40 보정 필요 스핀들 프로브 툴 오프셋이 매크로 변수 #10561과 일치하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 스핀들 프로브를 다시 보정하십시오.
스핀들 프로브가 보정되지 않았습니다. 이 문제를 해결하려면 스핀들 프로브를 보정하십시오.
경보 1010 OTS 보정되지 않음 공구 프로브가 보정되지 않았습니다. 공구 프로브를 보정합니다.
경보 1104 OTS 보정 필요 공구 프로브가 보정되지 않았습니다. 공구 프로브를 보정합니다.
측정이 잘못되었습니다. 프로브가 반복 정밀도 위치 결과를 제공하지 않습니다. 프로브가 교정되지 않았습니다. 프로브를 보정합니다.
프로브 스타일러스가 느슨합니다. 프로브 스타일러스를 확인하십시오.
프로브 스타일러스가 스핀들 중심선과 동심이 아닙니다(흔들림). 흔들림을 제거하도록 프로브 스타일러스를 조정하십시오.
WIPS 프로그램 또는 매크로 변수가 손상되었습니다. 최신의 Renishaw 매크로 프로그램을 로드하십시오. 현재의 매크로 프로그램을 덮어쓰도록 하십시오.
EC-400에서 프로브가 M104/M105를 사용하여 확장 또는 수축하라는 명령을 받은 후 경보 329 UNDEFINED M CODE가 나타납니다. 프로브 암 유형 파라미터 값이 잘못 설정되었습니다. 파라미터 805 프로브 암 유형을 확인하고 값이 AUTO에 있는지 확인하십시오. 
EC-400에서 경보 808 AUTOMATIC PROBE ARM FAULT(자동 프로브 암 결함)가 수축하는 동안 나타납니다. 케이블의 프로브 다운 스위치용 커넥터가 잘못 고정되었습니다. 프로브 다운 스위치 케이블의 핀을 확인하십시오. 자세한 내용은 EC-400 자동 프로브 암 케이블 섹션을 참조하십시오. 
프로브가 OMI와 통신하지 않습니다. 프로브가 잘못된 모드에 있을 수 있습니다. 아래 해당 섹션의 라이트 시퀀스 가이드를 참조하여 프로브가 어떤 모드에 있는지 확인하십시오. 필요에 따라 모드를 변경합니다.

2023년 6월 14일 이전에 제작된 UMC-350HD 기계

1.25인치 이상의 공구가 OTS 프로브에 도달하지 않습니다.

프로브 마운트를 업데이트하려면 더 긴 공구가 필요합니다. 기계에 이전 프로브 마운트가 있는지 확인하려면 UMC-350HD 프로브 마운트 레트로 핏 절차를 참조하고 필요한 경우 새 프로브 마운트를 개조하십시오.
CM-1 기계의 프로브 전원이 예기치 않게 켜지고 꺼지고 있으며 OMI는 두 프로브를 동시에 켜려고 합니다. 두 프로브의 LED는 OMI에서 동시에 켜집니다.  전기 노이즈가 OMI 기능에 영향을 미칩니다. Z축 브레이크 회로에 OMI와 동일한 24V에서 작동하는 소음이 있습니다.  페라이트 필터가 올바른 위치에 설치되어 있는지 확인하십시오. 아래의 CM-1 섹션을 참조하십시오. I/O PCB가 손상될 수 있으며 문제가 계속되면 교체해야 합니다.

EC-400 Automatic Probe Arm Cable

1

잘못 핀 커넥터의 예가 왼쪽에 나와 있으며, 케이블 32-0763에 연결된 케이블의 핀이 잘못된 위치에 있습니다. 

이미지에 표시된 올바른 위치에 와이어를 다시 고정합니다. 

2

프로브 업 입력이 1과 0 사이에서 깜박이면 페라이트 필터를 추가하여 노이즈를 줄입니다. 

CM-1 - Electrical Noise

1

Z축 인코더와 브레이크 케이블이 소음을 발생시킬 수 있는 고전력 모터 케이블과 분리되어 있는지 확인하십시오.

Z축 모터에서 전기 캐비닛 섀시까지 접지 케이블을 배선하여 소음을 제거하십시오.

2

 벡터 드라이브[3]에서 나오는 320VDC 케이블에 페라이트 필터 [1] 64-1252가 있는지 확인하십시오.

I/O PCB [4]의 P43, P39, 및 SP HD IN에 연결된 케이블에 페라이트 필터 [1] 64 -1252가 있는지 확인합니다.

I/O PCB [4]의 P7에 연결된 케이블에 페라이트 필터 [1] 64-1252가 있는지 확인합니다.

I/O PCB [4]의 P4에 연결된 케이블에 페라이트 필터 [2] 64-1253이 있는지 확인합니다.

3

페라이트 필터 [1] 64-1252 가 서보 증폭기에서 나오는 축 전원 케이블에 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

참고: 페라이트 필터를 추가한 후에도 WIPS 프로브가 여전히 제대로 작동하지 않으면 I/O PCB가 손상될 수 있습니다. I/O PCB를 교체해야 하는지 확인하려면 I/O PCB TSG를 참조하십시오.

Batteries

시정 조치:

배터리 교체는 항상 프로브 문제 해결의 첫 번째 단계입니다. 두 배터리를 동시에 교체하십시오. 배터리를 설치하기 전에 테스트하십시오.

프로브의 배터리 수명은 약 (8)개월이며, 정기적으로 교체해야 합니다. 배터리가 부족하면 공작물 검사의 녹색 및 청색 LED가 깜박일 수 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 빨간색 LED가 계속 켜져 있을 수 있습니다.

배터리를 테스트할 때 멀티 미터에 의존하지 마십시오. 프로브의 리튬 배터리가 낮은 경우에도 멀티 미터에서는 3.6V로 표시될 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 새로 설치된 배터리에 날짜를 기록하십시오.

 참고: 배터리를 교체하는 동안 스타일러스를 만지지 마십시오. 스타일러스를 터치하면 설정 모드에서 프로브의 전원이 켜질 수 있습니다. 이 모드에서는 실수로 설정을 변경할 수 있습니다.

Interference

시정 조치:

작업등을 끄고 문제 해결을 시작하십시오. 기계 내부의 작업등이 프로브나 OMI-2H를 향하지 않도록 하십시오. 밝은 빛은 공작물 검사를 방해할 수 있습니다. 밝은 조명이 기계를 향하지 않도록 하십시오.

Surface Not Found

시정 조치:

프로브를 공작물과 더 가까운 곳에서 시작하도록 프로그램을 편집하십시오.

Calibration

시정 조치:

스타일러스를 교체하거나 공구 검사를 옮겼거나 프로브 루틴 도중에 CNC 제어가 경보를 발생시킬 때마다 프로브를 교정해야 합니다. 인치에서 미터로 또는 미터에서 인치로 변경할 때 프로브를 교정해야 합니다.

절차에 따라 공구 검사와 공작물 검사를 교정하십시오. 을 참조하십시오.

  • CHC: 무선 직관형 프로브 시스템(WIPS) - 보정.
  • NGC: 차세대 제어 - 프로브 보정(VPS)

다음 순서로 프로브를 교정해야 합니다.

  1. 공구 검사
  2. 공작물 검사 길이
  3. 공작물 검사 직경

OMP 40-2 Work Probe Settings

프로브 설정 기본 사항

프로브 설정은 다음 (4) 그룹에 있습니다.

  1. 스위치 끄기 방법
  2. 강화된 트리거 필터
  3. 광전송 방법/프로브 식별
  4. 광 전력

프로브가 깜박이는 순서는 현재 프로브 설정을 알려줍니다.

 참고: LED는 다른 색상과 다른 시간 길이로 깜박입니다. LED가 깜박이는 순서는 프로브 설정을 알려줍니다. LED가 짧게 또는 길게 깜박입니다. 다음 표에서, 색이 칠해진 작은 원은  LED가 잠시 깜박임을 나타냅니다. 직사각형 은 LED가 오래 깜박임을 나타냅니다.

현재 프로브 설정이 무엇인지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

프로브에서 배터리를 최소 5초 동안 분리하십시오.

배터리를 설치하십시오.

중요: 배터리를 다시 설치한 후 프로브 스타일러스를 만지지 마십시오. 만지면 프로브 설정이 변경됩니다. 나중에 필요한 경우에만 설정 변경을 위해 만지십시오.

배터리가 교체된 이후 프로브 LED가 특정 순서로 깜박입니다.

프로브 LED를 보십시오. LED가 깜박이는 순서를 기록하십시오.

순서가 무엇을 의미하는지는 Renishaw - 프로브 - OMP40-2 - 설정 을 참조하십시오.

프로브 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

 

프로브에서 배터리 [1]를 최소 5초 동안 분리하십시오.

배터리를 설치하는 동안 스타일러스 [2]를 움직인 뒤 정지하십시오.

프로브가 LED 시퀀스 [3]를 완료하고 빨간색이 5번 깜박일 때까지 스타일러스를 잡고 있으십시오.

스타일러스를 놓으십시오.

프로브 설정을 변경하려면 스타일러스를 지정된 순서대로 이동해야 하며, 다른 설정을 위한 순서는 아래 표를 참조하십시오:

 

 

 

 

 

 

그림은 다음 기호를 보여줍니다: 기호는 이를 알려줍니다: 이것은 다음 결과로 연결됩니다:
오른쪽을 가리키는 빨간색 화살표. (4)초 미만 동안 스타일러스를 움직인 뒤 정지하십시오. 그룹 내에서 다음 옵션을 선택합니다.
아래쪽을 가리키는 녹색 화살표. (4)초 넘게 스타일러스를 움직인 뒤 정지하십시오. 한 그룹에서 다른 그룹으로 이동합니다.
아래쪽을 가리키는 흰색 화살표. 스타일러스를 (20)초 이상 만지지 마십시오. 설정을 종료합니다.

기본 OMP40-2 설정은 다음과 같습니다:

  • 끄기 방법: 옵티컬 끄기
  • 강화된 트리거 필터: 트리거 필터 끄기
  • 광 전송 방법/프로브 식별: 프로브 조정 1
  • 광학 전원: 표준

OMP40-2 - 매크로 변수.

  • 556: (XRAD) 스타일러스 X 교정 반경
  • 557: (YRAD) 스타일러스 Y 교정 반경
  • 558: (XOFF) X축 스타일러스 오프셋(흔들림)
  • 559: (YOFF) Y축 스타일러스 오프셋(흔들림)
  • 560: OMP40-2 프로브의 공구 번호

OTS Tool Probe Settings

OTS 설정 기본 사항:

프로브 설정은 이 (3) 그룹에 있습니다.

  1. 강화된 트리거 필터
  2. 프로브 식별
  3. 광 전력

LED는 다른 색상과 다른 시간 길이로 깜박입니다. LED가 깜박이는 순서는 프로브 설정을 알려줍니다. LED가 짧거나 오래 깜박입니다. 다음 표에서, 색이 칠해진 작은 원은  LED가 잠시 깜박임을 나타냅니다. 색깔이 칠해진 직사각형 은 LED가 오래 깜박임을 나타냅니다.

현재의 OTS 프로브 설정을 찾으려면 다음을 수행하십시오.

배터리를 제거했다가 다시 설치하십시오. 배터리가 설치된 이후 프로브 LED가 특수한 순서로 깜박입니다. 이 LED에는 초기의 공장 설정값이 표시되어야 합니다.

참고: 배터리를 설치할 때 프로브를 만지지 마십시오. 프로브 설정이 변경될 수 있습니다.

프로브 LED를 보십시오. LED가 깜박이는 색상 및 시간의 순서를 기록

라이트 시퀀스 의미는 Renishaw - 프로브 - OTS - 설정 을 참조하십시오.

OTS 프로브 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

프로브에서 배터리 [1]를 최소 5초 동안 분리하십시오.

배터리를 설치하는 동안 스타일러스 [2]를 움직인 뒤 정지하십시오. 프로브가 LED 시퀀스 [3]를 완료하고 빨간색이 5번 깜박일 때까지 스타일러스를 잡고 있으십시오.

스타일러스를 놓으십시오.

아래 표에 따라 설정에 원하는 값을 선택하십시오. 기본 공장 설정은 다음 표의 세트에 표시됩니다.

 

 

그림은 다음 기호를 보여줍니다: 기호는 이를 알려줍니다: 이것은 다음 결과로 연결됩니다:
오른쪽을 가리키는 빨간색 화살표. (4)초 미만 동안 스타일러스를 움직인 뒤 정지하십시오. 그룹 내에서 다음 옵션을 선택합니다.
아래쪽을 가리키는 녹색 화살표. (4)초 넘게 스타일러스를 움직인 뒤 정지하십시오. 한 그룹에서 다른 그룹으로 이동합니다.
아래쪽을 가리키는 흰색 화살표. 스타일러스를 (20)초 이상 만지지 마십시오. 설정을 종료합니다.

기본 프로브 설정은 다음과 같습니다.

  • 강화된 트리거 필터 설정이 Off [1]로 설정되어 있습니다.
  • 프로브 식별은 프로브 2 [2]로 설정됩니다.
  • 광학 동력이 낮음 [3]으로 설정되어 있습니다.

OTS 매크로 변수

  • 582: OTS 스타일러스 Z 위치, 비 회전 도구
  • 583: OTS 스타일러스 Z 위치, 회전 도구
  • 584: 직경 설정을 위한 스타일러스 크기
  • 585: X축 스타일러스 센터 위치
  • 586: Y축 스타일러스 센터 위치
  • 587: Z 접근 위치(길이 및 직경 프로빙에만 사용됨). 첫 번째 빠른 위치 설정은 툴 오프셋이 적용되는 위치(스타일러스 위 높이)로 이동합니다.
  • 588: Z 클리어런스 위치(길이 및 직경 프로빙에만 사용됨). 클리어런스를 위한 스타일러스 위의 위치는 스타일러스 주위로 이동합니다 (스타일러스 위 높이).
  • 589: 이 직경 이상의 공구는 회전합니다(길이 및 직경 프로빙에만 사용됨)
  • 590: 최대 커터 직경 크기(길이 및 직경 프로빙에만 사용됨)
  • 592: 프로브 오리엔테이션. 직경 측정 축과 회전 길이 설정을 위한 반경 오프셋 방향을 정의합니다.

OMI-2H Operation:

  1. 시작 신호(노란색): OMI-2H가 시작 신호를 보내 공작물 검사 또는 공구 검사 스위치를 켜거나 끌 때 이 LED가 1초 동안 깜박입니다.
  2. 배터리 부족(빨간색): OMI-2H가 프로브 중 하나에서 배터리 부족을 감지하면 배터리 부족 LED가 켜집니다. 프로브의 배터리를 교체하십시오.
  3. 프로브 상태(녹색, 빨간색): 이 2색 LED는 프로브 전원이 켜지면 녹색이고 프로브가 트리거되면 적색입니다.
  4. 오류(빨강, 파랑, 노랑): 3색 LED는 프로브의 신호가 약하거나 손실되었음을 나타냅니다. 빨간색은 프로브가 실패했거나 꺼졌음을 나타냅니다. 파란색은 두 번째 프로브의 신호가 수신되고 있음을 나타냅니다. 노란색은 약한 신호가 수신되었음을 나타냅니다. 고정장치 또는 회전 테이블에서 프로브 신호가 차단될 수 있습니다.
  5. 신호 상태(빨강, 파랑, 노랑): 이 3색 LED는 프로브의 신호 발신 강도를 나타냅니다. 빨간색은 프로브에서 신호가 없음을 나타냅니다. 노란색은 약한 신호를 나타냅니다. 녹색은 신호가 양호함을 나타냅니다.
  6. 활성 프로브(녹색): 현재 활성화된 프로브를 표시하는 LED가 2개 있습니다.

자세한 내용은 광학 기계 인터페이스(OMI) - 조명 정보를 참조하십시오.