Wireless Intuitive Probe System - WIPS - IR - Troubleshooting Guide - TG0161

サービス ホーム ワイヤレス直感型プローブシステム - WIPS - IR - トラブルシューティングガイド - TG0161

ワイヤレス直感型プローブシステム - WIPS - IR - トラブルシューティングガイド - TG0161

セクションに移動 Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

ワイヤレス直感型プローブシステム - WIPS - トラブルシューティングガイド


部品を交換する前に、検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。

プローブ検査レポートのチェックリスト

Introduction

  1. OMP40-2作業プローブ: 光インターフェースと通信するスピンドル搭載の無線プローブ。
  2. 作業プローブスタイラス: 測定中に部品に接触する作業プローブの部分。
  3. 工具プローブ スタイラス: 測定中に工具が接触する工具プローブの部分。プローブが工具の長さと直径を測定するとき、工具はスタイラスの上部と側面に接触します。
  4. OTS工具プローブ:OTSは電池式の無線プローブです。
  5. OMI-2H光学機械インターフェイス:OMP40-2作業プローブの無線インターフェース。OMI-2Hは赤外線を使用してCNCコントロールと通信し、プローブのオン/オフを切り替えます。
  6. OMIケーブル: このケーブルは、OMIをCNC制御に接続します。

ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS)のワークプローブは、有線プローブシステム(VQCPS)では機能しません。作業プローブは、以下によって区別できます。

  1. VQCPSワークプローブ(P/N 60-0024)には、正方形のHaasロゴがあります。
  2. WIPS作業プローブ(P/N 60-0050)には、Haasの丸いロゴがあります。

作業プローブと工具プローブの両方の取り付け手順については、 ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS)- 取り付けを参照してください。

Powering on the Work Probe and Tool Probe

プローブ操作: 作業プローブの電源を入れます 工具プローブの電源を入れます
クラシックHaas制御(CHC)

M59 P1134;

[CYCLE START]を押します。

M59 P1133;

G04 P1.0;

M59 P1134;

[CYCLE START]を押します。

次世代制御(NGC)

M59 P3;

[CYCLE START]を押します。

M59 P2;

G04 P1.0;

M59 P3;

[CYCLE START]を押します。

 

作業作業プローブの電源がオンになり、使用可能になると、プローブのLEDが緑色に点滅します。

プローブのスタイラスに触れると、CNC制御によって“ビープ”音が鳴ります。

作業プローブのスタイラスに触れるたびに、プローブのLEDが赤く点滅します。

作業作業プローブの電源がオンになり、使用可能になると、プローブのLEDが緑色に点滅します。

プローブのスタイラスに触れると、CNC制御によって“ビープ”音が鳴ります。

作業プローブのスタイラスに触れるたびに、プローブのLEDが赤く点滅します。

工具プローブのスタイラスに触れると、CNC制御によって、"ビープ"の音がします。

工具プローブにはLEDがありません。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム1086 「パスが妨害されました」  保護された位置決めサイクルのみ。 障害物を取り除き、安全な位置から再度開始してください。
アラーム1088送りレートなし 保護された位置決めサイクルのみ。 Fコード入力を挿入し、安全な位置から再度開始してください。保護された位置決め送りレートには120インチ/分が推奨されています。
アラーム1089 有効な工具の長さがありません サイクルが呼び出される前にG43またはG44が有効になっていません。 プログラムを編集して、安全な位置から再度開始してください。
アラーム1091 「フォーマットエラー」  入力情報が混在または欠落しているか、形式が正しくありません。 プログラムを編集して、安全な位置から再度開始してください。

アラーム 1092 プローブが開いています/予期しない表面が見つかりました

 

作業灯からの干渉。 作業灯を調整する
作業プローブの設定が正しくありません。 設定を修正してください。
予測しない部品表面が見つかった プログラムを編集します。
このアラームは、動作前にプローブがすでにトリガされている場合、あるいはプローブまたは工具の位置決めを行う際にプローブがトリガされた場合に発生します。 障害を取り除き、安全な位置から再起動し、チップがプローブのまぶたの周りに着いていないかどうかを確認します
アラーム 1093 プローブの失敗/表面が見つかりません 作業灯からの干渉。 作業灯を調整する
作業プローブの設定が正しくありません。 設定を修正してください。
部品の表面が見つかりませんでした。 プログラムを編集します。
アラーム1099 工具の破損 このアラームは、工具がユーザー定義の許容値範囲外にある場合に発生します。 欠陥のある工具を交換し、正しい工具オフセット値を設定してください。
アラーム 1101 プローブの起動失敗。 不良バッテリー バッテリーを交換してください。
マクロが破損しています。 マクロをリロードする
作業プローブの設定が正しくありません 設定を修正してください 
アラーム1011 OMP40が校正されていません スピンドルプローブの工具オフセットがマクロ変数#10561と一致しません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを再校正します。
スピンドルプローブが校正されていません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを校正します。
アラーム1106または1107 OMP40には校正が必要です スピンドルプローブの工具オフセットがマクロ変数#10561と一致しません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを再校正します。
スピンドルプローブが校正されていません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを校正します。
アラーム1010 OTSが校正されていません ツールプローブが校正されていません。 工具検査を校正します。
アラーム1104 OTSには校正が必要です ツールプローブが校正されていません。 工具検査を校正します。
不正確な測定値 プローブから繰り返し性のある位置の結果が返ってこない プローブが校正されていない プローブを校正します。
プローブのスタイラスが緩んでいる プローブのスタイラスを確認します。
プローブのスタイラスが、スピンドルの中心線と同心になっていません(ランアウト)。 プローブのスタイラスを調整して、ランアウトをなくします。
WIPSプログラムまたはマクロ変数が破損しています。 Renishawの最新のマクロプログラムを読み込んでください。必ず現在のマクロプログラムを上書きしてください。
EC-400で、プローブがM104/M105を使用して拡張または収縮するように命令じられると アラーム329未定義のMコードが表示されます プローブアームタイプのパラメータ値が正しく設定されていません パラメータ805プローブアームタイプをチェックして、値がAUTOになっていることを確認します。 
EC-400 アラーム808格納中にAUTOMATIC PROBE ARM FAULT(自動プローブアームの故障)が表示されます ケーブルのプローブダウンスイッチのコネクタが正しく接続されていません プローブダウンスイッチケーブルのピン配列を確認します。詳細については、EC-400自動プローブアームケーブルのセクションを参照してください。 
プローブがOMIと通信していません。 プローブのモードが間違っている可能性があります。 以下の関連セクションのライトシーケンスガイドを参照して、プローブがどのモードにあるかを確認してください。必要に応じてモードを変更してください。

2023年6月14日以前に製造されたUMC-350HD機械

1.25インチ以上の工具はOTSプローブに到達しません。

プローブ取付けを更新するには、より長いツールが必要です。  UMC-350HDプローブマウントレトロフィット 手順を参照して、機械に古いプローブマウントがあるかどうかを確認します。必要に応じて新しいプローブマウントを改造してください。
CM-1機械のプローブが予期せずオン/オフになり、OMIが両方のプローブを同時にオンにしようとします。両方のプローブのLEDがOMIで同時に点灯します。  電気的ノイズがOMI機能に影響を与えています。Z軸ブレーキ回路に、OMIと同じ24Vで実行されるノイズがあります。  フェライトフィルターが正しい場所に設置されていることを確認します。以下のCM-1セクションを参照してください。問題が解決しない場合は、I/O PCBが損傷している可能性があり、交換する必要があります。

EC-400 Automatic Probe Arm Cable

1

誤ってピン留めされたコネクタの例を左側に示します。ケーブル32-0763に接続するケーブルのピンが間違った位置にありました。 

画像に示されている正しい位置にワイヤーを再接続します。 

2

プローブアップ入力が1と0の間でちらつく場合は、ノイズを減らすためにフェライトフィルターを追加します。 

CM-1 - Electrical Noise

1

Z軸エンコーダーとブレーキケーブルが、ノイズが発生する可能性のある高出力モーターケーブルから分離されていることを確認してください。

ノイズを排除するために、Z軸モーターから電気キャビネットシャーシにアースケーブルを配線します。

2

 ベクトル駆動[3]からの320VDCケーブルにフェライトフィルター[1]  64-1252があることを確認します。

I/O PCB [4]のP43、P39、およびSP HD INに接続されているケーブルにフェライトフィルター[1]  64 -1252があることを確認します。

I/O PCB [4]のP7に接続されているケーブルにフェライトフィルター[1] 64-1252があることを確認します。

I/O PCB [4]のP4に接続されているケーブルにフェライトフィルター[2] 64-1253があることを確認します。

3

フェライトフィルター[1] 64-1252 が、サーボアンプからの軸電源ケーブルに正しく取り付けられていることを確認してください。

注記: フェライトフィルターを追加した後もWIPSプローブが正しく機能していない場合、I/O PCBが損傷している可能性があります。I/O PCB TSGを参照して、I/O PCBを交換する必要があるかどうかを確認します。

Batteries

是正措置:

バッテリーの交換は、常にプローブのトラブルシューティングの最初のステップです。常に両方のバッテリーを同時に交換してください。バッテリーは取り付ける前にテストしてください。

プローブのバッテリーの寿命は約(8)か月で、定期的に交換する必要があります。バッテリー残量が少ない場合、作業プローブの緑と青のLEDが点滅することがあります。バッテリーが完全に消耗している場合、赤いLEDが点灯することがあります。

バッテリーのテストにはマルチメーターを使用しないでください。プローブのリチウム電池は、残量が低くても、マルチメーターで3.6ボルトと表示される場合があります。

後日のために、新しく取り付けたバッテリーには日付を書いてください。

 注意: バッテリー交換中はスタイラスに触れないでください。スタイラスに触れると、設定モードでプローブの電源が入る場合があります。このモードでは、設定が誤って変更される可能性があります。

Interference

是正措置:

作業灯をオフにして、トラブルシューティングを開始します。機械内部の作業灯がプローブまたはOMI-2Hに向けられていないことを確認してください。明るいライトは作業プローブを妨害する可能性があります。機械に明るい光が向けられていないことを確認してください。

Surface Not Found

是正措置:

プログラムを編集して、部品のさらに近くでプローブを開始します。

Calibration

是正措置:

スタイラスが交換された場合、あるいは、工具プローブを移動した場合、またはCNC制御がプローブ操作中にアラームを生成した場合は、その都度プローブを校正する必要があります。インチからメートル法またはメートル法からインチに変更する場合、プローブを校正する必要があります。

手順に従って、工具プローブと作業ローブをキャリブレートします。を参照してください。

  • CHC: ワイヤレス直感型プローブシステム(WIPS) - 校正。
  • NGC: 次世代制御 - プローブ校正(VPS)

プローブは次の順序で校正する必要があります:

  1. 工具プローブ
  2. 作業プローブ長
  3. 作業プローブの直径

OMP 40-2 Work Probe Settings

プローブ設定の基本

プローブ設定は次の(4)グループにあります。

  1. スイッチオフ方法
  2. 拡張トリガーフィルター
  3. 光伝送方式/プローブ識別
  4. 光パワー

プローブが点滅するシーケンスにより、現在のプローブ設定がわかります。

 注意: LEDはさまざまな色と時間で点滅します。LEDが点滅するシーケンスにより、プローブの設定がわかります。LEDは短いまたは長い時間点滅します。次の表では、小さな色付きの円  はLEDが短時間点滅することを示します。長方形  は、LEDが長時間点滅することを示しています。

現在のプローブ設定を確認するには、次の手順を実行します。

少なくとも5秒間、バッテリーをプローブから取り外します。

バッテリーを入れてます。

重要: バッテリーを再度挿入した後は、プローブスタイラスに触れないでください - これが、プローブ設定が変わる原因です。設定を変更する必要がある場合にのみ、後でタッチします。

バッテリーを交換すると、プローブLEDが特定の順序で点滅します。

プローブのLEDを確認します。LEDが点滅するシーケンスを記録します。

シーケンスの意味については Renishaw - プローブ - OMP40-2 - 設定 を参照してください。

プローブ設定を変更する場合は、以下を実行します。

 

バッテリー[1]を最低5秒間プローブから取り外します。

スタイラス[2]を動かしたあ後、バッテリーを取り付ける間保持します。

プローブがLEDシーケンス[3]を完了して赤く5回点滅するまで、スタイラスを押し続けます。

スタイラスを解放します。

プローブ設定を変更するには、スタイラスを特定の順序で動かします。異なる設定のための順序については以下の表を参照してください。

 

 

 

 

 

 

図は次の記号を示しています。 シンボルはこれを意味します: これはこの結果を示します:
右向きの赤い矢印 スタイラスを動かして(4)秒未満保持します。 グループ内の次のオプションを選択します。
下向きの緑の矢印 スタイラスを動かして(4)秒以上保持します。 あるグループから別のグループに移動します。
下向きの白い矢印 スタイラスに(20)秒以上触れないでください。 セットアップを終了します。

デフォルトのOMP40-2設定は次のとおりです。

  • スイッチオフ方法:光オフ
  • 強化されたトリガーフィルター:トリガーフィルターオフ
  • 光伝送方法/プローブの識別:プローブ1の変調
  • 光電源:標準

OMP40-2 - マクロ変数

  • 556:(XRAD)スタイラスXキャリブレーション半径
  • 557:(YRAD)スタイラスY校正半径
  • 558:(XOFF)X軸スタイラスオフセット(ランアウト)
  • 559:(YOFF)Y軸スタイラスオフセット(ランアウト)
  • 560:OMP40-2プローブの工具番号

OTS Tool Probe Settings

OTS設定の基本:

プローブ設定はこれらの(3)グループにあります。

  1. 拡張トリガーフィルター
  2. プローブの識別
  3. 光パワー

LEDはさまざまな色と時間で点滅します。LEDが点滅するシーケンスにより、プローブの設定がわかります。LEDは短時間または長く点滅します。次の表では、小さな色付きの円  はLEDが短時間点滅することを示します。色付き長方形  はLEDが長時間点滅していることを示しています。

現在のOTSプローブ設定を見つけるには、次の手順を実行します。

バッテリーを取り外し、再度取り付けます。バッテリーを交換すると、プローブLEDが特定の順序で点滅します。これらのLEDは工場出荷時の初期設定を示しているはずです。

注記: バッテリーを取り付けるときにプローブに触れないでください。プローブの設定が変更される可能性があります。

プローブのLEDを確認します。色のシーケンスとLEDが点滅する時間の長さを記録します

ライトシーケンスの意味は、 Renishaw - プローブ - OTS - 設定 を参照してください。

OTSプローブ設定を変更するには、次の手順を実行します。

バッテリー[1]を最低5秒間プローブから取り外します。

スタイラス[2]を動かしたあ後、バッテリーを取り付ける間保持します。プローブがLEDシーケンス[3]を完了して赤く5回点滅するまで、スタイラスを押し続けます。

スタイラスを解放します。

以下の表に従って、設定に必要な値を選択します。工場出荷時のデフォルト設定を次の表に示します。

 

 

図は次の記号を示しています。 シンボルはこれを意味します: これはこの結果を示します:
右向きの赤い矢印 スタイラスを動かして(4)秒未満保持します。 グループ内の次のオプションを選択します。
下向きの緑の矢印 スタイラスを動かして(4)秒以上保持します。 あるグループから別のグループに移動します。
下向きの白い矢印 スタイラスに(20)秒以上触れないでください。 セットアップを終了します。

デフォルトのプローブ設定は次のとおりです。

  • 拡張トリガーフィルター は オフ [1]に設定されています。
  • プローブの識別 は プローブ2 [2]に設定されています。
  • 光パワー は 低 [3]に設定されています。

OTSマクロ変数

  • 582:OTSスタイラスZ位置、非回転工具
  • 583:OTSスタイラスZ位置、回転工具
  • 584:直径設定用のスタイラスサイズ
  • 585:X軸スタイラスの中心位置
  • 586:Y軸スタイラスの中心位置
  • 587:Zアプローチ位置(これは、長さと直径のプローブでのみ使用されます)。最初の高速位置決めは、工具オフセットが適用される位置(スタイラスの上の高さ)に移動します。
  • 588:Zクリアランス位置(これは長さと直径のプローブでのみ使用されます)。クリアランスのスタイラスの上の位置は、スタイラスの周りを移動します(スタイラスの上の高さ)。
  • 589:この直径の上にあるツールは回転します(これは長さと直径のプローブでのみ使用されます)
  • 590:最大カッター直径サイズ(これは、長さと直径のプローブでのみ使用されます)
  • 592:プローブの向き これにより、直径測定軸と、回転長さ設定のための半径オフセット方向が定義されます。

OMI-2H Operation:

  1. 開始信号(黄色): このLEDは、OMI-2Hが作業プローブまたは工具プローブのスイッチをオンまたはオフにする開始信号を送信すると、1秒間点滅します。
  2. バッテリー低下(赤): OMI-2Hがプローブの1つからバッテリー低下を検出すると、バッテリー低下LEDがオンになります。プローブのバッテリーを交換してください。
  3. プローブステータス(緑、赤): この2色のLEDは、プローブの電源がオンのときは緑色になり、プローブがトリガーされると赤色になります。
  4. エラー(赤、青、黄): 3色のLEDは、プローブからの信号が弱いか失われていることを示します。赤は、プローブが失敗したか、スイッチが切れたことを示します。青は、2番目のプローブからの信号が受信されていることを示します。黄色は弱い信号が受信されていることを示します。プローブ信号が固定具または回転テーブルから遮断されている可能性があります。
  5. 信号状態(赤、青、黄): この3色のLEDは、プローブからの信号の強度を示します。赤はプローブからの信号がないことを示します。黄色は弱い信号を示します。緑は信号が良好であることを示します。
  6. アクティブプローブ(緑): 現在アクティブなプローブを示すLEDが2つあります。

詳細については、 光機械インターフェース(OMI)- ライト情報を参照してください。