MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005

Pagina iniziale Assistenza Sistema di lubrificazione dell’asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas - RD0005
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistema di lubrificazione dell’asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas


RD0005

Sistema di lubrificazione dell’asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas - RD0005

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Nota: la posizione del serbatoio dell’olio è diversa su alcune macchine.

CALM - Il sistema dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas è un sistema di flusso di olio limitatore che pompa l’olio attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.

 

Identification

Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.

Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.

  1. Interruttore di pressione dell’olio - Monitora la pressione del sistema dell’olio e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  2. Manometro di pressione dell’olio - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema dell’olio.
  3. Chiave filtro dell’olio - Rimuove il serbatoio dell’olio.
  4. Gruppo serbatoio dell’olio - Conserva l’olio.
  5. Decalcomania del pannello Air-Lube - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  6. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  7. Assemblaggio manifold ad aria - Fornisce aria alla macchina.
  8. Solenoide aria di lubrificazione asse - Pressurizza il serbatoio dell’olio.
  9. Misuratore di pressione dell'aria - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l'aria.
  10. Sensore elettronico di pressione dell'aria analogico - Monitora la pressione del sistema d'aria e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo per un determinato periodo di tempo.

Lubrificazione dell’asse

Il serbatoio dell’olio [1] lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo dell’olio per ogni 3 ore di corsa dell'asse.

L’olio si sposta dal serbatoio dell’olio [1] attraverso tubi di plastica flessibili [2] ai collettore dell'asse [3].

Nota: Il numero di collettori degli assi può essere diverso su alcune macchine.

Nota: Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (4-6) autocarri guida lineari [5].

 

Il grasso si muove dai collettori dell’asse [3] attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].

Nota: c’è (1) tubo di rame che va al dado sferico e (1) tubo di rame che va a ogni guida lineare.

 

Nota: Il contenitore dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas dura circa da 10 mesi a un anno in condizioni di normale funzionamento della macchina, 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.

 

Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse

Il sistema dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell'asse. I camion guida lineare e le noci di palla utilizzano raccordi restrictor [2]. Il raccordo del limitatore ha uno spazio [4] tra i fili e la vite impostata [3]. Questo costringe l’olio del collettore a passare attraverso il divario [4] per lubrificare gli assi.

Nota: I tubi di rame su questo sistema possono o non possono essere di lunghezza uguale.

Attenzione:  Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso dell’olio.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.