ECO Mode Plus (ECO MODE PLUS)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


エコモードプラス

    CNY限定
消費電力を測定

Haas ECOモードプラスは、物理的にエネルギー消費を測定し追跡する、機械の入力電源に接続されたハードウェアモジュールです。Haas制御の省電力設定は、ユーザーが入力した値に基づいて、機械システムの電源を切ったりアイドル状態にしたりすることで、消費量を減らすことができます。

  • プレミアム制御を備えたすべての3相Haas機械で利用可能なオプション
  • 実際の消費電力を経時的に記録
  • ユーザーが制御する設定で消費量を削減可能

ECOモード設定

文書

20年以上にわたり、すべてのHaas機械には、機械の消費電力を減らすように設計された各種の制御設定が標準装備されています。 

ECOモードは、これらの設定を1つのコントロールページに統合し、パラメータの調整や、すべての設定のオン/オフをボタンを1回押すだけで簡単に切り替えられるようにします。 

標準のECOモードは、スピンドルモーター、軸モーター、クーラントポンプなど、使用中のサブシステムに基づいて機械の電力使用量を推定し、そのデータを経時的に追跡して機械の電力消費量を算出します。プレミアム制御を備えたすべての3相Haas機械に標準装備されています。

ECOモードプラスは、実際の入力電流と電圧を測定するハードウェアモジュールを追加することで、この機能をさらに強化し、これらの測定値を使用して機械が消費している電力量を算出します。プレミアム制御を備えたすべての3相Haas機械で利用できます。

ECOモード設定

ECO設定には、ECOモードがオフのときに有効となるデフォルト値が設定されています。これらの値は、ECOモードがオンのときに消費電力を抑えるよう、ユーザーが調整できます。

ECOモードは、ボタンを1回押すだけでオンとオフを切り替えることができます。ECOモードがオンの場合は、ユーザー定義の値が適用されます。ECOモードがオフの場合は、デフォルト値が適用されます。

ECOモードは、使用されているサブシステムに基づいて消費電力を推定します。ECOモードプラスは、消費電力を物理的に測定します。データは経時的に記録され、リアルタイム表示、日別表示、月別表示が可能です。 

ユーザーは、設定449に電力(kWh)単価を入力することで、消費された電力を機械の運転コストの推定値に変換できます。

自動電源オフ

設定1

M30で電源オフ

設定2

コンベア効率 

設定114/115

コンベヤシャットオフ 

設定196

クーラントシャットオフ

設定197

LCDバックライトオフ

設定199

サーボ/油圧シャットオフ

設定216

HILタイマー

設定238

作業灯タイマー

設定239

ジョグモードを終了

設定267
設定1 - 自動電源オフ
Recently Updated

設定1


設定1は、アイドルタイム期間後に機械の電源を自動的にオフにするために使用します。この設定における入力値は、機械が電源切断までにアイドルを維持する分の数です。プログラムの実行中に、機械の電源はオフにならず、ボタンが押されるかジョグハンドルが使用されるたびにタイマーはゼロにリセットされます。この設定がオンの場合、自動オフのシーケンスによって電源切断までの15秒間、オペレーターに対する警告が表示されます。それまでに任意のボタンを押すと電源オフを停止することができます。

設定2 - M30時電源オフ
Recently Updated

設定2


設定2では、M30の後にミルまたは旋盤の電源をオフにできます。一日の終業前、時間がかかるサイクルの最後の部分を開始するのに最適です。この設定をオンにすると、プログラムのM30コードの後に15秒の警告が発生し、その間に任意のキーを押することで、電源オフシーケンスをキャンセルできます。何もしなければ機械の電源が自動的にオフになります。

設定114/115 - コンベヤのサイクル効率
Recently Updated

設定114/115


チップコンベヤとコンベヤは、機械の重要なシステムです。チップを効率的に排出できないと、機械加工工場が持続的に高いレベルの生産を行うことは困難になります。Haas機のどれにも設定114と115があり、少ないエネルギー消費でチップコンベヤを効率的に稼働させることができます。設定114では、チップコンベヤの電源をオンにする頻度を指定できます。例えば、30に設定すると、30分おきにチップコンベヤに電源が入ります。設定115では、チップコンベヤの電源をオフにする前に稼動させる時間を設定できます。

設定196 - コンベヤシャットオフ
Recently Updated

設定196


スムーズな生産フローを維持するには、機械内部にチップがたまらないようにすることが重要です。コンベヤは、自動化システムを使用している場合や、無人運転を行う場合でも、オペレーターの介入なしにチップを排出できる優れた手段です。しかし、ジョブが終了し、機械がチップを排出しない状態になると、コンベヤはエネルギーを消費するだけになります。設定196では、機械がアイドル状態になってからコンベヤ(ウォッシュダウンクーラントが装備されている場合はそのクーラント)を停止するまでの待機時間を分単位で設定できます。

設定197 - クーラントシャットオフ
Recently Updated

設定197


多くの機械加工プロセスにおいて、クーラントの流れは不可欠です。切削工具の潤滑、切削ゾーンの冷却、チップの排出などを担っています。しかし、クーラントポンプは稼働中にエネルギーを消費するため、機械がアイドル状態の場合は停止させるほうが合理的です。設定197により、クーラントの流れを停止するまでのアイドル時間を分単位で設定できます。

設定199 - LCDバックライトオフ設定
Recently Updated

設定199


シンプルではありますが、全体として省エネに貢献する機能です。すべてのHaas機で利用できます。設定199では、アラームがない状態でコントロールへの入力がなかった場合にLCDバックライトをオフにするタイマーを分単位で設定できます。任意のキーを押すと、通常のコントロールの動作に戻ります。

設定216 - サーボおよび油圧シャットオフ
Recently Updated

設定216


Haas機スピンドルの1日のアイドル時間を最小にしたい。しかし、必ずしもそのようになりません。ストック待ち、段取り待ちなどの時間があります。設定216では、秒単位でアイドル時間を指定します。機械は節電モードになり、アイドル時間の間、すべてのサーボモーターおよび油圧ポンプがシャットダウンされて、エネルギー消費が抑えられます。機械の準備ができると、サーボモーターと油圧ポンプの電源が戻り、通常の運転を再開します。

設定238 - 高輝度照明タイマー
Recently Updated

設定238


高輝度照明オプションは、機械ドアが開くと作業領域を強く照らし、ドアが閉じると消灯します。ただし、ドアを開けたまま離れてしまうこともあるため、無駄に電力を消費しないよう照明を自動で消灯させたい場合があります。設定238では、高輝度照明が作動した際に点灯し続ける時間を分単位で設定します。この値がゼロの場合、高輝度照明はドアが開いている間ずっと点灯したままになります。

設定239 - 作業灯タイマー
Recently Updated

設定239


機械に搭載された作業灯は、ジョブの段取りやプログラムの検証時などに視認性を確保する際に非常に便利です。しかし、長時間のジョブを実行している場合や、機械から離れている間は、照明は電力を消費しているだけになります。設定239 では、キー操作やジョグハンドルの操作が行われなかった場合に、作業灯が自動的に消灯するまでの時間を分単位で指定できます。プログラムの実行中に作業灯がオフになっても、プログラムは引き続き実行されます。

設定267 - ジョグモードを終了
Recently Updated

設定267


ジョグモードは、ジョブの段取り、パーツの積み下ろし、機械内のパーツの確認などを行う際に非常に有用で、軸を任意の位置へ迅速かつ精密に移動できます。しかし、機械をジョグモードのまま放置すると、軸モーターが次のジョグ入力を待って通電されたままとなり、設定216(サーボ/油圧シャットオフ)などの省電力モードに移行できなくなります。設定267では、軸移動やキーボード操作なしにジョグモードを維持する時間を分単位で設定できます。この時間が経過すると、制御は自動的にゼロリターンモードへ移行し、その他の省電力モードが有効になります。

M95スリープモード
Recently Updated

Mコード - M95


一晩中機械の電源を入れたままにしておく必要がありますか? 機械をスリープ状態にして、エネルギー消費を最小にしてください。M95、継続時間(hh:mm)を使用すると、Haas機械は指定した時間の間スリープ状態になります。機械のスリープ状態の間、ミルまたは旋盤のエネルギー消費は制限されます。

注記:M95の後に続くプログラム行には、軸移動やスピンドルのウォームアップ手順を記述する必要があります。

文書

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。