Precision Fluorocarbon, Inc.


<返回到我们的“第一代”故事
Recently Updated

Precision Fluorocarbon, Inc.


Precision Fluorocarbon, Inc. (PFI) 于 1989 年在德克萨斯州休斯顿成立。创新者 Howard Frank(创始人/总裁)自 1960 年起就从事塑料制造行业。他拥有工程、设计、制造、采购和高级管理背景,并且深谙塑料制造,对该行业充满热情,这对于他创立 PFI 有很大的帮助。在开始生产后不久,Howard 还将儿子 Steve Frank 带进了公司。现在,他们分别是 PFI 的总裁和副总裁。 

在经过几年的快速发展后,Frank 父子在德克萨斯州美丽的汤博尔镇购买了 5 英亩土地,建设了现在的 PFI 总部,占地面积达 51,000 平方英尺。 

PFI 起初主要提供定制 PTFE 加工产品(主要用于油田)。由于石油市场每年的变化都很大,Howard 和 Steve 决定利用他们丰富的塑料行业知识同时向其他行业发展。 

在过去二十年中,PFI 面向许多行业开发了多种定制塑料组件,并提供原型设计及生产服务,这些组件包括工业、赛车、泵、阀门、半导体和医疗组件。多年来,PFI 一直致力于塑料制造业,积累了丰富的经验,在许多产品市场备受推崇。 

PFI 于 1989 年成立之时,只是一个手工店。Steve 表示:“我们开始只有两台手动车削中心和两台半自动改装手动车削中心。我们在 1990 年购买了第一台数控车削中心,那是一台日本制造的机床,我们很快发现自动机床带来的优势。我们还想购买一台数控铣床,但我们当时的财务状况不允许我们再购买一台昂贵的日本机床。”

因此,Frank 父子开始寻找价格实惠的其他铣床,于是发现了 Haas VF-0,这是 Haas 自动化公司出产的非齿轮箱 VF-1 立式加工中心。VF-1(被称为公司的“第一代产品”)于 1988 年在 IMTS 上推出,售价只有 49,900 美元,非常实惠,可谓前所未有。VF-0 的价格相比 VF-1 少 5,000 美元。

Steve 回忆道:“我们参观了石油工具行业中的一家大型机械工厂,发现他们使用两台 Haas VF-1 机床加工复杂的油田金属产品。与我们谈论过的人员都对 Haas 机床非常满意。鉴于这种肯定评价,以及该机床的实惠价格,我们就很想购买 Haas 机床。”

Howard 和 Steve 于 1992 年以 44,900 美元的底价购买了他们的第一台数控铣床,即 Haas VF-0(序列号 1829)。Franks 添加了刚性攻丝、Haas HRT9 CNC 数控转台(带卡盘和尾座)、一些刀具和附件,因此总价增加到了 63,614.26 美元,其中包括税费和送货费。 

这是 Steve Frank 第一次接触数控机械领域,自此开始喜欢上自动化。Steve 表示:“由于 Haas 机床价格实惠、性能可靠且设计新颖,因此我们一直使用该品牌的机床。目前,我们拥有 12 台 Haas 数控铣床、11 台 Haas 数控车削中心,以及 4 台 Haas 转台。”

22 年过去了,旧版 VF-0 的性能仍然很好,但 PFI 认为需要提高生产率,改善部件表面光洁度,以及使用最新的 Haas 控制系统。Steve 解释道:“Gene Haas 和 Haas 自动化公司一直致力于创新,并且不断努力完善产品。因此,他们的机床更容易设置,更能满足我们对加工功能的需求。”

2014 年 12 月,德克萨斯州南部的 Haas 专卖店(HFO;Champions Machine Tool Sales 的一个分部)为 PFI 可靠的旧版机床提供了公平的折价金额,而现在这台机床作为藏品被摆放在了 HFO 的产品陈列室中。HFO 产品专员 Darren Peltier 表示:“这可以很好地向潜在客户展示每台 Haas 机床的耐久性、可靠性和相关支持。” “目前,Haas 在全球已安装了超过 200,000 台机床。” 

PFI 选择用全新的 Haas VF-1(以底价 48,995 美元购置)来取代 VF-0,并为其配置了大量高效选件,包括 24+1 侧挂式刀库、无线直观探测软件、自动气枪、高亮度照明灯和扩展的程序内存。即使增添了选件,新机床的售价也只有 65,000 美元,仅略高于 PFI 在 1992 年对 VF-0 所支付的价格。

Steve 表示:“相比原来的 VF-0,新 VF-1 的速度和可靠性更高,因此,我们的部件产量更高,精度也更高。” 

目前,PFI 拥有许多标准 Haas VF 系列机床,以及许多超速型号。通过标准 Haas VF,他们实现了经证实的生产率改善,将其提高了 40%,而通过超速型号,将生产率提高了逾 50%。

PFI 在整个生产车间都采用 Haas 机床,既可以提供小批量的热成型 PTFE 隔膜内部刀具,也可以提供一次性原型部件,还能提供大批量的医用植入物泵隔膜片和模具。

欲了解更多信息,请访问 PFI 的网站: http://pfi-plastics.com

Recently Updated

是否想在我们的网站上进行展示?


请跟我们聊聊您的第一台 Haas 机器。

#HaasVeryFirst

Language Preference :
Loading

购买您的第一台 Haas 数控设备。

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧