MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Automatic Tool Presetter (ATP) - Troubleshooting Guide - TG0031

Pagina iniziale Assistenza Presetter utensili automatico (ATP) - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0031

Presetter utensili automatico (ATP) - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0031

- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Calibration 4. Dampener Replacement 5. Repeatability Test (3 passi) 6. Gear Sector Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Presetter utensili automatico (ATP) - Guida alla risoluzione dei problemi


TG0031

Revisione C - 09/2025

Introduction

Il Presetter utensili automatico aumenta la precisione del pezzo e la coerenza della predisposizione. Il sistema dispone di quanto segue:

  • Operazioni automatiche, manuali e di rilevamento della rottura degli utensili
  • Modelli di tipo conversazionale per facili operazioni di impostazione utensili
  • Nessuna macro programmazione richiesta per il funzionamento
  • Output da codice G a MDI, dove può essere modificato o trasferito all’interno del programma
  • Include l’opzione macro definibile dall’utente
  • Include il sistema di programmazione pezzi visiva Haas

Requisiti della macchina:

  • ATP non compatto [1]
  • ATP compatto [2]

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
La sonda dell'utensile non eviene/attiva. Le macro sono danneggiate. Ricaricare le macro
Misure errate. La sonda non è calibrata. Calibrare la sonda. Vedere la sezione Calibrazione di seguito per ulteriori informazioni.
Solo ATP compatto costruito prima del 22 giugno 2023: la sonda di tastatura utensili si rilascia e si ritrae lentamente.  Lo smorzatore dell’attuatore è troppo forte.  Sostituire lo smorzatore più forte con lo smorzatore più debole 59-2164. Vedere la sezione Sostituzione dello smorzatore di seguito per ulteriori informazioni.  Nota: questo non si applica agli ATP compatti ST-40 e ST-45. 
Allarme 808 GUASTO BRACCIO DELLA SONDA AUTOMATICA Il braccio della sonda non è riuscito a estendersi o ritrarsi. Verificare la presenza di eventuali utensili o pezzi nell'area di lavorazione che bloccano il movimento del braccio della sonda. Verificare che la pressione e il volume d'aria siano sufficienti. Controllare il meccanismo del braccio della sonda per verificare la presenza di eventuali pezzi rotti, linee d'aria danneggiate o connessioni elettriche rotte.
Allarme 809 GUASTO DELL'INTERRUTTORE DEL BRACCIO DELLA SONDA I segnali dell’interruttore indicavano entrambi gli interruttori contemporaneamente o uno degli interruttori indica una posizione imprevista. Controllare la presenza di danni a carico degli interruttori, dei flag di viaggio e del cablaggio dell'interruttore.
Allarme 9159 MOVIMENTO MANDRINO RICHIESTO DURANTE L’ESTENSIONE DEL BRACCIO DELLA SONDA Il braccio della sonda è esteso. Ritrarre il braccio della sonda. Se il braccio della sonda è retratto, risolvere i problemi relativi agli interruttori di posizione del braccio della sonda.
Allarme 9974 IL RACCOGLIPEZZI ENTRERÀ IN COLLISIONE CON IL BRACCIO DELLA SONDA Il braccio della sonda è esteso. Ritrarre il braccio della sonda. Se il braccio della sonda è retratto, risolvere i problemi relativi agli interruttori di posizione del braccio della sonda.
Allarme 9976 IL BRACCIO DELLA SONDA ENTRERÀ IN COLLISIONE CON IL RACCOGLIPEZZI Il raccoglipezzi è già esteso. Ritrarre il raccoglipezzi. Se il raccoglipezzi è retratto, risolvere i problemi relativi agli interruttori di posizione del raccoglipezzi.
Allarme macro 1081 OFFSET UTENSILE NON LECITO NUMERO T L’offset utensile “T0” non è consentito. Se si usa l’ingresso “T” nella linea di chiamata del ciclo, verificare che il valore non sia zero (0); altrimenti si potrebbe verificare questo allarme se non è stato selezionato nessun utensile o offset utensile in modalità MDI prima di eseguire il ciclo. Attenzione: Accertarsi che la torretta sia a una distanza sicura dallo stilo della sonda prima di indexare la torretta. 
Allarme macro 1082 NASO UTENSILE NON LECITO VETTORE H Sono consentiti solo i numeri vettore da 1 a 8. Controllare e correggere l’ingresso “H”, se utilizzato, o l’indirizzo “T” nella pagina offset utensile.
Allarme macro 1083 INGRESSI C H1 – H4 MISCHIATI Non è possibile utilizzare un utensile utilizzando l'ingresso “C” con un vettore angolare H1–H4 specificato. Modificare il programma in modo da non impostare un utensile utilizzando l'ingresso “C” con un vettore angolare H1–H4 specificato. 
Allarme macro 1091 ERRORE FORMATO Un ingresso è stato omesso dalla riga di comando o quando sono stati mischiati due ingressi. Modificare il programma e riavviarlo dall'inizio. Per gli ingressi necessari, fare riferimento alla sezione di programmazione macro del manuale Renishaw.
Allarme macro 1092 SONDA APERTA Lo stilo è a contatto con la superficie prima che inizi il movimento di salto. Tornare al riferimento e modificare il programma per pezzi. Se lo stilo rimane in una condizione aperta (attivata) durante qualsiasi parte del ciclo, viene attivato l’allarme SONDA APERTA. Verificare che lo stilo non sia a contatto con la superficie o verificare se la vibrazione lo sta causando durante un movimento. L’allarme può anche essere generato all’inizio di una macro se il sistema della sonda è in errore (una condizione di segnale di sonda aperta è forzata dall'interfaccia Renishaw). Verificare che il sistema della sonda sia acceso in tempo prima di iniziare un movimento di salto. Potrebbe essere necessaria una pausa del programma. Verificare che il LED di stato sull'interfaccia cambi stato quando lo stilo viene deviato. In caso contrario, contattare il fornitore del sistema per assistenza.
Allarme macro 1093 GUASTO SONDA La superficie prevista non viene a contatto con il fine corsa della  sonda. Controllare il programma e modificare se necessario. Controllare che lo stilo della sonda sia stato calibrato sulla macchina. Controllare che il LED di stato sull'interfaccia cambi stato quando lo stilo è deviato. Se ciò non accade, contattare il fornitore del sistema per assistenza. 
Allarme macro 1099 GUASTO SONDA L'errore lunghezza utensile supera la tolleranza Mm programmata. Il valore programmato deve essere metà della tolleranza totale.
Il braccio della sonda non riesce a ripetere L'ingranaggio cilindrico ATP non è stato attivato correttamente per quanto riguarda l'attuatore rotante. Fare riferimento alla sezione Test di ripetibilità ATP riportata di seguito. 
Eccessivo movimento del settore degli ingranaggi Fare riferimento alla sezione Settore ingranaggi di seguito
Pressione dell'aria incoerente durante il rilascio del braccio Aggiungere un regolatore dell'aria prima del solenoide di azionamento ATP. Regolare la pressione dell'aria a 80 psi o inferiore.
Il braccio ATP si distribuisce troppo violentemente
L'ATP rimbalza quando si abbassa per eseguire il touch off dell'utensile Fare riferimento a Hardware interno ATP.

Calibration

Azione correttiva

L’ATP deve essere calibrato ogni volta che uno stilo viene sostituito o se il controllo CNC genera allarmi durante le routine della sonda. Seguire la procedura di CALIBRAZIONE ATP per calibrare l’ATP.

Dampener Replacement

Rimuovere le (x3) viti intorno al coperchio posteriore dell'ATP [1].

NOTA: per semplificare la rimozione del coperchio dell’ATP, utilizzare un magnete potente per rimuovere il coperchio. 

All’interno del coperchio dell'ATP [1], rimuovere le viti che fissano il disco smorzatore [2].

Installare il nuovo disco smorzatore [2] sul coperchio dell’ATP [1].

Installare il coperchio dell’ATP [1] sulla base dell’ATP abbinando lo smorzatore [2] prima con l’albero dell’attuatore.

Estendere e ritrarre l’ATP per assicurarsi che funzioni. 

Repeatability Test

1

Controllare la ripetibilità dell'asse X

Premere [FEED HOLD] mentre la sonda è in posizione abbassata utilizzando M104.

Far avanzare la torretta con il bastoncino rotante nella tasca attiva 1 vicino alla sonda.

Far avanzare manualmente in incrementi 0,001" in direzione dell’asse X fino a quando la sonda non emette un bip.

2

Andare alla schermata [OFFSET] e registrare il valore per la tasca 1 sul foglio del cliente..

Allontanare la torretta dalla sonda.

Mettere la sonda in posizione sollevata con M105 o RESET.

Rimettere la sonda verso il basso con M104.

Toccare nuovamente l'utensile sulla sonda nella direzione dell'asse X.

Registrare l'offset per la tasca 1.

NOTA: Eseguire questa operazione un totale di 5 volte per la misurazione dell'asse X.

3

Controllare la ripetibilità dell'asse Z

Eseguire il test di ripetibilità utilizzato sull’asse X per la direzione dell’asse Z 5 volte.

Le letture non possono superare 0,002" l'una dall'altra.

Se la sonda non ripete le letture e la macchina è stata costruita prima del 06/09/2024, fare riferimento a Presetter utensili automatico - Installazione - NGC - AD0434 per ordinare un nuovo kit ATP per la macchina. Quindi fare riferimento a ATP - Sostituzione sonda - AD0632 per vedere la procedura di sostituzione. 

Per le macchine che mostrano il problema della ripetibilità costruite dopo il 06/09/24, fare riferimento a Presetter utensili automatico (ATP) - Allineamento - Test - Calibrazione.

NOTA: Se si verificano ancora problemi di ripetibilità, contattare Haas Service per assistenza.

Gear Sector

Rimuovere il coperchio del cuscinetto [1] dal gruppo ATP, quindi rimuovere il bullone [2[ e la rondella [1].

Sollevare delicatamente e rimuovere il braccio e il tappo [1] dalla base del gruppo ATP [2].

NOTA: Prima di separare le due metà, assicurarsi che il filo sia sufficientemente allentato per la sonda ATP.

Assicurarsi che l'ingranaggio di settore [3] non abbia gioco e verificare che i bulloni [1] e [2] siano serrati a 30 in-lb.

Importante: Durante il riassemblaggio assicurarsi che l'attuatore sia posizionato correttamente in modo da ridurre al minimo il gioco.

NOTA: Assicurarsi che il condotto dell'aria all'attuatore sia scollegato 

  1. Ruotare l'albero dell'attuatore [3] in senso orario fino a quando non si arresta.
  2. Ruotare leggermente l'albero dell'attuatore in senso antiorario in modo che la terra del dente successivo si allinei con il contrassegno.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.