Flying S

多様なニーズに対するソリューションとサポート
顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

Flying S社 | Haasのお客様成功談
 

Flying Sはエンジニア、機械工、様々な技師からなるチームで構成され、カーボンファイバー製の航空機の翼から複雑な金型パーツや加工パーツまでのあらゆるものを製造しています。中西部の田園に拠点を置くこの会社は、高温合金や高速プロトタイプ用素材、複合素材などの各種素材の大小パーツに対応できるHaas CNC機械を幅広く活用しています。

航空宇宙業界の仕事ではミスは許されず、常に正確でなければなりません。そのため、Flying Sでは質の高い人材を雇用するだけでなく、高品質の機器のみを使用しています。25台ほどのHaas CNC機械を所有し、さまざまな用途に利用しています。所有している機械には、5軸同時モーションをはじめとするフル第4軸と第5軸能力を持つUMC 6台、高精度・高精密を維持しながら超大型パーツ加工範囲と高速回転を実現するGRシリーズ ガントリールーター 数台、APC付きVMCやDT 数台、ミル/ターニング用バー送り機付きST-30SSY 1台、中小立型機 数台、VF-10 1台などがあります。機械加工は主に航空宇宙飛行ハードウェア用のアルミニウム切削と複合金型加工です。立型機のうち3台は複合材のトリミング専用に使用し、集塵機とエアタービン スピンドルを接続して毎日フルシフトで稼働させています。

つねに期待以上の結果を出そうとする姿勢で、Flying S社は複合UAV機体構造物の製造で成長し続けています。 

Flying S社について

✔ Haas 機械:

Haasの機械20台以上、その一部:UMC 6台、GR 数台、VMC(APC付き)、DT、ST-30SSY(ミル/ターニング用バー送り機付き)、中小立型機 数台、VF-10 1台など。

✔ Haas 機械で製作する製品: 大部分は航空宇宙用の複雑な金型および加工部品

✔ 所在地: 米国イリノイ州パレスティーン

詳細は、 Flying S社のウェブサイトをご覧ください(http://www.flying-s.com/)。

お問い合わせ先

 

Language Preference :
Loading

Flying S社の工場のデモをご覧ください。

 

AMI: 最善を尽くす
成功を収める機械加工会社をゼロから構築するには、勤勉、決断、そして時には鋼の神経が必要になります。これが計画外のベンチャーである場合、それはさらに難しくなります。プリマス郡に本拠を置くビジネスパートナーのポール・シングレーとチャーリー・ギリスが AMI を創立したときに発見したように、適切な設備に投資することで効果が上がります。15年後、同社の成功を収めている精密工学事業では 23 台の Haas CNC 機械を導入しています。
80/20:7つのやめられない習慣
インディアナ州を拠点とする 80/20 Inc.は、同社創設者のドン・ウッド氏が“The Industrial Erector Set”と呼ばれる、モジュラーアルミニウムフレーミングシステムの製造販売を行っています。このシステムは、お客様が想像できるあらゆるものを構成することができます。ウッド氏の成功の秘訣は、スティーブン・コヴィーの『7 Habits of Highly Effective People(7つの習慣 成功には原則があった!)』を慎重に適用したこと、そして生産性向上のためにHaasのCNC機械に投資したことでした。
Hyphen:Fast Metal
カナダ企業Hyphenは、親会社のChristie Digital に新型高級プロジェクターのプロトタイプ部品を提供することを目的として設立されました。多用なアディティブRPプロセスに加え、Hyphenは、Haas CNC機械にも多大な投資を行いました。CNC機械加工された金属部品は、プラスチックRP部品では不可能な機械的品質と耐熱性を提供できます。Hyphenは、Haas機械を使用して適切な金属で暫定的な部品を製造しています。
Recently Updated

ご使用の機械を思いどおりにカスタマイズ


ジョブショップを経営していると、次にどのような作業を受注するかわかりません。そんなジョブショップ経営者の方に、Haasは最適です。100 種を超える機械モデルから選択できるだけでなく、各機械を完全にカスタマイズ可能できるからです。自分にとって有意義なオプションを選択することで、次の仕事に対応するための多様性が得られます。

コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
 
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
超高速な生産
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
回転工具付きBMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具を使用すれば、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤に比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現できます。
最小限潤滑システム
部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小量潤滑システムがお役に立ちます。
稼働、停止、ジョグ、続行
部品の切削中にインサートの細部を見たり、表面仕上げを確認したりするために、長時間の稼働を“一時停止”したいと思ったことはありませんか? このビデオでは、Haas旋盤とミルで実際にそうすることができる便利な機能についてスコットとジョンがご説明します。
オペレーターをトレーニングして、ツールとワークオフセットを設定する

Haasは、ジョブショップを念頭に置いて、ワイヤレス直感型検査システム(WIPS)を開発しました。シンプルでわかりやすいテンプレートを使用すれば、文字通り秒単位でツールとワークオフセットを設定できます。貴重なセットアップ機械工にオフセットを設定するよう依頼する必要はなくなりました。WIPS を使用すると、すべての機械オペレーターがこのタスクを実行できるように短期間でトレーニングを提供することで、迅速かつ正確にすばやく作業を実行できます。

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める