UMC Automation

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. UMCの自動化

VMCの自動化

Haas ユニバーサルマシニングセンターに適した自動化の選択

パレットプール

 自動化の容易さ

詳細情報

オートパーツローダー

 自動化の手頃さ

詳細情報

ロボットとコボット

 自動化の汎用性

詳細情報
  • パレットプールは簡単
  • オートパーツローダーは手頃
  • ロボットとコボットは汎用性が高い

 自動化の容易さ

パレットプール - 導入可能なすべての自動化選択肢の中で最も簡単

  • ステップアンドリピートプロセス
  • 複数の操作をまとめて、パーツのあらゆる面にアクセス
  • オンボードのHaasパレットスケジューラ – 各ジョブ/パレットに優先順位をつける
  • スピンドルのアップタイムを最大化する/機械のアイドル時間を最小化する
  • 大型/重量パーツに対応
  • 不揃いなパーツのクランプ要件を事前に簡単に処理
  • パーツのロード/アンロードステーションがある

3軸、5軸、または3+2パーツにパレットプールを使用することは、理想的な自動化ソリューションです。複数の操作を簡単にまとめて、パーツのあらゆる面にアクセスして、スピンドルのアップタイムを最大化できます。使用可能なパレットの数を掛けると、UMCパレットプールを夜通し使用できます!機械加工要件に応じて、いくつかのサイズから選択することができます。パレットプールは、すべての自動化プラットフォームの中で最も簡単です。なぜなら、すでに行っていることのステップアンドリピートであるためです。USCプラッターにすでに存在するものを取って、埋めるパレットの数に応じて複製します。

重要性が同程度のジョブが複数あるか? 心配要りません!パレットプール上のパレットの数を、実行する必要があるジョブの数で除算し、ジョブごとに異なるパレットを割り当てるだけです。オンボードのHaasパレットスケジューラによって、緊急度に従って各ジョブに優先順位を付けることができます。パーツが必要なくなった場合は、ジョブをスキップし、初回製品を待っている間に一時的にジョブの実行を止めるか、予定外の急ぎのジョブを押し込むことができます。パレットプールに完全に積載されると、スピンドルのスピンドルアップタイムが増して、セットアップ/ティアダウンが原因のダウンタイムが減り、毎日24時間を有効利用することで全体の生産性を向上できます。

自動化できるパーツの種類については、パレットプールにはユニークな利点がいくつかあります。パーツが大きすぎるか重すぎてパーツローダー – APL、ロボット、またはコボットにロードできない場合は、パレットプールに助けを求めてください。より大きなパーツサイズとより重量のあるパーツを簡単に処理できるばかりでなく、パーツのクランプとクランプ解除のプロセスを簡素化できます。

パレットプールプラットフォームがあると、特に、パーツが論理的なクランプ面を備えていない場合に自由にパーツをクランプできます。ビスの自動開閉も、いかなる種類の自動クランプ固定具も必要ありません。事前に手動でパーツをクランプし、機械を無人運転モードにする前に、パーツが安全な位置にあることを確認します。単に、1つのパレットを別のパレットに交換して、後は機械に任せればよいだけです。

パレットが提供する大きな領域は、APL、ロボット、またはコボットと比較して、より長く、より大きく、より背の高いパーツと、より重量のあるパーツを収容できることを意味します。最後の利点は、単一の機械で複数のジョブを同時に実行できることです。パレットプールは自動保持具の制約を受けないため、複数のパレットにさまざまなパーツを置くことができます。このため、複数のプラットフォームには最高レベルの柔軟性があります。

 自動化の手頃さ

オートパーツローダー – 考えられる最小のコストで自動化できることを重視

  • 最も手頃な自動化プラットフォーム
  • 1軸プログラマブルテーブルを備えた2軸ガントリーローダー
  • デュアル空圧式グリッパー – 原材料と完成パーツとを交換
  • 内蔵Haas制御テンプレートでセットアップとプログラミングを簡素化
  • パーツの複数面にアクセス – 操作を組み合わせて、ランタイムを長くできます
  • 人材プールを他の仕事に振り向ける
  • 同じパーツの複数処理
  • 通常、中型から大型のロットサイズに使用

より小さな3軸、5軸、または3+2の機械加工には、Haasオートパレットローダーが最適です!Haas APLは、最も手頃な自動化プラットフォームです。このシンプルでコンパクトなデザインは、完全に社内で構成されており、このことは製造コストが考えられる最低限であることを意味します。このため、お客様は自動化の選択で最高の全体的価値を享受できます。

自動化を採用すると、複雑さが増し、それなりの投資が必要になりますが、自動化することで、全体的な収益性が高まり、市場におけるお客様のプレゼンスが高まります。UMCオートパーツローダーは、サイズが約5インチ(125 mm)立方以下、重量が10ポンド(4.5 kg)未満のパーツに適しています。5軸ミルでAPLを使用すると、パーツの複数面にアクセスし、複数の操作を組み合わせることができるため、パーツ1つあたりのランタイムが長くなり、1日の無人ランタイムも長くなります。内蔵Haas制御テンプレートは、APLのセットアップとプログラミングを簡素化し、より短時間のパーツ処理に適しています。人材プールを解放し、従業員がより意義のあるタスクを達成し、1日でより多くのことを実行できるようになります。

Haas APLは、2軸ガントリーローダーと1軸プログラマブルテーブルを組み合わせたものであり、Haasミルからシンプルで手頃なコストでパーツのロードおよびアンロードを実現できます。デュアル空圧式グリッパーにより、完成パーツと原材料を簡単に交換できるため、速度を最大化し、生産性を向上できます。プログラマブルテーブルでは、さまざまなシートメタルパーツテンプレートを使用して、あるサイズのパーツから別のサイズのパーツに変更したり、ある形状のパーツから別の形状のパーツに変更したりできます。自動化に取り組みたいが、コストを抑えたいお客様にとって、Haas APLは素晴らしい選択肢です。

 自動化の汎用性

ロボットとコボット – 導入およびパーツの取り扱いで最も柔軟

  • パーツの自動ロードと自動アンロード
  • 最も汎用性が高く、ピックアップ/ドロップオフ位置を変えることができる柔軟性
  • パーツフリップステーションあり
  • Haas制御との直接インターフェース接続
  • パーツの複数面にアクセスし、操作を組み合わせて、ランタイムを長くできます
  • シングルステーションまたはデュアルステーションのグリッパーから選択可能
  • 同じパーツの複数処理
  • 制御テンプレートによるセットアップおよびプログラミングの簡素化

小型から中型の5軸および3+2の機械加工では、Haasロボットとコボットは競争力をもらします。さまざまなサイズから選択できるため、ロボット/コボットのサイズに応じて、1インチ(25 mm)立方未満から最大6.5インチ(165 mm)立方、重量30ポンド(13.5 kg)未満のパーツを処理できます。

ロボットおよびコボットは、自動化システムに最大の柔軟性を実現します。ピックアップ位置とドロップオフ位置は変えることができ、パーツフリップステーションを組み込んで複数の操作を組み合わせることができます。両方のプラットフォームは、Haas制御によって直接接続できるため、外部インテグレーターは不要です。このことは、パッケージ全体の複雑さとコストが押さえられ、動作の予測性が高くなることを意味します。

ロボットまたはコボットを使用して5軸ミルにパーツをロードすることで、パーツの複数面にアクセスし、複数の操作を組み合わせることができます。操作を組み合わせることで、パーツ1つあたりのランタイムが長くなり、1日あたりの無人ランタイムも長くなります。

多くの場合、プロセスを自動化することは、目標に優先順位をつけなければならないことを意味します。小さなパーツの自動化 – サイズが1〜12インチ(25〜300 mm)のパーツか、数オンスから約40ポンド(60g〜18kg)の重量のパーツ – Haasのロボットとコボットのパッケージは、より高い柔軟性を提供します。パーツの供給とパーツの取り除きを処理するために、コンベヤベルトを追加するなど、追加の自動化を求める場合は、ロボットまたはコボットが最適です。

Haasのロボットとコボットのパッケージは、いくつかの例外を除いて基本的に同じです。どちらもHaas制御と完全に統合した6軸ロボットであり、セットアップとプログラミングに同じ使いやすいHaasテンプレートを採用しています。コボットは低負荷用であり、人間と並んで使用できる力感知機能を備えています。産業用ロボットよりも少し遅くなりますが、コボットは、より手頃であり、セットアップおよびプログラミングが簡単で、大きな安全フェンスは必要ありません。Haasの産業用ロボットは、パーツの重量能力を少し増やし、全体の速度を高速化しますが、安全な操作のためには、ライトカーテンかエリアスキャナーなど、安全フェンスその他のタイプの保護バリアが必要です。ロボットとコボットの両方によって、5軸UMCへのパーツの自動ロードとアンロードを無人運転で行うことができます。これは、自動化ソリューションにおける時間節約の最大要素です。

パーツサイズと重量能力を大きくするにはシングル空圧式グリッパー、小型で軽量なパーツ用にはデュアル空圧式グリッパーをお選びください。デュアルグリッパーによって、原材料を1回のトリップで完成パーツと交換できるため、速度を最大化し、生産性を向上できます。通常、ロボット/コボットは、自動のプログラマブルなビスにパーツをロードします。Haasは、これも提供できるため、お客様の工場体験をより容易にして、複雑さを減らすことができます。パーツの取り扱いで最大の汎用性を得るには、商品を供給するためのHaasのロボットまたはコボットをお選びください。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。