UMC Robot

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. UMCの自動化
  4. UMC ロボット

ミル用ロボット

UMCに適したロボットの選択

容量 5kg
コボットシステム
800mmのリーチ

パーツの最大重量 
6.3ポンド(2.9kg)
部品サイズ: 
直径0.55"~5.25"(直径14~133mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 10kg
コボットシステム
1,000mmのリーチ

パーツの最大重量 
14.5ポンド(6.6kg)
部品サイズ: 
直径0.625インチ〜6インチ(直径16〜152mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 15kg
コボットシステム
1,300mmのリーチ

パーツの最大重量 
19.8ポンド(9kg)
部品サイズ: 
直径2.25インチから8.5インチ(直径57〜215mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 20kg
コボットシステム
1,418mmのリーチ

パーツの最大重量 
25ポンド(11.4kg)
部品サイズ: 
直径2.25インチから8.5インチ(直径57〜215mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 30kg
コボットシステム
1,800mmのリーチ

パーツの最大重量
49.7ポンド(22.5kg)
部品サイズ
直径0.50~6.0インチ(直径13~152mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 7kg
ロボットシステム
911mmのリーチ

パーツの最大重量 
7.9ポンド(3.6kg)
部品サイズ: 
直径0.38〜6.2インチ(直径10〜157mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 25kg
ロボットシステム
1,831mmのリーチ

パーツの最大重量 
30ポンド(13.6kg)
部品サイズ: 
直径0.55〜8.25インチ(直径14〜210mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 50kg
ロボットシステム
2,050mmのリーチ

パーツの最大重量 
40ポンド(18.1kg)
部品サイズ: 
直径3.25~12.1インチ(直径82〜305mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

25kg ロボット
パレット積載システム

パーツの最大重量 
43ポンド(19.5kg)
パレットサイズ: 
8.27インチ x 8.27インチ(210 x 210mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

30kg ロボット
パレット積載システム

パーツの最大重量 
53ポンド(24kg)
パレットサイズ: 
8.27インチ x 8.27インチ(210 x 210mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

製品のビデオ

セットアップのビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのビデオ


スペース効率が高い

費用対効果が高い

統合が容易

学習が容易

取り付けがいかに簡単であるかをご覧ください

Haasロボットパッケージは、業界では最も簡単かつ最も迅速にセットアップでき、サードパーティのインテグレーターは必要ありません。他のシステムでは何日も何週間もかかるところを、お近くのHFOがわずか数時間で取り付けを行います。

速く容易なオートメーション

Haas機械に6軸ロボットを追加するのが、これまでになく簡単になりました。Haasロボットパッケージを使用すると、複雑なPLC接続やサードパーティのインテグレーターを必要とせず、Haas制御から直接ロボットのセットアップと制御を行うことができます。

パッケージに含まれているもの

各Haasロボットパッケージには、部品の迅速な積載を開始するために必要なすべてのものが含まれています:6 軸ロボット、Haas機械で直接制御するためのソフトウェアインターフェース、電気インターフェースボックス、安全保護、およびすべての必要なソレノイド、ハードウェア、ケーブル。

競争力を維持

製造エンジニアのマロリー・テヴィーニが、最近工場が最も一般的に抱えている懸念事項のいくつかを解決するのに、ロボットがどのように役立つかについて説明します。Haasロボットが持つ、お客様の工場を支援する力についてご覧ください。 

Haasロボットパッケージの概要

Haasは、可搬重量、リーチ、機械の互換性が異なる、3つのサイズのロボットを提供しています。各パッケージに付属するもの、どの機械に搭載できるかなどについては、このビデオをご覧ください。

簡単にカスタマイズ可能

Haasロボットパッケージをご購入いただくと、すぐに使用できるシステムが手に入ります。しかし、特定の部品および目的とする自動化レベルに合わせて、簡単かつ比較的低価格でロボットセルをカスタマイズする方法も多数あります。 

製造エンジニアのマロリー・テヴィーニが、ロボットセルを工場の状況に完璧に適合させる方法について、多くの素晴らしい事例を紹介します。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


Haasのお客様がなぜ自動化を選んだか、そして自動化によってどのように生産性の向上とコスト削減を実現したかをご覧ください。

すべての設定は、HAAS ファクトリーアウトレット、またはお客様が行うことができます。第三者のインテグレータを必要としません。

AMI機械加工 – VF-2SS + ロボット

カスタマースポットライト

AMI Machining社は、そのジョブショップのVF-2SSに初めてロボットを導入しました。このロボットのおかげで、以前より多くの従業員をトレーニングして、多くの機械を動かせるようになりました。

「ロボット動作中に、私は他のセットアップができます。私は複数のジョブを実行できます。助けの必要な人を助けることができます。昼休みの時や奥にいる時は、ロボットがパーツを作ってくれます。ですから、私は別のことができます。ロボットの助けがなければできなかったことです。」 
– Esteban Rodriguez氏、AMI Machining社Lead CNC Machinist

一次機械と修理 – VF-2SSYT + ロボット

カスタマースポットライト

「Haasロボットパッケージによって生産を3倍にすることができました。ロボットパッケージ1を購入する前は、夜間シフトのために人を雇うことを考えていました。ロボットパッケージがある今は機械をライトアウト稼働できるようになり、間接費を比較的低く抑えることができます」

- チェリッシュ・バイニング、 オーナー

MASTEQ社 – VF-2SS + ロボット

カスタマースポットライト

Masteq Tool & Engineeringが、複数のビスとカスタムパーツのドロップオフポイントを使用してHaasロボットのセットアップを最適化した方法をご覧ください。

「Haasは今日の市場で比類のない価値を提供しています。新しい機械を購入する時に最初にHaasを検討する理由は、Haasの製品の技術力、性能、信頼性が高いためです!」 

– Mark B. Anderson氏、Masteq Tool & Engineering, LLCおよびMasteq Manufacturing, LLCオーナー

KB PRECISION、LLC
 

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING社

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのセットアップがいかに簡単かをご覧ください


パート 1:初期セットアップ

始めるには、「Current Commands」ページの「Devices」タブに移動します。Haas Robot Packageがインストールされている場合は、「Robot」タブが追加されます。「Robot」タブには、3つのサブタブがあります:「Frames」、「Jogging」、「Setup」。プロンプトに従い「Setup」タブから始め、ロボットの設定を行います。  

ロボットを設定するには、機械の非常停止を押し、ロボット制御の電源を入れます。それから「F1」を選択し、しばらくするとロボットが接続され、情報が更新されているのがわかります。ここで、非常停止を解除し、リセットを押します。これでロボットとHaas機械の接続は完了です。 

上のビデオを見て、軸速度やグリッパーウェイトの設定からロボットの位置設定まで、ロボットの基本的なパラメータを設定してください。

 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 2:安全ゾーン

セーフティーゾーンは、ロボットが機械に衝突する可能性を抑えるために、特定の境界ボックス内に留まるようにするために使用されます。

まず、ロボットをケージと機械の位置に合わせます。それから、ワークスペースの端からロボットの距離を測定します。すべての寸法は、ミリメートル(mm)で表示する必要があります。すべての寸法を測定した後、HMIペンダントにログインしてワークゾーンを設定する必要があります。インターネットに接続されたパソコンに、イーサネット ケーブルで、ロボットを接続する必要があります。 

ロボットのセーフティゾーンの段階を追った設定やHMIペンデントの使用方法については、上のビデオをご覧ください。

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 3:テンプレートのセットアップ

「Template」タブを使用してパーツテーブルを設定します。「Template」タブは、「Current Commands」の「Devices」タブ内にあるオートパーツローダーのサブタブです。ここでは、パーツテーブルの設定方法をロボットに伝えます。 

まず「Sequence Type」では、「Simple」と「Custom Sequence」のどちらかを選択することができます。初心者の方は、まず「Simple」モードで始めてみてください。シーケンスの種類を選択したら、制御プロンプトと直感的な指示に従って、パーツ テーブル設定のための残りのステップを実行します。 

上のビデオを見て、ロボットにパーツテーブルを設置するための操作を順に行ってください。

パート 4:積載パーツタブ

「Load Parts」タブを使って、機械にパーツをロードする方法を学びますす。まず、ロボットのスピードを設定します。次に「Handle Jog」モードを開始し、最初の部品のピックアップ場所を設定します。この設定ができたら、「F2」をクリックして基準位置を設定します。次に、さまざまな「セットアップ」タブを使って、部品を機械に供給するためのピックアップ スポットとドロップオフ スポットを設定します。 

上のビデオを見て、パーツをロードするロボットの動きを設定してください。 

パート 5:[パーツのアンロード]タブ

「Unload Parts」タブを使って、機械からパーツを取り出す方法を学びます。まず、ロボットに部品をピックアップさせる場所を選択します。旋盤の場合はメインスピンドル チャックやサブスピンドル チャック、ミルの場合は設定した保持具を選択します。 

役立つヒント:完成部品のピックアップ動作の最初の位置を、準備完了動作の最後に記録された位置として同じ位置に記録すると、2つの動作がスムーズに移行します。 

上のビデオを見て、完成したパーツをピックアップするロボットの動きを設定してください。 

パート 6:工作実行& APLスケジューラー

これで、セットアップの恩恵を受けて、ロボットに無人で仕事をさせることができます。単純に [工作実行] タブを開いて、走らせたい工作を入力します。このタブは、現在加工中のパーツ、次に加工するパーツ、完了したパーツの数、加工するべきパーツの総数の確認ができます。[APLスケジューラー] タブは、複数の工作の予定を順番に組むことができます。ジョブがロードされると、ジョブの実行順序に対応する順序番号を割り当てることができます。

上のビデオを見て、ロボットのジョブを実行しスケジューリングしてください。

パート 7:カスタムシーケンス

カスタムシーケンスタイプでは、シンプルモードであらかじめプログラムされたAPLシーケンスを使用する代わりに、独自のモーションセットを作成し、パートプログラムに実装することができます。カスタムシーケンスを有効にするには、単に「テンプレート」タブに移動し、「シーケンスタイプ」が「カスタムシーケンス」設定されていることを確認します。

上のビデオでカスタムシーケンスの設定と使い方をご覧ください。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。