HTS400 - Operation

HTS400-オペレーターマニュアル/サービスマニュアル


  • 1 - HTS400 - 概要
  • 2 - HTS400 - 設置
  • 3 - HTS400 - 操作
  • 4 - HTS400 - メンテナンス
  • 5 - HTS400 - トラブルシューティング

Go To :

  • HAASTOOLING.COMでHTS400を参照してください
  • 3.1 段階的なガイド
  • 3.2 起動/シャットダウン
  • 3.3軸を移動する
  • 3.4 校正/測定
  • 3.5ツール
  • 3.6 - オフセット

3.1 段階的なガイド

段階的なガイド

3.2 起動/シャットダウン

起動とシャットダウン

このビデオでは、HTS400を起動およびシャットダウンする方法について説明します

このビデオでは、システム設定を変更する方法について説明します。

このビデオでは、コントロール上のボタンを使用する方法について説明します。

3.3軸を移動する

軸の移動

このビデオでは、HTS400で軸を移動する方法について説明します

このビデオでは、HTS400で軸機能を使用する方法について説明します

3.4 校正/測定

校正と測定

このビデオでは、HTS400でマスター原点を校正する方法について説明します

このビデオでは、X&Zの読み取りボタンを使用する方法について説明します。

このビデオでは、機械別の機械原点を作成する方法について説明します。

このビデオでは、テーパー別の機械原点を作成する方法について説明します。

このビデオでは、 機械原点を管理する方法について説明します。

このビデオでは、 WIPS検査なしで「機械の原点」を作成する方法について説明します。

3.5ツール

工具の作成と管理

このビデオでは、 工具の作成と管理の方法について説明します。

このビデオでは、 ワークグループの作成と管理の方法について説明します。

このビデオは 工具スリーブの工具ランアウトを最小限に抑える方法を示します。

注記:工具ホルダーのランアウトを減らすには、工具スリーブと工具テーパーが完全にきれいになっていることを確認してください。  工具を工具スリーブに配置する前に、工具スリーブテーパーと工具テーパーにオイルを薄く塗ります。(ISO 68を推奨)。

3.6 - オフセット

オフセットファイルのエクスポートとロード - NGC

このビデオでは、 オフセットファイルをエクスポートする方法について説明します。

このビデオでは、  オフセットファイル(NGC)をロードする方法について説明します。

ロードオフセット - クラシックHaasコントロール

1

  • USBを挿入します
  • [E-Stop]を押します。
  • [LIST PROG]を開きます
  • USBタブ[1]に切り替えます
  • オフセットファイルを検索します(.OFSファイル拡張子が付きます)[2]

2

  • [F4]を押します。
  • 「ロードオフセット」[1]を選択し、[ENTER]を押します
  • オフセットがオフセットページ[2]に正しくロードされていることを確認します。