Pallet Pool - Introduction

パレットプール - サービスマニュアル


  • 1 - パレットプール - 概要
  • 3 - パレットプール - 設置
  • 2 --パレットプール - VMC/HMC設置
  • 4 - パレットプール - 操作
  • 5 - パレットプール - リフター
  • 6 - パレットプール - メンテナンス
  • 8 - パレットプール - トラブルシューティング

Go To :

  • 1.1サービス免責事項
  • 1.2 はじめに
  • 1.3 パレットプールバージョンの識別

1.1 パレットプール - サービス免責事項

免責事項

この機械の修理は、認定された技術者のみが行うことが許可されています。

ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的とするものです。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの技術者が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。

オリジナルの工場保証で保護されている機械のサービスまたは修理は、HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店によってのみ実施される必要があります。それ以外の者がサービスを実施した場合、保証は無効になります。

 

1.2 - パレットプール - 概要

Recently Updated

パレットプール - 概要


Haas機械のパレットプールシステムのサービスには、このサービスマニュアルを使用します。

1.3 パレットプールバージョンの識別

UMCバージョンの識別

パレットプールには2つのバージョンがあります。お客様が使用しているパレットプールのバージョンは、HPUで特定できます。

画像[1]のように、HPUがUMCの背面に取り付けられている場合は、バージョン1 パレットプールです。

画像[2]のように、HPUがパレットプールベースの下部に取り付けられている場合は、バージョン2 パレットプールです。