UMC - Coolant Tank Installation

Coolant Tank Installation

1

機械の電源をオフにします。

クーラントタンクのハンドル[1]、タンクの蓋[2]、チップトレー[3]を取り付けます。

 

(正面から見て)機械の左側の下にクーラントタンクを配置します。チップトレー[3]が機械のドレンスロットの真下に来るように配置し、クーラントがタンクに流れることを確認してください。

2

クーラントポンプアセンブリを図の位置に挿入します。クーラントホースをクーラントフィルター[1]に接続します。

クーラントポンプの電源ケーブルを低圧クーラントとラベル表示されたソケットに接続します。

クーラントタンクにクーラントを満たします。クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付けます。詳細については、クーラントフロートセンサー - NGC - 取付けまたはクーラントフロートセンサー - CHC - 取付けを参照してください。 

3

TSCオプション: 

TSCポンプアセンブリを図の位置にあるクーラントタンクに挿入します。

TSC圧力センサー[1]をクーラントフィルターセンサークとラベル表示されたソケットに接続します。高圧クーラントとラベル表示されたソケットに、TSC電源ケーブル[2]を接続します。 

TSCポンプアセンブリのシリンダー[3]から紫色のエアホースを潤滑キャビネットに接続します。

クーラントホース[4]を接続します。クーラントホースとTSCポンプアセンブリの間の接続がしっかりと締まっていることを確認します。 

注:TSCクーラントホースの締め付けが不適切な場合、漏れの原因となります。