Auto Air Gun (AAG) - Troubleshooting Guide - TG0029

サービス ホーム 自動エアガン(AAG)- トラブルシューティングガイド - TG0029
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Auto Air Gun (AAG) - トラブルシューティングガイド


TG0029

自動エアガン(AAG)- トラブルシューティングガイド - TG0029

セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Electrical Diagram Back to Top

Introduction

Auto Air Gun (AAG)は、工具の切削エッジに直接照準を定め、調節式シリンダーと格納式バレルを通して高圧/大流量の空気を供給します。AAGは、切削工具に絶えずエアブラストを吹き付けて、ドライ加工時に安全かつ自動的に切粉を除去したり、切粉やクーラントを深いポケットから吹き飛ばします。M83コードがAAGを開始します。M84コードはAAGを停止します。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置
AAGが動作しない AAGへのエアラインがよじれているか壊れています。 AAGに向かうエアラインにねじれや破損がないことを確認します。
AAGソレノイドが正しく動作していない AAGに向かうエアラインを切り離し、M83に命令して、ソレノイドから十分な空気が出ていることを確認します。出ていない場合 ソレノイド - トラブルシューティングガイドを参照してください。
AAGソレノイドに電圧がかかていない M83にコマンドを送信し、電圧テスターをAAGソレノイドのワイヤーに取り付けます。電圧が検出されない場合は、I/O PCBをテストします。上記の電気回路図を参照してください。

Electrical Diagram