MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Pagina iniziale Assistenza Sistema di lubrificazione asse - Grasso ad alta pressione - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistema di lubrificazione asse - Grasso ad alta pressione


RD0007

Sistema di lubrificazione asse - Grasso ad alta pressione - RD0007

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Nota: La posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.

Il sistema di lubrificazione minima ad alta pressione pompa il grasso attraverso tubi di plastica flessibili agli assi a 300 psi (20,7 bar).

 

Identification

Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.

Nota: Il sistema di lubrificazione non funziona senza l’alimentazione della pressione dell’aria alla macchina.

Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.

  1. Gruppo della pompa del grasso (tipo a pistola) - Fornisce grasso ai camion guida lineari e alle viti a sfera. Questo sistema utilizza una cartuccia di grasso Mobil XHP 221 situata all’interno del gruppo della pompa del grasso (tipo a pistola grassa).
  2. Gruppo solenoide - Attiva la pompa del grasso (tipo di pistola grassa) per inviare grasso al sistema.
  3. Regolatore filtro aria - Previene la pressione eccessiva del grasso.
  4. Manometro di pressione - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema di grasso.
  5. Regolatore aria principale - Controlla la pressione dell’aria in entrata sulla macchina.
  6. Manometro di pressione - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l’aria.
  7. Valvola a sfera - Accende/spegne l’alimentazione principale.

 

Collettore di distribuzione principale

Nota: L’aspetto del collettore di distribuzione principale può essere diverso da alcune macchine.

  1. Collettore di distribuzione principale - Invia grasso ai collettori dell’asse.
  2. Interruttore di pressione grasso - Monitora la pressione del sistema di grasso e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.

 

Ciclo di lubrificazione asse

La pompa del grasso (tipo a pistola grassa) lubrifica gli assi a una velocità di (1) corsa della pompa (1,125 ml di grasso) per ogni 1000 metri di corsa dell’asse.

Il grasso si sposta dalla pompa del grasso (tipo a pistola) [1] attraverso una cannula di nylon al collettore di distribuzione principale [2].

Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.

Il grasso si sposta dal collettore di distribuzione principale [2] ai collettori dell’asse [3].

Nota: ogni asse ha (4-6) guide lineari [4] e (1) dado sferico [5].

Il grasso si sposta dal serbatoio del grasso attraverso tubi di plastica flessibili ai collettore dell’asse [3]. Il tubo flessibile in plastica invia grasso ai camion guida lineari [4] e al dado a sfera [5].

Nota: C'è (1) tubo di nylon che va a ciascun carrello di guida lineare [4] e (1) tubo di nylon che va al dado sferico [5].

Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse

Il sistema di grasso ad alta pressione utilizza raccordi non limitatori [1] nei collettori dell’asse. I camion guida lineare e le noci di palla [2] utilizzano raccordi restrictor [3].

Nota: I raccordi dell’adattatore sono più piccoli dei raccordi limitatori e non limitano il flusso di grasso.

Nota: I carrelli guida lineari su alcune macchine utilizzano raccordi limitatori [2] e non hanno raccordi adattatori [3] nei carrelli guida lineari.

Nota: La quantità di grasso fornita a ciascun carrello guida lineare non sarà uguale.

Nota: I tubi di plastica flessibili su questo sistema sono di lunghezza  uguale.

Attenzione: Non modificare la lunghezza di tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso di grasso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.