MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide

서비스 홈 320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC
Recently Updated Last updated: 04/14/2022

320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC


320V 전원공급장치(MMPS) - 문제해결 안내서 - CHC

섹션으로 건너뛰기 1. 개요 2. 전기 안전 3. 증상 표 4. DC 버스 5. 단락 검사 6. 리젠 부하 검사 7. 전기 다이어그램 Back to Top

개요

고전압 전원공급장치(MMPS - 미니밀 전원공급장치)는 서보 앰프의 전원 공급원입니다.

3상 208Vac 또는 240Vac 단상 전원으로 작동합니다. 들어오는 AC 전원을 정류하고 서보 앰프에 320~340Vdc를 공급합니다.

고전압 전원공급장치에는 동적 제동에 사용되는 재생 회로도 포함되어 있습니다.

320V 전원공급장치 유형:
 
  1. 69-2000E  320V 전원공급장치(터미널 스트립) CHC 
  2. 32-5557 320V 전원공급장치(몰렉스 커넥터) CHC/NGC
  3. 32-5566 320V 전원공급장치(터미널 스트립) CHC/NGC
  4. 32-5566A 320V 전원공급장치(퓨즈 포함 터미널 스트립) CHC/NGC
    중요: 저항을 사용하여 32-5566A MMPS를 방전하지 마십시오. 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.  대신 HV LED 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

전기 안전

 주의: CNC 기계 및 해당 구성 요소에서 유지 보수 또는 수리를 수행할 때는 항상 기본 안전 예방 조치를 따라야 합니다. 이는 부상 및 기계적 손상의 위험을 줄입니다.

  • 주회로 차단기를  [OFF] 위치로 설정합니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V Power Supply / Vector Drive에서 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다.

일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

증상 표

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 648 DC 버스 단락 경보 292 고전압 전원 공급 장치 오류 및 경보 160 낮은 인입선 전압 리젠에 문제가 있거나 MMPS가 단락되었습니다. 측정된 DC 전압을 진단 페이지와 비교하십시오.
MMPS의 단락을 점검하십시오
경보 292 고전압 전원공급장치 고장 및 경보 647 리젠 부하 단락 리젠에 문제가 있거나 MMPS가 단락되었습니다. REGEN 부하에 걸쳐 저항을 측정하십시오
MMPS의 단락을 점검하십시오
경보 292 고전압 전원 공급 장치 오류 및 경보 119 과전압 및 경보 650 DC 버스 과전압 리젠에 문제가 있거나 MMPS에 결함이 있습니다. REGEN 부하에 걸쳐 저항을 측정하십시오.
게이지에 잘못된 DC 버스 전압 표시 입력 라인 전압이 낮습니다.  입력 라인 전압을 측정하고 규격 내에 있는지 확인하십시오.  480V 기계의 경우 변압기 탭이 올바른 범위로 설정되어 있는지 확인하십시오.
전압 모니터 케이블이 연결되어 있지 않습니다. 전기 다이어그램을 사용하여 Vmonitor 케이블이 연결되어 있는지 확인하십시오.
320V 전원공급장치가 올바른 전압 신호를 출력하지 않습니다. 320V 전원공급장치는 100VAC마다 약 1VDC를 생성합니다.  그렇지 않으면 드라이브에 결함이 있는 것입니다. 

DC 버스

시정 조치:

진단용 DC 전압 점검

  1. [POWER ON] 버튼을 누르십시오.
  2. MMPS에서 J4 커넥터의 1번과 2번 핀 사이의 DC 전압을 측정하십시오.
  3. 측정된 전압을 제어 장치의 진단 페이지 내 DC VOLTAGE와 비교하십시오. 측정값은 +-2%와 일치해야 합니다.
  4. [POWER OFF]버튼을 누르십시오.
  5. MMPS의 J3 커넥터에서 DC 버스 케이블을 분리하십시오.
  6. [POWER ON]버튼을 누르십시오.
  7. 제어 장치의 진단 페이지에서 DC VOLTAGE를 모니터링하십시오. 측정값이 일치하지 않는다면 문제는 다음과 같습니다.
    • 전압 모니터 신호를 컨츠롤러 PCB로 전달하는 케이블 연결이 잘못되었습니다. CHC Maincon/Mocon의 MMPS와 P17 커넥터에서 J6 커넥터의 연결 상태가 단단한지 확인하십시오.
    • Maincon/Mocon의 P17에서 전압이 올바르지 않다면 MMPS에 결함이 있는 것입니다.
    • Maincon/Mocon의 P17 커넥터에서 케이블의 전압이 올바른 경우 Maincon/Mocon PCB에 결함이 있습니다. 1VDC 버스마다 0.01VDC가 있습니다. 예를 들어, 320VDC는 3.2VDC를 표시해야 합니다.

단락된 앰프 점검으로 인한 낮은 DC 버스

  1. [POWER OFF]버튼을 누르십시오.
  2. MMPS의 J3 커넥터에서 DC 버스 케이블을 분리하십시오.
  3. [POWER ON] 버튼을 누르십시오.
  4. 제어 장치의 진단 페이지에서 DC VOLTAGE를 모니터링하십시오.
    • DC 버스가 명목상의 값으로 돌아간다면 서보 앰프 중 하나에 단락이 있는 것입니다. 낮은 저항 또는 단락은 서보 앰프의 결함을 나타내는 징후입니다.
    • 측정값이 일치하는데 경보가 계속된다면 MMPS에 결함이 있는 것입니다.

단락 검사

시정 조치:

MMPS를 검사하십시오. MMPS에서 모든 케이블을 분리하십시오.

섀시 점검을 위해 정류기를 연결하십시오.

  1. 미터를 저항 모드(Ohms)로 설정하십시오.
  2. 1번, 2번 및 3번 단자를 섀시 접지로 점검하십시오. 측정값에 개방 회로(O.L)가 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.

DC 버스 터미널 점검을 위해 정류기를 연결하십시오

  1. 미터를 다이오드 테스트 모드로 설정하십시오.
  2. J3 핀 2에 검은색 리드를 놓습니다. 빨간색 리드로 J1의 1번, 2번 및 3번 단자를 점검하십시오.
  3. 미터의 측정값이 안정될 때까지 기다리십시오. 미터에 개방 회로(O.L)가 표시 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.
  4. J3 핀 1에 검은색 리드를 놓습니다. 빨간색 리드로 J1의 1번, 2번 & 3번 단자를 점검하십시오.
  5. 미터의 측정값이 안정될 때까지 기다리십시오. 미터에 개방 회로(O.L)가 표시 표시되지 않는다면 MMPS가 손상된 것입니다.

리젠 부하 검사

시정 조치:

리젠 부하 점검:

  1. 미터를 저항 모드(Ohms)로 설정하십시오.
  2. 분리 REGEN 커넥터 J5의 MMPS에서로드합니다.
  3. 리드의 저항을 측정하십시오. 판독 값은 9.5 ~ 12.5 옴이어야 합니다. 만약 REGEN 로드가 사양 내에 있으면 MMPS에 문제가 있을 수 있습니다.
  4. MMPS의 J3 핀 1과 J5 핀 3의 저항을 측정합니다. 숏은 결함이 있는 MMPS의 표시입니다.

전기 다이어그램

320V 전원 공급 장치 도표(32-5566/32-5566A)

320V 전원 공급 장치 도표(32-5557)

320V 전원 공급 장치 도표(69-2000E)