5 - PulseJet System

윤활 시스템 - 서비스 매뉴얼


  • 1 - 윤활 시스템 - 소개
  • 2 - Haas Axis 윤활유
  • 3 - Haas 액체 그리스
  • 4 - 절삭유 최소량
  • 5 - PulseJet 시스템

Go To :

  • 5.1 PulseJet - 설치
  • 5.2 PulseJet - 서비스 교체
  • 5.3 PulseJet - 윤활 차트
  • 5.4 PulseJet - 문제 해결
Recently Updated

PulseJet - 설치


AD0454

개정판 C - 2025년 5월

Introduction

이 절차를 통해 VMC/UMC 밀에 PulseJet을 설치하는 방법을 설명합니다.

기계 요구 사항:

  • 2019년 10월 이후 제작된 VMC/UMC
  • 100.19.000.1123 소프트웨어 버전 이상.
  • 프로그래밍형 절삭유(옵션)

PulseJet Installation Video

다음 서비스 동영상은 VMC 및 UMC 기계에 PulseJet 시스템을 설치하는 방법을 보여줍니다.

 참고: 이 서비스 동영상은 참조용이며서면 절차를 대체하지 않습니다.

Hoses and Sensor Cable Installation

참고: 이 섹션은 현장 설치에 필요하며 공장에서 Pulsejet 옵션을 구입한 경우 다음 섹션으로 이동하십시오.

1

그림은 VF-2의 PulseJet 호스 연결을 보여줍니다. 1: 평면도 2: 측면도.

스핀들 헤드를  통해 노즐 에어 호스(1/4 인치 검정색 호스)를 CALM 캐비닛에서 PulseJet/PCool 위치로 연결합니다.

스핀들 헤드를 통해 노즐 오일 호스(5/32 인치 투명 호스)를 오일 저장소에서 지붕 위로, 케이블 캐리어로, PulseJet/Pcool 위치로 연결합니다.

CALM 캐비닛 솔레노이드에서 오일 저장소 에어 호스(1/4 인치 투명 호스)를 오일 저장소 위치로 연결합니다.

참고: 양쪽 끝에 충분한 여유를 두십시오.

2

오일 저장소 레벨 센서 케이블을 오일 저장소 위치에서 지붕 상단까지, 전기 캐비닛으로 연결합니다.

참고: 케이블을 오일 저장소 센서에 연결할 수 있도록 충분한 여유를 두십시오.

P71에서 케이블을 I/O PCB에 연결하십시오.

PulseJet & Tank Installation

1

기계의 에어를 끕니다.

에어 매니폴드 [1]를 찾아 에어 게이지 아래에서 세 번째 NPT 플러그를 제거합니다.

어댑터 피팅 P/N 58-1521 [2]를 매니폴드에 설치하십시오.

그림과 같이 솔레노이드 밸브 [3] 방향을 설치하십시오.

솔레노이드 케이블을 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 "PULSEJET"이라고 표시된 커넥터 패널에 연결합니다.

 참고: CAN 윤활 랙이 있는 기계에 설치하는 경우 공기/윤활 솔레노이드 케이블 어댑터(33-0596)를 사용하지 마십시오. 대신 CAN 윤활 랙의 'PULSEJET"이라고 표시된 커넥터에 직접 꽂습니다.

2

PulseJet 노즐 어셈블리의 포장을 풉니다.

클램프 스크류 [1]를 풀고 클램프 및 PulseJet 어셈블리를 P-COOL 노즐로 밉니다.

오일 주입구 피팅 [2]이 바닥에 오도록 PulseJet 노즐을 조정하십시오. 

노즐을 스핀들 중심선에 가깝게 설정하십시오(나중에 조정됨).

클램프 고정 스크류를 조입니다.

1/4” 검정색 에어 호스 [3]를 찾아 노즐 어셈블리의 에어 피팅에 연결하십시오.
5/32” 투명 오일 호스 [4]를 찾되. 오일 피팅에 연결하지 마십시오.  이 호스는 급유 절차 중에 연결할 것입니다.

3

그림을 참조하여 오일 저장소를 기계 엔클로저에 장착하십시오.

오일 저장소 어셈블리에는 장착을 도와주는 자석이 있습니다. 

중요: 엔클로저의 자석을 밀지 마십시오. 대신 저장소를 움직여야 하는 경우 저장소를 기울여 자석을 분리한 다음 부드럽게 다시 내려 놓으십시오.

4

다이어그램 참조하여 케이블과 에어 호스를 오일 저장소 어셈블리에 연결하십시오.

에어 호스를 솔레노이드에 연결하십시오. 

  중요: 컬러 집타이와 일치하는 올바른 호스가 솔레노이드에 연결되었는지 확인하십시오. 호스가 바뀌면 탱크에 고압이 전달되어 탱크가 파열될 수 있습니다.

5

스트레인 릴리프 [1]를 저장소 어셈블리의 슬롯에 밀어 넣고 고정용 너트를 조입니다.

케이블을 깔끔하게 정리하고 고정할 수 있도록 제공된 나선 랩 [2]을 엔클로저에서 기계 상단까지 사용하십시오.

저장소 바닥의 배수 밸브가 닫힘(수평) 위치 [4]에 있는지 확인하십시오.

저장소 캡을 제거하고 탱크에 오일을 채웁니다 [3].  탱크를 너무 많이 채우지 마십시오.
참고: 탱크는 오일 위로 양압을 유지하기 위해 오일 위에 공기가 있는 공간이 필요합니다.

캡을 다시 설치하십시오.

Prime the Oil Line

PulseJet 저장소에 오일이 있고 뚜껑이 단단히 설치되어 있는지 확인하십시오. 저장소 에어 라인 및 오일 라인이 연결되어 있는지 확인하십시오. 

PulseJet 노즐에서 오일 라인 [1]을 분리하고 밀 테이블에 있는 용기 위로 올려 놓으십시오.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 Maintenance(유지 보수) 로 이동한 다음 PulseJet 탭 [2]으로 이동하십시오. 

[F4]를 눌러 급유 사이클을 시작하십시오. 각 사이클은 10분 동안 지속됩니다.  사이클 중에 저장소에 압력이 가해집니다. 

참고: 소형 기계는 1 사이클 만에 라인을 완전히 급유할 수도 있습니다. 대형 기계는 3 또는 4 사이클이 걸릴 수 있습니다. 더 무거운 오일은 급유에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 오일 [4]이 오일 라인에서 용기로 떨어지기 시작할 때까지 급유 사이클을 계속 실행하십시오. 

참고: 기계가 급유 사이클을 실행하는 동안 사용자는 프로그램을 시작할 수 있습니다.   그러나 프로그램이 실행되는 동안 사용자는 급유 사이클을 다시 시작할 수 없습니다.

오일 라인을 PulseJet 노즐에 다시 연결하십시오.

MDI에서 다음을 실행하십시오.

M162 P10;
G04 P10.;
M30;

강력한 스트림이 생길 때까지 PulseJet을 테스트하십시오. 

PulseJet M-codes

M 코드

설명

사용 용도

M160

활성 PulseJet 취소

활성 PulseJet M 코드를 취소하는 방법.

M161 Pnn

연속 모드

은 이송 이동이 프로그램에서 활성화될 때마다 PulseJet이 켜집니다. Pnn은 오일 펄스 사이의 시간(초)입니다. 최소 = 1초 최대 = 99초

M162 Pnn

단일 이벤트 모드

는 정의된 펄스 수로 PulseJet을 켭니다. Pnn은 펄스 수입니다. 드릴링 및 태핑 또는 수동 윤활에 사용하기에 가장 적합합니다.
참고:  M162 Pnn은 비차단 코드입니다.  이 코드 뒤의 모든 것이 즉시 실행됩니다.

M163 Pnn

모달 모드

은 고정 드릴 또는 탭 사이클 중에 PulseJet이 켜지도록 활성화합니다. Pnn은 각 홀에 대한 펄스 수입니다.

참고: 모든 PulseJet M 코드는 활성화된 이전 PulseJet M 코드보다 우선합니다.  
참고: P가 지정되지 않은 경우 설정 369 및 370을 사용하여 M161 및 M162의 기본값을 변경할 수 있습니다.

Tips and Troubleshooting

1.       라인이 잘 급유되고 디스펜서 바늘이 막히지 않으며 권장 오일을 사용한 경우 PulseJet은 일관되고 빠르며 단단한 오일 펄스를 생성합니다.

2.       라인에 항상 적절한 급유를 유지하는 방법:

  • 저장소 어셈블리를 스핀들 높이 근처 또는 위에 배치합니다.
  • 탱크가 완전히 마르지 않도록 합니다.

3.       디스펜서 바늘이 막혔다고 생각되면 교체하십시오. 교체를 위해서는 널링(knurled) 노즐 캡을 노즐에서 풀고 바늘의 노란색 베이스를 살짝 돌려 노즐에서 빼냅니다.

참고: 작은 체크 밸브 스프링이 노출되므로 잃어 버리지 마십시오. 교체용 바늘을 노즐 테이퍼에 단단히 누르십시오. 노즐 캡을 단단히 다시 설치하십시오.

4.       권장 오일 사용: 저점도 오일 및 탭핑 또는 절삭유가 가장 효과적입니다. 모터 오일, 기어 오일 또는 무거운 태핑 오일과 같은 고점도 오일은 고품질 스트림을 생성하지 못할 수 있습니다.

5.       오일 라인 내부에 기포가 발생하는 경우 PulseJet 노즐 내부의 펌프가 시스템을 통해 기포를 통과시킵니다. 기포가 노즐을 통해 이동하는 동안 스트림은 약하고 기포가 있으며 일관되지 않게 나타납니다. 기포가 통과한 후 스트림은 적절한 형태로 돌아갑니다.

6.       적절한 탱크 압력을 유지하기 위해 PulseJet 실행 시에는 항상 저장소 캡을 설치하고 조이십시오.

PulseJet Lubrication

윤활 그리스 및 실란트 테이블을 참조하여 당사가 권장하는 오일 목록을 확인하십시오.

Recently Updated

Pulsejet - 서비스 교체


AD0511

Introduction

이 절차를 사용하여 현장에서 다음과 같은 Pulsejet 구성품을 교체하십시오.

  • 93-30-12599    Pulsejet 노즐 어셈블리
  • 93-30-12603    PulseJet 솔레노이드 어셈블리
  • 93-30-12600    PulseJet 탱크 어셈블리

참고: PulseJet 옵션을 처음 설치하는 경우 이 문서를 사용하지 마십시오.  Pulsejet-설치 절차를 참고하십시오.

Nozzle Replacement

1

Pulsejet 노즐 제거하기:

  • 공기 및 오일 라인을 분리합니다.
    참고: 라인에 손상이나 꼬임이 있는지 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
  • 클램프 나사 [1]를 풀고 PulseJet 노즐을 P-COOL 노즐 밖으로 밀어냅니다.
    중요: 클램프 나사를 풀면서 P-COOL 노즐을 지지합니다.

PulseJet 노즐 어셈블리의 포장을 풉니다.

  • 클램프 스크류 [1]를 풀고 클램프 및 PulseJet 어셈블리를 P-COOL 노즐로 밉니다.
     중요: 클램프 나사를 조이는 동안 P-COOL 노즐을 지지하십시오.
  • 오일 주입구 피팅 [2]이 바닥에 오도록 PulseJet 노즐을 조정하십시오. 
  • 노즐을 스핀들 중심선에 가깝게 설정하십시오(나중에 조정됨).

클램프 고정 스크류를 조입니다.

1/4” 검정색 에어 라인 [3]를 찾아 노즐 어셈블리의 에어 피팅에 연결하십시오.
5/32” 투명 오일 라인 [4]을 찾되. 오일 피팅에 연결하지 마십시오. 

오일이 노즐에서 적절하게 흘러 나올 때까지 10-20 펄스를 명령합니다.

 참고: (탱크가 아닌) 노즐만 교체하는 경우 전체 급유 사이클을 실행할 필요가 없습니다.

Solenoid Replacement

1

기계의 에어를 끕니다.

PulseJet 솔레노이드 [1]를 찾습니다.

솔레노이드에서 두 개의 공기 라인 [2,3]을 분리합니다.

중요:  두 개의 공기 라인의 위치를 표시합니다. 이들은 동일한 위치에 설치되어야 합니다.

솔레노이드 케이블을 커넥터 브래킷에서 분리합니다.

기존 솔레노이드를 제거하고 새 케이블을 설치합니다.

에어 라인을 솔레노이드에 연결합니다.

참고:  1/4" 투명한 선 [2]은 오리피스가 있는 포트에 연결됩니다.  1/4" 검은색 선 [3]은 오리피스가 없는 포트에 연결됩니다.  

솔레노이드 케이블을 "PULSEJET"으로 라벨이 표시된 커넥터 패널에 연결하십시오.

들어오는 공기를 켜고 PulseJet을 테스트합니다.

Tank Replacement

1

기계 측면에서 탱크 [1] 어셈블리를 찾습니다.

큰 용기 [2]를 놓고 오일을 배출합니다(최소 3쿼트).  

참고: 오일을 재사용하려는 경우 용기를 철저히 청소해야 합니다.

밸브 [3]를 열어 완전히 배수되도록 합니다. 배수 속도를 높이려면 탱크 캡을 풉니다.

오일이 배출되면 배출 밸브를 닫습니다.

틸팅 동작을 사용하여 기계에서 자기 탱크를 조심스럽게 들어 올립니다. 탱크 뒤쪽에 접근할 수 있도록 탱크를 돌립니다.

공기 라인 [4]과 오일 레벨 센서 [5]를 조심스럽게 분리합니다.

오일 라인 [6]을 분리합니다.

참고: 오일이 라인을 통해 역류할 수 있으므로 오일을 받을 수 있도록 라인을 놓을 용기가 있어야 합니다.

2

5/32" 오일 라인 [1], 레벨 센서 케이블 [2], 1/4"  탱크 에어 라인을 연결합니다(다이어그램 참조).

자석으로 기계 측면에 탱크를 조심스럽게 설치하십시오.

배출 밸브 [4]가 닫혀 있는지 확인하십시오.

탱크 캡을 열고 탱크에 오일을 다시 채우십시오. "딸깍" 소리가 날 때까지 캡을 단단히 교체하십시오.

오일 라인을 분리했다가 다시 연결하는 과정에서 시스템 내부에 공기가 갇혀 있게 됩니다. 이 공기를 제거해야 해야만 PulseJet을 효과적으로 사용할 수 있습니다. 

이 문서의 오일 라인 급유 섹션을 참고하십시오.

Prime the Oil Line

PulseJet 저장소에 오일이 있고 뚜껑이 단단히 설치되어 있는지 확인하십시오. 저장소 에어 라인 및 오일 라인이 연결되어 있는지 확인하십시오. 

PulseJet 노즐에서 오일 라인 [1]을 분리하고 밀 테이블에 있는 용기 위로 올려 놓으십시오.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 Maintanance(유지 보수) 로 이동한 다음 PulseJet 탭 [2]으로 이동하십시오. 

[F4]를 눌러 급유 사이클을 시작하십시오. 각 사이클은 10분 동안 지속됩니다.  사이클 중에 저장소에 압력이 가해집니다. 

참고: 소형 기계는 1 사이클 만에 라인을 완전히 급유할 수도 있습니다. 대형 기계는 3 또는 4 사이클이 걸릴 수 있습니다. 더 무거운 오일은 급유에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 오일 [4]이 오일 라인에서 용기로 떨어지기 시작할 때까지 급유 사이클을 계속 실행하십시오. 

참고: 기계가 급유 사이클을 실행하는 동안 사용자는 프로그램을 시작할 수 있습니다.   그러나 프로그램이 실행되는 동안 사용자는 급유 사이클을 다시 시작할 수 없습니다.

오일 라인을 PulseJet 노즐에 다시 연결하십시오.

MDI에서 다음을 실행하십시오.

M162 P10;
G04 P10.;
M30;

강력한 스트림이 생길 때까지 PulseJet을 테스트하십시오. 

Tips and Troubleshooting

1.       라인이 잘 급유되고 디스펜서 바늘이 막히지 않으며 권장 오일을 사용한 경우 PulseJet은 일관되고 빠르며 단단한 오일 펄스를 생성합니다.

2.       라인에 항상 적절한 급유를 유지하는 방법:

  • 저장소 어셈블리를 스핀들 높이 근처 또는 위에 배치합니다.
  • 탱크가 완전히 마르지 않도록 합니다.

3.       디스펜서 바늘이 막혔다고 생각되면 교체하십시오. 교체를 위해서는 널링(knurled) 노즐 캡을 노즐에서 풀고 바늘의 노란색 베이스를 살짝 돌려 노즐에서 빼냅니다.

참고: 작은 체크 밸브 스프링이 노출되므로 잃어 버리지 마십시오. 교체용 바늘을 노즐 테이퍼에 단단히 누르십시오. 노즐 캡을 단단히 다시 설치하십시오.

4.       권장 오일 사용: 저점도 오일 및 탭핑 또는 절삭유가 가장 효과적입니다. 모터 오일, 기어 오일 또는 무거운 태핑 오일과 같은 고점도 오일은 고품질 스트림을 생성하지 못할 수 있습니다.

5.       오일 라인 내부에 기포가 발생하는 경우 PulseJet 노즐 내부의 펌프가 시스템을 통해 기포를 통과시킵니다. 기포가 노즐을 통해 이동하는 동안 스트림은 약하고 기포가 있으며 일관되지 않게 나타납니다. 기포가 통과한 후 스트림은 적절한 형태로 돌아갑니다.

6.       적절한 탱크 압력을 유지하기 위해 PulseJet 실행 시에는 항상 저장소 캡을 설치하고 조이십시오.

PulseJet Lubrication

윤활 그리스 및 실란트 테이블을 참조하여 당사가 권장하는 오일 목록을 확인하십시오.

PulseJet Lubrication

제품 유형 ISO VG 안전 데이터 시트
화이트 오일 라이트 일반 미네랄 기반 오일 10 해당 없음 
Mobil DTE 24 Ultra(공장 및 현장 설치 키트에 설치 시 포함) 미네랄 유압 오일 32 제품 페이지 | SDS[PDF]
Mobil DTE 25 Ultra 미네랄 유압 오일 46 제품 페이지 | SDS[PDF]
Mobil DTE Light 미네랄 순환 오일 32 제품 페이지 | SDS[PDF]
WD 40 관통 오일 3 해당 없음
Coolube 2210 EP 금속 작업 오일 15 해당 없음
Tapmatic #1 골드 태핑 오일 20 해당 없음
Relton 급속 탭 태핑 오일 28 해당 없음
"라드 오일"  알루미늄 및 연질 금속용 절삭/태핑 오일 40 해당 없음
Recently Updated

PulseJet - 문제 해결 안내서


TG0115

Introduction

Haas PulseJet 시스템은 목표 윤활이 필요한 작업에 직접 절삭유를 정확하게 공급할 수 있는 프로그래밍형 탭/드릴 윤활 시스템입니다. 이 시스템은 가압된 오일을 노즐로 전달하는 오일 탱크를 가압한 다음 절삭 공구에 공급합니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
PulseJet이 순환할 때 캡에서 많은 양의 공기가 누출됩니다. 탱크 캡 씰이 제거되고 탱크가 더 이상 압력을 유지하지 못합니다. 캡을 다시 설치하고 PulseJet이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 아래 캡 씰 섹션을 참조하십시오.
PulseJet 스트림의 오일량이나 압력이 좋지 않습니다.
PulseJet이 순환할 때 탱크가 가압/감압되지 않는 것 같습니다.
경보 9140 PulseJet 오일 잔량 낮음 PulseJet 탱크의 오일 레벨이 낮습니다. PulseJet 탱크를 탱크의 만수위까지 다시 채우십시오. PulseJet 탱크가 건조된 경우 PulseJet 제거 사이클을 실행하십시오.
 [COOLANT]를 누르면 제어 장치에  FUNCTION LOCKED 메시지가 표시되고, 프로그램이 절삭유 펌프 켜거나 끄도록 명령하면 제어 장치에 경보 363 절삭유 LOCKED OFF 메시지가 표시됩니다. 설정 32 절삭유 오버라이드를 OFF로 설정하십시오. 자세한 내용과 경보는 설정 32 페이지와 경보 363 동영상 지침 을 참조하십시오.
PulseJet가 정의된 펄스 수로 켜지지 않습니다. 설정 370이 구성되지 않았습니다. PulseJet 분사 횟수를 설정하는 방법에 대한 자세한 지침은 설정 370 페이지를 참조하십시오.

Reinstall Cap Seal

1

탱크 캡을 제거하고 씰이 제자리에 있는지 확인하십시오. 위치가 맞지 않거나[1] 보이지 않으면[2] 다시 설치해야 합니다. 올바른 위치[3]에 씰링하십시오.

2

탱크 캡을 제거하고 씰이 제자리에 있는지 확인하십시오. 위치가 맞지 않거나 보이지 않으면 다시 설치해야 합니다.

일자 드라이버를 사용하여 캡 어셈블리를 분리합니다. 고정하는 클립이 4개 있습니다.

래칫 플레이트와 캡 씰을 제거하고 모든 구성품을 철저히 청소합니다.

래칫 플레이트를 다시 설치합니다. 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 캡 씰을 다시 설치하십시오.

클립이 제자리에 고정될 때까지 두 조각을 함께 누릅니다.

캡을 다시 설치하고 PulseJet이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

Prime the Oil Line

PulseJet 저장소에 오일이 있고 뚜껑이 단단히 설치되어 있는지 확인하십시오. 저장소 에어 라인 및 오일 라인이 연결되어 있는지 확인하십시오. 

PulseJet 노즐에서 오일 라인 [1]을 분리하고 밀 테이블에 있는 용기 위로 올려 놓으십시오.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 Maintanance(유지 보수) 로 이동한 다음 PulseJet 탭 [2]으로 이동하십시오. 

[F4]를 눌러 급유 사이클을 시작하십시오. 각 사이클은 10분 동안 지속됩니다.  사이클 중에 저장소에 압력이 가해집니다. 

참고: 소형 기계는 1 사이클 만에 라인을 완전히 급유할 수도 있습니다. 대형 기계는 3 또는 4 사이클이 걸릴 수 있습니다. 더 무거운 오일은 급유에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 오일 [4]이 오일 라인에서 용기로 떨어지기 시작할 때까지 급유 사이클을 계속 실행하십시오. 

참고: 기계가 급유 사이클을 실행하는 동안 사용자는 프로그램을 시작할 수 있습니다.   그러나 프로그램이 실행되는 동안 사용자는 급유 사이클을 다시 시작할 수 없습니다.

오일 라인을 PulseJet 노즐에 다시 연결하십시오.

MDI에서 다음을 실행하십시오.

M162 P10;
G04 P10.;
M30;

강력한 스트림이 생길 때까지 PulseJet을 테스트하십시오. 

Tips and Troubleshooting

1.       라인이 잘 급유되고 디스펜서 바늘이 막히지 않으며 권장 오일을 사용한 경우 PulseJet은 일관되고 빠르며 단단한 오일 펄스를 생성합니다.

2.       라인에 항상 적절한 급유를 유지하는 방법:

  • 저장소 어셈블리를 스핀들 높이 근처 또는 위에 배치합니다.
  • 탱크가 완전히 마르지 않도록 합니다.

3.       디스펜서 바늘이 막혔다고 생각되면 교체하십시오. 교체를 위해서는 널링(knurled) 노즐 캡을 노즐에서 풀고 바늘의 노란색 베이스를 살짝 돌려 노즐에서 빼냅니다.

참고: 작은 체크 밸브 스프링이 노출되므로 잃어 버리지 마십시오. 교체용 바늘을 노즐 테이퍼에 단단히 누르십시오. 노즐 캡을 단단히 다시 설치하십시오.

4.       권장 오일 사용: 저점도 오일 및 탭핑 또는 절삭유가 가장 효과적입니다. 모터 오일, 기어 오일 또는 무거운 태핑 오일과 같은 고점도 오일은 고품질 스트림을 생성하지 못할 수 있습니다.

5.       오일 라인 내부에 기포가 발생하는 경우 PulseJet 노즐 내부의 펌프가 시스템을 통해 기포를 통과시킵니다. 기포가 노즐을 통해 이동하는 동안 스트림은 약하고 기포가 있으며 일관되지 않게 나타납니다. 기포가 통과한 후 스트림은 적절한 형태로 돌아갑니다.

6.       적절한 탱크 압력을 유지하기 위해 PulseJet 실행 시에는 항상 저장소 캡을 설치하고 조이십시오.

PulseJet Lubrication

윤활 그리스 및 실란트 테이블을 참조하여 당사가 권장하는 오일 목록을 확인하십시오.

PulseJet - Schematic