Linear Axis Test - Instruction

서비스 홈 방법 절차 선형 축 테스트 - 지침
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

선형 축 테스트 - 지침


선형 축 테스트 - 지침

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 설정 지침 (6 단계) 3. 선형 축 테스트 - 지침 (3 단계) Back to Top

개요

이 절차는 선형 축 테스트 페이지 사용 방법에 대한 지침 역할을 합니다. 이 페이지에는 축 부하 테스트와 공진 스캔 테스트의 두 가지 테스트 유형이 포함되어 있습니다. 선형 축 테스트 - 지침 섹션에서는 이러한 각 테스트가 수행하는 작업에 대해 간략하게 설명합니다. 진행하기 전에 모든 기계적 점검이 완료되었는지 확인하십시오.

  • 기계는 제곱해야 합니다
  • 축 윤활 시스템 프라임
  • 볼스크류 구성품 정렬 및 토크 

중요: 선형 축 테스트는 기계가 수행하기에 잠재적으로 위험한 테스트일 수 있습니다. 모든 기계적 점검을 수행한 후 다음을 확인하십시오. 

  1. 기계가 테스트 중인 축의 전체 이동거리를 조그할 수 있는지 확인하십시오(터런트 및 스핀들에서 공구 제거, 공작물 제거 및 공작물 고정 등).
  2. 공명 스캔 테스트를 시도하기 전에 진단 데이터 수집 절차(축 부하 테스트)를 수행하십시오. 
  3. 서비스 승인 없이 이 테스트를 수행하지 마십시오. 

진행하기 전에 모든 축을 0으로 되돌립니다.

 참고: 이름에서 알 수 있듯 선형 축 테스트는 X, Y 및 Z축에서만 사용할 수 있으며 B축 및 C축에서는 테스트를 수행할 수 없습니다. 

기계 요구 사항:

  • 100.23.000.1000 S소프트웨어 버전 이상.

필요한 도구:

  • USB 장치

설정 지침

선형 축 테스트는 원하는 축의 원점 위치에서 시작한 다음 이동거리 중간으로 이동하고 마지막으로 최대 이동 위치로 이동합니다.

중요: 테스트를 시작하기 전에 테스트 중인 축이 전체 이동거리를 조그할 수 있는지 확인하십시오. 잠재적으로 물체에 충돌하지 않고 조깅을 할 수 없는 경우 테스트를 실행하지 마십시오.

다음 단계는 테스트를 실행하기 전에 잠재적인 안전 문제를 조명합니다. 

1

수직 기계 테이블의 로터리를 제거하여 X & Y 이동 중 잠재적인 충돌을 방지하십시오.

Z축에서 이러한 테스트를 시도하기 전에 스핀들에서 공구 홀더를 제거하십시오.

테스트를 실행하기 전에 전체 이동거리를 손으로 조그할 수 있는지 확인하십시오.

참고: 일부 로터리는 테스트 중에 제거됩니다. 원점에서 전체 이동거리로 조깅하는 동안 로터리가 간섭하지 않는 경우 로터리를 제거할지 여부는 사용자가 판단해야 합니다. 로터리와 충돌하지 않는 위치에 Z축을 배치합니다. 

2

Z축 테스트를 실행하기 전에 모든 공구와 공작물을 선반에서 제거해야 합니다. 

테스트를 실행하기 전에 전체 이동거리를 손으로 조그할 수 있는지 확인하십시오.

실행하기 전에 심압대 또는 서브 스핀들을 공구 터렛 밖으로 치우십시오. 

3

선반은 X축 또는 Y축 테스트를 실행하기 전에 모든 툴링을 제거해야 합니다. 

테스트를 실행하기 전에 전체 이동거리를 손으로 조그할 수 있는지 확인하십시오.

선반에서 X축을 테스트를 실행하는 동안 터렛을 척, 심압대 또는 서브 스핀들에 충돌하지 않도록 배치합니다.

4

VR 및 GM 시리즈와 같은 Gimbal 5축 헤드가 있는 기계는 Z축 테스트를 시도하기 전에 B축을 90도 회전해야 합니다.

테스트를 실행하기 전에 전체 이동거리를 손으로 조그할 수 있는지 확인하십시오.

 중요: 이중 볼스크루 기계의 X축에서 축 하중 또는 공명 스캔 테스트를 시도하기 전에 Haas Service 에 문의하십시오. 

 참고: 이름에서 알 수 있듯 선형 축 테스트는 X, Y 및 Z축에서만 사용할 수 있으며 B축 및 C축에서는 테스트를 수행할 수 없습니다. 

 

5

GM Dual Ballscrew

 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.

6

UMC 기계는 이러한 테스트를 실행하기 전에 B축을 다시 0도 회전해야 합니다.

참고: 이름에서 알 수 있듯 선형 축 테스트는 X, Y 및 Z 모션에만 사용할 수 있으며 B축 및 C축에서는 테스트를 수행할 수 없습니다. 

선형 축 테스트 - 지침

선형 축 테스트에는 고객 대면 및 서비스 기술자 수준의 다양한 접근성 레벨이 있습니다. 

선형 축 테스트 페이지에서 수행할 수 있는 테스트는 공진 스캔 테스트와 축 부하 테스트의 2가지입니다.

공진 스캔 테스트는 축을 원점 위치 근처, 이동거리 중간, 이동거리 끝의 3가지 위치로 이동합니다 각 위치에서 모터는 주파수 범위에 걸쳐 진동하고 스윕하며 데시벌 단위로 응답을 측정합니다.

축 부하 테스트는 축을 원점 위치에서 일정한 이송 속도로 이동거리 끝까지 이동시키고 부하 응답을 측정합니다. 

각 테스트 사용 시기에 대한 자세한 내용은 축 허밍 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

1

고객 대면 액세스:

소프트웨어 버전이 100.23.000.1000 에서 100.23.000.1020인 기계는 이 페이지의 Resonance Scan Test(공진 스캔 테스트) 에만 액세스할 수 있습니다.

소프트웨어 버전이 100.23.000.1020 이상인  기계는 고객 사용 수준이며, Resonance Scan Test(공진 스캔 테스트)와 Axis Load Test(축 부하 테스트)를 모두 기본으로 실행합니다. 고객 수준 액세스는 둘 중 하나를 선택할 수 없습니다.

 [DIAGNOSTIC]을 누르고 MAINTENANCE TAB으로 이동한 다음 THE LINEAR AXIS TEST TAB으로 이동합니다.

[1]에서 테스트를 실행할 축을 선택합니다.

 [F2]를  눌러 테스트를 시작합니다.

공진 스캔 테스트는 원하는 축의 원점 위치에서 시작한 다음 이동거리 중간으로 이동하고 마지막으로 최대 이동 위치로 이동합니다.

중요: 테스트를 시작하기 전에 테스트 중인 축이 전체 이동거리를 조그할 수 있는지 확인하십시오. 잠재적으로 물체에 충돌하지 않고 조깅을 할 수 없는 경우 테스트를 실행하지 마십시오.

참고: 볼스크류는 이 테스트를 실행하는 동안 진동하고 높은 피치 소음을 생성합니다. 이것은 이 테스트 중에 예상되는 것입니다. 

2

서비스 기술자 레벨 액세스:

서비스 키가 있으면 기술자는 축 부하 테스트와 공진 테스트에 모두 액세스할 수 있습니다.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 MAINTENANCE TAB으로 이동한 다음 THE LINEAR AXIS TEST TAB으로 이동합니다.

필요한 테스트[1]를 선택하고, 서비스 수준 키로 공진 스캔 테스트와 축 부하 테스트를 모두 실행하거나 각각을 개별적으로 실행할 수 있는 옵션이 있습니다. 

테스트를 실행할 축을 선택합니다.

[F2]를 눌러 테스트를 시작합니다.

공진 스캔 테스트는 원하는 축의 원점 위치에서 시작한 다음 조금 더 이동하여 원점 위치에 가까운 데이터를 캡처한 다음 이동거리의 중간으로 이동하고 마지막으로 최대 이동거리 위치로 이동합니다.

축 부하 테스트는 원점 위치에서 시작하여 전체 이동거리에 걸쳐 연속적으로 이동합니다. 

중요: 테스트를 시작하기 전에 테스트 중인 축이 전체 이동거리를 조그할 수 있는지 확인하십시오. 잠재적으로 물체에 충돌하지 않고 조깅을 할 수 없는 경우테스트를 실행하지 마십시오.

참고: 공진 테스트를 실행하는 동안 볼스크루가 진동하고 높은 피치의 소음이 발생합니다. 이것은 이 테스트 중에 예상되는 것입니다. 

 

3

달리 지정되지 않는 한 선형 축 테스트 페이지는 서비스 수준 액세스에서 기본적으로 두 가지 테스트를 실행합니다.

테스트가 완료되면 테스트한 축에 대한 .csv 파일과 png 파일이 출력됩니다. 이 정보가 내 스캔 데이터 페이지에 채워집니다. 

이 페이지로 이동하려면 [LIST PROGRAM]을 누른 다음 사용자 데이터 페이지로 이동한 다음 내 스캔 데이터 페이지로 이동합니다.

이 이미지에서 두 테스트 옵션이 모두 선택되어 모든 데이터가 여기에 채워졌습니다. 축 부하 테스트 데이터는 축 부하 테스트만 선택한 경우 [1]로 표시되며, 이 페이지에 채워지는 유일한 데이터입니다.

공진 스캔 테스트 데이터는 [2]로 표시되며, 공진 스캔 테스트만 선택된 경우 이 페이지에 채워지는 유일한 데이터입니다.