Compact APL, VMC

コンパクト APL の概要

コンパクトオートパーツローダー(C-APL)を使えば、SS、YT モデル、VM-2, DT、DM を含む Haas  VF-2 サイズの立型マシニングセンターの部品生産を簡単に自動化できます。Haas 制御の使いやすいインターフェースでは、C-APL アームに位置を「教示」するためのセットアップのプロセスを、手順を追って分かりやすく説明します。これにより、無人加工でのパーツの積み下ろしの工程を、数分で完全に自動化することができます。

コンパクト APL パーツ管理


C-APL テーブルの部品管理は、間隔が均等な行と列のグリッドパターンテンプレートを作成して行います。C-APL グリッパーは、最大2 インチ x 2 インチ x 2 インチ(51 x 51 x 51 mm)、最大3ポンド(1.4 kg)まで対応できます。さまざまな形状のパーツを積載でき、グリッパーはパーツにフィットするよう調整または変更できます。

C-APL は Haas 制御で直接プログラミングし、Haas APL インターフェースを使用して設定します。APL インターフェースは、オペレーターが C-APL を素早くプログラミングするための手順をガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをし、単一のボタンを押してその位置を記録するか、基本的な数値を入力することにより、基本情報を入力します。制御によってすべての値が自動計算され、C-APL の準備が整います。

C-APL は、通常の加工時にはバックグラウンドで動作し、パーツが加工されている間にストレージテーブルにパーツを戻し新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。ダブルグリッパーは、機械内部の電子ビスから加工された部品を取り出し、ストレージテーブルに戻ることなく新しい材料に入れ替えるので、時間が節約できます。

コンパクト APL インターフェース

使いやすい C-APL インターフェース

当社の使いやすい C-APL インターフェースでは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置をC-APLに「教示」出来るように、手順を追って分かりやすく説明します。

  • C-APL は機械のペンデントで直接操作するため、シームレスに統合できます
  • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
    • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
    • 部品ピックアップの始点の設定
    • C-APL のステージイングの位置は加工が完了してから作動するように設定します。
    • 電子ビスでの積み下ろし位置の設定
    • 最初の完成部品のドロップオフ位置の設定

APL モード

APLモードで簡単に操作

APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたAPLセットアップテンプレートをシームレスに統合し、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

オートパーツローダーに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299 はテーブルから最初の部品を積載するようC-APLにコマンドを発行し、続いてメモリでアクティブプログラムを実行します。 

  • APL モード
    • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
    • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT] を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
    • サイクル開始ボタンを押すと、C-APL が最初の部品を積載し、メモリでパーツプログラムを実行します
    • パーツの加工中、C-APL は完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし指定の積載位置に送ります
    • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をモニタリングできます
    • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます