My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
4 - RPL - Zero Point Ready - Installation

Haas Robot Pallet Loader - Operators / Service Manual


  • 0 - RPL - Table of Contents
  • 1 - RPL - Introduction
  • 3 - RPL - Safety
  • 4 - RPL - Zero Point Ready - Installation
  • 5 - RPL - Installation
  • 6 – RPL – Sicherheitszaun-/Verriegelungsmontage
  • 7 – RPL – Montage des Lichtvorhangs
  • 8 - RPL - DCS Setup
  • 9- RPL - Pallet Loader Setup
  • 10 - RPL - Operation
  • 11 - RPL - Maintenance
  • 12 - RPL - Troubleshooting

Go To :

  • 4.1 Installation des VMC-Einzel-Nullpunkts
  • 4.2 Installation des UMC-Einzel-Nullpunkts

4.1 Installation des VMC-Einzel-Nullpunkts

Recently Updated

Einzel-Nullpunkt bereit –Installation – VMC


AD0764

Revision A – 03.2026

Introduction

Updated
Die Nullpunkt-fähige Installation muss nur bei Maschinen durchgeführt werden, bei denen das RPL-25KG für eine bestehende Maschine bestellt wird. 

 Hinweis: Bei mit einem RPL-25KG gekauften Maschinen ist der Nullpunkt bereit bereits auf der Maschine montiert.

Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn die Maschine bereits mit dem Nullpunkt-fähigen Satz ausgestattet ist.

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1001314 – Einzel-Nullpunkt-Bereitschaftssatz VMC

Um dieses Verfahren durchführen zu können, muss zusätzlich der unten aufgeführte entsprechende Satz für Maschinen bestellt werden:

  • 93-1001318 - RPL-25KG Bereitschaftssatz VF-SML
  • 93-1001319 - RPL-25KG Bereitschaftssatz VF-MED

Hinweis: Die Option Roboter-Palettenlader erfordert ebenfalls die Installation einer automatischen Fensteroption. Siehe VMC – Automatisches Fenster – Installation – AD0669 zum Bestellen und Installieren dieser Option auf Ihrer Maschine.

 Wichtig: Je nach Baujahr der Maschine müssen unter Umständen separate Halterungen bestellt werden, um die Maschine kompatibel zu machen. Die Halterungen dienen dazu, die Schläuche durch das Gehäuse zu führen. Die Halterungen, die separat verkauft werden, sind 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Die Halterungen für Maschinen, die nach den unten aufgeführten Daten gebaut wurden, sind im Nullpunkt-Bereitschaftssatz VMC enthalten. Schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, ob und welche Halterungen für die einzelnen Maschinen benötigt werden:

Datum VF-5/40/XT VF-5/50/XT
Maschine Teilenummer
VF-2 Gebaut vor dem 7/22/2022 25-12138 & 25-14177
VF-2YT Gebaut vor dem 7/21/2022 25-12138 & 25-14177
VF-3/4 Gebaut vor dem 7/30/2022 25-12749 & 25-14177 
VF-3YT/40 Gebaut vor dem 8/16/2022 25-12749 & 25-14177 
VF-3YT/50 Gebaut vor dem 12/1/2022 25-12749 & 25-14177 
Gebaut vor dem 9/20/22 25-12749 & 25-14177 
Gebaut vor dem 10/16/22 25-12749 & 25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

Die Nullpunkt-Aufnahme wird montiert geliefert und muss am Tisch befestigt werden.

Die folgenden Anweisungen können Sie zu Rate ziehen, falls die Aufnahme wieder zusammengebaut werden muss oder um zu überprüfen, ob die Aufnahme alle benötigten Komponenten enthält.

Hinweis: Die Aufnahme für eine VF-Maschine ist anders als die Aufnahme für UMC-Maschinen. Vergewissern Sie sich, dass die Aufnahme mit dem Maschine kompatibel ist.

2

Drehen Sie die Festklemmbaugruppe auf den Kopf.

Verwenden Sie dielektrisches Fett, um die 3 O-Ringe auf der Festklemmeneinheit zu installieren.

Setzen Sie den kleinsten O-Ring auf die Festklemmöffnung [1].

Bringen Sie den großen O-Ring [2] und den mittleren O-Ring [3] wie in der Abbildung gezeigt an der Festklemmvorrichtung an.

3

Montieren Sie die Festklemmbaugruppe [1] an der Nullpunkt-Aufnahme [2].

Achten Sie darauf, dass die Festklemmöffnung [3] mit der Öffnung an der Palettenaufnahmeplatte [4] ausgerichtet ist.

Hinweis: Wenn die Festklemmöffnung nicht ausgerichtet ist, kann der Nullpunkt nicht richtig geklemmt/gelöst werden.

4

Setzen Sie die Ausrichtungsschlüssel [1] auf den Palettenaufnahmeplatten-Distanzhalter [4] und die Palettenaufnahmeplatte [3].

Befestigen Sie die Ausrichtungsschlüssel [2] mit den M6 x 1 x 12MM SHCS [1] an den Platten

Ziehen Sie die Schrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment an.

Verwenden Sie die SHCS ½-13 X 3.5" Schrauben [5], um die Palettenaufnahmeplatte [3] auf dem Palettenaufnahmeplatten-Distanzhalter [4] auszurichten.

5

Schrauben Sie den Nullpunkt-Aufnahme [3] mit den SHCS ½-13 X 3.5" Schrauben [1] und dem 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2] in der auf dem Bild gezeigten Ausrichtung an den Tisch.

Schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, wie weit der Nullpunkt von der rechten Tischkante entfernt sein kann, je nachdem, auf welche Maschine er gesetzt wird.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Aufnahme des Nullpunkts in die richtige Richtung ausgerichtet ist. Siehe den nächsten Schritt für weitere Einzelheiten.

Maschine Rechte Kante des Maschinentisches zur linken Seite des Nullpunkts
VF-2 16,25 Zoll (412,75 mm)
VF-3 28,00 Zoll (711,2 mm)
VF-4 32,00 Zoll (812,8 mm)
VF-5 29,00 Zoll (736,6 mm)

6

Achten Sie beim Verschrauben der Nullpunkt-Aufnahme mit dem Tisch darauf, dass die Aufnahme in die richtige Richtung ausgerichtet ist.

Die Festklemm- und Entriegelungsbeschläge sollten zur Rückseite der Maschine gerichtet sein.

Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die tiefe Bohrung [1] an der Aufnahme auf der gegenüberliegenden Seite des autom. Fensters befindet. 

Hinweis: Die tiefe Bohrung [1] ist für den Passstift der Palette. Diese muss vom Fenster weg ausgerichtet sein, da der Roboter Paletten nur in einer Ausrichtung laden kann.

7

Schließen Sie das Fußpedalkabel [1] an P14 auf der E/A-Platine an.

Von dort das Kabel zum Loch der Frontschürze der Maschine leiten. 

Verbinden Sie das Kabel des Fußpedals 32-1286 mit dem anderen Kabel 32-1303 [1], das zur vorderen Schürze der Maschine geführt wird. 

Hinweis: Das Kabel, das zur Maschinenschürze geführt wird, muss das Kabel 32-1303 [1] sein. Wenn bereits ein anderes Kabel mit einer anderen Teilenummer an das Fußpedal angeschlossen ist, muss es durch das 32-1303 Kabel ersetzt werden, das im Nullpunkt-fähigen Satz enthalten ist.

Rotate Lube Panel

Hinweis:  Dieser Abschnitt gilt ausschließlich für Maschinen der mittleren VF-Klasse. Springen Sie zum nächsten Abschnitt, wenn Sie diese Option auf einer kleinen VF-Maschine installieren.

1

Das Luftventil [1] am Boden des Schmiermittelschranks schließen.

Entlüften Sie die restliche Luft aus dem Verteiler, indem Sie am Luftauslass [2] ziehen. Stellen Sie sicher, dass die Messuhr am Verteiler null anzeigt.

Trennen Sie die Kabel, Schmierleitungen und Druckluftschläuche vom Schmierschrank. 

2

Nehmen Sie die obere Abdeckung [1] der Kabelführung ab. Entfernen Sie die Kabelhalterung [2], damit der Schmierschrank von der Maschine abgenommen werden kann.

3

Nehmen Sie den Schmierschrank [1] von der Maschine ab. 

Hinweis: Stellen Sie den Schmierschrank aufrecht auf, damit der Schmierstoff im Inneren nicht ausläuft. 

4

Installieren Sie die gedrehte Halterung für den Schmierschrank [1] an der Maschine. Sobald diese montiert ist, installieren Sie den Schmierschrank [2] auf die neue Halterung.

 

5

Bringen Sie die Kabelhalterungsführungen wieder so an wie zuvor und verlegen Sie die Schläuche und Kabel auf dem gleichen Weg wie zuvor durch diese. 

Installieren Sie das gedrehte Oberblech des Schmierschranks [1] auf der Oberseite des Schmierschranks und der gedrehten Halterung des Schmierschranks. Installieren Sie den gedrehten Schrankbügel [2] an der Oberseite der Abdeckung der Kabelführung und an der gedrehten oberen Blechabdeckung des Schranks.

6

Führen Sie die Kabel, Schmierleitungen und Druckluftschläuche [1] wie abgebildet durch die Kabelführung und durch die gedrehte Halterung des Schmierschranks. 

Lube Panel - Installation

1

Das Luftventil [1] am Boden des Schmiermittelschranks schließen.

Entlüften Sie die restliche Luft aus dem Verteiler, indem Sie am Luftauslass [2] ziehen. Stellen Sie sicher, dass die Messuhr am Verteiler null anzeigt.

2

Montieren Sie das Winkelstück [1] direkt in den Luftverteiler an der Vorderseite, wie in der Abbildung gezeigt. 

3

Befestigen Sie den Luftverstärker mit den beiliegenden Magneten an der Rückseite der Verkleidung bei kleinen VF-Modellen [1] und an der Seite des Schmierschranks bei mittleren VF-Modellen [2].

Hose and Cable Routing

1

Führen Sie die stahlumflochtenen Druckluftleitungen [1] durch den Federhalter [2].

Führen Sie die gegenüberliegenden Enden der Druckluftleitungen durch das Loch im Gehäuse...

Hinweis: Das abgebildete Loch im Gehäuse ist für einen VF-2. Die Gehäuseöffnung für den VF-3 bis 5 befindet sich an der rechten Gehäusewand.

 Hinweis: Beide Schläuche, die von der Werkstückhalterung kommen, sind stahlummantelt. Zur Unterscheidung werden sie in der Abbildung grün und rot dargestellt.

2

Befestigen Sie den Montagewinkel [1] an der Außenseite der Maschine um die Gehäuseöffnung herum am Blech. Verwenden Sie ¼-20-Schrauben [2].

Führen Sie jeden Stahlgeflechtschlauch durch eine Kabelschelle [3] und verschrauben Sie diese mit dem Montagewinkel. 

Verlegen Sie die Schläuche zur Schmierstofftafel.

 Hinweis: Beide Schläuche, die von der Werkstückhalterung kommen, sind stahlummantelt. Sie sind in der Abbildung grün und rot dargestellt, um zwischen den Schläuchen zum Festklemmen (rot) und zum Lösen (grün) zu unterscheiden.

3

Verbinden Sie den grünen Schlauch mit dem Entklemmanschluss [1] des Magnetschalters, der mit einem grünen Kabelbinder gekennzeichnet ist.

Verbinden Sie den roten Schlauch mit dem Klemmanschluss [2] des Magnetschalters, der mit einem roten Kabelbinder gekennzeichnet ist.

 

4

Verbinden Sie den Luftverstärker mit dem Verteiler [1] unter Verwendung des mitgelieferten SCHLAUCHS 1/4 OD PE ROT HOCHDRUCK.

5

Schließen Sie das Kabel 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT [1] wie abgebildet an den Drucksensor an.

   

Führen Sie das Kabel zurück zur E/A-Platine und schließen Sie es mit dem im Satz enthaltenen Adapterkabel an P13 an.

Hinweis: Der Drucksensor sollte sich am Anschlussstück befinden, an dem der rote Schlauch angeschlossen ist. Dieser Sensor sorgt dafür, dass der Nullpunkt festgehalten wird.

6

Schließen Sie das Kabel 33-1355 DUAL-LUFTSCHRAUBSTOCK – ROBOTER-LADESTATION an P36 [5] auf der E/A-Leiterplatte an. Schließen Sie bei Bedarf die Kühlflüssigkeitsnachfüllung an den Pigtail an.

Verlegen Sie das andere Ende direkt zum Luftverstärker.

Verbinden Sie das Ende von V-1 [1] mit dem Magnetschalter, der zum Nullpunkt in der Maschine führt [4].

Verbinden Sie das V-2 Ende [2] mit dem Magnetschalter, der zum Nullpunkt der Ladestation [3] führt.

7

Durch Drehen des Ventils [1] wieder Luft in den Verteiler einführen.

Prüfen Sie auf Undichtigkeiten und ziehen Sie die Anschlüsse bei Bedarf nach.  

Hinweis: Stellen Sie den Regler am Luftverstärker ein, um den Druck der Nullpunkt-Aufnahme zu ändern. Stellen Sie den Druck des Kompressors auf mindestens 100 PSI ein, um ein ordnungsgemäßes Ein- und Ausspannen zu gewährleisten.

Update Configuration Files

Bei einem Einbau beim Kunden muss die Konfigurationsdatei aktualisiert werden, um die erforderlichen Parameter zu implementieren. 

Besuchen Sie HBC.HAASCNC.COM, um die neueste Konfigurationsdatei herunterzuladen.

Hinweis: Nur von Haas zertifizierte Servicetechniker können sich auf dieser Website anmelden.

Laden Sie die Konfigurations-Patchdatei in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN . 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Um das Festklemmen und Lösen des Nullpunkt-fähigen Satzes zu testen, gehen Sie auf die Seite Palettenwechsler-Wiederherstellung .

Drücken Sie [F2] [1], um die Nullpunktpalette freizugeben. 

Legen Sie eine Palette [2] in die Nullpunkt-Aufnahme [3].

Hinweis:

  Achten Sie darauf, dass die Palette richtig ausgerichtet ist, so dass der Passstift mit der Nullpunkt-Aufnahme fluchtet.

Drücken Sie erneut auf [F2] , um die Nullpunktpalette zu klemmen.

Vergewissern Sie sich, dass die Palette an die Aufnahme geklemmt ist und dass keine Alarme ausgelöst werden.

4.2 Installation des UMC-Einzel-Nullpunkts

Recently Updated

Einzel-Nullpunkt bereit – Installation – UMC


AD0765

Revision B - 06/2026

Introduction

Updated
Die Installation des Einzel-Nullpunkts bereit muss nur bei Maschinen durchgeführt werden, bei denen das RPL-25KG für eine bestehende Maschine bestellt wird.

Hinweis: Bei mit einem RPL-25KG gekauften Maschinen ist der Einzel-Nullpunkt bereit bereits auf der Maschine montiert.

Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn die Maschine bereits mit dem Nullpunkt-fähigen Satz ausgestattet ist.

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1001315 – Einzel-Nullpunkt-Bereitschaftssatz UMC-500
  • 93-1001316 – Einzel-Nullpunkt-Bereitschaftssatz UMC-750
  • 93-1001317 – Einzel-Nullpunkt-Bereitschaftssatz UMC-1000

Um dieses Verfahren durchführen zu können, muss zusätzlich der unten aufgeführte entsprechende Satz für Maschinen bestellt werden:

  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000
Der Zweck des Einzel-Nullpunkt-Bereitschaftssatzes ist es, die Pneumatik durch das Gehäuse des Neigungsdrehers zur einzelnen Nullpunktklemme zu führen.

Für die Montage muss die Spannfläche entfernt und die B-Achse der Maschine gedreht werden. Vergewissern Sie sich, dass dies möglich ist, bevor Sie diesen Vorgang starten.

Hinweis: Die Option Roboter-Palettenlader erfordert ebenfalls die Installation einer automatischen Fensteroption. Siehe UMC Automatisches Fenster - Installation - AD0663 , um diese Option auf Ihrer Maschine zu bestellen und zu installieren.

Hinweis: Der einzige Unterschied zwischen diesen Sätzen ist die untere Abdeckplatte für das TRT-Gehäuse bei den verschiedenen Maschinengrößen.

UMC Zero Point Ready - Installation

1

Beginnen Sie mit dem Zusammenbau des pneumatischen Verteilers [1], der in den C-Körper der Maschine passt.

Ziehen Sie das NPT 1/4" Steckerfitting [2] am Einzelanschluss fest.

Ziehen Sie die 2 Messing 1/4" Fittings [3] an den abgewinkelten Anschlüssen fest.

Ziehen Sie die 2 ORB6M NPT 1/4" Stahlfittings [4] fest.

Setzen Sie die 4 O-Ringe 2-212 [5] in die Nuten des Verteilers ein. 

Hinweis: Montieren Sie die vier O-Ringe in wechselnde Nuten auf der Oberseite des Verteilers, wobei zwischen jedem installierten O-Ring eine leere Nut verbleibt.

2

Verbinden Sie die 3-Port-Drehtisch-Durchführungs-Welle mit der 3-Port-Drehtischdurchführungs-Wellenverlängerung mit [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 und stellen Sie sicher, dass der O-Ring 2-011 [1] in den Hohlräumen der Welle sitzt.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

 

3

Drücken Sie den Passstift [1] in den Verdrehsicherungsblock [2], bis er einrastet. 

4

Montieren Sie die Spannflächenkupplung [3], indem Sie die O-Ringe anbringen.

Setzen Sie 3 der 2-011 O-Ringe [1] auf die in der Abbildung gezeigten Luftanschlüsse.

Legen Sie den größeren 2-031 O-Ring [2] auf die mittlere Nut der Kupplung.

5

Drehen Sie die B-Achse um +90 Grad und entfernen Sie die Abdeckung [1]. Bringen Sie die B-Achse bei 0 Grad wieder in ihre ursprüngliche Position.

Diese Abdeckung wird durch die Abdeckung ersetzt, die im Lieferumfang des Nullpunkt-fähigen Satz zum Einbau beim Kunden enthalten ist.

6

Updated

Entfernen Sie die Spannfläche, indem Sie dem unten verlinkten Abschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche folgen.

 WARNUNG: WENN SIE DAS SYSTEM VOR DEM AUSBAU DER SPANNFLÄCHE NICHT DRUCKLOS MACHEN, KANN DIE BREMSE DURCH ENTFERNEN DER SPANNFLÄCHE DAUERHAFT BESCHÄDIGT WERDEN.

Hinweis: Beachten Sie die Ausrichtung der Spannfläche vor dem Entfernen, um sicherzustellen, dass die Spannfläche später in der gleichen Ausrichtung installiert wird.

Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche
UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch

7

Updated

Platzieren Sie die Spannfläche auf einer Werkbank und verschrauben Sie die Kupplung [1] mittels SHCS 1/4-20 X 5/8 [2] mit der Spannfläche.

Während sich die Spannfläche auf der Werkbank befindet, führen Sie den im Bausatz eingeschlossenen Filzstreifen in die Nut ein [3]

HINWEIS: Wenn die UMC die Spannflächen nicht wechselt, verwenden Sie den bereits in der Nut befindlichen Filzstreifen wieder.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

8

Updated

Bei Verwendung derselben Spannfläche:

Die Höhenmessung zwischen der Oberkante der Spannfläche und der Oberkante der Kupplung muss vorgenommen werden, um einen korrekten Sitz der Werkstückspanne sicherzustellen. 

Verwenden Sie ein Tiefenmikrometer, um zwischen den beiden Oberflächen zu messen. Die Messung sollte für Maschinen, die vor dem 22.05.2026 gebaut wurden, 0,7000 ± 0,0010" und für Maschinen, die nach dem 22.05.2026 gebaut wurden, 0,7560 ± 0,0010" betragen [1]. 

Hinweis: Die Messung erfolgt ohne Dichtung.

Installieren Sie die Ausgleichsscheiben Teilenummer 59-2350 und 59-2351 nach Bedarf, um die richtige Höhe der Werkstückspanne zu erreichen. Die Ausgleichsscheiben werden zwischen der Werkstückspanne und der Spannfläche [2] installiert.

9

Montieren Sie die Kupplung auf der Wellenbaugruppe [1] unter Verwendung von 1/4-20 X 1 1/4-Schrauben [3]. Stellen Sie sicher, dass sich die O-Ringe 2-011 [2] in den Hohlräumen der Welle befinden und nicht dort, wo die Schrauben befestigt sind.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

10

Installieren Sie die Koplungs- und Spannflächenbaugruppe [2] mit den M12-Schrauben [1] wieder auf dem Drehtisch.

Ziehen Sie die Bolzen fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment.

Folgen Sie dem Installationsabschnitt des UMC C-Achsen-Spannflächen-Ersatzes, der unten verlinkt ist, um die vollständige Anleitung zum korrekten Wiedereinbau der Spannfläche zu erhalten.

Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche

11

Die Nullpunkt-Aufnahme wird montiert geliefert. Je nach Maschinentyp kann die Aufnahme unterschiedliche Funktionen haben.

UMC-500

:
  • Die Nullpunkt-Aufnahmebaugruppe hat keine Distanzhalterplatte [2], wie auf dem linken Bild zu sehen ist.

UMC-750/1000:

  • Die Nullpunkt-Aufnahmebaugruppe hat eine Distanzhalterplatte [2] zwischen der Spannfläche [1] und der Aufnahme [3], wie auf dem rechten Bild zu sehen ist.

Hinweis: Die Nullpunkt-Aufnahmen werden montiert geliefert. Anhand der nachstehenden Schritte können Sie sicherstellen, dass die Baugruppe alle benötigten Komponenten enthält und dass die Aufnahme mit dem Maschine kompatibel ist.

12

Drehen Sie die Festklemmbaugruppe auf den Kopf.

Verwenden Sie dielektrisches Fett, um die 3 O-Ringe auf der Festklemmeneinheit zu installieren.

Setzen Sie den kleinsten O-Ring auf die Festklemmöffnung [1].

Bringen Sie den großen O-Ring [2] und den mittleren O-Ring [3] wie in der Abbildung gezeigt an der Festklemmvorrichtung an.

13

Montieren Sie die Festklemmbaugruppe [1] an der Nullpunkt-Aufnahme [2].

Achten Sie darauf, dass die Festklemmöffnung [3] mit der Öffnung an der Palettenaufnahmeplatte [4] ausgerichtet ist.

Hinweis: Wenn die Festklemmöffnung nicht ausgerichtet ist, kann der Nullpunkt nicht richtig geklemmt/gelöst werden.

14

Setzen Sie die Ausrichtungsschlüssel auf die Palettenaufnahme-Spannfläche [3] und die Spannflächen-Distanzhalter-Platte [4].

Befestigen Sie den Ausrichtungsschlüssel [1] mit den 2 M6 x 1 x 12MM SHCS [2] an den Platten

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

Hinweis: Die Spannfläche [4] gibt es nur bei UMC-750 und UMC-1000 Maschinen. UMC-500 Maschinen benötigen die in der Abbildung gezeigte Distanzhalterplatte nicht.

15

Montieren Sie die Palettenaufnahme, die auf der Spannfläche installiert werden soll.

Wichtig: Legen Sie die 3 O-Ringe [5] in die Aufnahmeplatte.

Hinweis: Die Platte für den Plattenteller [3] ist nur bei den Maschinen UMC-750 und UMC-1000 vorhanden. UMC-500 Maschinen benötigen die in der Abbildung gezeigte Distanzhalterplatte nicht.

Befestigen Sie den Aufnahmestutzen [1] mit den 3 M6 x 55mm SHCS [4] an der Paletten-Distanzhalter-Platte [2] und die Aufnahmeplatte [3].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Spannflächen-Distanzhalter- und die Aufnahmeplatte in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. Die im vorherigen Schritt installierten Ausrichtungsschlüssel helfen bei dieser Ausrichtung.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

 

16

Legen Sie 3 O-Ringe 2-011 durch die mittlere Bohrung in der Spannfläche in die Oberseite der Kupplung.

Montieren Sie dann die Palettenaufnahme und den Stutzen, die Sie im vorherigen Schritt zusammengebaut haben, an der Spannfläche. 

Die Aufnahme wird von 4 T-Muttern gehalten, die in den T-Nuten der Spannfläche sitzen.

Verwenden Sie die 4 SHCS [3], um die Palettenaufnahme [2] an den T-Muttern [1] zu befestigen. 

Hinweis: Der Stutzen ist auf dem Bild nicht zu sehen, sollte aber in die mittlere Bohrung in der Spannfläche eingesetzt werden. Der Stutzen muss an der Palettenaufnahme [2] montiert werden, bevor die Aufnahme an der Spannfläche befestigt wird.

17

Drehen Sie die B-Achse um 90 Grad [1].

18

Befestigen Sie den Verdrehsicherungsblock [3] mit den M6-Schrauben [4] am Getriebekasten.

Wenn sich der Lesekopf in Konfiguration [1] befindet, müssen Sie ihn auf Position [2] takten,  dies erfordert, dass Sie die Kompensationen auf der Maschine erneut durchführen müssen.

Wenn sich der Lesekopf in Konfiguration [2] befindet, muss die Kompensationen nicht wiederholt werden.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

Bitte wenden Sie sich an den Service zum Ausleihen eines Schwenkprüfers.

19

Installieren Sie die Verteilerbaugruppe [2] aus Schritt 1, indem Sie den Passstift [1] in den pneumatischen Verteiler einführen.

20

Nach dem Installieren der Wellenbaugruppe am Hydraulikverteiler achten Sie darauf, dass der Sprengring [2] in der Wellennut [1] angebracht wird.

Hinweis: Wenn die Nut für den Sprengring auf der Welle nicht sichtbar ist, sind einige Schrauben möglicherweise nicht vollständig angezogen, oder der Passstift muss weiter in den Verteiler gedrückt werden.

21

Schließen Sie das Fußpedalkabel [1] an P14 auf der E/A-Platine an.

Von dort das Kabel zum Loch der Frontschürze der Maschine leiten. 

Schließen Sie das Fußpedal an das Kabel [1] an, das von der Frontschürze der Maschine kommt. 

Hinweis: Wenn bereits ein Fußpedalkabel an P14 angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass es sich um das Kabel 32-1303 handelt. Diese hat zusätzliche Kabel, die zu P14 für die Ladestation des Roboters führen.

Lube Panel - Installation

1

Das Luftventil [1] am Boden des Schmiermittelschranks schließen.

Entlüften Sie die restliche Luft aus dem Verteiler, indem Sie am Luftauslass [2] ziehen. Stellen Sie sicher, dass die Messuhr am Verteiler null anzeigt.

2

Montieren Sie das Winkelstück [1] direkt in den Luftverteiler an der Vorderseite, wie in der Abbildung gezeigt. 

3

Installieren Sie den Luftverstärker an der Rückseite der Maschine und befestigen Sie ihn mit den Magneten.

Hose and Cable Routing

1

Verlegen Sie die Nullpunkt-Druckluftleitungen durch die schwarze Leitung, die durch die mittlere Bohrung zum Verteiler der Arbeitsplatte führt.

Verlegen Sie die gegenüberliegenden Enden der Nullpunkt-Druckluftleitungen [1] zum Luftverstärker. 

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schläuche für den Nullpunkt-Hochdruckschläuche sind.

2

Ziehen Sie die Schläuche wie abgebildet durch den B-Achsen-Körper und zum Hydraulikverteiler.

Verwenden Sie die Klettverschlüsse [1] und die Kabelschellen, um die Kabel sauber zum pneumatischen Verteiler zu führen.

3

Der in grün [1] gekennzeichnete Entklemmschlauch wird wie abgebildet an die Anschlüsse angeschlossen.

Der rot gekennzeichnete Klemmschlauch [2] wird wie abgebildet an den Anschluss angeschlossen.

4

Verbinden Sie den grünen Schlauch mit dem Entklemmanschluss [1] des Magnetschalters, der mit einem grünen Kabelbinder gekennzeichnet ist.

Verbinden Sie den roten Schlauch mit dem Klemmanschluss [2] des Magnetschalters, der mit einem roten Kabelbinder gekennzeichnet ist.

 

5

Verbinden Sie den Luftverstärker mit dem Verteiler [1] unter Verwendung des mitgelieferten SCHLAUCHS 1/4 OD PE ROT HOCHDRUCK.

6

Dieser Schritt ist nur für Maschinen ohne CAN-Schmierstofftafel vorgesehen: 

Verbinden Sie das Kabel 33-1532 - Luftschmiermagnetschalter-Kabel mit P35 auf der E/A-Platine mit dem Stecker mit dem Pigtail für Palette entklemmen [16].

Führen Sie das Kabel zur Schmierstofftafel, um die folgenden Verbindungen zu allen Magnetschalterstromkabeln herzustellen. Die Farbe für jeden Anschluss ist aufgeführt:

[2] PulseJet Magnetschalter - Weiß und Violett

[3] automatische Bedienertür  - Grau

[4] TRP entklemmen  - Gelb und Schwarz

[5] Spindelluft - Violett

[6]  Spindel-Schmiermittel - Weiß

[7] Min. Schmierfett - Weiß und Rot

[8] Türverriegelung öffnen - Weiß und Braun

[9] automatische Druckluftpistole (AAG) - Rot

[10] TSC–Reinigung Weißer und Oranger und Gelber Brückenstecker zu TAB Luft [15]

[11]  SMTC Werkzeugplatz im Magazin U/D - Weiß und Schwarz

[12] UMC Autom. Fenster - Weiß und Gelb

[13] Gasregelungsmagnetschalter - Weiß und Grau

[14] Paletten-Abblasen - Weiß und Grün

[15] Werkzeug-Luftstrahl zum Ablasen (TAB) Gelber Brückenstecker von TSC-Reinigung [10]

7

Schließen Sie das Kabel 33-1307 DCBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 21FT wie abgebildet an den Drucksensor an.

  

Führen Sie das Kabel zurück zur E/A-Platine und schließen Sie es mit dem im Satz enthaltenen Adapterkabel an P13 an.

Hinweis: Der Drucksensor sollte sich am Anschlussstück befinden, an dem der rote Schlauch angeschlossen ist. Dieser Sensor sorgt dafür, dass der Nullpunkt festgehalten wird.

8

Schließen Sie das Kabel 33-1306 an P36 [5] an der E/A-Platine an. Schließen Sie bei Bedarf die Kühlflüssigkeitsnachfüllung an den Pigtail an.

Verlegen Sie das andere Ende direkt zum Luftverstärker.

Verbinden Sie das Ende von V-1 [1] mit dem Magnetschalter, der zum Nullpunkt in der Maschine führt [4].

Verbinden Sie das V-2 Ende [2] mit dem Magnetschalter, der zum Nullpunkt der Ladestation [3] führt.

9

Durch Drehen des Ventils [1] wieder Luft in den Verteiler einführen.

Prüfen Sie auf Undichtigkeiten und ziehen Sie die Anschlüsse bei Bedarf nach. 

10

Bringen Sie die neue Abdeckung [2] wieder an und stellen Sie den Drehtisch [1] auf 0 Grad auf der B-Achse zurück.

Update Configuration Files

Bei einem Einbau beim Kunden muss die Konfigurationsdatei aktualisiert werden, um die erforderlichen Parameter zu implementieren. 

Besuchen Sie HBC.HAASCNC.COM, um die neueste Konfigurationsdatei herunterzuladen.

Hinweis: Nur von Haas zertifizierte Servicetechniker können sich auf dieser Website anmelden.

Laden Sie die Konfigurations-Patchdatei in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN . 

 

Zero Point Receiver - MRZP

1

Nach der Installation der Nullpunkt-Aufnahme muss MRZP durchgeführt werden, um die Änderung der Palettenhöhe im Vergleich zur Spannfläche zu berücksichtigen.

Montieren Sie die Nullpunkt-MRZP-Palette [1].

Drücken Sie den Passstift [2] in die MRZP-Palette.

Montieren Sie den Nullpunkt-Anzugsbolzen [3] mit den M10x20 SHCS [4].

Befestigen Sie das MRZP-Artefakt [5] mit den 2 SHCS [6] an der Nullpunkt-MRZP-Palette.

2

Rufen Sie die Seite Wiederherstellung auf. Drücken Sie auf [F2] [1], um die Nullpunkt-Palettenaufnahme [2] in der Maschine zu lösen.

Legen Sie die MRZP-Palettenbaugruppe [3] mit dem Artefakt in die Aufnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Passstift in der richtigen Position ausgerichtet ist.

Festklemmen Sie die Nullpunkt-Aufnahme fest, indem Sie erneut auf [F2] drücken.

Beenden Sie die Wiederherstellung und fahren Sie mit der MRZP fort. Weitere Informationen zur MRZP finden Sie auf der Seite UMC - MRZP und sichere Zonen .

Hinweis: Die Mittelbohrung in der Nullpunktkalibrierungspalette kann auch zum Messtasten verwendet werden. Der Durchmesser der mittleren Bohrung beträgt 51 mm.

Zero Point Ready - Testing

1

Um das Festklemmen und Lösen des Nullpunkt-fähigen Satzes zu testen, gehen Sie auf die Seite Palettenwechsler-Wiederherstellung .

Drücken Sie [F2] [1], um die Nullpunktpalette freizugeben. 

Legen Sie eine Palette [2] in die Nullpunkt-Aufnahme [3].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Palette richtig ausgerichtet ist, so dass der Passstift mit der Nullpunkt-Aufnahme fluchtet.

Drücken Sie erneut auf [F2] , um die Nullpunktpalette zu klemmen.

Vergewissern Sie sich, dass die Palette an die Aufnahme geklemmt ist und dass keine Alarme ausgelöst werden.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.