MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide

Service Home SKBIF / LCD Monitor - CHC - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022

SKBIF/LCD-Monitor - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC


Gilt für Maschinen, die ab folgendem Datum gebaut wurden: Januar 2003 bis Januar 2015

SKBIF / LCD Monitor - CHC - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC

Zum Abschnitt springen 1. Einführung 2. Symptom-Tabelle 3. Kabelanschlüsse 4. SKBIF 5. Hintergrundbeleuchtung 6. Timer der Anzeige 7. DIP-Schalter Back to Top

Einführung

Leiterplatte der differentiellen Aufnahme [1].

SKBIF-Leiterplatte [2].

Symptom-Tabelle

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Der LCD-Monitor zeigt blinkende rote, grüne, blaue und schwarze Farben an oder ist durchgehend weiß. Problem mit den Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß sitzen.
Der LCD-Monitor zeigt kein Bild. Problem mit der Spannung für die Hintergrundbeleuchtung. Vergewissern Sie sich, dass die SKBIF-Leiterplatte und die Leiterplatte des differentiellen Empfängers die richtige Spannung aufweisen.
Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Testen Sie die Hintergrundbeleuchtung.
Der Timer zum Ausschalten der Anzeige oder die Verzögerung des Bildschirmschoners wird nicht richtig zurückgesetzt. Setzen Sie die Einstellungen 100 und 199 zurück.
Das Bild auf der LCD-Anzeige ist verpixelt. Die DIP-Schalter auf der Leiterplatte des differentiellen Empfängers oder der SKIBF-Leiterplatte sind falsch eingestellt. Stellen Sie sicher, dass die DIP-Schalter richtig eingestellt sind, siehe Abschnitt unten.
Die Anzeige der Maschine zeigt ein mehrfarbiges "Konfetti"-Bild. Problem mit den Kabeln oder der Prozessorplatine. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß sitzen.
Upgrade des CRT-Monitors auf LCD:  Wenn ich das Gerät aus- und wieder einschalte, werden die Monitoreinstellungen “vergessen”. Der Monitor ist defekt. Machen Sie ein Foto des Herstellernamens, der Seriennummer und des Baucodes und wenden Sie sich an die Haas-Serviceabteilung. 

Kabelanschlüsse

Korrekturmaßnahme:

10" LCD-Monitore: Stellen Sie sicher, dass das Videodatenkabel vom J2-Stecker auf der Video-Leiterplatte zum J3-Stecker auf der Leiterplatte des differentiellen Empfängers korrekt angeschlossen ist.

15" LCD-Monitore: Stellen Sie sicher, dass das Videodatenkabel vom J10-Stecker auf der Prozessorplatine zum J6-Stecker auf der SKBIF-Platine korrekt angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Videodatenkabel vom J16-Stecker auf der SKBIF-Leiterplatte oder J4A auf der Leiterplatte des differentiellen Empfängers zum LCD-Monitor korrekt angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gegenlichtkabel vom J13-Stecker auf der SKBIF-Leiterplatte oder J2 auf der Leiterplatte des differentiellen Empfängers korrekt angeschlossen ist.

SKBIF

Korrekturmaßnahme:

Wenn Spannung anliegt, ist der LCD-Monitor defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn keine Spannung anliegt oder wenn diese niedrig ist, überprüfen Sie die Spannungsversorgung der SKBIF-Leiterplatte oder der Leiterplatte des differentiellen Empfängers.

10" LCD-Monitore: Stellen Sie sicher, dass die Leiterplatte des differentiellen Empfängers 12 VDC aufweist. Messen Sie die Spannung am Stecker P1 [1]. Messen Sie die Spannung gegen GND und +12 V.

15" LCD-Monitore: Die SKBIF-Platine erzeugt +3,3 VDC, +5 VDC. Überprüfen Sie diese Spannungen an den folgenden Prüfpunkten (TP).

  • Platzieren Sie den schwarzen Messtaster bei TP11 (GND) [1] und den roten Messtaster bei TP16 (+3.3 VDC) [2], sollten Sie ca. +3.3 VDC messen.
  • Platzieren Sie den schwarzen Messtaster bei TP11 (GND) [1] und den roten Messtaster bei TP12 (+5 VDC) [4] , sollten Sie ca. +5 VDC messen.
  • Platzieren Sie den schwarzen Messtaster bei TP11 (GND) [1] und den roten Messtaster bei TP18 (+12 VDC) [3] , sollten Sie ca. +12 VDC messen.

 

Hintergrundbeleuchtung

Korrekturmaßnahme:

Richten Sie bei eingeschalteter Maschine ein Licht auf den LCD-Monitor aus. Wenn Sie die Informationen auf dem Display sehen können, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Tauschen Sie den LCD-Monitor aus.

Timer der Anzeige

Korrekturmaßnahme:

Einstellung  199, Timer zum Ausschalten der Anzeige, oder Einstellung  100 Verzögerung des Bildschirmschoners, werden nicht richtig zurückgesetzt. Ändern Sie dieEinstellungen 100 und 199 auf 0.

Wenn das Problem dadurch behoben wird, wenden Sie sich an Ihr lokales HFO, um Ihre Maschinensoftware zu aktualisieren.

DIP-Schalter

Lokalsieren Sie die Schalter mit der Bezeichnung S1 oder SW2 auf der Leiterplatte des differentiellen Empfängers oder der SKIBF-Leiterplatte.

Stellen Sie den COLOR-Schalter in die linke Position. Und den STROBE-Schalter in die rechte Position.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.