MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils de fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outils de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

Accueil du service High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

- Aller à la cause - Back to Top

11.3 HPFC - Dépannage

Recently Updated Last updated: 08/06/2021

Liquide de coupe haute pression (HPFC) – Guide de dépannage - NGC


Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.

Liste de contrôle du rapport d’inspectionde la pompe d’arrosage

Introduction

Le HPFC est une option qui remplace le liquide de coupe standard. Le HPFC peut être couplé avec des machines compatibles TSC et TSC, mais ne peut pas être couplé avec un VFD.  

Haas Automation a mis à jour la conception du HPFC au cours des dernières années. Pour identifier la génération à laquelle vous avez affaire, recherchez les fonctionnalités d’identification suivantes.

1re génération [A] :

  • le liquide de coupe s’écoule à travers le tuyau [1] entouré d’un ressort [2]

2ème génération [B] : 

  • le liquide de coupe s’écoule à travers les tuyaux en PVC [3] sans ressort 

Symptoms Table

Symptôme Cause possible Action corrective
Le joint torique dans le moulage du filtre est poussé vers l'extérieur, provoquant une fuite ou une projection de liquide de refroidissement hors du couvercle supérieur Le couvercle du filtre n'a pas été remplacé lors de l'installation/de la mise à niveau vers HPFC Remettez le couvercle du filtre en suivant la section Remplacement du couvercle du filtre
Bruit excessif de la pompe d’arrosage HPFC.   Les vannes des buses d’arrosage sont fermées. Assurez-vous que toutes les vannes des buses d’arrosage sont ouvertes. Sinon, le HPFC peut être bruyant dans des conditions normales. Mesurez le bruit avec un compteur DB à l’avant de la machine lorsque les portes coulissantes s’ouvrent/se ferment et l’arrière de la machine à une distance de 3 pi de la pompe.
Niveaux du liquide de coupe bas.  Vérifiez les niveaux du liquide de coupe et remplissez-les si nécessaire. 
Il y a un problème d'alignement dû à une mauvaise assise de la pompe. Desserrez et resserrez les entretoises soutenant la pompe. Consultez la section Alignement des entretoises  ci-dessous pour plus d'informations. 
Mauvais alignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit 93-4195 Kit de conversion de l’accouplement de la pompe à engrenages du liquide de coupe. Suivez la procédure Accouplement tête de pompe - remplacement du de l’accouplement flexible. Si le bruit persiste, remplacez la tête de la pompe.
Faible débit de liquide de coupe, la pompe se cavite (la cavitation sonne comme le grain lourd dans la tête de la pompe, ou un bruit d’aspiration) ou est autrement bruyant.
1ère génération uniquement : Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche. Remplacez le tuyau de récupération par la nouvelle version équipée d’un ressort.
Niveaux du liquide de coupe bas.  Vérifiez les niveaux du liquide de coupe et remplissez-les si nécessaire.
Mauvais alignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit 93-4195 Kit de conversion de l'accouplement de la pompe à engrenages du liquide de coupe. Suivez la procédure de remplacement de l'accouplement -Accouplement de tête de pompe.  Si le bruit persiste, remplacez la tête de la pompe. 
Une perte de pression est observée La vis de fixation de décompression est peut-être tombée Réinstallez la vis de fixation et ajoutez de la Loctite bleue. Consultez la section Réglage de la décompression pour remplacer correctement la vis de fixation.
2e génération uniquement : la tuyauterie en PVC s’est détachée. Remontez la tuyauterie. Si la tuyauterie ne reste pas correctement en place, utilisez de la colle PVC de n’importe quelle quincaillerie pour empêcher la tuyauterie de se détacher. 
Les pompes HPFC de juillet à décembre 2020 perdent leurs fonctionnalités après une mise à niveau logicielle. La pompe HPFC doit être mise à niveau pour correspondre aux pompes HPFC de production actuelles. Commandez le kit 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES,  et suivez la procédure Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation.
Pas de débit de liquide de coupe ou moteur de pompe tournant à l’envers. Mise en phase de puissance incorrecte – le moteur de pompe fonctionne vers l’arrière. Vérifiez les indicateurs de mise en phase et modifiez les câbles de puissance entrants, si nécessaire.
Le système 230 V ne s’allume pas et la LED rouge sur le PCB de commande moteur est éteinte.  Le cavalier sur le PCB de commande moteur est mal positionné ou défectueux.  Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur le PCB de commande moteur sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures). 
Il n’y a pas de puissance d’entrée de 12 V.  Assurez-vous que la puissance d’entrée de 12 V est connectée à P2 sur le PCB de commande moteur. 
Le tuyau de liquide de coupe de la machine fuit au niveau des raccords ou le tuyau est désengagé des raccords. 1ère génération uniquement : Le collier de flexible 5/8" Réf. 59-1524 installé sur la durite de liquide de coupe est surdimensionné et ne serre pas correctement la durite. Remplacez le collier de flexible surdimensionné par le COLLIER DE FLEXIBLE 20,1 - 23,3 MM Réf. 59-2107. Utilisez un outil de sertissage pour fixer le nouveau collier de flexible.

Filter Cover Replacement

Si le joint torique [1] a été poussé hors de sa position, remplacez le couvercle du filtre d'origine [2] par le nouveau couvercle du filtre épais [3]. Remplacez le joint torique S’IL est endommagé.

Remplacez le bouchon du filtre de liquide de coupe [1] par le nouveau [2] comme illustré. 

Si les vis de fixation n’ont pas de port hexagonal pour une clé Allen, utilisez deux contre-écrous (5/16"-18) et retirez les vis de fixation du boîtier du filtre d’environ 0,70" (17,7 mm).  

Remarque :  Vous devrez peut-être appliquer de la chaleur pour desserrer le Loctite des vis de fixation.

Standoff Alignment

Retirez le panneau latéral recouvrant la pompe afin d'accéder aux entretoises. 

Desserrez les (x4) boulons des entretoises. 

Resserrer les (x4) boulons des entretoises. 

Faites fonctionner la pompe tout en prêtant attention à un éventuel bruit excessif. 

Pressure Relief Adjustment

Applicable uniquement à la 1re génération :
 
1. Si votre débit semble faible, serrez la vis de fixation de 1/8 d’un tour à la fois jusqu’à ce que vous ayez atteint le débit souhaité au niveau du manifold de liquide de coupe de la broche. 
 
REMARQUE : Ajustez la vis de fixation 1/8 un seul tour à la fois. Si la vis de fixation est complètement serrée, le débit pourrait être si fort qu’il risque d’éjecter le tuyau de la machine ou le couvercle du filtre. 
 

2. Avec la pompe en marche, fermez la vanne sur l’ensemble du tuyau et observez la pression sur la vanne

3. Retirez la pompe du réservoir. Ajustez la vis de fixation pour régler la pression : la plage de pression est de 170-210 PSI. Si la vis de fixation est resserrée, vérifiez la pression bloquée à la sortie de la pompe et assurez-vous qu’elle ne dépasse pas 200 psi.

 REMARQUE : serrer la vis augmentera la pression, la desserrer diminuera la pression.

 IMPORTANT : assurez-vous d’ajouter de la Loctite bleue sur la vis de fixation.

Incorrect Input Power-Phasing

Le PCB d'alimentation a une phase de détection avec des indicateurs au néon sur la partie centrale supérieure de la carte. Assurez-vous que la puissance électrique est mise en phase correctement :

  • Lumière verte : La puissance entrante est mise en phase correctement.
  • Lumière orange : La puissance entrante n’est pas correctement mise en phase.
  • Les deux lumières : Une mise en phase est manquante (il y a un câble desserré dans le système).

Si l'alimentation électrique est mise en œuvre incorrectement :

Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.

Échangez les câbles de puissance entrante n°74 et n°75 au transformateur principal.

Kinked Pick-up hose

Applicable uniquement à la 1re génération :

Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche. Remplacez le tuyau de récupération par la nouvelle version équipée d’un ressort.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.