My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC - Pallet Pool - Troubleshooting Guide - TG0156

Service Home VMC – Palettenbahnhof – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0156

VMC – Palettenbahnhof – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0156

- Zur Ursache springen - Back to Top

8.2 VMC Palettenbahnhof Fehlersuche

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

VMC – Palettenbahnhof – Leitfaden zur Fehlerbehebung


TG0156

Revision F – 02.2026

Introduction

1

Es gibt Unterschiede zwischen dem UMC/EC-Palettenbahnhof und dem VMC-Palettenbahnhof. Bitte beachten Sie diese Anleitung zur Fehlerbehebung bei Problemen mit dem VMC-Palettenbahnhöfen.

Die entsprechende Palettenbahnhof-Option kann an den folgenden Maschinenmodellen installiert werden:

    VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2
  •  
      Palettenbahnhof mit 3 Stationen
    • Palettenbahnhof mit 6 Stationen
    •      
  • VF-4/VF-4SS
    • Palettenbahnhof mit 5 Stationen
Die Software der nächsten Generation auf dem Gerät muss Version 100,22.000,1010 oder höher sein.

  

Die Option „VMC-Palettenbahnhof“ kann nicht beim Kunden eingebaut werden.

Der Palettenbahnhof hat 2 Servoachsen. Die PR-Achse dreht den Sattel des Palettenbahnhofs und die PS-Achse fährt den Sattel des Palettenbahnhofs aus und ein zum Laden/Entladen der Paletten.

Weitere Informationen darüber, wie man einen VMC-Palettenbahnhof installiert, finden Sie im Haas Service-Handbuch Palettenbahnhof – Installation eines VMC/HMC.

 

Palettenbahnhof

  1. Not-Aus 
  2. Palette-Bereit-Taste
  3. Türen der Ladestation
  4. Ladestation
  5. Druckluftpistole
  6. Tropfschale

Sensors

    Aufnahme festklemmen
  1. Aufnahme lösen
 
        3. PP Ladestation Tür Mikroschalter

       4. PP Palettenschlitten Home-Schalter

Symptom Table

Nach der Nullstellung der Palettenschlitten- oder PR-Achse werden folgende Alarme erzeugt: Das Feature muss von der Palettenbahnhof-Werkstückvorlage angesteuert werden. Ändern Sie den Parameter 740 auf die richtige Palettenanzahl Die Innentür der Ladestation des Palettenbahnhofs hat sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit geschlossen. Vergewissern Sie sich, dass der Türschließschalter nicht blockiert ist. Stellen Sie die Markierung auf den Prox-Schalter ein und vergewissern Sie sich, dass sie in der richtigen Position umschaltet. Überprüfen Sie, dass der Magnetschalter ordnungsgemäß funktioniert. Die Innentür der Ladestation des Palettenbahnhofs hat sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit geschlossen. Lesen Sie im Leitfaden zur Fehlerbehebung des automatischen Fensters nach, wie Sie die neuen Klemmsensoren richtig einstellen und ausrichten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter zum Öffnen der Tür nicht blockiert ist. Stellen Sie den Schalter auf die Markierung ein und stellen Sie sicher, dass er umschaltet, wenn er in Position ist. Überprüfen Sie, dass der Magnetschalter ordnungsgemäß funktioniert. Die Schiebetür hat sich nicht innerhalb des erforderlichen Zeitlimits geöffnet Lesen Sie im Leitfaden zur Fehlerbehebung des automatischen Fensters nach, wie Sie die neuen Klemmsensoren richtig einstellen und ausrichten Der Schalter zum Klemmen und Freigeben der Aufnahme ist nicht richtig eingestellt. Gehen Sie auf die Registerkarte E/A und überprüfen Sie, ob die Eingänge 25 PALETTENWECHSLER PALETTE FREIGEGEBEN und 29 PALETTENWECHSLER PALETTE GEKLEMMT auf den richtigen Status umschalten. Alarm 9116 APC Palette ist nicht geklemmt Die Eingänge für das Klemmen und Entklemmen von Paletten befinden sich in einem ungültigen Zustand. Gehen Sie auf die Registerkarte Alarm 15.165 Null-Referenzfahrtspiel der PR-Achse ist zu klein Die Maschine hat sich beim Versand möglicherweise verschoben. Wiederholen Sie die Raster-Nullpunkte und setzen Sie die Werkzeugwechsel-Nullpunkte neu ein. Alarm 16.165 Null-Referenzfahrtspiel der Palettenschlitten-Achse ist zu klein Die Maschine hat sich beim Versand möglicherweise verschoben. Wiederholen Sie die Raster-Nullpunkte und setzen Sie die Werkzeugwechsel-Nullpunkte neu ein. Die Meldung „Keine Palette“ wird angezeigt, wenn die Optionen „Ladestationspalette ablegen“ und „Hervorgehobene Palette holen“ ausgewählt werden Parameter 2129 wurde nicht auf „PP_Shelf_ A“ gesetzt Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus. Wenn die Aufnahme am oberen Ende ihres Hubs ist, tritt ein Luftquietschen aus. Der Passstift reibt an der Markierung der Aufnahmeklemme. Fetten Sie den Passtift ein, um dieses Geräusch zu beheben. VF-2YT 3 Stationen Palettenbahnhöfe Gebaut vor Dezember 2022 Bei der Montage des Palettenbahnhofs werden jetzt längere Schrauben verwendet. Bestellen Sie sechzehn (16) der längeren Schrauben, Teilenummer: Die Wagenplatte fährt über die Verriegelungsstift an einem oder mehreren Palettenregalen und hakt die Paletten nicht richtig ein. Das Regal der Aufbewahrungsstation, bei dem dieses Problem auftritt, muss mit seinem äußeren Nivellierfuß justiert werden. Siehe Schritt 2 im Abschnitt Ausrichten der restlichen Palettenregale des Verfahrens zur Installation des Palettenbahnhofs. Der Passstift ist aus der Aufnahme herausgefallen. Die Positionierplatte der Aufnahme wurde entfernt und verursachte einen Absturz oder der Guss um den Stift ist gerissen. Die Aufnahme muss ausgetauscht werden. Im Verfahren VF – Palettenbahnhof Aufnahme Austausch finden Sie den Satz und die Anleitung zum Austausch. Die Späne werden und bleiben auf dem Boden der Paletten. In der Maschine ist der Satz für die Fensterbürste nicht installiert. Installieren Sie den Fensterbürsten-Satz, siehe das Verfahren zur Installation des Satzes und die Installationsanweisungen unter VF-Palettenbahnhof– Fensterbürsten-Nachrüstsatz – Installation. Teile werden schräg bearbeitet. Späne stecken unter der Klemmplatte fest. Wenn bei Ihrer Anwendung mehr Späne als normal anfallen, verwenden Sie das M50P0 Waschprogramm. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite M50 Palettenwechselsequenz. Inkonsistente Palettendrehung zu jeder Station. Der Getriebekasten der Palettenrotation ist lose auf seiner Halterung. Richten Sie das Ritzel am Getriebekasten auf das Stirnrad aus. Übermäßiges Spiel der Palettenrotation. Klirrendes Geräusch beim Übergang der Palette vom Sattel zur Lagerstation. Weitere Informationen zur Einstellung der PR für die Ausrichtung von Sattel und Station finden Sie im Abschnitt VMC-PP Feineinstellung von Abwurf und Aufnehmen. Die Palette bewegt sich beim Einhängen und Aushängen vorwärts oder rückwärts. Die Ablagestation ist nicht eben oder befindet sich nicht auf gleicher Höhe wie der Sattel Legen Sie eine lange Wasserwaage oder ein Lineal auf die Stationsrollen und die Sattelrollen. Weitere Informationen zur Einstellung der PR für die Ausrichtung von Sattel und Station finden Sie im Abschnitt VMC-PP Feineinstellung von Abwurf und Aufnehmen. Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.
Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme

Alarm 15.108 AXIS SERVO OVERLOAD

Alarm 15.103 SERVOFEHLER DER ACHSE ZU GROSS

Bindungsübertragung Der Verstärker hat möglicherweise Probleme beim Antreiben des Motors. Wenn Sie dieses Problem haben, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.

Alarm 15.103 SERVOFEHLER DER ACHSE ZU GROSS

Alarm 16.103 SERVOFEHLER DER ACHSE ZU GROSS

Defekter Heimsensor Gehen Sie auf die Registerkarte Diagnose-MOCON, suchen Sie nach PR- oder PS-Achsen-Hauptschaltereingängen. Lösen Sie die PR- oder PS-Sensoren manuell aus, um zu überprüfen, ob die Bits ihren Zustand von 0 auf 1 ändern. Wenn die Bits ihren Zustand nicht ändern, verwenden Sie das folgende elektrische Diagramm, um festzustellen, welche Komponente ausgefallen ist.
Alarm 391  Feature Deaktiviert& wird erzeugt, der M180 und M181 befiehlt Das automatische Fenster mit einem Schalter kann nicht unabhängig angesteuert werden.

Der Kunde muss einen Installationssatz für das automatische Fenster kaufen, um eine eigenständige Funktionalität zu erhalten. Siehe AD-Dokumente für Ihr jeweiliges Maschinenmodell.

AD0652- DT/DM/UMC-350 – Automatisches Fenster– Installation

  

AD0663–UMC Automatisches Fenster– Installation

   

AD0669- VMC Klein– Automatisches Fenster – Installation

  

 

Der Palettenbahnhof zeigt die falsche Anzahl von Paletten an Parameter 740 Pallet Pool Max Pallet Count ist falsch eingestellt 
Alarm 9178 Zeitüberschreitung beim Schließen der inneren Tür der Ladestation
und
Gebaut vor Juni 2024
Alarm 9178 Zeitüberschreitung beim Schließen der inneren Tür der Ladestation
und
Gebaut Juni 2024 oder später
Alarm 9889 Zeitüberschreitung beim Öffnen der Palettenbahnhof-Schiebetür
und
Gebaut vor Juni 2024
Die Schiebetür hat sich nicht innerhalb des erforderlichen Zeitlimits geöffnet
Alarm 9889 Zeitüberschreitung beim Öffnen der Palettenbahnhof-Schiebetür
und
Gebaut Juni 2024 oder später
  
Die Meldung „Fehlend“ der Palette erscheint auf der Palettenplanungsseite, wenn eine Palette in die Maschine geladen wird       Stellen Sie die Klemm-/Entspannschalter so ein, dass sie sich im richtigen Zustand befinden. 
Alarm 946 APC-Zeitüberschreitung beim Absenken der Palette 
 E/A  und überprüfen Sie, ob die Eingänge  25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED und 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED  auf den richtigen Status umschalten. Stellen Sie die Klemm-/Entspannschalter so ein, dass sie sich im richtigen Zustand befinden. 
  Für weitere Anweisungen wenden Sie sich an den Haas Service, um das interne Verfahren dazu zu erhalten.
  Für weitere Anweisungen wenden Sie sich an den Haas Service, um das interne Verfahren dazu zu erhalten."" Drücken Sie [DIAGNOSTIC] Gehen Sie zu PARAMETER> Registerkarte Werkseinstellungen. Stellen Sie die folgenden Werkseinstellungen ein Wert2129[:] Paletten-Tragfähigkeit Ablage = PP_Ablage_A. 

Die Schrauben sind zu kurz, wenn Sie die Platte des Palettenbahnhofs austauschen.

40-0011.
 
VF-2YT 3 Station Installation
VF-2YT 6 Station Installation

  

Wenn bei Ihrer Anwendung mehr Späne als normal anfallen, verwenden Sie das M50P0 Waschprogramm. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite M50 Palettenwechselsequenz.

  
Stellen Sie sicher, dass das Zahnrad vollständig eingerastet ist. Ziehen Sie alle Schrauben fest und ziehen Sie sie gemäß den Vorgaben an. Überprüfen Sie erneut die Ausrichtung für das Laden und Entladen der Station. Siehe Installation des VMC-Palettenbahnhofs, um die Stationen auszurichten.
"" Fehlausrichtung der PR-Achse gegenüber dem Ablagegestell.  
  Stellen Sie die Nivellierfüße für diese Station so ein, dass die lange Wasserwaage oder das Lineal mit mindestens 2 Rollen den Sattel und 2 Rollen an der Ablagestation berührt.
Fehlausrichtung der Palettenschlitten-Achse im Vergleich zur Position des Verriegelungsmechanismus und dem Ablagegestell.   
Die APC-Aufnahme löst sich langsam.  Linearlager hatten einen übermäßigen Verschleiß, da Späne unter der Klemmplatte stecken blieben. Entfernen Sie die Spannplatte und entfernen Sie die Linearlager. Überprüfen Sie das Linearlager, um festzustellen, ob sich Schmutzspuren auf dem Lager befinden. Wenn ja, ersetzen Sie die Linearlager.
Die APC-Aufnahme ist dabei, die Palette zu lösen, wenn der Palettenbahnhof beginnt, die Palette aus der Maschine herauszuziehen. Die Markierung für die Aufnahmeklemme löst den Sensor zum Lösen der Klemme zu früh. Ersetzen Sie die Markierung der Aufnahmeklemme durch die aktuellste Markierung der Aufnahmeklemme, Teilenummer. 20-9823C.
Beide Seiten der APC-Aufnahme lösen sich nicht gleichmäßig. Die Feder für die APC-Aufnahme ist an den Linearlagern gebrochen. Öffnen Sie die APC-Aufnahme und überprüfen Sie, ob die Federn gebrochen sind. Wenn eine Aufnahmefeder ausgetauscht werden muss, sollten alle Federn ausgetauscht werden. 1x 93-6017 sollte für VF-2YT PP-Maschinen und 2x 93-6017 für VF-4 PP-Maschinen bestellt werden.
Einstellung 382 „Palettenbahnhof deaktivieren“ bietet  nur die Option „Keine“, wenn der Palettenbahnhof aktiviert/deaktiviert werden soll. Parameter 2128 wurde eingestellt auf 
„Nicht installiert“.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC] Gehen Sie zu PARAMETER> Registerkarte Werkseinstellungen. Stellen Sie die folgenden Werkseinstellungen auf den Wert 2128[:] Palettenbahnhof-Typ = Haken ein.

Load Door I/O Status

Beide Türen an der Ladestation sind geschlossen. Eine oder beide Türen der Ladestation werden geöffnet.

Maschinenstatus

PP  Lasttür offen

Eingang Nr. 31

0
1

VMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up

1

Dieses Verfahren dient zur Feineinstellung der VMC-PP-Abholung und Abgabe der Paletten auf jede einzelne Station. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Stationen auszurichten.

Wenn diese Maschine vor 05/2025 gebaut wurde, laden Sie die neueste Konfigurationsdatei für Ihre Maschine von HBC herunter und aktualisieren Sie die Konfigurationsdatei der Maschine.

 

Hinweis: Wenn die einzelnen Regalparameter angepasst wurden und keine Patchdatei erstellt wurde, werden die geänderten Werte durch das Konfigurationsupdate wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 

Hinweis: Wenn Sie dieses Verfahren durchführen, ändern Sie die Bemessungseinstellung mit Einstellung 9 auf MM

.

2

Einstellen der Sattelausrichtung zur Station:

Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.

Geben Sie die Palettenwiederherstellungsseite ein und drücken Sie den Buchstaben der Station, die angepasst werden muss, dann[DELETE],um den Palettenbahnhof zur ausgewählten Station zu drehen.

      

Drücken Sie [-Z] oder [+Z], um die Palettendrehachse oder Palettenschlittenachse auszuwählen

       

Testen Sie den Übergang vom Stößel zur Ablage, indem Sie die Palette mit Palettenschlitten auf die Station verfahren.

Wenn der Übergang angepasst werden muss, drücken Sie [INSERT],  um die Palette wieder auf den Sattel zu bringen und die PR in die benötigte Richtung einzustellen, und führen Sie erneut einen Test durch, bis der Palettenübergang reibungslos verläuft. 

VMC-Palettenbahnhof Werkzeugwechsel-Nullpunkt-Basisposition VF-2 3+1 Station Ablage F VF-2 6+1 Station Ablage F VF-4 5+1 Station Ablage E

3

Wenn Sie die Position der Ablage, auf dem der Werkzeugwechsel-Nullpunkt basiert, fein einstellen möchten, sollten Sie den einzelnen Ablageparameter nicht anpassen.

Der Werkzeugwechselversatz sollte für den PR oder PS angepasst werden. Entnehmen Sie der Tabelle, welche Ablage dem Palettenbahnhofmodell entspricht.

Sobald die Palette an der gewünschten Position auf der Ablage für den Werkzeugwechsel-Nullpunkt eingestellt ist, drücken Sie [DIAGNOSTIC] Gehen Sie zum Tab PARAMETER> Werkseinstellung .

Suchen Sie 15.078 für den PR-Achsen-Werkzeugwechsel-Nullpunkt

Geben Sie PR ein und drücken Sie dann [F2] , um den neuen Werkzeugwechsel-Nullpunkt für diese Achse einzustellen.

Sie müssen sowohl die PR- als auch die Palettenschlitten-Achse [ZERO RETURN] ausführen, nachdem Sie den Werkzeugwechsel-Nullpunkt beginnend mit dem Palettenschlitten geändert haben.

Hinweis: Nachdem dies geschehen ist, müssen die anderen Ablagen möglicherweise neu eingestellt werden. Gehen Sie dieses Verfahren erneut durch und überspringen Sie bei Bedarf Schritt 3 für jede der Ablagen.

4

Die Ausrichtung des Sattels an der Station, Fortsetzung:

Sobald der PR eingestellt ist, notieren Sie sich die Position der Palettendrehachse im Feld „Pallet Pool Status“ (Palettenbahnhof-Status) und verlassen Sie die Seite Pallet Recovery (Palettenrückgewinnung).

Drücken Sie [DIAGNOSTIC] um zur Registerkarte PARAMETER> Werkseinstellung zu gelangen.

Drücken Sie[EMERGENCY STOP] then type in ROTARY and press [F1].

Suchen Sie den Parameter, der mit der Station übereinstimmt, die Sie einstellen möchten.

Wichtig: Die Parameternummer liegt zwischen 2140 und 2149, 2314 und 2321 oder 2380 und 2387.

Sobald der Parameter gefunden ist, markieren Sie den gewünschten Parameter und drücken Sie [F2].  Überprüfen Sie doppelt, ob der ausgefüllte Wert mit dem auf der Wiederherstellungsseite notierten Wert übereinstimmt.

Gehen Sie zurück zur Wiederherstellungsseite und bewegen Sie den Palettenbahnhof in einen Zustand, in dem Sie in der Lage sind, die Palettenschlitten- und PR-Achsen zu nullen.

[ZERO RETURN]die Palettenschlitten- und PR-Achse, beginnend mit Palettenschlitten.

Testen Sie anschließend die Aufnahme und Abgabe der Station.

5

Einstellen der Einhak- und Aushak-Position:

Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.

Geben Sie die Palettenwiederherstellungsseite ein und drücken Sie den Buchstaben der Station, die angepasst werden muss, dann[DELETE],um den Palettenbahnhof zur ausgewählten Station zu drehen.

      

Drücken Sie [-Z] oder [+Z], um die Palettendrehachse oder Palettenschlittenachse auszuwählen

       

Verfahren Sie die Palette mit dem Palettenschlitten auf die gewünschte Station.

Wichtig: Fahren Sie NICHT zu weit mit dem PS zur Station. Sie könnten mit der Palette auf den Anschlag stoßen und einen Überlastalarm auslösen oder die Ablage beschädigen.  

Sobald Sie sich auf der Station befinden, drehen Sie die Wagenplatte mit der PR aus dem Haken der Palette.

Drehen Sie dazu den PS um  4 Grad in die negative Richtung. Überprüfen Sie, ob sich die Verriegelung im Schlitz am Palettenhaken befindet. Wenn sich die Verriegelung nicht an der richtigen Stelle befindet, bewegen Sie die Palette, bis sie sich an der richtigen Stelle auf der Station befindet, damit die Verriegelung einrastet.

Drehen Sie die Wagenplatte langsam mit PR, während Sie die Palettenschlitten einstellen, um einen reibungslosen Übergang zwischen dem Stift der Wagenplatte und dem Palettenhaken [1] zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, dass der Stift die Palette während der Hakenbewegung nicht zieht oder drückt.

VMC-Palettenbahnhof Werkzeugwechsel-Nullpunkt-Basisposition VF-2 3+1 Station Ablage F VF-2 6+1 Station Ablage F VF-4 5+1 Station Ablage E

6

Wenn Sie die Position der Ablage, auf dem der Werkzeugwechsel-Nullpunkt basiert, fein einstellen möchten, sollten Sie den einzelnen Ablageparameter nicht anpassen.

Der Werkzeugwechselversatz sollte für den PR oder PS angepasst werden. Entnehmen Sie der Tabelle, welche Ablage dem Palettenbahnhofmodell entspricht.

Sobald die Palette an der gewünschten Position auf der Ablage für den Werkzeugwechsel-Nullpunkt eingestellt ist, drücken Sie [DIAGNOSTIC] Gehen Sie zum Tab PARAMETER> Werkseinstellung .

Suchen Sie 16.078 für den Palettenschlitten-Achsen-Werkzeugwechsel-Nullpunkt

Geben Sie PS ein und drücken Sie dann [F2] , um den neuen Werkzeugwechsel-Nullpunkt für diese Achse einzustellen.

Sie müssen sowohl die PR- als auch die Palettenschlitten-Achse [ZERO RETURN] ausführen, nachdem Sie den Werkzeugwechsel-Nullpunkt beginnend mit dem Palettenschlitten geändert haben.

Hinweis: Nachdem dies geschehen ist, müssen die anderen Ablagen möglicherweise neu eingestellt werden. Gehen Sie dieses Verfahren erneut durch und überspringen Sie bei Bedarf Schritt 6 für jede der Ablagen.

7

Einstellen der Einhak- und Aushak-Position, Fortsetzung:

Sobald der Palettenschlitten eingestellt ist, notieren Sie sich die Position der Paletten-Schiebeachse im Feld Palettenbahnhof-Status und verlassen die Seite Palettenrückgewinnung.

  

Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und gehen Sie zu PARAMETER> Registerkarte Werkseinstellungen.

Drücken Sie.

 [EMERGENCY STOP] then type in SLIDE and press [F1]

Suchen Sie den Parameter, der mit der Station übereinstimmt, die Sie einstellen möchten.

 

Hinweis: Die Parameternummer für den Schiebe-Nullpunkt liegt zwischen 2130 und 2139, 2306 und 2313 oder 2372 und 2379.

Sobald der Parameter gefunden ist, markieren Sie den gewünschten Parameter und drücken Sie [F2].  Überprüfen Sie doppelt, ob der ausgefüllte Wert mit dem angegebenen Wert auf der Wiederherstellungsseite übereinstimmt.

Gehen Sie zurück zur Wiederherstellungsseite und bewegen Sie den Palettenbahnhof in einen Zustand, in dem Sie in der Lage sind, die Palettenschlitten- und PR-Achsen zu nullen.

Nullen Sie die Palettenschlitten- und PR-Achse beginnend mit Palettenschlitten.

Danach testen Sie die Aufnahme und Abgabe aus dem Regal.

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.