MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil

サービス ホーム サービスアップデート 軸潤滑システムのグリースをオイルに変更しました
2022年11月7日 軸潤滑システムのグリースをオイルに変更しました

注意! システムの性能と信頼性を向上させるために、Haasは機械軸の潤滑システムをグリースからオイルに変換しました。 

Haasリキッドグリース(HLG)カートリッジとリフィルは販売を終了しました。 HLGを使用する機械は、できるだけ早くHaas軸潤滑油に変換する必要があります。* 

お使いの機械に対しいつでもオイルに変換できます。このプロセスは簡単で、機械の軸潤滑システムが適切に機能していることを確認する良い機会です。以下にリンクされている変更手順をご確認ください。

注文番号 93-3585: 軸潤滑のHLGからオイルへの変更キット は、お住まいの地域のHFO、またはこのウェブサイトから。このキットには、Haas軸潤滑油のキャニスター、およびサイドマウントツールチェンジャー(ミル)またはC軸(旋盤)潤滑ライン(装備されている場合)用の0.020"オリフィスが含まれます。変換キットには、更新されたシステムパラメータを含むソフトウェアパッチも含まれており、キットの注文時に機械のシリアル番号に自動的に関連付けられます。

軸潤滑システムをオイルに変換するためにソフトウェア パッチをインストールする必要はありません。 コントロールでいくつかの設定を変更すると、システムは正しく動作します。ただし、軸潤滑システムのパフォーマンスを最適化するために、次回のサービス訪問時にHaas Service技術者がパッチをインストールする必要があります。

*2014年4月から2022年8月までに、Haasリキッドグリース(HLG)を使用して製造された機械に適用されます。2022年8月以降に製造された機械は、Haas軸潤滑油(HALO) システムを使用しています。

Haas軸潤滑遊油変換手順

 重要:レッドグリースまたはHLGとプラスチックリザーバーを備えた機械の追加のHaas Axis潤滑油変換キットが利用可能サービスアップデートを参照してください。