MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC

サービス ホーム SKBIF/LCDモニター - トラブルシューティングガイド - CHC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022

SKBIF/LCDモニター - トラブルシューティングガイド - CHC


以下から構築された機械に適用されます。 2003 年 1 月〜2015年1月

SKBIF/LCDモニター - トラブルシューティングガイド - CHC

セクションに移動 1. はじめに 2. 症状表 3. ケーブル接続 4. SKBIF 5. バックライト 6. タイマー表示 7. ディップスイッチ Back to Top

はじめに

差動受信機PCB [1]。

SKBIF PCB [2]。

症状表

兆候 考え得る原因 是正措置
LCDモニターで、赤、緑、青、黒の色が点滅している、または白一色です。 ケーブルに問題があります。 接続が完全に固定されていることを確認します。
LCDモニターにビデオが表示されない。 バックライトへの電圧に問題があります。 SKBIF PCBと差動受信機カードの電圧が正しいことを確認してください。
バックライトに問題があります。 バックライトをテストします。
ディスプレイオフタイマーまたはスクリーンセーバーの遅延が正しくリセットされません。 設定100および199をリセットします。
LCDディスプレイの画像が粗い。 差動受信機PCBまたはSKIBF PCBのディップスイッチが正しく設定されていません。 ディップスイッチが正しく設定されていることを確認してください。以下のセクションを参照してください。
機械のディスプレイにマルチカラーの"紙吹雪"画像が表示される ケーブルまたはプロセッサPCBに問題があります。 接続が完全に固定されていることを確認します。
CRTモニターをLCDにアップグレードしました。 電源を入れ直すと、モニターの設定が“全部消えています”。 モニターに欠陥があります。 製造元の名前、シリアル番号、製造コードの写真を撮り、Haasサービス部門に連絡してください。 

ケーブル接続

是正措置:

10" LCDモニター: ビデオPCBのJ2コネクタから差動受信機PCBのJ3コネクタへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。

15" LCDモニター: プロセッサPCBのJ10コネクタからSKBIF PCBのJ6コネクタへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。

SKBIF PCBのコネクタJ16または差動受信機PCBのJ4AからLCDモニターへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。

SKBIF PCBのコネクタJ13または差動受信機PCBのJ2のバックライトケーブルが正しく接続されていることを確認します。

SKBIF

是正措置:

電圧がある場合、LCDモニターは故障しているため、交換する必要があります。電圧がないか低い場合は、SKBIF PCBまたは差動受信機PCBへの電源を確認してください。

10" LCDモニター: 差動受信機PCBが12VDCであることを確認してください。P1 [1]コネクタで電圧を測定します。 GND および +12V両端の電圧を測定します。

15"液晶モニター: SKBIF PCBでは+3.3VDCと+5VDCが発生します。以下のテストポイント(TP)でこれらの電圧を確認します。

  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP16(+3.3VDC)[2]に当てます。測定値は約+3.3VDCなります。
  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP12(+3.3VDC)[4]に当てます。測定値は約+5VDCになります。
  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP18(+12VDC)[3]に当てます。測定値は+12VDCになります。

 

バックライト

是正措置:

機械の電源が入っている状態で、LCDモニターにライトを向けます。ディスプレイに情報が表示される場合は、バックライトが故障しています。LCDモニターを交換してください。

タイマー表示

是正措置:

設定 199, オフタイマーの表示、または 設定 100 スクリーンセーバーの遅延が、正しくリセットされません。設定100と199を 0に変更します。

これで症状が解決した場合は、現地のHFOに連絡して、機械ソフトウェアを更新してください。

ディップスイッチ

差動受信機またはSKIBF PCBで、ラベルがS1またはSW2のスイッチを見つけます。

COLORスイッチを左の位置に設定します。STROBEスイッチを右の位置に設定します。