My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-2YT Pallet Pool - 3 Station - Installation

Service Home How-To-Verfahren VF-2YT Palettenbahnhof – 3 Stationen – Installation

VF-2YT Palettenbahnhof – 3 Stationen – Installation

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

2.1 VF-YT PP – 3 Stationen

Recently Updated Last updated: 08/30/2024

VF-2YT Palettenbahnhof – 3 Stationen – Installation


Pallet Pool Installation Video

Einführung

Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen 3-Stationen-Palettenbahnhof auf den folgenden Maschinen installieren:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2

Die Software der nächsten Generation auf dem Gerät muss Version 100.22.000.1010 oder höher sein.

Die Option „Palettenbahnhof“ ist nicht beim Kunden eingebaut.

Die Option „Palettenbahnhof“ bietet Platz für insgesamt 4 Paletten, die auf einem VF-2YT mit der Option „Palettenbahnhof“ installiert werden können.

Der Palettenbahnhof hat 2 Servoachsen. Die PR-Achse dreht den Sattel des Palettenbahnhofs und die PS-Achse fährt den Sattel des Palettenbahnhofs aus und ein zum Laden/Entladen der Paletten.

Nivellierschrauben Hardware

Hinweis: Die Unterlegscheiben [1] und Muttern [2] werden beim Versand installiert und sollten für die Installation aufbewahrt und nicht weggeworfen werden.

Hinweis: Die Ausrichtung der Unterlegscheibe [3] ist wichtig.  Der konische Teil der Unterlegscheibe sollte gegen das Gussteil liegen,  siehe Darstellung.

Zusammenfügen des Palettenbahnhofs

1

Entfernen Sie die Transporthalterung [2] vom Palettenbahnhof, indem Sie die Befestigungsteile [1] entfernen und die Halterung [2] von der PS-Wagenplatte [3] abnehmen.

2

Nachdem Sie die Transporthalterung abgenommen haben, befestigen Sie den Verriegelungsmechanismus der Palette [1] mit der mitgelieferten Hardware [2] in seiner Position.

Hinweis: Der Verriegelungsmechanismus der Palette befindet sich im grauen Kunststoffbehälter.

3

Entfernen Sie die Abdeckung [1] und deren Befestigungsteile [2], um den Druckluftzylinder [4] des automatischen Fensters an der Ladestation freizulegen und heben Sie den Luftzylinder [4] so an, dass die Halterungen [3] und der Druckluftzylinder wie abgebildet befestigt sind.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für den Druckluftzylinder des Auto-Fensters der VF-2YT. Der von der Schmieröltafel kommende graue und gelbe Druckluftschlauch muss an den automatischen Fensterluftzylinder angeschlossen werden. Die Anschlüsse am Druckluftzylinder sind mit grauen und gelben Kabelbindern versehen, die zeigen, wo sich die Schläuche befinden.

Hinweis: Tun Sie das, bevor Sie die Maschine und den Palettenbahnhof zusammensetzen, damit Sie besser darauf zugreifen können.

4

Die Maschine und der Palettenbahnhof sollten mit den Verankerungsvorlagen aufgestellt werden. Platzieren Sie die Werkstückvorlagen so übereinander, dass die Punkte in den Feldern [1] und [2] aufeinander ausgerichtet sind. Siehe Bild als Referenz.

Wichtig: Um eine Fehlausrichtung des Palettenbahnhofs zu vermeiden, wird empfohlen, die Maschine und den Palettenbahnhof nach der Nivellierung zu verankern. Siehe folgenden Link: Verankerungshinweise.

Der VF-2YT muss eben sein, bevor der Palettenbahnhof installiert werden kann. Siehe Verfahren VMC-Installation.

5

Verwenden Sie einen Hubwagen oder Gabelstapler, um den Palettenbahnhof in die Nähe der Maschine zu bringen. Beim Transport des Palettenbahnhofs in die Maschine die Querstangenöffnung auf dem Palettenbahnhof um die Blechhalterung zentrieren, die den Luftzylinder am automatischen Fenster der Maschine abdeckt.

Auf der Rückseite des Palettenbahnhofs ist ein Aufkleber [1] angebracht, der anzeigt, von wo aus die Palettengabeln den Palettenbahnhof anheben sollen.

HINWEIS: Lassen Sie den Hubwagen den Palettenbahnhof von der gegenüberliegenden Seite aufnehmen, wo das Schiebefenster sein würde.

Elektrische und pneumatische Anschlüsse

1

Vergewissern Sie sich, dass der Hauptstromkreisunterbrecher in der Position [OFF] steht und warten Sie, bis die Hochspannungsanzeigeleuchte des Vektorantriebs erlischt.

 Hinweis: Die Verstärker PR (Pallet Rotate) und PS (Pallet Slide) sind bereits werkseitig installiert.

Führen Sie die Palettenbahnhofkabel wie in der Abbildung gezeigt in den Schaltschrank.

Hinweis: Entfernen Sie die Verkleidung unter dem Schaltschrank, um Zugang zu den Kabeln zu erhalten, die vom Palettenbahnhof verlegt werden.

Schließen Sie das Kabel des PR-Motor-Encoders an Maincon PCB Kanal 15 an. Installieren Sie die Ferrit-Filterwulst auf dem Motor-Encoderkabel.
Schließen Sie das Kabel des PS-Motor-Encoders an Maincon PCB Kanal 16 an. Installieren Sie die Ferritfilter-Wulst auf dem Motor-Encoderkabel.

Schließen Sie das PR-Motor-Netzkabel an den mit PR gekennzeichneten Verstärker an. Montieren Sie die Ferritfilterperle auf dem Motorleistungskabel.

Das PS-Motor-Netzkabel an den mit PS gekennzeichneten Verstärker anschließen. Montieren Sie die Ferritfilterperle auf dem Motorleistungskabel.

2

Entfernen Sie den Jumper von P12 und schließen Sie PP CHG ST (Kabel 33-1163) [1] an P12 auf dem IOPCB an.

Schließen Sie das STAT IO-BRACKET (Kabel 33-1114) [2] der PALETTENPOOLTÜR an P13 an der IOPCB an.

Schließen Sie den Schalter zum Festklemmen und Entklemmen der Palettenaufnahme am Anschlusskabel [3] am Kabel 33-1114 an.

Hinweis: Die Anschlüsse zum Festklemmen und Entklemmen der Aufnahme befinden sich unter dem Schaltschrank.

Schließen Sie den PALETTEN-ALARM (Kabel 33-1160) [4] an das Anschlusskabel bei P3 auf der SMTC/Triac-Platine an.

Schließen Sie die Arbeitsleuchten der Palettenladestation (Kabel 33-5840) [5] an das LVPS-Netzteil der Arbeitsraumbeleuchtung an.

Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker der Pallet-Pool-Statushalterung an der richtigen Stelle eingesteckt sind.

3

Verbinden Sie das entlang der Oberseite des Palettenbahnhofs verlaufende Kabel [1] mit der Näherungssensor-Verbindung [2] im Auto-Fenster und führen Sie das Kabel wie abgebildet entlang der Oberseite des Palettenbahnhofs.

4

Führen Sie die Luftleitung mit dem T-Stück [1] vom Kabelkanal des Palettenbahnhofs wie gezeigt in die Schmierplatte.

Für den Anschluss der Druckluftleitung im Schmiermittelschrank muss ein kleines Stück des Luftschlauchs abgeschnitten werden [3].

Verbinden Sie den Luftschlauch von der Druckluftpistole [2] der Maschine wie abgebildet an dem T-Stück.

Verlegen Sie die orangefarbenen [4] und blauen [5] Schläuche vom Druckluftzylinder des Fensters der inneren Ladestation wie abgebildet zum unteren Magnetschalter in der Schmieröltafel. Die Anschlüsse am Magnetschalter sind mit orangefarbenen und blauen Kabelbindern ausgestattet, die anzeigen, wo die einzelnen Schläuche angeschlossen sind.

Parameter und Einstellungen

1

Stellen Sie den Hauptschalter in die Position  EIN.

Drücken Sie  [POWER ON].

Rückstellung auf null für alle Achsen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Palettenbahnhof-Option auf einer VF-2YT zu aktivieren. 

Wichtig:  Sie müssen diesen Schritt ausführen, wenn Sie eine Option 5 für die Neuinstallation auf einer VF-2YT mit Palettenbahnhof ausführen.

Einstellung einstellen 382 Palettenwechsler deaktivieren auf Keiner.

Suchen Sie den Aufkleber mit den Haas Palettenbahnhof-Parametern am Nothalt der Palettenbahnhof-Maschine. Notieren Sie die Werte.

Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.

Drücken Sie [DIAGNOSTIC], um zur Registerkarte PARAMETER > Werkseinstellung zu gelangen.

Stellen Sie die folgenden Werkseinstellungen ein:

  1. 2128 [:] Palettenbahnhof-Typ = Haken
  2. 15.019 [:] PR-Axis Invisible = False
  3. 16.019 [:] PS-Axis Invisible = False
  4. 15.004 [:] PR-Achse deaktiviert = Falsch
  5. 16.004 [16:3] PS-Achse deaktiviert = Falsch
Stellen Sie die Grid- und TC-Offsets für die PR- und PS-Achse ein
 
  1. 15.078 PR-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  2. 15.140 PR-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  3. 16.078 PS-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  4. 16.140 PS-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  5. Null Rückgabe nach Anpassung des Rasterversatzes

Basisebene Palettenbahnhof

1

Vergewissern Sie sich, dass die Füße aller äußeren Stützen NICHT den Boden berühren.

Stellen Sie sicher, dass der Palettenbahnhof auf 3 Punkten sitzt, der Nivellierfuß, der den Puck nicht berührt, ist derjenige, der dem Maschinenschaltschrank am nächsten ist [1].

Der Abstand vom Boden zum Boden auf dem Palettenbahnhofsockel sollte etwa 3,5 Zoll betragen.

2

Bringen Sie den Sattel in seine Ausgangsposition, falls dies noch nicht geschehen ist, legen Sie die Wasserwaage auf die Trolley-Platte und richten Sie sie grob in X- und  Y-Richtung aus.

HINWEIS: Grobe Nivellierung durch Verstellen der 3 Nivellierfüße, ohne den 4. in der Luft zu verstellen.

Sobald die Basis auf die 3 Punkte ausgerichtet ist, die 4. Nivellierschraube nach unten schieben, um die Auflage zu berühren.

Fehlende Paletten im Planer zuweisen

1

Es ist möglich, eine Bedingung einzugeben, bei der die Ablagen auf der Palettenplanungsseite nicht zugewiesen sind [1]. Dadurch können PR und PS die Maschine nicht auf Referenzfahrt zurückstellen oder wiederherstellen. 

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die fehlenden Ablagen zugewiesen werden. Wenn sich Ihre Maschine nicht in diesem Zustand befindet, fahren Sie bitte mit dem nächsten Abschnitt fort.

Drücken Sie zuerst [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zur Registerkarte Paletten-Programmtisch.

2

Drücken Sie [EMERGENCY STOP] [1] und markieren Sie die Ablageregisterkarte auf Palette Nummer eins.

Geben Sie bei gedrücktem [EMERGENCY STOP]  den Buchstaben A ein und drücken Sie die [ENTER]. Dadurch wird Ablage A der Palette Nr. 1 [2] zugewiesen.

3

Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Palettennummern in alphabetischer Nummer [1].

HINWEIS: Die Ablagen können jederzeit  neu zugewiesen werden, wie auch immer der Benutzer es wählt, indem derselbe Vorgang wiederholt wird (z. B. Palette Nr. 3 kann Ablage B zugewiesen werden).

 

Palettenabgabestation ausrichten

1

Stecken Sie den Service-USB-Schlüssel ein und schalten Sie die Maschine in den Servicemodus.

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse innerhalb der Maschine oder im Palettenbahnhofbereich befinden. Ziehen Sie den Schalter  [E-STOPS]  und setzen Sie mit  [RESET]  alle Alarme zurück.

Drücken Sie [ZERO RETURN] und dann [ALL]. Die Maschine führt für alle Achsen eine Nullpunktrückstellung durch.

Sobald alle Achsen auf Null stehen, drücken Sie [RECOVER]. Es erscheint ein Popup-Fenster, wählen Sie [2] für die Wiederherstellung des Palettenwechslers.

2

Drücken Sie [H] und dann die Taste [DELETE] [1]. Dadurch wird der Sattel [3] in Richtung Station H (wie im Bild gezeigt) gedreht.

Drücken Sie [F1] [2], um das Auto-Fenster zu öffnen [4].

3

Verfahren Sie die X- und Y-Achsen zu den Positionen aus den Werkseinstellungen 1.310 bzw. 2.310.

Passen Sie die Höhe des Palettenbahnhofs bei Bedarf gleichmäßig an, um die Palette von der Maschine auf den Sattel zu schieben.

Drücken Sie [F2] auf der Seite zur Wiederherstellung des Palettenwechslers auf, um die Palette [1] in der Maschine zu lösen und zu versuchen, die Palette [1] manuell auf den Palettensattel [2] zu schieben. Passen Sie die Werkseinstellung 2.310 bei Bedarf an, um die Y-Achsenposition zu verändern.

Wenn nach der Einstellung der Werkseinstellung 2.130 weitere Einstellungen erforderlich sind, die Werkseinstellung 2147 anpassen, um den H-PR-Versatz der Ablage anzupassen.

Sobald der Palettensattel [2] und der Empfänger richtig ausgerichtet sind, die PR-Achse manuell um 4 Grad von der Achse verfahren und die PS- und PR-Achsen manuell verfahren, um die Palette manuell zu haken.

Sobald die Palette eingespannt und vollständig auf den Empfänger ausgefahren ist, den Parameter 2137 [:] SHELF H SLIDE OFFSET einstellen.

Drücken Sie auf der Seite zur Wiederherstellung des Palettenwechslers  auf  [INSERT], während die Palette in der Maschine eingehakt ist, um den Palettenschlitten in die Ausgangsposition zurückzubringen.

4

Entfernen Sie die Nylon-Unterlegscheiben [2], die sich an den (4) umgebenden Stiften befinden, sobald die Palette aus der Aufnahme [1] herausgefahren wurde.

Ausrichten der Palettenladestation

1

Nivellieren Sie die Ladestation, indem Sie eine Wasserwaage auf den Tisch der Ladestation legen und die äußersten Füße [1] einstellen.

2

Nach dem Nivellieren der Ladestation die Palette [1] manuell in die Ladestation fahren, bis sie sich über den ersten beiden Rollen [2] befindet.

Stellen Sie die äußersten Nivellierfüße der Ladestation so ein, dass die Rollen [2] nur knapp mit der Palette [1] in Kontakt kommen.

Die Palette sollte reibungslos über alle Rollen laufen. Sobald die Palette sanft über alle Rollen rollt, berühren Sie die Innenfüße auf den Boden, wenn sie noch nicht vorhanden sind.

An diesem Punkt können Sie die Palettenwechsler-Rückführungsseite verwenden, um die Palette in die Ladestation zu legen und die Wagenplatte so heraus zu drehen, dass die Palette nicht mehr eingehängt ist, und überprüfen, ob der Verriegelungsmechanismus die Palette richtig einrastet.

Wenn der Verriegelungsmechanismus die Palette nicht richtig verriegelt, stellen Sie die Innenfüße ein, um den Verriegelungsmechanismus anzupassen.

Wichtig: Die inneren Nivellierfüße nicht zu stark einstellen.

Die Palette aus der Ladestation fahren und mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Hinweis: Wenn beim Einleiten der Palette in die Ladestation immer noch Probleme auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausrichtung der Ladestation weiter anzupassen.

3

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn beim Einleiten der Palette in die Ladestation immer noch Probleme auftreten.

Entfernen Sie die Blechabdeckung [1] vom Tisch der Ladestation.

Lösen Sie die (4) Schrauben [2], mit denen der Tisch der Ladestation befestigt ist.

Rütteln Sie die Palette [3] langsam in die Ladestation, haken Sie sie aber nicht aus dem Wagen aus.

4

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn beim Einleiten der Palette in die Ladestation immer noch Probleme auftreten.

Fahren Sie die Palette [1] langsam per Schrittschaltung von der Ladestation, sodass die ersten beiden Schrauben [2] auf dem Tisch der Ladestation sichtbar werden. Ziehen Sie die Schrauben [2] fest.

Verfahren Sie die Palette [2] weiter aus der Ladestation heraus, sodass die anderen (2) Schrauben [3] sichtbar werden. Ziehen Sie die Schrauben [3] fest.

Sobald alle Schrauben angezogen sind, ziehen Sie sie sternförmig mit 50 ft-lbs an.

Bringen Sie das Blechteil, das im vorherigen Schritt entfernt wurde, wieder an, nachdem die Schrauben festgezogen wurden.

Verbleibende Palettenablagen ausrichten

1

Richten Sie zunächst alle Palettenregale aus.

Stellen Sie eine Wasserwaage auf Regal G und stellen Sie den äußeren Nivellierfuß ein, bis das Regal nivelliert ist.

Wiederholen Sie dies für die Ablagen E und F und ihre jeweiligen Nivellierfüße.

2

Verwenden Sie die Seite zur Wiederherstellung des Palettenwechslers, um die Palette in Regal G zu legen und die PS-Achse von Hand zu verfahren, bis sich die Palette über den ersten beiden Rollen der Ladestation befindet.

Die Palette sollte reibungslos über alle Rollen laufen.

An diesem Punkt können die Seite zur Wiederherstellung des Palettenwechslers verwenden, um die Palette in die Ablage E zu legen und die Wagenplatte heraus zu drehen, sodass die Palette nicht mehr eingehängt ist, und überprüfen, ob der Verriegelungsmechanismus die Palette richtig einrastet.

Hinweis: Eine ausführlichere Erklärung, wie der Passstift des Verriegelungsmechanismus die Palette korrekt verriegeln sollte, finden Sie im nächsten Schritt.

Wenn der Verriegelungsmechanismus die Palette nicht richtig verriegelt, stellen Sie den Nivellierfuß ein, um den Verriegelungsmechanismus anzupassen.

Wiederholen Sie dies für die Regale F und E.

3

Es sollte Fett auf die  Wagenplatte bei [1] und auf alle Passstifte [2] in den Palettenverriegelungsmechanismen aufgebracht worden sein, wenn dieses Fett beim Versand abgerieben ist, fügen Sie mehr Fett an diese Stellen hinzu.

Es sollte auch überprüft werden, ob der Passstift im Verriegelungsmechanismus der Palettenstation mindestens 0,25 Zoll [3] Kontakt mit der Wagenplatte herstellt. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass an jedem Palettenregal der richtige Kontakt hergestellt wird.

Einrichten von Palettenstationen

1

Bitte schauen Sie in die PALETTENBAHNHOF-BEDIENUNGSANLEITUNG, um mehr über das Laden der Paletten auf die Maschine mit dem Palettenplanungstabelle zu erfahren.

Wichtig: Wenn sich keine Palette auf dem Palettenarm befindet, geht die PR mit einem 4-Grad-Versatz in die Station, wenn der Palettenarm über die Wiederherstellungsseite in den Schlitten zu einer bestimmten Station gefahren wird. Er wird mit einem 4-Grad-Versatz eingesetzt, um zu verhindern, dass der Palettenverriegelungsmechanismus an den Palettenstationen getroffen wird. Daher fragt die Steuerung, ob der Palettenarm eine Palette hält, MUSS diese korrekt beantwortet werden, da sonst eine Kollision zwischen dem Palettenarm und dem Palettenverriegelungsmechanismus auftreten kann.

2

Bringen Sie die Wanne, die Druckluftpistole [1] und die Arbeitsleuchten [2] der Ladestation wie abgebildet am Palettenbahnhof an.

Stellen Sie die mitgelieferten Behälter unter die Kühlmittelabwurfschalen des Palettenbahnhofs, um das Kühlmittel und die Späne aufzufangen, die von den Paletten abfließen. Ein Behälter wird unter der Ladestation [3] und der andere dort platziert, wo Maschine und Palettenbahnhof zusammentreffen [4].

Leeren Sie die Behälter nach Bedarf.

Testen Sie den Aufnahme-/Abgabevorgang an den verbleibenden Stationen, indem Sie die Funktionen zur Wiederherstellung des Palettenbahnhofs verwenden.  

Installieren Sie die Anker.

Hinweis: Beim Laden der Paletten in die Ladestation der Palette sicherstellen, dass ein ordnungsgemäßer Hebemechanismus verwendet wird. Jede Palette wiegt ca. 250 lbs.

Wichtig: Jede Palette hat einen maximalen Arbeitsbereich von 340 kg.

Überprüfung

Laden Sie die Paletten in alle Stationen und die Ladestation und lassen Sie den Maschinenempfänger ohne Palette.

WARNUNG: Dieses Programm NICHT ausführen, es sei denn, ALLE Paletten sind in die Maschine geladen.

Stellen Sie die Maschine auf 25 % Eilgang und führen Sie das folgende Programm aus, um zu überprüfen, ob die Maschine alle Paletten korrekt durchläuft.

M50 P1

M50 P2

M50 P3

M50 P4

M30 ;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.