Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137

서비스 홈 단일 단계 절삭유 펌프 - 문제 해결 안내서 - CHC - TG0137

단일 단계 절삭유 펌프 - 문제 해결 안내서 - CHC - TG0137

섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

단상 절삭유 펌프 - 문제 해결 안내서 - CHC


TG0137

부품을 교체하기 전에 아래 절삭유 펌프 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.

절삭유 펌프 점검 보고서 체크리스트

Introduction

다음 서비스 동영상은 표준 절삭유 펌프의 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

참고: 이 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다.

이 문제 해결 안내서는 1상 및 3상 펌프 모두에 적용됩니다.

이 이미지에는 다음과 같은 구성 요소가 표시됩니다.

  1. 절삭유 펌프 모터
  2. 절삭유 배출구
  3. 펌프 바디
  4. 임펠러 캡
  5. 임펠러

참고:  절삭유 플로트 센서에 대한 문제 해결 정보는 절삭유 레벨 플로트 센서 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오. 

참고:   PN가 있는 절삭유 펌프: 30-14261 (1HP, 3상, VFD 미포함)은 VF의 VP-5, VM, ST/DS 및 UMC를 제외한 모든 머신에서 비-VFD 응용 장치에 대해 동일한 설치 프로세스를 따릅니다.

ID0013 절삭유 펌프 검사 보고서 체크리스트에는 펌프의 일련 번호가 필요합니다. 

일련 번호는 펌프 측면 [1]의 일련 번호 [2]라고 표시된 상자에서 찾을 수 있습니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
시끄러운 펌프 또는 캐비테이션 엔클로저를 통한 절삭유 흐름 불량 칩축적을 제거하십시오.
절삭유 레벨이 낮음 절삭유 탱크를 채우십시오.
임펠러 오염 또는 임펠러 손상 임펠러에 손상이나 이물질이 있는지 검사하십시오. 임펠러를 청소하거나 키트 93-2609를 주문하여 임펠러를 교체하십시오. 임펠러 교체 절차에 따라 교체하십시오. 
모터 베어링 결함. 손으로 샤프트를 회전
절삭유 유량이 낮음. 엔클로저를 통한 절삭유 흐름 불량 칩축적을 제거하십시오.
절삭유 탱크의 낮은 절삭유 레벨 절삭유 탱크를 채우십시오.
임펠러 오염 또는 임펠러 손상 클린 임펠러
필터 또는 펌프 흡입구 막힘. 필터를 청소하고 펌프 흡입구가 막히지 않았는지 확인하십시오.
펌프 흡입구 또는 절삭유 출력 호스 막힘 절삭유 체크 밸브 및 절삭유 출력 호스 막힘을 제거하십시오.
절삭유 노즐 막힘 절삭유 노즐에서 막힘 제거
절삭유 흐름이 없고 절삭유 회로 차단기가 동작되지 않았습니다. 설정 32 절삭유 오버라이드 가  무시로 설정되어 있습니다. 설정 32 절삭유 오버라이드를 정상으로 설정하십시오.
I/O PCB의 과열 점퍼가 없습니다. 절삭유 펌프의 과열 점퍼가 I/O PCB에 설치되어 있는지 확인하십시오.
절삭유 펌프 모터에 전압이 공급되지 않습니다. 참조 펌프 모터에 전압이 없음 아래 섹션.
올바르지 않은 전력 위상 조정-펌프 모터가 후진 중입니다. 올바른 위상
절삭유 흐름이 없고 절삭유 회로 차단기가 동작되었습니다. 절삭유 펌프 모터가 접지에 단락되었습니다. 절삭유 펌프 모터의 접지 저항을 측정하십시오.
절삭유 레벨 센서에 잘못된 절삭유 레벨이 표시됩니다. 센서가 손상되었거나 플로트가 움직일 수 없습니다. 모든 와이어를 점검하고 플로트를 막는 칩을 제거하십시오.
케이블이 분리되었거나 손상되었습니다. 케이블이 단단히 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하십시오.

Poor coolant flow through enclosure

오거 트로프 [1] 및 절삭유 회수 배관 [2]에서 모든 칩을 제거하십시오.

칩을 절삭유 탱크에서 제거하십시오. 절삭유 탱크에 칩이 너무 많으면 탱크에 저장할 수 있는 절삭유 양이 줄어 듭니다. 동영상  기계 공구 절삭유 - 탱크 청소 - 동영상을 시청하십시오.

절삭유 탱크를 채우십시오. 동영상  표준 절삭유 – 단순화 - 탱크 채우기 및 기타를 시청하십시오.

절삭유 레벨 센서가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

Coolant Pump Impeller Damage/Contamination

펌프 하단에서 임펠러 캡 [1]을 제거합니다. 임펠러 [2]를 샤프트에 연결하는 나사를 제거합니다. 강철 임펠러에는 왼손 나사[3]가 있습니다 .

임펠러를 조심스럽게 제거하고 청소하십시오 [2]. 임펠러 [2]의 마모, 손상 또는 균열을 점검하십시오.

임펠러가 손상되었거나 금이 간 경우 교체 임펠러를 주문하고 부품 93-2609를 수리하십시오. 임펠러 교체 절차 에 따라 교체하십시오.

절삭유 펌프 샤프트를 손으로 돌리십시오. 샤프트가 자유롭게 회전하지 않으면 모터 베어링이 손상됩니다.

임펠러를 설치하십시오 [2]. 절삭유 펌프 샤프트를 손으로 돌리고 임펠러가 펌프 본체에 닿지 않도록 하십시오 [4]. 임펠러가 펌프 본체에 문지르면 임펠러 [2]와 절삭유 펌프 샤프트 사이에 쉼을 설치하십시오. 임펠러 캡을 설치하십시오 [1]. 임펠러 [2]가 임펠러 캡 [1]에 닿으면 쉼이 닿지 않을 때까지 한 번에 하나의 쉼을 제거하십시오.

절삭유 펌프에서 칩을 제거하는 몇 가지 필터가 있습니다. 필터 유지 보수 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

Filter or pump blockage

필터 요소를 청소하거나 교체하십시오. 절삭유 펌프 흡입구 주변의 칩을 점검하십시오.

  1. 보조 필터-보조 필터 탱크의 백 필터를 청소하거나 교체해야 합니다. 보조 필터는 옵션입니다. 컴퓨터에이 옵션이 없을 수 있습니다.
  2. 표준 필터-표준 필터를 청소해야 합니다.

절삭유 호스의 양쪽 끝을 분리하십시오. 꼬임을 제거하십시오. 절삭유 흐름의 반대 방향으로 호스를 통해 공기를 불어서 칩을 제거하십시오. 호스에서 칩을 찾으면 절삭유 노즐과 세척 호스에서 칩이 쌓이지 않았는지 확인하십시오. 절삭유 호스를 연결하십시오.

절삭유 탱크의 바스켓 필터에서 칩을 제거하십시오. 유지보수 지침은  절삭유 탱크 - 유지보수 절차를 참조하십시오.

Check valve blockage

절삭유 체크 밸브를 제거하십시오. 막히지 않았는지 점검하십시오 [1]. 트랩 도어가 자유롭게 열리고 닫히는 지 확인하십시오. 트랩 도어가 닫히지 않으면 절삭유가 탱크로 다시 유입됩니다. 절삭유의 흐름이 몇 초 지연됩니다.

절삭유 호스의 양쪽 끝을 분리하십시오. 꼬임을 제거하십시오. 절삭유 흐름의 반대 방향으로 호스를 통해 공기를 불어서 칩을 제거하십시오. 호스에서 칩을 찾으면 절삭유 노즐과 세척 호스에서 칩이 쌓이지 않았는지 확인하십시오. 절삭유 호스를 연결하십시오.

Coolant nozzle blockage

절삭유 노즐을 제거하고 청소하십시오.

절삭유 라인을 세척하기 위해 펌프 전원을 껐다 켜십시오.

절삭유 탱크에 칩이나 오염 물질이 없는지 확인하십시오.

Defective pump

  1. 기계에서 펌프 케이블을 분리하십시오.
  2. 저항계로 각 다리 탭을 접지 탭으로 측정합니다.

     참고: 접지 탭이 구부러졌습니다. 표시된 예는 4개의 탭이 있는 3상 펌프입니다(L1, L2, L3 + Ground) 단상 펌프에는 3개의 탭(L1, L2 + Ground).

    • 모든 레그가 접지 탭에서 OL(테스트)으로 열린 경우 펌프와 케이블에 단락이 없는 경우 다음 섹션을 참조하십시오.
    • 모터 케이블 리드 [3]에 단락이 표시되면 모터 케이블 커버를 제거하고 모터에서 케이블을 분리하십시오.
  3. 모터 케이블 리드 [5]를 접지 [6] 단자 나사 또는 섀시로 측정하십시오. 리드 테스트가 짧으면 펌프에 결함이 있는 것입니다. 리드 [5] 테스트 중 단락이 없으면 케이블에 결함이 있는 것입니다.
  4. 모든 리드가 제대로 테스트되면 절삭유 펌프의 바인딩 상태를 점검하여 과전류 상태를 유발할 수 있습니다.

No voltage at pump motor

  1. 먼저 펌프 모터 단락 점검 섹션 참조 결함 펌프.
  2. 절삭유 펌프 케이블이 기계에 연결되어 있는지 확인하십시오.

     중요: 기계에서 절삭유 펌프를 분리하지 마십시오. 부하없이이 테스트를 수행하면 판독 값이 잘못될 수 있습니다.

  3. 펌프 모터 커버를 제거하고 3 상 모터의 경우 흰색, 검정색, 빨간색 선을 찾거나 단상의 경우 흰색과 검정색을 찾습니다.
  4. 절삭유 회로 차단기가 켜져 있고 설정 32 절삭유 오버라이드 를  표준으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
  5. [COOLANT] 버튼을 눌러 절삭유 펌프를 켭니다.
  6. 리드에서 리드까지 모터의 전압을 측정합니다 [1]. 측정 값은 240VAC여야 합니다. 표시된 모터는 3 상 모터입니다.
    • 240VAC가 표시되면 절삭유 펌프 모터가 손상된 것입니다.
    • 240VAC가 표시되지 않으면 I/O PCB 절삭유 출력을 확인하십시오. 여전히 전압이 없는 경우 PSUP PCB에서 I/O PCB로 240VAC 소스를 확인하십시오.

Incorrect phasing

전원공급장치 PCB에는 보드 상단 중앙에 네온 표시기가 있는 페이즈 감지기가 있습니다. 전기 동력의 페이징이 올바른지 확인하십시오.

  • 초록색 등: 들어오는 동력이 올바르게 페이징되어 있습니다.
  • 오렌지색 등: 들어오는 동력의 페이징이 올바르지 않습니다.
  • 둘 다: 페이즈가 없습니다(시스템 내 케이블이 느슨합니다).

전기 동력의 페이징이 올바르지 않은 경우:

주 회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

메인 변압기에서 #74 및 #75 입력 전원 케이블을 교환하십시오.

Malfunctioning Sensor

첫 번째 이미지에서 절삭유 탱크의 절삭유 레벨 센서 위치를 확인할 수 있습니다.

시정 조치:

절삭유 레벨 센서에서 화면에 올바른 레벨이 표시되지 않으면, 절삭유 탱크를 확인하여 칩이 쌓여 플로트가 자유롭게 움직이지 않도록 하십시오.

절삭유 레벨 센서가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

  • [MEMORY]을 누르십시오. 화면 오른쪽 상단에 절삭유 레벨이 표시됩니다.
  • 탱크에서 레벨 센서를 제거하고 플로트를 양쪽 끝에서 최대 이동 거리로 옮깁니다. 화면의 절삭유 레벨 표시기가 천천히 움직입니다. 화면에서 비어있는 [2]에서 전체 [1]로 이동하는 데 약(1) 분이 걸리지만 즉시 이동하기 시작합니다.
  • 절삭유 레벨 센서가 올바르게 작동하지 않으면 기계에서 절삭유 레벨 센서 플러그를 분리하십시오. 가변 저항의 전선에 접근하려면 덮개를 제거하십시오.
  • 플로트가 위로 올라 왔을 때 [5], 아래로 내려갈 때 [6] 흰색과 검은색 전선의 저항을 측정하십시오 [3/4]. 플로트가 올라가면 저항은 약 371 옴이고 내려 가면 286 옴이어야 합니다.
  • 절삭유 레벨 센서 RJ12 케이블 [2] 또는 M12 케이블 [1]이 단단히 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
  • 절삭유 레벨 센서가 계속해서 잘못 판독되어 문제 해결 지침을 그대로 적용한 경우, 센서를 교체하십시오.

Electrical Diagram