Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157

서비스 홈 벡터 드라이브 문제해결 가이드 - CHC - TG0157
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

벡터 드라이브 문제해결


TG0157

벡터 드라이브 문제해결 가이드 - CHC - TG0157

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top

Vector Drive Troubleshooting Video

Introduction

Haas Vector 드라이브는 스핀들 모터 및 서보 증폭기의 전원 공급원입니다. Haas Vector 드라이브에는 세 가지 크기가 있습니다. 20HP [1], 40HP [2] 및 60HP [3].

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치

경보 123 스핀들 드라이브 고장 및

경보 993 단락

경보 2040 벡터 드라이브 또는 스핀들 증폭기 단락 회로

벡터 드라이브가 단락을 감지했습니다. Vector Drive와 Wye-Delta 컨택 터의 단락 여부를 점검하십시오. Delta-Wye 접촉기 문제 해결은 다음을 참조하십시오. Wye-Delta 접촉기- 문제 해결 안내서 - CHC. 아래의 벡터 드라이브 단락 점검 섹션을 참조하십시오.

경보 123 스핀들 드라이브 결함

경보 292 고전압 전원공급장치 고장

경보 160 낮은 인입선 전압

DC 버스에 문제가 있습니다. 측정된 DC 전압을 진단 페이지와 비교하십시오. 아래의 DC 버스 섹션을 참조하십시오.

경보 123 스핀들 드라이브 결함

경보 292 고전압 전원공급장치 고장

경보 160 낮은 인입선 전압

전원을 켤 때.
벡터 드라이브 J3 커넥터가 거꾸로 삽입되었습니다. 구식 Vector Drive J3 커넥터에는 리브가 없으며 실수로 거꾸로 삽입할 수 있습니다. 핀이 손상될 수 있습니다. 올바르게 삽입되면 래치가 벡터 드라이브에서 멀어지게 향합니다.

경보 292 고전압 전원공급장치 고장

경보 647 회생 부하 단락됨

REGEN에 문제가 있습니다. REGEN 리드의 저항을 측정하십시오. 아래의 회생 부하 섹션을 참조하십시오.
경보 648 DC 버스 단락 벡터 드라이브의 REGEN 회로에 문제가 있습니다. 벡터 드라이브의 재생 회로를 점검하십시오. 아래의 회생 부하 섹션을 참조하십시오.

경보 292 고전압 전원공급장치 결함 및

경보 200 고전압 전원공급장치 과열

경보 2038 벡터 드라이브 또는 스핀들 증폭기 과열

벡터 드라이브 냉각 팬에 문제가 있습니다. 냉각 팬을 점검하십시오. 아래의 냉각 팬 섹션을 참조하십시오.

경보 292 고전압 전원공급장치 결함 경보 444 재생 상태가 너무 오래 유지됨

AC 전원에 문제가 있습니다. 기계로 들어오는 전압을 측정하십시오. 아래의 유입 AC 전압 섹션을 참조하십시오.
기계가 스핀들 방향을 유지하지 못합니다. 벡터 드라이브 출력이 불평형입니다. 벡터 드라이브 단자의 전압 출력을 측정합니다. 아래의 불균형 출력 검사 섹션을 참조하십시오.
Wye 접촉기가 버스 바 또는 점퍼 케이블에서 느슨하게 연결되어 있습니다. wye-delta 어셈블리가 느슨하게 연결되어 있는지 점검하십시오.

경보 119 과전압

경보 292 고전압 전원공급장치 고장

기계로 들어오는 전압이 너무 높습니다. 들어오는 전압 및 변압기 탭을 점검하십시오.
벡터 드라이브 과전압 케이블이 연결되어 있지 않거나 결함이 있습니다. 벡터 드라이브의 커넥터 J1에서 970 케이블을 분리하십시오. J1 커넥터 핀과 970 케이블의 핀이 손상되었는지 검사하십시오. 케이블이 올바른 I/O PCB 위치에 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • I/O PCB: P11
파라미터가 올바르지 않습니다. 다음 파라미터의 올바른 값을 확인하십시오.
  • 57:29 인버스 버스 PWR FAULT
  • 712 VD/미니 PS 타입

Short Circuit Inspection

시정 조치:

스핀들 모터 케이블을 점검하십시오. 스핀들 모터 케이블이 오염되거나 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

벡터 드라이브를 점검하십시오. 벡터 드라이브 단자를 모두 분리하고 다음 테스트를 수행하십시오.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 빨간색 리드 측정 단자 4(A), 5(B) 및 6(C)를 사용하여 검은색 리드를 섀시에 놓습니다.

미터에 OPEN(OL)이 표시되지 않으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 모터 리드 단자 9(A), 10(B) 및 11(C)를 측정하여 빨간색 리드를 측정하여 단자 2(+)에 검은색 리드를 놓습니다.

미터는 일반적으로 킬로 또는 메가 옴 또는 O.L. 단위로 높은 저항 값을 표시해야 합니다.  미터의 저항이 매우 낮으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

참고:미터에 O.L이 표시되면 개방 회로를 나타내며 단자 사이에 단락이 없는 것입니다.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 모터 리드 단자 9(A), 10(B) 및 11(C)를 측정하여 빨간색 리드를 측정하여 단자 3(-)에 검은색 리드를 놓습니다.

미터는 일반적으로 킬로 또는 메가 옴 또는 O.L. 단위로 높은 저항 값을 표시해야 합니다.  미터의 저항이 매우 낮으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

참고:미터가 O.L. 정도이면 개방 회로를 나타내며 단자 사이에 단락이 없는 것입니다.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 빨간색 리드 측정 터미널 1(R)을 사용하여 터미널 3(-)에 검은색 리드를 놓습니다.

미터가 100kΩ 미만이면 벡터 드라이브가 손상됩니다.

Regen Load

시정 조치:

[POWER OFF]를 누르십시오. 벡터 드라이브 전압 표시등이 켜져 있으면 전기 부품을 만지지 마십시오. 제어 캐비닛의 고전압으로 인해 사망할 수 있습니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED 이(가) 완전히 꺼질 때까지 기다립니다.

단자 1과 2의 벡터 드라이브에서 REGEN로드 리드를 분리하십시오. 리드의 저항을 측정하십시오. 측정 값은 다음과 같아야 합니다.

  • 2 저항기 박스: 9.5 ~ 12.5옴
  • 3-저항기 박스: 6.3 ~ 8.3옴. (그림과 같이)
  • 4-저항기 박스: 4.6 ~ 6.6옴

REGEN 부하가 사양 내에 있는 경우, 벡터 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 벡터 드라이브에서 단자 1과 3의 저항을 측정하십시오.

참고: 좋은 드라이브는 1과 3(킬로 옴 범위 내)에서 높은 저항을 읽습니다. 단락은 벡터 드라이브에 결함이 있음을 나타냅니다.

DC BUSS

시정 조치:

[POWER ON]을 누르십시오. 벡터 드라이브의 단자 2와 3 사이의 DC 전압을 측정하십시오. 제어 장치의 진단 페이지에서 측정된 전압을 DC 전압과 비교하십시오. 측정값은 +-2%와 일치해야 합니다.

판독 값이 일치하지 않으면 문제는 다음과 같습니다.

  • 640C 케이블 연결이 잘못되었습니다. Vector Drive의 J3 커넥터와 Maincon/Mocon의 P17 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • P17에서 전압이 올바르지 않으면 벡터 드라이브에 결함이 있습니다.
  • Maincon/Mocon의 P17 커넥터에서 640C 케이블의 전압이 올바른 경우 Maincon/Mocon에 결함이 있습니다. 1VDC 버스마다 0.01VDC가 있습니다. 예를 들어, 320VDC는 3.2VDC를 표시해야 합니다.

벡터 드라이브의 단자 2 및 3에서 DC 버스 케이블을 분리하십시오. 기계를 켜십시오. 제어 장치의 진단 페이지에서 DC 전압을 모니터링하십시오.

  • DC 버스가 명목상의 값으로 돌아간다면 서보 앰프 중 하나에 단락이 있는 것입니다. 낮은 저항 또는 단락은 서보 앰프의 결함을 나타내는 징후입니다.
  • 판독 값이 일치하고 경보가 계속되면 문제는 벡터 드라이브에 결함이 있는 것입니다.

Cooling Fan

스핀들 팬 케이블 연결을 점검하십시오.  두 스페이드 커넥터가 암 커넥터로 올바르게 들어가는 지 확인하십시오.

시정 조치:

벡터 드라이브의 방열판이 90°C에 도달하면 과열 경보가 발생합니다. 방열판 온도가 50°C에 도달하면 냉각 팬이 켜져야 합니다. 방열판이 식으면 냉각 팬을 꺼야 합니다.

이 경보가 발생하면 배기구를 통해 벡터 드라이브 방열판의 온도를 측정하십시오. 온도가 60°C 이상이고 팬이 켜져 있지 않으면 벡터 드라이브에 냉각 팬에 결함이 있는 것입니다. 냉각 팬을 교체하십시오.

Incoming AC Voltage

시정 조치:

기계로 들어오는 전압을 측정하십시오. 입력 전압이 변압기 탭 범위 내에 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 라인을 올바른 탭으로 이동하십시오.

Unbalance Output Inspection

시정 조치: 벡터 드라이브에서 모터 케이블을 분리하십시오. [POWER ON]을 누르십시오. 모든 경보를 지우려면 [RESET]을 누르십시오. 멀티 미터를 사용하여 벡터 드라이브의 다음 단자에서 DC 전압을 측정하십시오(그림 참조).

  • 3과 9
  • 3과 10
  • 3과 11

측정된 전압은 세 판독 모두에서 DC 버스의 약 절반이어야 합니다.

중요: 전압 판독 값 중 하나가 0V 또는 330V이면 벡터 드라이브의 불균형 출력을 나타냅니다.  위의 조건이 충족되지 않으면 벡터 드라이브 교체하지 마십시오.

Electrical Diagram