3 - Pallet Pool - UMC Installation

托盘共用系统 - 维修手册


  • 1 - 多托盘 - 简介
  • 3 - 多托盘交换系统 - UMC 安装
  • 2 - 多托盘 - VMC/HMC 安装
  • 4 - 多托盘交换系统 - 操作
  • 5 - 多托盘交换系统 - 升降器
  • 6 - 多托盘交换系统- 维护
  • 8 - 多托盘交换系统 - 故障排除

Go To :

  • 3.1 UMC PP - 6 工位
  • 3.2 UMC PP - 8/10 工位 - 版本 2
  • 3.3 UMC PP - 16/20 工位 - 版本 2
  • 3.4 UMC-1000 PP 版本 1

3.1 UMC PP - 6 工位

Recently Updated

UMC PP - 6 工位版本 2 - 安装


版本 B - 2026 年 6 月

Introduction

以下过程将向您展示如何在下列机床上安装 6 工位托盘交换系统:

  • UMC-1250/SS

机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110 版本或更高版本。

托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。

重要: 为确保托盘交换系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明

“多托盘交换系统”选件共计可容纳 7 个托盘,这些托盘可安装在具有 6 工位托盘交换系统选项的 UMC-1250 上。

托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。

UMC-1250 必须先调平,然后才能安装多托盘交换系统。 请参阅以下安装程序:

  • UMC-1250 安装

推 [POWER OFF]。

将主电路开关设置为OFF位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

提醒注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 带。

若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作:

确保在 I/O PCB 上P12连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]

确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意 操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。

禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘

。


注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。

Leveling Screws Hardware

注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Mating the Pallet Pool

   

1

拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。

在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。 

2

验证滴盘 [1] 是否安装在机床上。如果不是,请联系 Haas service。

3

拆下螺栓 [1],以拆下运输支架。有两个支架,第一个 [2] 将货叉固定在装载工位,而底部 [3] 只是用来保持装载工位。 

4

将校准杆 [1] 安装到多托盘交换系统底座上。

 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。

移动多托盘交换系统组件,使校准臂距校准块 [2] 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。

注意:所示的图适用于 UMC-500 和 16 工位 UMC 多托盘交换系统,但这个过程对于所有型号都相同。

5

使用长的托盘千斤顶或叉车将多托盘交换系统移到靠近机床的位置。

在机床背面放置一个标贴,以指示托盘货叉应从何处抬起机床。

注意:让托盘起重器从活动窗所在位置的另一侧提起托盘共用系统。

6

将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。

注意:带有两个衬套的螺丝扣一侧应安装在多托盘一侧。 

均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂几乎紧紧贴在校准杆上,一旦校准杆距校准块大约 1-2",停止操作。  

调整托盘共用系统的高度, 使校准杆的高度位于校准块的中心, 然后拧紧螺丝扣,使其与校准块齐平。进行此操作时,请均匀地升高或降低多托盘调平螺钉。  

继续均匀地拧紧螺丝扣,直到校准臂紧贴校准块。

一旦校准杆和校准块彼此均匀齐平,松开螺丝扣。

7

使用所提供的硬件安装 HPU 提升辅助。

保险螺母已预先调整,因此无需进一步调整。 

8

Updated

打开 [OFF] 主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯关闭。

 注意: 出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。

敲击预切检修面板 [1]。

按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。

将 PR 电机编码器电缆(32-0482)连接至 Maincon PCB 通道 15。
将 PS 电机编码器电缆 (32-0484) 连接到 Maincon PCB 通道 16。

将 PR 电机电源线 (32-1644A) 连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

将 PS 电机电源线(32-1648A) 连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

9

Updated

将气枪软管 [1] 连接到多托盘 [2] 下的空气管线。 

将空气软管从多托盘连接到来自润滑油柜的线缆 [3]。

将来自多托盘的空气管道连接到将机床气枪连接到润滑油柜的 T 型接头 [4]。

按照润滑油柜 [5] 中的线路帮助定位 T 型接头。

10

Updated

将液压管路连接至舱盖。托盘夹[1]标有 绿色拉链标记 ,托盘松开[2]标记 红色拉链标记。液压管路应整齐穿过导管。

注意:隔板将快速断开  用于液压软管。夹紧侧有公头快速断开[3],松开侧有母头侧[4],这是为了避免切换软管。

将 HPU 油位传感器电缆 32-0423 从 HPU 布线到连接器支架 [5]。

注意:该图显示了一台没有 90 度控制柜的机床,但隔板将连接到 90 度控制柜的底部。 

11

将提升和下降软管从 HPU 连接到提升辅助,这些软管是T型并涂有颜色。

下降软管 [1] 将通过灰色扎带连接到顶部接头。

提升软管 [2] 将通过紫色扎带连接到下部接头。 

12

使用安装套件中包含的扎带 [3] 将导管 [1] 连接到将导管固定到校准臂 [2] 的机床。 

13

将 HPU UP/ DWN SOL (电缆 33-1581) [1] 连接到 P38。

将 HPU THRML PROBE (电缆 32-1808)[2] 连接到P46。

将 HPU PALLET CLMP SOL (电缆 33-1522) [3] 连接到P35 的尾纤。

将 HPU PRESSURE SNSR (电缆 33-2562)【4】 连接到P48 的尾纤。

从 I/O PCB 的 P14 连接器上卸下跳线。

将 PP STATUS SWITCHES (电缆 33-0523)[5] 连接到 P14。

从 I/O PCB 上的 P12连接器上卸下短路块。

将 PALLET CHNGR STATION (电缆 32-0961) [6] 连接到 P12。

将 PALLET ALRAM (电缆 32-0961) [7]  连接到P50。

确保所有托盘共用系统状态支架接头都已插入正确的位置。

把托盘装载工位工作灯 (电缆 33-8543) [8] 连接到工作灯 LVPS 电源。

 注意:将多托盘交换系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。

14

把 HPU PUMP PWR 电缆 (33-1529)布置到位于 I/O PCB 铰链门上的 TMD 卡上的P1 。

此图中的其余组件已连接,但此图可用作参考。

Parameters and Settings

1

将主断路器设置到 打开 位置。

推 [POWER ON]。

使所有轴回原点

执行以下操作以启用多托盘交换系统选项。

重要: 如果您在带有多托盘交换系统的 UMC 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。

将设置 382 禁用托盘更换装置 设置为 无。

对于最初未与多托盘交换系统选件一起订购的机床,请将以下出厂参数设置为以下值:

  1. 2128 [:] 多托盘交换系统类型= HPU 提升(带辅助装置)
  2. 40.011(HPU 1 类型)= 按需
  3. 15.019 [:] PR 轴不可见 = 假
  4. 16.019 [:] PS 轴不可见 = 假
  5. 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  6. 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  7. 在电气柜中打开 TMD 卡

注意:机床可能需要重启电源,参数才会显示出来。 

2

查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。

插入 USB Service 密钥并进入维修模式。

按  [DIAGNOSTIC] 转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。

设置以下出厂参数值:

  1. 15.078 PR 轴换刀偏置 =  使用贴花值。
  2. 15.140 PR 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  3. 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  4. 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后回原点。

 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC

中的症状表部分

Base Level Pallet Pool

1

验证是否所有外部支撑腿均未触及地面。

确保托盘共用系统位于 3 个点上,未触碰圆盘的调平脚最接近机床控制柜 [1]。

2

将 RAM 移到机床原点(如果还未做好准备),将气泡水平仪放置在柱塞上并相对于 X & Y 大致水平。 

注意::在不调节悬着的第 4 个调平支脚的情况下,通过调节 3 个调平支脚来进行粗略调平。

Assigning Missing Pallets on Scheduler

1

可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。

本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。

首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。

2

按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。

按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。

3

按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。

注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。

 

Align Pallet Drop Off Station

1

插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。

确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。

按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。

所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。

2

“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按 [ALTER] 使托盘升降器下降。

按 [H],然后按 [DELETE] 按钮。这会将托盘升降器旋转到工位 H。

按 [F1] 打开自动窗口 [3]。

 

3

虽然仍在 托盘回收页,按 [H]然后[DELETE]将多托盘交换系统旋转到 H 位置。

按 [F1] 以打开窗口,然后按 [+Z],手动选择托盘滑动轴将机床中的 RAM 滑到抓取位置。

  注意:缓慢点动滑动轴,确保货叉底部离开接收装置铸件。如果货叉未离开铸件,升起多托盘交换系统。

当多托盘交换系统处于向下位置时,使用间隙规 [1] (0.134 英寸或 3.4 毫米)通过调整多托盘交换系统的高度来设置间隙。根据间隙规均匀地升高或降低多托盘交换系统调平螺钉。

  注意: 调整间隙时,多托盘交换系统仍应仅位于 3 个点上。

4

Updated

通过点动方式移动 PS 或 PR 轴来调整多托盘交换系统RAM,以便叉子在托盘下方正确校准。

使用间隙规 [3] 确保托盘货叉与边缘托盘 [4] 齐平。如果只有一侧齐平,并且另一侧有间隙,则通过按  [-Z]  在托盘恢复页面上选择托盘旋转轴来调整 PR 位置。

注意:您应该能够通过调整 PR 和 PS 轴来校准多托盘交换系统,如果仅用这两个轴很难对齐,请将 C 轴调整到托盘与货叉边缘齐平的位置。然后将参数 7.310“C 轴托盘偏置”设置为当前位置。托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置。

按 [F2],松开托盘,然后按[ALTER] 提起和放下托盘以确保托盘平稳地落在销钉上。继续调整 PR 和 PS 轴,以确保销钉与孔校准。

警告:接收装置上的吹气会产生很大的噪音,建议使用耳塞。

当多托盘交换系统处于所需的 PR 和 PS 位置时,按 【Recovery】 退出托盘恢复,并转到 出厂设置 2137 [:] 架子 H 滑动偏置和 2147 [:] 架子 H 旋转偏置。 按 【F2】 将参数值设置为当前轴位置。

从机器上手动拆下托盘。

最后,将第四个调平螺钉放到圆盘上。

5

确保机床中有托盘,并在 UMC 接收装置中的托盘上放置水平仪,如图所示。

 

6

在提升辅助调平螺钉下放置一个圆盘,并确保圆盘和螺钉接触 

松开接收装置并提升托盘。 

注意:液压提升辅助不会附带调平螺钉,而是附带有六角螺栓。

7

抬高托盘后,检查托盘是否水平,并使用提升辅助装置上的调平螺钉进行调整。

确认托盘与销和锁定夹处的接收装置存在间隙。

8

重新进入 托盘恢复页面,确保托盘松开,然后按 [INSERT] 以将 RAM 返回至多托盘区域。

按 [A] ,然后按 [DELETE] 将 RAM 旋转回其原点位置。

按 [A] 和 [UNDO] 将 RAM 滑回其原点位置。

确认该水平在 X & Y 方向 [1] 仍然是可接受的。

验证后,将 PR 和 PS 轴返回原点。

Setting Up Pallet Stations

1

调整装载工位支脚[1],使其在进行拾取和放下循环时听起来平稳。

此机床的装载工位将具有调平圆盘,而不是其他工位上看到的典型支脚。

用手将所有外部调平支脚 [2] 降到地面,然后将每个调平支脚再旋转 1/2 圈 [3]。

2

请参阅多托盘操作员手册,了解如何使用托盘计划表在机器上加载托盘。

3

将我们提供的接袋置于多托盘冷却液排放盘下方,以用于接收托盘内排放出来的冷却液和切屑。

根据需要清空手提袋。 

使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。  

安装锚点。

安装托盘共用系统防护面板。

3.2 UMC PP - 8/10 工位 - 版本 2

Recently Updated

UMC PP - 8/10 工位版本 2 - 安装


版本 B - 2026 年 6 月

Introduction

以下过程将向您展示如何在下列机床上安装 8/10 工位多托盘交换系统:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110 版本或更高版本。

托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。

重要: 为确保托盘交换系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明

多托盘交换系统选件共计可容纳 9 个托盘,可安装在带有多托盘交换系统选件的 UMC-500/750/1000 上。

托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。

UMC-500/750/1000 必须先调平,然后才能安装多托盘交换系统。 请参阅以下安装程序:

  • UMC-500 安装
  • UMC-750 安装
  • UMC-1000 安装

推 [POWER OFF]。

将主电路开关设置为OFF位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

提醒注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 带。

若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作:

确保在 I/O PCB 上P12连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]

确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意 操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。

禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘

。


注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。

Pallet Pool Installation Video

本视频演示如何安装 UMC 多托盘交换系统。

注意: 此

服务视频仅供参考,不能代替书面程序。

Leveling Screws Hardware

注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Mating the Pallet Pool

   

1

拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。

在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。 

2

从托盘共用系统中卸下 25-14314 交叉撑杆

3

将滴盘 [1] 安装在自动窗口的底部,此组件应直接在窗口上滑动。 

4

拆下螺栓 [1],以拆下运输支架。有两个支架,第一个 [2] 将货叉固定在装载工位,而底部 [3] 只是用来保持装载工位。 

5

对于 2022 年 3 月之前制造的机床:

将多托盘交换系统校准块 [2] 安装到主机床底座上。

注意:半径为 [2] 的校准块必须朝 UMC 前部安装,带有平面 [1] 的校准块必须朝机床后部安装。使用三个 SHCS 3/8-16 X 2 和一个 SHCS 3/8-16 X 1 3/8。

将校准杆 [3]安装到托盘交换系统底座。

 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。

移动托盘共用系统组件,使校准臂距校准块 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。

对于 2022 年 3 月之后制造的机床:

将校准杆 [1] 安装到多托盘交换系统底座上。

 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。

移动多托盘交换系统组件,使校准臂距校准块 [2] 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。

6

使用长的托盘千斤顶或叉车将多托盘交换系统移到靠近机床的位置。

在机床背面放置一个标贴,以指示托盘货叉应从何处抬起机床。

注意:让托盘起重器从活动窗所在位置的另一侧提起托盘共用系统。

7

将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。

注意:带有两个衬套的螺丝扣一侧应安装在多托盘一侧。 

均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂几乎紧紧贴在校准杆上,一旦校准杆距校准块大约 1-2",停止操作。  

调整托盘共用系统的高度, 使校准杆的高度位于校准块的中心, 然后拧紧螺丝扣,使其与校准块齐平。进行此操作时,请均匀地升高或降低多托盘调平螺钉。  

继续均匀地拧紧螺丝扣,直到校准臂紧贴校准块。

一旦校准杆和校准块彼此均匀齐平,松开螺丝扣。

8

打开 [OFF]主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯熄灭。

 注意:出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。

敲击预切检修面板 [1]。

按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。

将 PR 电机编码器电缆(32-0478)连接至 Maincon PCB 通道 15。
将 PS 电机编码器电缆 (32-0484) 连接到 Maincon PCB 通道 16。

将 PR 电机电源线 (32-1644A) 连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

将 PS 电机电源线(32-1648A)  连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

9

Updated

将气枪软管 [1] 连接到多托盘 [2] 下的空气管线。 

将空气软管从多托盘连接到来自润滑油柜的线缆 [3]。

将来自多托盘的空气管道连接到将机床气枪连接到润滑油柜的 T 型接头 [4]。

按照润滑油柜 [5] 中的线路帮助定位 T 型接头。

10

Updated

将液压管路连接至舱盖。托盘夹[1]标有 绿色拉链标记 ,托盘松开[2]标记 红色拉链标记。液压管路应整齐穿过导管。

注意:隔板将快速断开  用于液压软管。夹紧侧有公头快速断开[3],松开侧有母头侧[4],这是为了避免切换软管。

将 HPU 油位传感器电缆 32-0423 从 HPU 布线到连接器支架 [5]。

11

将 HPU UP/ DWN SOL (电缆 33-1579)  [1] 连接到 P38。

将 HPU THRML PROBE (电缆 32-1804)[2] 连接到P46。

将 HPU PALLET CLMP SOL (电缆 33-1528) [3] 连接到P35 的尾纤。

将 HPU PRESSURE SNSR (电缆 33-2562)或(电缆 33-2563) [4] 连接到P48 的尾纤。

从 I/O PCB 的 P14 连接器上卸下跳线。

将 PP STATUS SWITCHES (电缆 33-0523)[5] 连接到 P14。

从 I/O PCB 上的 P12连接器上卸下短路块。

将 PALLET CHNGR STATION (电缆 32-0961) [6] 连接到 P12。

将 PALLET ALRAM (电缆 32-0961) [7]  连接到P50。

确保所有托盘共用系统状态支架接头都已插入正确的位置。

把托盘装载工位工作灯 (电缆 33-5838) [8] 连接到工作灯 LVPS 电源。

 注意:将多托盘交换系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。

12

把 HPU PUMP PWR (电缆 33-0429)布置到位于 I/O PCB 铰链门上的 TMD 卡上的P1 。

此图中的其余组件已连接,但此图可用作参考。

Parameters and Settings

1

将主断路器设置到 打开 位置。

推 [POWER ON]。

使所有轴回原点

执行以下操作以启用多托盘交换系统选项。

重要: 如果您在带有多托盘交换系统的 UMC 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。

将设置 382 禁用托盘更换装置 设置为 无。

对于最初未与多托盘交换系统选件一起订购的机床,请将以下出厂参数设置为以下值:

  1. 2128 [:]多托盘类型= HPU 提升
  2. 40.011(HPU 1 类型)= 按需
  3. 15.019 [:] PR 轴不可见 = 假
  4. 16.019 [:] PS 轴不可见 = 假
  5. 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  6. 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  7. 在电气柜中打开 TMD 卡

注意:机床可能需要重启电源,参数才会显示出来。 

2

查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。

插入 USB Service 密钥并进入维修模式。

按  [DIAGNOSTIC] 转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。

设置以下出厂参数值:

  1. 15.078 PR 轴换刀偏置 =  使用贴花值。
  2. 15.140 PR 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  3. 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  4. 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后回原点。

 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC

中的症状表部分

Base Level Pallet Pool

1

验证是否所有外部支撑腿均未触及地面。

确保托盘共用系统位于 3 个点上,未触碰圆盘的调平脚最接近机床控制柜 [1]。

2

将 RAM 移到机床原点(如果还未做好准备),将气泡水平仪放置在柱塞上并相对于 X & Y 大致水平。 

注意::在不调节悬着的第 4 个调平支脚的情况下,通过调节 3 个调平支脚来进行粗略调平。

Assigning Missing Pallets on Scheduler

1

可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。

本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。

首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。

2

按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。

按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。

3

按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。

注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。

 

Align Pallet Drop Off Station

1

插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。

确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。

按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。

所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。

2

Updated

“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按 [ALTER] 使托盘升降器下降。

对于 8 工位多托盘交换系统,

按 [J],然后按  [DELETE]  按钮。对于 10 工位多托盘交换系统,按 [L] ,然后按 [DELETE]按钮。 这将使托盘升降器朝向工作站旋转。

按 [F1] 打开自动窗口 [3]。

 

3

Updated

按 [F1] 以打开窗口,然后按 [+Z],手动选择托盘滑动轴将机床中的 RAM 滑到抓取位置。

注意:缓慢点动滑动轴,确保货叉底部离开接收装置铸件。如果货叉未离开铸件,升起多托盘交换系统。

如有必要, 通过按 [-Z] 在托盘恢复页面上选择托盘旋转轴来调整 PR 位置。 

注意:您应该能够通过调整 PR 和 PS 轴来校准多托盘交换系统,如果仅用这两个轴很难对齐,请将 C 轴调整到托盘与货叉边缘齐平的位置。然后将参数 7.310“C 轴托盘偏置”设置为当前位置。托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置。

在多托盘交换系统处于向下位置的情况下,使用间隙计 [1] 25-14354 通过调整多托盘的高度设置间隙。根据间隙规均匀地升高或降低托盘共用系统调平螺钉。

注意::调整间隙时,托盘共用系统仍应仅位于 3 个点上。

 

4

Updated

调整 PR 或 PS 轴,以便叉子销钉在托盘下方正确校准。

按[F2],以松开托盘,然后按 [ALTER] 提起和放下托盘以确保托盘平稳地落在销钉上。继续调整 PR 和 PS 轴,以确保销钉与孔校准。

警告:接收装置上的吹气会产生很大的噪音,建议使用耳塞。

将多托盘交换系统移动至理想的 PR 和 PS 位置,对于 8 工位多托盘交换系统,按[Recovery] 退出托盘恢复,并转到工厂设置 2139 [:] 架子 J 滑动偏置和 2149 [:] 架子 J 旋转偏置。对于 10 工位多托盘交换系统,请转到 出厂设置 2307 [:] 架子 L 滑动偏置和 2315 [:] 架子 L 旋转偏置。 按 【F2】,将参数值设置为当前轴位置。

从机器上手动拆下托盘。

最后,将第四个调平螺钉放到圆盘上。

5

重新进入 托盘恢复页面,确保托盘松开,然后按 [INSERT] 以将 RAM 返回至多托盘区域。

按 [A] ,然后按 [DELETE] 将 RAM 旋转回其原点位置。

按 [A] 和 [UNDO] 将 RAM 滑回其原点位置。

确认该水平在 X & Y 方向 [1] 仍然是可接受的。

验证后,将 PR 和 PS 轴返回原点。

Align Pallet Loading Station

1

将托盘装载到装载工位上,在 RAM 处于装载工位的情况下,使用间隙规 25-14354 设置 RAM 货叉的销钉和托盘之间的间隙。 

调整两个装载工位的调平支脚,直到设置好间隙。升高和降低托盘,以确保其平稳进行。 

Setting Up Pallet Stations

1

用手将所有外部调平支脚 [1] 降到地面,然后将每个调平支脚再旋转 1/2 圈 [2]。 

2

请参阅多托盘操作员手册,了解如何使用托盘计划表在机器上加载托盘。

3

将我们提供的接袋置于多托盘冷却液排放盘下方,以用于接收托盘内排放出来的冷却液和切屑。

根据需要清空手提袋。 

使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。  

安装锚点。

安装托盘共用系统防护面板。

3.3 UMC PP - 16/20 工位 - 版本 2

Recently Updated

UMC PP - 16/20 工位 - 版本 2 - 安装


版本 B - 2026 年 6 月

Introduction

以下过程将向您展示如何在下列机床上安装 16/20 工位多托盘交换系统:

  • UMC-500/SS

机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110 版本或更高版本。

托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。

重要:为确保托盘共用系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明

“多托盘”选件共计可容纳 17 个托盘,可通过“多托盘”选项安装在 UMC-500 上。

托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。

UMC-500 必须处于水平状态,然后才能安装多托盘交换系统。请参阅UMC-500 安装程序。

推 [POWER OFF]。

将主电路开关设置为OFF位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

提醒注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 带。

若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作: 

确保在 I/O PCB 上P12连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]  

确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意:操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。

禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘

。


注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。

请参阅 UMC-500 安装 程序。

Pallet Pool Installation Video

本视频演示如何安装 UMC 多托盘交换系统。

注意: 此

服务视频仅供参考,不能代替书面程序。

Leveling Screws Hardware

注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Mating the Pallet Pool

   

1

拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。

在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。 

2

在匹配托盘共用系统之前,从托盘共用系统上卸下交叉撑杆 [1]。

3

将滴盘 [1] 安装在自动窗口的底部,此组件应直接在窗口上滑动。 

4

对于 2022 年 3 月之前制造的机床:

将多托盘交换系统校准块 [2] 安装到主机床底座上。

注意:半径为 [2] 的校准块必须朝 UMC 前部安装,带有平面 [1] 的校准块必须朝机床后部安装。使用三个 SHCS 3/8-16 X 2 和一个 SHCS 3/8-16 X 1 3/8。

将校准杆 [3]安装到托盘交换系统底座。

 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。

移动托盘共用系统组件,使校准臂距校准块 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。

对于 2022 年 3 月之后制造的机床:

将校准杆 [1] 安装到多托盘交换系统底座上。

 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。

移动多托盘交换系统组件,使校准臂距校准块 [2] 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。

5

使用长的托盘千斤顶或叉车将多托盘交换系统移到靠近机床的位置。

在机床背面放置一个标贴,以指示托盘货叉 [2] 应从何处抬起机床 [1]。

注意:让托盘起重器从活动窗所在位置的另一侧提起托盘共用系统。

6

将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。

注意: 带有两个衬套的螺丝扣一侧应安装在多托盘交换系统一侧。

均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂几乎紧紧贴在校准杆上,一旦校准杆距校准块大约 1-2",停止 操作。

调整托盘共用系统的高度, 使校准杆的高度位于校准块的中心, 然后拧紧螺丝扣,使其与校准块齐平。进行此操作时,请 均匀地升高或降低托盘共用系统调平螺钉。

继续均匀地拧紧螺丝扣,直到校准臂紧贴校准块。

一旦校准杆和校准块彼此均匀齐平,松开螺丝扣。

7

卸下将 RAM 货叉固定在装运支架 [1] 上的螺栓 [2]。

8

卸下将装运支架固定到装载工位的硬件 [2],从而卸下装运支架 [1]。

9

打开 [OFF]主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯熄灭。

 注意:出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。

敲击预切检修面板 [1]。

按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。

将 PR 电机编码器电缆(32-0478)连接至 Maincon PCB 通道 15。
将 PS 电机编码器电缆 (32-0484) 连接到 Maincon PCB 通道 16。

将 PR 电机电源线 (32-1644A) 连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

将 PS 电机电源线(32-1648A)  连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

10

Updated

将气枪软管 [1] 连接到多托盘 [2] 下的空气管线。 

将空气软管从多托盘连接到来自润滑油柜的线缆 [3]。

将来自多托盘的空气管道连接到将机床气枪连接到润滑油柜的 T 型接头 [4]。

按照润滑油柜 [5] 中的线路帮助定位 T 型接头。

11

Updated

将液压管路连接至舱盖。托盘夹[1]标有 绿色拉链标记 ,托盘松开[2]标记 红色拉链标记。液压管路应整齐穿过导管。

注意:隔板将快速断开  用于液压软管。夹具侧具有母侧快速断开[3],松开侧具有公侧[4],这是为了避免将软管向后安装。

将 HPU 油位传感器电缆 32-0423 从 HPU 布线到连接器支架 [5]。

12

将 HPU UP/ DWN SOL (电缆 33-1579)  [1] 连接到 P38。

将 HPU THRML PROBE (电缆 32-1804)[2] 连接到P46。

将 HPU PALLET CLMP SOL (电缆 33-1528) [3] 连接到P35 的尾纤。

将 HPU PRESSURE SNSR (电缆 33-2562)【4】 连接到P48 的尾纤。

从 I/O PCB 的 P14 连接器上卸下跳线。

将 PP STATUS SWITCHES (电缆 33-0523)[5] 连接到 P14。

从 I/O PCB 上的 P12连接器上卸下短路块。

将 PALLET CHNGR STATION (电缆 32-0961) [6] 连接到 P12。

将 PALLET ALRAM (电缆 32-0961) [7]  连接到P50。

确保所有托盘共用系统状态支架接头都已插入正确的位置。

把托盘装载工位工作灯 (电缆 33-5838) [8] 连接到工作灯 LVPS 电源。

 注意:将多托盘交换系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。

13

把 HPU PUMP PWR (电缆 33-0429)布置到位于 I/O PCB 铰链门上的 TMD 卡上的P1 。

此图中的其余组件已连接,但此图可用作参考。

Parameters and Settings

1

将主断路器设置到 打开 位置。

推 [POWER ON]。

使所有轴回原点

执行以下操作以启用多托盘交换系统选项。

重要: 如果您在带有多托盘交换系统的 UMC 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。

将设置 382 禁用托盘更换装置 设置为 无。

对于最初未与多托盘交换系统选件一起订购的机床,请将以下出厂参数设置为以下值:

  1. 2128 [:] 多托盘交换系统类型= HPU 提升(带辅助装置)
  2. 40.011(HPU 1 类型)= 按需
  3. 15.019 [:] PR 轴不可见 = 假
  4. 16.019 [:] PS 轴不可见 = 假
  5. 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  6. 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  7. 在电气柜中打开 TMD 卡

注意:机床可能需要重启电源,参数才会显示出来。 

2

查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。

插入 USB Service 密钥并进入维修模式。

按  [DIAGNOSTIC] 转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。

设置以下出厂参数值:

  1. 15.078 PR 轴换刀偏置 =  使用贴花值。
  2. 15.140 PR 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  3. 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  4. 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后回原点。

 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC

中的症状表部分

Base Level Pallet Pool

1

验证是否所有外部支撑腿均未触及地面。

确保托盘共用系统位于 3 个点上,未触碰圆盘的调平脚最接近机床控制柜 [1]。

2

将 RAM 移到机床原点(如果还未做好准备),将气泡水平仪放置在柱塞上并相对于 X & Y 大致水平。 

注意:在不调节悬着的第 4 个调平支脚的情况下,通过调节 3 个调平支脚来进行粗略调平。

Assigning Missing Pallets on Scheduler

1

可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。

本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。

首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。

2

按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。

按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。

3

按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。

注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。

 

Align Pallet Drop Off Station

1

插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。

确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。

按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。

所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。

2

Updated

“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按 [ALTER] 使托盘升降器下降。

对于16 工位多托盘交换系统,

按 [R],然后按 [DELETE] 按钮。对于20 工位多托盘交换系统,按 [V] ,然后按 [DELETE]按钮。 这将使托盘升降器朝向工作站旋转。

按 [F1] 打开自动窗口 [3]。

 

3

Updated

按 [F1] 以打开窗口,然后按 [+Z],手动选择托盘滑动轴将机床中的 RAM 滑到抓取位置。

注意:缓慢点动滑动轴,确保货叉底部离开接收装置铸件。如果货叉未离开铸件,升起多托盘交换系统。

如有必要, 通过按 [-Z] 在托盘恢复页面上选择托盘旋转轴来调整 PR 位置。 

注意:您应该能够通过调整 PR 和 PS 轴来校准多托盘交换系统,如果仅用这两个轴很难对齐,请将 C 轴调整到托盘与货叉边缘齐平的位置。然后将参数 7.310“C 轴托盘偏置”设置为当前位置。托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置。

在多托盘交换系统处于向下位置的情况下,使用间隙计 [1] 25-14354 通过调整多托盘的高度设置间隙。根据间隙规均匀地升高或降低托盘共用系统调平螺钉。

注意::调整间隙时,托盘共用系统仍应仅位于 3 个点上。

 

4

Updated

调整 PR 或 PS 轴,以便叉子销钉在托盘下方正确校准。如图所示,您可以使用提供的垫片 25-14354 [2] 作为直边,将托盘与货叉 [1] 对齐。

按[F2],以松开托盘,然后按 [ALTER] 提起和放下托盘以确保托盘平稳地落在销钉上。继续调整 PR 和 PS 轴,以确保销钉与孔校准。

警告:接收装置上的吹气会产生很大的噪音,建议使用耳塞。

在多托盘交换系统处于所需的 PR 和 PS 位置时,对于 16 工位多托盘交换系统,按 【Recovery】 退出托盘恢复,并转到出厂设置 2313 [:] 架子 R 滑动偏置和 2321 [:] 架子 R 旋转偏置。对于 20 工位多托盘交换系统,请转到 出厂设置 2375 [:] 架子 V 滑动偏置和 2383 [:] 架子 V 旋转偏置。 按 【F2】,将参数值设置为当前轴位置。

从机器上手动拆下托盘。

最后,将第四个调平螺钉放到圆盘上。

5

重新进入 托盘恢复页面,确保托盘松开,然后按 [INSERT] 以将 RAM 返回至多托盘区域。

按 [A] ,然后按 [DELETE] 将 RAM 旋转回其原点位置。

按 [A] 和 [UNDO] 将 RAM 滑回其原点位置。

确认该水平在 X & Y 方向 [1] 仍然是可接受的。

验证后,将 PR 和 PS 轴返回原点。

Align Pallet Loading Station

1

将托盘装载到装载工位上,在 RAM 处于装载工位的情况下,使用装运支架 [1] 设置 RAM 货叉的底部和装载工位之间的间隙。

调节两个装载工位的调平支脚 [2],直到设置好间隙。升高和降低托盘,以确保其平稳进行。 

注意:间隙应均匀地设置在两侧。 

Setting Up Pallet Stations

1

用手将所有外部调平支脚 [1] 降到地面,然后将每个调平支脚再旋转 1/2 圈 [2]。 

2

请参阅多托盘操作员手册,了解如何使用托盘计划表在机器上加载托盘。

3

将我们提供的接袋置于多托盘冷却液排放盘下方,以用于接收托盘内排放出来的冷却液和切屑。

根据需要清空手提袋。 

使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。  

安装锚点。

安装托盘共用系统防护面板。

3.4 UMC-1000 PP 版本 1

Recently Updated

UMC-1000 托盘共用系统 - 版本 1 - 安装


重要提示:Haas 不再销售版本 1 多托盘交换系统,此过程仅供参考。请参见下列程序以获取安装说明。

  • UMC 6 工位托盘交换系统 
  • UMC 8/10 工位托盘交换系统 
  • UMC 16/20 工位多托盘交换系统 

Introduction

以下过程将向您展示如何在 UMC-1000 机床上安装托盘交换系统。

机床上的新一代软件必须为 100.19.000.1110 版本或更高版本。

托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。

重要: 为确保托盘交换系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明

机床中的托盘共用系统选件具有 8 个托盘工位和 1 个托盘。装有托盘共用系统选件的 UMC-1000 上最多可安装 9 个托盘。

托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。

UMC-1000 必须先调平,然后才能安装多多盘。 请参阅 UMC-1000 安装 程序。

若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作:

确保在 I/O PCB 上 P12 连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]

确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意 操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。

禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘

。


注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。

请参阅 UMC-1000 安装程序。

Leveling Screws Hardware

注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Pallet Pool - Remove Shipping Brackets

   

1

拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。

在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。 

2

拆下固定托盘共用系统装运支架 [2] 的螺栓 [1]。

拆除装运支架[2]。

 

Pallet Pool - Placement

1

将托盘共用系统校准块安装到主机底座上。

注意: 半径为 [1] 的校准块必须朝 UMC 前部安装,带有平面 [2] 的校准块必须朝机床后部安装。

将校准杆 [3]安装到托盘交换系统底座。

使用托盘千斤顶的叉车,将托盘交换系统置于主机右侧。

移动托盘共用系统组件,使校准臂距校准块 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。 

在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。 

2

将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。

均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂与校准块接合。

UMC - Version 1 Pallet Pool HPU - Installation

1

如果 HPU 置于多托盘下,则跳过 UMC- 版本 2 多托盘 HPU - 安装 部分。

2

将 HPU 组件 [1] 安装在后部护罩框架 [2] 的顶部。

安装 HPU 安装螺栓 [3]。

3

连接 HPU。

  • 将液压传感器电缆从控制柜连接到 HPU,并连接 HPU 歧管背面的液压传感器。
  • 将托盘交换系统提升电缆和下部电磁阀电缆从控制柜连接到 HPU,并将其连接到位于 HPU 歧管侧面的托盘池提升/下部电磁阀上的线圈。 注意: 将托盘交换系统提升电缆连接到外部线圈,将托盘共用系统下部电缆连接到内部线圈。
  • 将托盘夹具电磁阀电缆从控制柜连接到 HPU,并将其连接到托盘夹具/松开电磁阀上的线圈。 
  • 将 HPU 电源电缆从 HPU 布线到控制柜,并将其连接至 TMD PCB 上的 P1。
  • 将 HPU 油温传感器电缆从 HPU 到控制柜,并将其连接到 SIO PCB 上的 P46。
  • 将 HPU 油位传感器电缆从 HPU 布线到连接器支架[2],然后将其连接到 HPU 油位传感器插头。  

4

将托盘夹具 [1] 和托盘松开 [2] 液压管路从 B 轴和 C 轴组件的背面连接到 HPU 歧管,然后连接到相应的端口。

将托盘共用系统提升 [3] 和托盘共用系统下部 [4] 液压管路从托盘共用系统连接到 HPU 歧管,然后连接到相应的端口。 

注意::下端口是靠近提升/降低缸体边缘的孔。  

UMC - Pallet Pool - Electrical Connections

1

以下程序所述为如何为 UMC-1000 建立电气连接。


 注意: 出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。 关闭 [OFF] 主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯关闭。

敲击预切检修面板[1]。
按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。
将 PR 电机编码器电缆连接至 Maincon PCB 通道 15
将 PS 电机编码器电缆连接到 Maincon PCB 通道 16。
将 PR 电机电源线连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

将 PS 电机电源线连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。

2

从 I/O 板上的 P12 连接器上卸下短路块。

将辅助前面板电缆(P/N 33-0424A) [1]从托盘交换系统中布线,然后将其连接到 I/O PCB 的 P12。

从 P14 的 I/O PCB 处移除跳线 (P/N 33-0527) [2] 将托盘交换系统系统状态电缆 (P/N 33-0427) 布线,并将其连接到 P14 [3]的 I/O PCB。

将托盘警报电缆 [4] (P/N 33-0482) 连接至 P50 处的 I/O PCB。
确保所有托盘交换系统状态支架接头都已插入正确的位置。

 注意: 将托盘共用系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。

Enable Pallet Pool

执行以下操作以在 UMC-1000 上启用托盘共用系统选件。  

重要: 如果您在带有托盘共用系统的 UMC-1000 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。

将设置  382 禁用托盘更换装置 设置为 无。

查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。

插入 USB Service 密钥并进入维修模式。

按 [DIAGNOSTIC] 转至 参数> 出厂 设置选项卡。

设置以下出厂设置值:

  • 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  • 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  • 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  • 15.078 PR 轴换刀装置偏置= 使用贴花值15.140 PR 轴网格偏置= 使用贴花值。
  • 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后归零    
  • 2128 [:]多托盘类型= HPU 提升

 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC/EC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC

中的症状表部分

Assigning Missing Pallets on Scheduler

1

可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。

本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。

首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。

注意::VF-2SSYT 3 工位多托盘用于创建图像,但相同的过程将适用于所有多托盘机床。 

2

按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。

按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。

3

按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。

注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。

 

UMC - Pallet Pool - Leveling and Alignment

1

更换任何托盘前,请使用水平仪[1]大致调平托盘交换系统。第 5 步和第 6 步为更详细的调平说明。

2

插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。

确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。

键入 [PS], 按 [ZERO RETURN] 然后按 [SINGLE]。机床将使 PS 轴归零。

键入  [PR],然后按  [ZERO RETURN], and press [SINGLE]。机床将使 PR 轴归零。

按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。

所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。

3

“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按  [ALTER] ,则调低使托盘升降器位置。

按 [J],然后按 [DELETE] 按钮。这会将托盘升降器旋转至工位 J。

 

4

通过点动方式移动 PS 或 PR 轴来调整托盘共用系统滑块,以便叉子在托盘下方正确对齐。按托盘滑块轴,然后按托盘恢复页面的托盘旋转轴的[-Z]。

将机器臂和托盘延伸至托盘接收器,调整 C 轴以使接收器插销与托盘孔对其。使用 [ALTER] 在 托盘恢复页 直到货盘平稳落到接收器上的销钉上, 记录参数 7.310 的 C 轴位置 。

注意: 托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置

转到 “出厂设置 2136 [:] 架 J 滑动偏移”和“2146 [:] 架 J 旋转偏移”, 并确保这些值与 PS 和 PR 轴的位置匹配(如果未更新值)。

注意::您可以使用提供的间隙计 25-14354 作为直边,以验证侧面与托盘末端齐平。 

5

在多托盘处于向下位置的情况下,使用间隙计[1] 25-14354 通过调整多托盘的高度设置间隙。 有关如何调整高度的更多详细信息,请参见第 6 步。 

货叉上的销钉与货盘表面底部之间的距离应为间隙规的厚度(0.054")在所有 4 个销钉上,要设置间隙,需要调整调平螺钉。  有关如何调整间隙的更多详细信息,请参见步骤 6。 

6

间隙规必须接近销钉和托盘[1]底部。

为此,在相同位置调整与销钉相关的校平螺钉[2]。

例如,当设置左上销的间隙(使用相同的图像方向)时,请调节左上方校平螺丝。继续以相同的方式调整调平螺钉,以调整每个销钉间的间隙。

7

降低支撑支脚,直到其接触地面。 

应抬起托盘起重器。 

按 [INSERT] 按钮返回到滑动起点。

按字母 [A] ,然后按 [DELETE] 按钮。这会将托盘升降器旋转到 A 工位。

选择托盘滑动轴,使用 RJH 采用点动方式慢慢将 PS 轴移向 A 工位。

验证托盘交换系统将在 A 工位提取和放下托盘。

使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。 

注意:如果工位托盘已调整,并且听起来好像托盘已滑入销孔,请调节支脚以确保其平稳就位

安装锚点。

安装托盘共用系统防护面板。

转至“托盘计划表”,然后按 [F3] 将托盘移至远离装载工位处。 

使用装载工位装载剩余托盘。

8

将手提袋放在托盘交换系统冷却液排放托盘下方,以收集从托盘内排出的冷却液。

根据需要清空手提袋。