MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
    27. Українська
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
      • Haasバー送り機 12
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

9 - Autodoor - Troubleshooting

自動ドア - サービスマニュアル


  • 1 - 自動ドア - 概要
  • 2 - 8M自動ドア - 設置
  • 3 - CAN自動ドア - 設置
  • 4 - 自動ドア - LVPS
  • 5 - 自動ドア - ドアエッジセンサー
  • 6 - 自動ドア - ドアトラック
  • 7 - 自動ドア - DCモーター
  • 8 - 自動ドア - メンテナンス
  • 9 - 自動ドア - トラブルシューティング

Go To :

  • 9.1 CAN自動ドアトラブルシューティング
  • 9.2 8M自動ドアトラブルシューティング
Recently Updated

CAN DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - NGC


改訂B - 2025年6月

Introduction

このトラブルシューティングガイドでは、CAN Autodoorのトラブルシューティング方法を説明します。 他のCANシステムのトラブルシューティングについては、 CAN潤滑パネルとスピンドルヘッド -トラブルシューティングガイド を参照してください

部品を交換する前に、以下のCAN自動ドア検査レポートチェックリスト(CAN Autodoor Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。

CAN自動ドア検査レポートチェックリスト(CAN Autodoor Inspection Report Checklist)

次のビデオでは、Smart CANバスと自動ドアのトラブルシューティング方法について説明します。

 注: このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム548 ドアMコードは許可されていません 機械にセルセーフ信号がない、またはライトカーテンが有効になっていません。 ミルM80/M81と旋盤M85/M86のMコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、ロボット統合支援 - NGC参照ドキュメントを参照してください。

アラーム/CANコード

ソフトウェア 100.21.000.1100以前:

アラーム9898.001: CANノードの警告

CANコード [0x43]: CAN NODE WARNING(警告をノードできます)

ソフトウェア100.21.000.1100以降:

アラーム9706または(100.001): 範囲外のコマンド電流をノードできます

CANコード[0x43]

古いファームウェア&パラメーター

最新のソフトウェア、設定ファイル、I/O / CAN AD ファームウェアにアップグレードします。

アラーム9701:ノードID XXノードがI/Oボードからの通信が失われたと報告しました

CANコード[0x01]

古いIOファームウェア。 I/Oファームウェア4.09以上をロードしてください。
接続不良  CANバスコネクタが完全に接続され、終端抵抗が正しく設定されていることを確認してください。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
ドア開放時間の工場出荷時設定が正しく設定されていません。 Smart CAN自動ドアアップグレード手順を参照してください。
モーターがドアトラックに整列していません。 センサーの配置を確認します。以下の自動ドア - ドアの整列セクションを参照してください。
モータープーリーが外れている可能性があります。 モーターカバーを取り外して、プーリーがしっかりと取り付けられているかどうかを確認します。そうでない場合は、プーリーとモーターシャフトを検査し、モーターシャフトとスレッドに赤いロックタイトを塗布します。
7/15/2023より前に製造されたDM/DT/UMC-350機械: 自動ドアがギアをスキップしています。 自動ドアアダプターブラケットを、補強された新しいアダプターブラケット25-14189Bに交換します。 
ドア開放シーケンスの最後に遅延があります。 自動ドアのCANボードファームウェアが、旧バージョンである可能性があります。 診断 > システムタブに移動し、自動ドアバージョンのファームウェアがaV142以降にアップグレードされていることを確認します。
ドアは完全に開きますが、保持および格納しないため、解除時にモーターがドアトラックから飛び出してしまいます。 モーターの不良。

シングルドアマシンの場合は、新しいモーターを取付けて、ドアの保持・格納するかどうかを確認します。保持および格納する場合は、欠陥のあるモーターを交換します。

デュアルドアマシンの場合は、モーターを交換し、モーターが保持・格納するかどうかを確認します。保持および格納する場合は、欠陥のあるモーターを交換します。

ドアトラックが外れています。 トラッククリップが歯形に適切にかみ合っていません。 トラッククリップのサイズが大きくなりました。以下の自動ドアトラッククリップのセクションをチェックして、機械に最新のトラッククリップがあるかどうかを確認します。新しいクリップが必要な場合は、トラッククリップ交換キットを注文し、自動ドアトラック交換手順に従ってください。
ドアを開閉すると、ドアが停止および後退し、"「Auto Door Collision Detected(自動ドアの衝突が検出されました)」"というメッセージが生成されます。 ドアローラーまたはドアに堆積したチップが正しく整列していません。 ドアローラーからチップを取り除きます。ドアが整列し、スムーズに開閉できることを確認してください。
機械の設定ファイルが古くなっています。 Haasポータルから最新の設定ファイルをダウンロードして機械を更新してください。
(2ドアの自動ドアのみ)モーター電源ケーブルが正しくない出力に接続されています。 モーターケーブルがSmart CAN PCBの正しい出力に接続されていることを確認してください。 モーター1はJ6に接続する必要があります。モーター2はJ9に接続する必要があります。以下に示す電気回路図を使用してください。
(2ドアの自動ドアのみ)左右のドアオープンスイッチが、I/O PCBに逆向きに接続されています。 左ドアを開いた際に、I/O PCBの診断画面の左ドア入力のステータスが変わることを確認してください。 I/O PCBのドア入力をチェックしない場合(P41右ドアオープンおよびP42左ドアオープン)。
デュアルドアのみの機械: 開閉時のモーター電流が制限電流を超えています。 デュアルドアのみの機械: 350W電源にアップグレードし、パラメータパッチとIOパッチをインストールします。
アラーム9899 I/OPCB CANの障害および/または 9105 I/O ボードコマンドの実行に失敗しました CANノードのI/O設定が正しくありません。 I/O Config(I/O設定)タブからI/O設定を更新してください。
誤ったCANノードが有効になっています。 工場出荷時の設定9000.001 -> 9031.001が正しく設定されていることを確認してください。アクティブノードのみを有効にする必要があります。
自動ドアCAN PCBに電力が供給されていません。 低電圧電源供給がCAN自動ドアPCBに電力を供給していることを確認してください。
CANノード通信ケーブルが外れています。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。すべてのCAN通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
CANモジュールIDセレクターが正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。IDセレクターを正しく設定してください。機械の電源をオンにします。
CANモジュールの終端が正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。チェーンの最後のノードのみが終端していることを確認してください。機械の電源をオンにします。
CANノードをリセットする必要があります。 9000.001 -> 9031.001を介してCANノードを無効にします。特定のノードを無効にした後、機械が復旧した場合(I/Oページが「X」ではない場合)、ノードを再度有効にすることを試みてください。
アラーム9172 自動ドア衝突  自動ドアが閉じるときに衝突を検出しました。 ドアが閉まるのを妨げている物体がないか確認してください。
ドアローラーレールにチップが蓄積していないか確認してください。
ドアの駆動輪が動かなくなっていたり、ドアの上部との接触が失われたりしていないことを確認してください。
配線が短絡していないか確認してください。

古いファームウェア&パラメーター

最新の ソフトウェア、 設定ファイル、 I/O / CAN AD ファームウェアにアップグレードします。

アラーム 9118 AUTO DOOR DID NOT OPEN(自動ドアが開かなかった) 

または

アラーム 9983  AUTO DOOR DID NOT CLOSE(自動ドアが閉まらなかった)

DC自動ドアが、許可された時間内に開閉しませんでした。 ドアの通路に障害物がないか確認してください。 
ドアローラーレールにチップが蓄積していないか確認してください。
ドアの駆動輪が滑っていないか、ドアの上部との接触が失われたりしていないことを確認してください。
戻り止めが取付けられています。 ドアの戻り止めを取外します。以下の戻り止めの取り外しセクションを参照してください。

古いファームウェア&パラメーター

最新の ソフトウェア、 設定ファイル、 I/O / CAN AD ファームウェアにアップグレードします。
アラーム9829CAN ANALOG OVER LIMIT(CANアナログが制限を超えています) 古いファームウェアとパラメータ 最新の 設定ファイルと I/O/CAN AD ファームウェアにアップグレードする
(旋盤のみ) ドアが引きずられているようです。 モーターアセンブリのピボットピンのプッシュナットが外れました。 (2x)Oリング PN#57-0551 を注文し、以下のプッシュナットの再取り付けセクションに示されるとおり、それらを取り付けてください。
(旋盤のみ) モーターエリアからのガタガタ/研削音。
自動ドアは、完全に開いた後も動作を続けます。 機械は2023年2月から2023年6月の間に自動ドア付きで製造されたか、これらの日付の間にベルトが変更された場合、ベルトに欠陥がある可能性があります。 自動ドアシステムを徹底的に点検してください。すべて正常であることを確認したら、ベルトを交換する必要があります。DC自動ドアトラックの交換 - AD0465を参照してください。
空気圧が85psiを超えていること。 自動ドアモーターまたはエアピストンベルトトラックに緩みや破損がないことを確認します。
 ドアが開いているときに、角度が下がっていないことを確認します。 
エアピストンの調整を確認します。
自動ドアモーターを作動させ、ベルトトラックに正しくかみ合っていることを確認します。

Power Supply Identification

150W CAN Auto Door Power Supply (CAN 自動ドア電源)

電源装置の電源入力は上部にあります [1]。

電源装置の電源出力は下部にあります [2]。

350W CAN Auto Door Power Supply (CAN 自動ドア電源)

電源装置の電源出力は上部にあります [1]。

電源装置の電源入力は下部にあります [2]。

Door Track Clip

トラッククリップのサイズが大きくなりました。機械に最新のクリップがあることを確認してください。

機械クリップが必要な場合は、自動ドアトラックの交換手順に進み、交換用キットを注文してください。

Detent Removal

マシンがアラーム9118、または9983を出力している場合、そしてドアの通路に障害物がない場合に、戻り止めを取付ける場合は、戻り止めを取外す必要がある場合があります。

戻り止めは、ドア [1] の上のシートメタルに取付けられています。 

ハードウェアと戻り止め [2] を、マシンから取外します。

Push Nut Re-Attachment

プッシュナット(PN#46-0043)がピボットピンから外れる場合は、(2x)OリングPN#57-0551を注文してください 。

右の写真のように、プッシュナット[1]を1つ取り、Oリング[2]をプッシュナットの中に入れます。

Oリング付きのプッシュナットをピボットピンに取付けます。

プッシュナットをOリングなしで取付けると、左の画像のようになります。

Oリング付きのプッシュナットを取付けると、右の画像のようにピボットピンが突き出します。

ピボットピンが右の画像のように突き出していることを確認してから、もう一方のプッシュナットを再度取付けます。

Dual Door - 350W Power Supply Upgrade

デュアルドアのみの機械:

デュアルドア付き垂直ミルまたはロングベッド旋盤がドアの開閉に失敗した場合は、すべてのトラブルシューティング手順を実行してください。

マシンが引き続きアラームを発する場合は、Smart CAN自動ドア用にリリースされた新しい電源を取付けてください。

93-3354 CAN AUTODOOR POWER SUPPLY KIT(CAN自動ドア電源キット)2021

注:これは、デュアルドアを備えた機械にのみ適用されます。

注:現在の制限をアップグレードするために必要なパッチ

パラメータパッチ:AD 350W PS CV

IOパッチ:AD 350W PS IO

Auto Door - Data Collection

データ収集工具を使用して、ドアが開いているときのモーターの電流データを収集します。

データ収集工具ファイルと手順書は、HBCサイトでご覧いただけます。

ファイルは次の場所にあります。Service Tab(〔サービス〕タブ) > Documents and Software(ドキュメントとソフトウェア) > Control Software(コントロールソフトウェア) > Next Generation Control(次世代制御) > CAN Auto Door (CAN自動ドア)とE-Vise(E-ビス)

注:機械のソフトウェア、I/O および ADファームウェアは最新版になっていなければなりません。データ収集工具を使用する前に、正しいCANノードを有効にし、すべてのトラブルシューティングを行う必要があります。このデータをサービス通知に含めます。

Auto Door - Door Alignment

トラックをモーターと整列させせるには、ホイールがトラックに完全にかみ合うことが重要です。トラック整列のためにドア整列を犠牲にしないでください。トラックの整列に問題がある場合は、トラッククリップのスロットでトラック自体を調整します。

モーターが上昇したときに、ギアとトラック[1]の間のギャップがドアの移動全体で等しいことを確認します。

モーターがドアの移動全体を通じてトラックと噛み合ったときに、ギアがトラック[2]の中心にあることを確認します。 

モーターがドアの移動全体にわたってトラックと噛み合ったときに、ギアがトラック[2]に対して垂直であることを確認します。 

注記:図は、UMC自動ドアの取り付け時のものです。 

Autodoor Settings

SETTING

説明

使用法

131

自動ドア

この設定がONに設定されるとドアが閉まり、プログラムがM00、M01(オプションストップがONの状態)M02、M30に達するか、スピンドルがターニングを停止したときに、[CYCLE START]を押すと開きます。 

注記:自動ドアボタンの開/閉は、機械にHEパッチがある場合を除き、設定131がON/OFFに設定されているかどうかに関係なくドアを開閉します。

ミル:  M80/M81 自動ドア 開/閉のMコードを使用します。M80/M81(自動ドア開/閉 Mコード)を参照してください。

旋盤: M85/M86 自動ドア 開/閉のMコードを使用します。M85/M86(自動ドア開/閉 Mコード)を参照してください。

注意:  Mコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、ロボット統合支援 - NGC参照ドキュメントを参照してください。

 注意:以下の工場設定は参照用にリストされており、HAAS ファクトリーアウトレットの技術者のみが変更できます。

工場出荷時の設定

説明

使用法

2194 前面ドアの全開スイッチを有効にします (シングルドア)ドアシーケンスの最後に前面ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。

2195

右ドアの全開スイッチを有効にします

(シングルドア)ドアシーケンスの最後に右ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。

2196

左ドアの全開スイッチを有効にします

(シングルドア)ドアシーケンスの最後に左ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。

9009.001

CANノード 9(レガシーの自動ドア)

レガシーのCAN自動ドアの電源が取付けられている場合に有効になります。

9013.001

CANノード13(自動ドア)を有効にする

スマートCAN自動ドアの電源が取付けられている場合に有効になります。

Smart CAN Autodoor Sequences

 注意:次のシーケンスシナリオは、スマートCAN自動ドアにのみ適用されます。

ドア全開スイッチのある開放 シーケンス

  1. モーターを作動させ、タイムアウトを待ちます。
  2. ドアのロックを解除し、タイムアウトを待ちます。
  3. ドアの開放時間が切れるまで
    • 開放電圧でドアを駆動
    • 開放電流でドアを駆動
      • モーターの電流が指令を超えたためにCANノードが保護状態になると、ドアシーケンスが停止します
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
  4. 定着時間が切れるまで
    • 低速開放電圧でドアを駆動
    • 低速開放電流でドアを駆動
      • ドアがエンドストップに当たると、電流が上昇し、CANノードは保護状態になります
        1. CANノードはメインプロセスが完了したことを通知し、時間が切れるまで待機しません。
  5. タイムアウト待ち
  6. 時間の逆モーター
  7. モーターの作動を解除し、タイムアウトを待ちます
  8. 全開スイッチが有効になっている場合
    • スイッチをチェックする
      • 完全には開いていない場合
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります

ドア全開スイッチなしの開放シーケンス

  1. モーターを作動させ、タイムアウトを待ちます。
  2. ドアのロックを解除し、タイムアウトを待ちます。
  3. ドアの開放時間が切れるまで
    • 開放電圧でドアを駆動
    • 開放電流でドアを駆動
      • モーターの電流が指令を超えたためにCANノードが保護状態になると、ドアシーケンスが停止します
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
  4. 定着時間が切れるまで
    • 低速開放電圧でドアを駆動
    • 低速開放電流でドアを駆動
      • ドアがエンドストップに当たると、電流が上昇し、CANノードは保護状態になります
        1. CANノードはメインプロセスが完了したことを通知し、時間が切れるまで待機しません。
  5. タイムアウト待ち
  6. 時間の逆モーター
  7. モーターの作動を解除し、タイムアウトを待ちます

シーケンスを閉じる:

  1. モーターを作動させ、タイムアウトを待ちます。
  2. ドアのロックを解除し、タイムアウトを待ちます。
  3. ドアの閉鎖期限が切れるまで
    • 閉鎖速度でドアを駆動
    • 閉電流でドアを駆動
      • ソフトウェアは報告された電流を監視し、最大時間を超えて制限を超えた場合は、衝突と逆モーターを想定します。
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
      • ファームウェアが250msを超えて指令された電流を検出した場合は、安全な状態に入り、ソフトウェアに信号を送ります。ソフトウェアは衝突と逆モーターを想定します。
        1. M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
        2. 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります
  4. 閉鎖スイッチが見つからない場合
    • M-Code/Robot/APLを介して実行された場合、アラームが発生します
    • 自動ドアボタンを介して実行した場合、メッセージがあります

Electrical Diagrams

Related Content

CANバスシステムTSG
I/Oトラブルシューティング
CANスピンドルヘッドと潤滑パネルTSG
診断データ
ファームウェアの更新
ロボットインテグレーション
Recently Updated

8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - NGC


Introduction

DC Auto Doorは、空気圧シリンダーを使用して駆動車輪をドアに押し込みます。

12ボルトのモーターが車輪CWおよびCCWを駆動して、ドアを開閉します。

機械はタイマーを使用してドアを開けます(P1404/ P2229、P2230)。ドアを閉じるときにはドア閉センサーによりモーターを停止します。

ソレノイドが遮断すると、シリンダーの内部スプリングがアセンブリを持ち上げます。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム548 DOOR M CODES NOT ALLOWED 機械にセルセーフ信号がない、またはライトカーテンが有効になっていません。  ミルM80/M81 と 旋盤M85/M86 のMコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、 ロボット統合支援 - NGC 参照ドキュメントを参照してください。
自動ドアは作動せず、ホイールが回転している ソレノイドに問題があるか、シリンダーが汚れています。 ソレノイドのトラブルシューティングを行い、エアホースとシリンダーを点検します。
自動ドアは作動するが、ホイールは回転しない ドアまたはDCモーターが詰まっています。 DCモーターが詰まっていると、12VDC電源がシャットダウンします。 ドアまたは DCモーターが詰まっていないことを確認してください。
自動ドア12VDC電源供給に問題があります。 AD電源、120VAC入力、12VDC出力を確認します。 電源供給が大きな負荷を感知すると、電源出力が低下する可能性があります。  これは正常です。 ドアの詰まりやモーターの拘束がないかを確認します。
8M PCBに問題がある リレーと接続を点検します。
IO.xml構成ファイルが正しくマップされていない これは、自動ドアが後付けされた場合、またはソフトウェアの更新後に発生する可能性があります。 IO.xmlファイルの出力が正しくマッピングされていない可能性があります。Haasサービスにご連絡ください。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
設定131 自動ドアはオンです。 
ペンダントの側面にある自動ドアボタンを押すと、
または
MDIでM80をコマンドするとき。
メッセージ"無効な機能"が画面に表示されるか、またはアラーム548 ドアMコードは許可されていませんが出ます。
パラメータ 823 [823:]自動ドアタイプが0に設定されています。 パラメータ823 [823:]自動ドアタイプ が正しく設定されていることを確認してください。

5 = シングルDCモーター自動ドア
6 = デュアルDCモーター自動ドア

Input Voltage Inspection

是正措置:

AD電源[1]の電圧を測定します。120 VAC入力と12 VDC出力を確認します。

8M PCB[2]のP2の電圧を測定します。針先プローブ付きのマルチメーターを使用します。電圧は12VDCでなければなりません。

 注意: ケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。

電圧が正しくない場合は、PDIST PCB上でCHCの場合はP35、NGCの場合はP18で電圧を測定します。電圧は12VDCでなければなりません。電圧が正しい場合、ケーブル860に障害があります。電圧が正しくない場合は、PDIST PCBをトラブルシューティングします。

電圧が正しく、モーターに12VDCが供給されているが回転しない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターは6〜12オームの抵抗を示すはずです。

Relay Inspection

是正措置:

 8M PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。

Solenoid

自動ドアが後付けされた後、またはソフトウェアの更新後 IO.xmlファイルの出力が正しくマッピングされていない可能性があります。Haasサービスにご連絡ください。

Auto Door Settings / Parameters

注記:以下のパラメータは変更しないでください。参照としてのみ使用してください。

設定 説明 使用
131 自動ドア この設定は、自動ドアを有効/無効にします

工場設定パラメータ

パラメータ 説明 使用
1404 自動ドアオープンホールド時間(MS) (シングルドア)これは、ドアを開くためにDCモーターがオンになっている時間を指定します。
2229 DCモーターの左ドアの開放時間 (両開きドア)左のドアの高速動作時間を指定します。
2230 DCモーターの右ドアの開放時間 (両開きドア)右のドアの高速動作時間を指定します。
2194 前面ドアの全開スイッチを有効にします。 (シングルドア)ドアシーケンスの最後に前面ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2195 右ドアの全開スイッチを有効にします (シングルドア)ドアシーケンスの最後に右ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2196 左ドアの全開スイッチを有効にします。 (両開きドア)ドアシーケンスの最後に左ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。

設定パラメータ

パラメータ 説明 使用
251 自動ドアオープンエラー時間 これは、モーターがドアを開く動作に許される時間を指定します。この後、アラームが出ます。
823 自動ドアのタイプ 自動ドアのタイプ(タイプ5 = シングルDCモーター自動ドア、タイプ6 = デュアルDCモーター自動ドア)
1405 自動ドア閉ホールド時間(MS) これは、ドア閉鎖スイッチが検知された後、DCモーターがオンのままである時間を指定します。
2091 ホイール接触遅延 モーターを駆動する前に、モーターがトラックに完全にかみ合っていることを確認するために使用されます。
2092 ホイールリリース遅延 モーターの軌道からの噛み合わせ解除前に、モーターが完全に停止していることを確認するために使用されます。

クラシックHaas制御パラメータ

注意: これらのパラメータは、旋盤ソフトウェアバージョン11.26以降を搭載したクラシックHaas制御でのみ使用できます。

パラメータ 説明 使用
1406 自動ドア開出力 自動ドア開M-コードのリレー出力番号
1407 自動ドア閉出力 自動ドア閉M-コードリレー出力番号
1408 自動ドア有効出力 自動ドア作動ソレノイド出力番号
1409 自動ドア開出力 このパラメーターは使用されません。ドアオープンスイッチはありません。制御はパラメーター1404の時間に従ってドアを開きます。

Autodoor Sequences

ドア全開スイッチのある開放シーケンス

  1. リレーをオンにして摩擦ホイールを係合します。
  2. タイマーP2091を待ちます。
  3. ドアモーター閉リレーをオフにします。ドアモーター開リレーをオンにします。
  4. ドアが開くのを待ちます(P1404/P2229、P2230)。
  5. ドアモーター開リレーをオフにします。
  6. タイマーP2092を待ちます。
  7. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。

ドア全開スイッチなしの開放シーケンス

  1. リレーをオンにして摩擦ホイールを係合します。
  2. タイマーP2091を待ちます。
  3. ドアモーター閉リレーをオフにします。ドアモーター開リレーをオンにします。
  4. ドア全開スイッチの信号(P2194/P2195、P2196)を待ちます。
  5. 開放時間 が時間切れになる前にドア全開スイッチが検出されない場合(P1404/P2229、2230)、アラーム(自動的に開く場合)が発生します。
  6. ドアモーター開リレーをオフにします。
  7. タイマーP2092を待ちます。
  8. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。

閉鎖シーケンス

  1. 摩擦ホイール係合リレーをオンにします。
  2. タイマーP2091を待ちます。
  3. ドアモーター開リレーをオフにします。ドアモーター閉リレーをオンにします。
  4. ドア閉スイッチの信号を待ちます。
  5. P251の有効期限が切れる前にドアスイッチが検出されない場合、アラーム(自動的に閉じる場合)が発生します。
  6. タイマーP1405を待ちます。
  7. ドアモーター閉リレーをオフにします。
  8. 該当する場合は、プログラム実行を再開できるようにします。
  9. タイマーP2092を待ちます。
  10. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。

Electrical Diagrams