My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC

サービス ホーム パレットプール - トラブルシューティングガイド - NGC
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

パレットプール - トラブルシューティングガイド - NGC


パレットプール - トラブルシューティングガイド - NGC

- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Lifter Up/Lifter Down I/O Status 4. Load Door I/O Status 5. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

UMCパレットプール、VMCパレットプール、およびECパレットプールには違いがあります。UMCパレットプール(6/8/10/16/20ステーションパレットプールオプション)に関する問題については、このトラブルシューティングガイドを参照してください。

このパレットプールオプションは、次の機械モデルに取り付けることができます。

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS

機械の次世代ソフトウェアは、必ずバージョン100.20.000.1110またはそれ以降を使用します。

パレットプールオプションは、現場でインストールできません。

パレットプールには2つのサーボ軸があります。PR軸はパレットプール サドルを回転させ、PS軸はパレットプールラムを伸縮させてパレットをロード/アンロードします。

それぞれの機械の取り付け方法の詳細については、パレットプールサービスマニュアルのUMC取り付けセクションまたはHMC取り付けセクションを参照してください。

センサー

  1. PPリフターアップ
  2. PPリフターダウン
  3. PR軸ホームスイッチ
 
        4. PP積載ドアが開いています
        5. PPステーションロック

        6. UMCパレットスライドホームスイッチ

注記:EC-400パレットスライドホームスイッチは、ボールスクリューの下にあります。

Symptom Table

「積載ステーションのパレットを戻す」および「反転表示されたパレットを使う」を選択した際に、「パレットなし」メッセージが表示される
兆候 考え得る原因 是正措置

アラーム15.108 軸サーボ過負荷

アラーム15.103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE(軸サーボエラーが大きすぎます)

バインディング変速機 アンプにモーター駆動にかかわる問題が発生している可能性があります。この問題が発生した場合は、当社のサービス部門にご連絡ください。

PS軸またはPR軸をゼロリターンすると、次のアラームが発生します。

アラーム15.103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE(軸サーボエラーが大きすぎます)

アラーム16.103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE(軸サーボエラーが大きすぎます)

ホームセンサーの障害 Diagnostics-MOCON(診断-MOCON)タブに移動し、PRまたはPS軸のホームスイッチ入力を検索します。PRまたはPSセンサーを手動でトリガして、ビットの状態が0から1に変化することを確認します。ビットの状態が変化しない場合は、以下の電気回路図を使用して、どのコンポーネントが故障しているかを判定してください。
パレット交換中に、油圧オイルがパレット位置決めピンから漏れる、または噴出する。   Haasサービスに連絡してください。
アラーム391 機能無効が、M180とM181を指令して生成されます シングルスイッチの自動ウィンドウは個別には指令できません。

 

機能は、パレットプールテンプレートによってコマンドされる必要があります。スタンドアロン機能を取得するには、お客様は自動ウィンドウインストールキットを購入する必要があります。お使いの機械モデルに適用されるADドキュメントを参照してください。

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - 自動ウィンドウ - 取り付け - AD0652

 

UMC 自動ウィンドウ - 取り付け - AD0663

 

VMC - 自動ウィンドウ - 取り付け - AD0669

 

アラーム974 パレットプールスイッチの障害 センサー部にチップが蓄積しています。 パレットリフターダウン/アップセンサーにチップがないか確認し、見つかったものをすべて掃き出します。パレットプールを修復して、再試行してください。センサーを見つけるにはイラストを使用してください。
パレットプール状態の近接センサーがトリガされていません。 パレットリフターダウン/アップセンサーの状態をチェックし、トリガされたときにセンサーが切り替わることを確認してください。センサーの正しい状態を判断するには、下のリフターアップ/リフターダウンI/Oステータステーブルを使用してください。
アラーム975 パレットプールリフター下降のタイムアウト センサー部にチップが蓄積しています。 パレットリフターダウン/アップセンサーにチップがないか確認し、見つかったものをすべて掃き出します。パレットプールを修復して、再試行してください。センサーを見つけるにはイラストを使用してください。
パレットプール状態の近接センサーがトリガされていません。

パレットリフターダウン/アップセンサーの状態をチェックし、トリガされたときにセンサーが切り替わることを確認してください。センサーの正しい状態を判断するには、下のリフターアップ/リフターダウンI/Oステータステーブルを使用してください。 

パレットプールのステータスケーブル(P/N 33-0427)が正しく固定されていることを確認します。以下に示す電気回路図を使用してください。

アラーム977 パレットプールリフターアップタイムアウト 油圧または液量が不足しています。 ポンプがオンになっており、パレットリフターを持ち上げるのに十分な圧力になっていることを確認してください。
パレットリフターのクランプが解除されていません。 パレットリフターの上昇を妨げている機械的な障害物がないか確認してください。
パレットプールアップスイッチまたは配線が損傷しています。 パレットリフターアップセンサーとパレットリフターダウンセンサーが適切に動作しているかどうかを確認してください。センサーの正しい状態を判断するには、リフターアップ/リフターダウンI/Oステータステーブルを使用してください。
アラーム9887 パレットプールリフターが上がっています パレットの回収試行時にリフターが上がっています。 「RECOVERY」と入力して自動復旧を試みるか、リカバリページに入り、リフターに上下するようコマンドを与え、リフターが動作することを確認してください。PPリフターアップ(入力38)をチェックして、正しく動作していることを確認してください。センサーの正しい状態を判断するには、下のリフターアップ/リフターダウンI/Oステータステーブルを使用してください。
アラーム9888 パレットプールリフターが下がっています パレット回収時、またはパレット配置時にリフターが下がっています。 「RECOVERY」と入力して、自動復旧を試みてください。自動復旧が失敗した場合は、リカバリページに入り、リフターに上下するようコマンドを与え、リフターが動作することを確認してください。PPリフターダウン(入力41)をチェックして、正しく動作していることを確認してください。センサーの正しい状態を判断するには、リフターアップ/リフターダウンI/Oステータステーブルを使用してください。
パレットプールに間違った量のパレットが表示されています。 パラメータ740 パレットプールの最大パレット数が正しく設定されていません パラメータ740を正しいパレット数に変更します
パレットプールアップとダウンソレノイドは逆に機能しています  アップとダウンソレノイドケーブルのラベルが間違っています   注文 93-3268 または 93-3268、 正しくラベル付けされたケーブル用のソレノイドケーブルキットを下げて持ち上げます。 
パレットチェンジャーのクランプ/アンクランプ メカニズムが逆に動作します。 油圧ラインが逆になります。 油圧リフトシリンダーと油圧電源ユニットの両端をチェックし、正しく設定されていることを確認します。
パレットクランプ/アンクランプのセンサーが逆になっています。 レシーバーにパレットが付いています。 パレットにクランプとアンクランプを指示します。 [I / O]タブに移動し、入力 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED (パレットチェンジャー パレットアンクランプ状態)、および 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED (パレットチェンジャー パレットクランプ状態)が正しい状態に切り替わることを確認してください。 端子台を確認し、正しく接続されていることを確認してください。
アラーム9889 パレットプール スライダー ドア オープン タイムアウト スライダードアが所要制限時間内に開きませんでした ドアオープンスイッチを妨げるものがないことを確認します。
スイッチを印に合わせて調整し、所定の位置にあるときに切り替わることを確認します。
ソレノイドが適切に機能しているかどうかを確認します。
ドアオープンスイッチを妨げるものがないことを確認します。
アラーム9890  パレットプール スライダードア クローズ タイムアウト スライダードアが所要制限時間内に閉じませんでした
スイッチを印に合わせて調整し、所定の位置にあるときに切り替わることを確認します
ソレノイドが適切に機能しているかどうかを確認します。
アラーム9892 パレットプール スライダードアが開いていない  スライダードアが開いていることが想定される時に、閉じていることが検出されました。 障害物がないか、スライダードアの周囲をチェックしてください
正しいスイッチが正しい場所にあることを確認してください
アラーム9893 パレットプール スライダードアが開いている  スライダードアが閉じていることが想定される時に、開いていることが検出されました。 障害物がないか、スライダードアの周囲をチェックしてください
正しいスイッチが正しい場所にあることを確認してください
パレットが機械に積載されるたびに、パレットスケジューラページにPallet "Missing"(パレットがありません)のメッセージが現れる クランプとクランプ解除スイッチが正しく調整されていません   I/O タブに移動し、入力  25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(パレットチェンジャー パレットアンクランプ状態)、  29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED (パレットチェンジャー パレットクランプ状態)、および出力  44 PALLET CHANGER UNCLAMPED(パレットチェンジャー パレットアンクランプ状態) が正しい状態に切り替わることを確認してください。クランプ/クランプ解除スイッチを正しい状態になるまで調整します。 
アラーム946 APCパレットクランプタイムアウト 
アラーム15.165  PR軸ゼロリターンマージンが小さすぎる 輸送中に機械がシフトした可能性があります グリッドオフセットをやり直し、工具交換オフセットを再設定します。詳細については、Haas Serviceに連絡して、その方法に関する内部手順を確認してください。
アラーム16.165  PS軸ゼロリターンマージンが小さすぎる 輸送中に機械がシフトした可能性があります グリッドオフセットをやり直し、工具交換オフセットを再設定します。詳細については、Haas Serviceに連絡して、その方法に関する内部手順を確認してください。
機械が、ロードとピックアップサイクルの大部分の間ガタつく音がしている 輸送中に機械がシフトした可能性があります 工具交換オフセットを調整する必要があります。詳細については、Haas Serviceに連絡して、その方法に関する内部手順を確認してください。パラメータ2129が「PP_Shelf_ A」に設定されていませんでした USBサービスキーを使用し、サービスモードにします。[DIAGNOSTIC]を押し、 PARAMETERS > Factory(工場)設定タブに移動します。次の工場出荷時設定値2129[:] パレット積載シェルフ = PP_Shelf_Aに設定します。

2023年8月以前に製造されたUMC-1250機械:

パレットがパレット保管ステーションで均一になっていません

パレットのスリップフィット穴の直径が正しくありません。 詳細については、UMC-1250パレットスリップフィット穴径のセクションを参照してください。
パレットの搬出入時、フォークと保管シェルフ間の移動がスムーズでない シェルフ位置の機械的なずれ パレットプールのドロップオフと機械のピックアップを微調整するには、以下のUMC-PP ドロップオフとピックアップの微調整のセクションを参照してください。
輸送中に機械がシフトした可能性があります
パレットプールの有効/無効を設定する際、設定382「パレットプールの無効化」には"none"オプションのみが表示される場合があります。 パラメータ 2128が 
"Not Installed" に設定されているためです。
USBサービスキーを使用し、サービスモードにします。[DIAGNOSTIC]を押し、 PARAMETERS > Factory(工場)設定タブに移動します。次の工場出荷時設定値を設定してください。2128[:] パレットプールタイプ = HPUリフト(UMC-500/750/1000の場合)アシスト付きHPUリフト(UMC-1250の場合)

Lifter Up/Lifter Down I/O Status

機械の状態

PPリフターアップ

入力#38

PPリフターダウン

入力#41

PPパレット上昇

出力#166

PPパレット下降

出力#167

パレットプールリフターが上がっています 1 0 1 0
パレットプールリフターが下がっています 0 1 0 1

Load Door I/O Status

機械の状態

PP積載ドアが開いています

入力#31

PPステーションロック

入力#33

ドアは閉まり、ステーションロックは原点にあります 0 1
ドアは開き、ステーションロックは原点にあります 1 1
ドアは閉まり、ステーションロックは原点にありません 0 0

Electrical Diagrams

パレットプールの入力ステータスとソレノイド出力

                                          

PR/PSスイッチとMainConPCBへのサーボモーター接続