MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide

サービス ホーム 320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド - CHC
Recently Updated Last updated: 04/11/2022

320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド - CHC


320V電源供給(MMPS) - トラブルシューティングガイド - CHC

セクションに移動 1. 概要 2. 電気保安 3. 症状表 4. DCバス 5. 短絡点検 6. REGEN負荷検査 7. 電気回路図 Back to Top

概要

高電圧電源(MMPS-MINIMILL電源)は、サーボアンプの電源です。

3相208VACまたは単相240VAC電源で作動します。入力AC電源を整流し、320〜340VDCをサーボアンプに供給します。

高電圧電源には、ダイナミックブレーキに使用される回生回路も含まれています。

320V電源のタイプ:
 
  1. 69-2000E 320V電源(端子台)CHC 
  2. 32-5557 320V電源(モレックス接続子)CHC / NGC
  3. 32-5566 320V電源(端子台)CHC / NGC
  4. 32-5566A 320V電源(ヒューズ付き端子台)CHC / NGC
    重要:抵抗を使用して32-5566A MMPSを放電しないでください。放電すると、ヒューズが溶断します。 代わりに、HV LEDライトがオフになるまで待ちます。

電気保安

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

症状表

兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム648 DC BUS SHORTED (DCバス短絡) アラーム292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT(高電圧電源供給障害) アラーム160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE(入力ライン電圧低下) DCバスに問題があるか、MMPSが短絡しています。 測定したDC電圧を診断ページと比較します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム 292 「高電圧電源障害」および アラーム647「REGEN LOAD短絡」 REGENに問題があるか、MMPSが短絡しています。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
MMPSの短絡がないかを検査します
アラーム292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT(高電圧電源供給障害) アラーム119 Over Voltage(過電圧) アラーム650 DC Bus Over Voltage(DCバス過電圧) REGENに問題があるか、MMPSに障害があります。 REGEN負荷全体の抵抗を測定します。
ゲージの不正なDCバス電圧表示 入力ライン電圧が低い。  入力ライン電圧を測定し、仕様範囲内かどうかを判断します。 480V機械の場合、変圧器のタップをチェックして、それらが正しい範囲に設定されていることを確認します。
電圧監視ケーブルが接続されていない 電気回路図を使用して、Vmonitorケーブルが接続されていることを確認します。
320V電源が正しい電圧信号を出力していない 320V電源は、100VACごとに約1VDCを生成します。 そうでない場合、ドライブに欠陥があります。 

DCバス

是正措置:

診断DC電圧チェック

  1. [POWER ON]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J4のピン1と2の間のDC電圧を測定します。
  3. 測定された電圧を制御の診断ページのDC VOLTAGEと比較します。測定値は+/-2%にで一致する必要があります。
  4. [POWER OFF]ボタンを押します。
  5. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  6. [POWER ON]ボタンを押します。
  7. 制御の診断ページのDC VOLTAGEを監視します。測定値が一致しない場合、以下の問題の可能性があります。
    • 電圧モニター信号を制御PCBに運ぶケーブルの接続不良。MMPSのJ6コネクタとCHC Maincon/MoconのP17コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。
    • Maincon/MoconのP17の電圧が正しくない場合は、MMPSに障害があります。
    • Maincon/MoconのP17コネクタのケーブルの電圧が正しい場合は、Maincon/Mocon PCBに障害があります。1VDCバスごとに0.01VDCがあります。たとえば、320VDCでは、3.2VDCを示す必要があります。

アンプチェックの短絡による低DCバス

  1. [POWER OFF]ボタンを押します。
  2. MMPSの接続子J3からDCバスケーブルを外します。
  3. [POWER ON]ボタンを押します。
  4. 制御の診断ページでDC VOLTAGEを監視します。
    • DCバスが公称値に戻る場合は、サーボアンプの1つに短絡があります。低抵抗または短絡は、故障したサーボアンプの兆候です。
    • 測定値が一致するにも関わらずアラームが続く場合は、問題はMMPSにあります。

短絡点検

是正措置:

MMPSを点検します。MMPSからすべてのケーブルを外します。

整流器をシャーシチェックに配置します。

  1. メーターを抵抗モード(オーム)に設定します。
  2. 端子1、2、3からシャーシアースをチェックします。測定値が開回路(OL)を示さない場合、MMPSが損傷しています。

整流器をDCバス端子チェックに配置します。

  1. メーターをダイオードテストモードに設定します。
  2. 黒のリード線をJ3ピン2に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2、3を確認します。
  3. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。
  4. 黒のリード線をJ3ピン1に取り付けます。赤いリード線で、J1の端子1、2&3を確認します。
  5. メーターの読み取りが安定するまで待ちます。メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、MMPSが損傷しています。

REGEN負荷検査

是正措置:

REGEN負荷チェック:

  1. メーターを抵抗モード(オーム)に設定します。
  2. REGENコネクタJ5からMMPSから負荷を解除します。
  3. リード間の抵抗を測定します。読み値は9.5〜12.5オームでなければなりません。 REGEN負荷が仕様の範囲内である場合、MMPSに問題がある可能性があります。
  4. MMPSのJ3のピン1とJ5のピン3間の抵抗を測定します。短絡、MMPSの不良の兆候です。

電気回路図

320V電源供給図(32-5566/32-5566A)

320V電源供給図(32-5557)

320V電源供給図(69-2000E)