AD0404
この手順を実行する前に、機械の電源を切り、空気供給を機械から外してください。
注意: この手順では、単一の回転軸にリトラクトライン93-2868を追加する方法を示します。ブースターの位置は異なります。UMC-750SSには、B軸とC軸の両方のブレーキブースターがB軸回転体の後ろに取り付けられています。UMC-750 / Pは、B軸回転体側にブレーキブースターを搭載しています。EC-1600 / ZT / 5AXでは、テーブルの前面にブレーキブースターが取り付けられています。
ロータリーブレーキソレノイド[1]を CALM 戸棚。
プラグ[2]を Normally Closed ソレノイドの(NC)ポートとプッシュツーロックフィッティング[3]の取り付け
対応するブレーキブースター[4]を見つけ、フィッティングアダプター[5]とプッシュツーロックフィッティングを "retract" エアシリンダーのポート[7]。
ソレノイドのNCポートから空気ラインを "retract" エアシリンダーのポート。
給気を機械に接続します。マシンの電源を入れ、回転ブレーキの動作をテストします。