Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009

サービス ホーム 軸潤滑システム - 制限流量グリース - RD0009
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-制限流量グリース


RD0009

軸潤滑システム - 制限流量グリース - RD0009

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

注意: 一部の機械では、グリースリザーバーの場所が異なります。

制限流量グリース潤滑システムは、フレキシブルプラスチックチューブと銅管を通して軸にグリースを送ります。

Identification

図を使用して、潤滑システムの部品を確認します。

注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。

  1. グリースリザーバーアセンブリ - グリースを保管します。
  2. グリースフィルターレンチ - グリースリザーバーを取り外します。
  3. 軸潤滑エアソレノイド - グリースリザーバー[1]を加圧します。
  4. エア潤滑パネルステッカー - 各ソレノイドを接続する色分けされたケーブルを示します。
  5. オイルリザーバー - スピンドルを潤滑する油を保管します。
  6. 空気圧ゲージ - 送気圧力(psiおよびバール単位)を示します。
  7. エアマニホールドアセンブリ - 機械に送気します。

 

メイン分配マニホールド

  1. メイン分配マニホールド - 軸マニホールドにグリースを送ります。
  2. メイン分配マニホールド圧力スイッチ - グリースの供給圧力を監視し、圧力が最小レベルを急激に下回った場合にアラームを生成するために信号をコントロールに送信します。

 

グリースリザーバーは、1000メートルの軸の動きごとに1グリースサイクルの速度で軸を潤滑します。

この潤滑システムを備えた一部の機械では、グリスリザーバーは、軸の24時間の動作ごとに1グリースサイクルの速度で軸を潤滑します。

グリースは、グリースリザーバー[1]からフレキシブルプラスチックチューブを通ってメイン分配マニホールド[2]に移動します。

メイン分配マニホールド[2]は、軸マニホールド[3]にグリースを送ります。

注意:一部の機械では、軸マニホールドの量が異なる場合があります。

注意:各軸には、(4~6個の)リニアガイドトラック[4]と(1個の)ボールナット[5]があります。

グリースは軸マニホールドから銅管を通って移動します。銅管はリニアガイドトラック[4]とボールナット[5]を潤滑します。

注意: ボールナットに通じる銅管1本と、各リニアガイドトラックに通じる銅管1本があります。

 

制限流量グリース潤滑システムは、軸マニホールドに制限フィッティング[1]とアダプターフィッティング[2]を使用します。リニアガイドトラックはアダプターフィッティング[3]を使用します。

注意:アダプターのフィッティングは制限フィッティングよりも小さく、グリースの流れを制限しません。

注意:このシステムの銅管の長さは、同じではありません。

注意: 銅管やフレキシブルプラスチックチューブの長さを変更しないでください。グリースの流れが変わります。