Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145

서비스 홈 공구통과 공기 분사장치(TAB) - 문제해결 가이드 - TG0145

공구통과 공기 분사장치(TAB) - 문제해결 가이드 - TG0145

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

15.3 TAB - 문제 해결

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

공구통과 공기 분사장치(TAB) - 문제해결 안내서


TG0145

개정판 C - 2025년 10월

Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

 
  1. TAB 에어 체크 밸브  - 이 체크 밸브는 절삭유가 CALM 시스템으로 들어가는 것을 방지합니다.
  2. TRP 공기 분사장치 - 이 라인은 공구 교환 중 또는 TRP 언클램프가 활성화될 때 공기를 공급합니다.
  3. TSC 퍼지 밸브
  4. TSC 펌프
  5. 유니언 보정
  6. 아날로그 TSC/TAB 압력 센서

Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

  1. TAB 에어 체크 밸브  - 이 체크 밸브는 절삭유가 CALM 시스템으로 들어가는 것을 방지합니다.
  2. TSC 퍼지 체크 밸브
  3. 공기 분사장치 체크 밸브 
  4. 절삭유 체크 밸브 - 이 체크 밸브는 절삭유 또는 공기가 절삭유 시스템으로 역류하는 것을 방지합니다.  이 체크 밸브 내부에는 스프링과 볼이 있습니다.  
  5. TAB 에어 밸브 - 이 솔레노이드는 TAB이 활성화될 때 켜집니다.
  6. TRP 공기 분사장치 - 이 라인은 공구 교환 중 또는 TRP 언클램프가 활성화될 때 공기를 공급합니다.
  7. TSC 퍼지 밸브
  8. 스핀들 에어 밸브
  9. 아날로그 TSC/TAB 압력 센서
  10. TSC 펌프
  11. 유니언 보정
  12. 고압 TSC 절삭유 호스

Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram

  1. TAB 에어 체크 밸브  - 이 체크 밸브는 절삭유가 CALM 시스템으로 들어가는 것을 방지합니다.
  2. 탭 어셈블리
  3. TRP 공기 분사장치 - 이 라인은 공구 교환 중 또는 TRP 언클램프가 활성화될 때 공기를 공급합니다.
  4. TSC/TAB 유니언 보정
  5. 스핀들 연결에
  6. 드레인 어셈블리
  7. TSC 펌프
  8. 스핀들 에어 밸브
  9. 탭 에어 밸브
  10. TSC 퍼지 밸브
  11. TSC 퍼지 체크 밸브

Symptom Table

에서 머플러를 배출합니다.

증상

가능한 원인

시정 조치

경보 2081 공구 공기 분사장치 압력 낮음

기계에 대한 공기 압력이 충분하지 않습니다.

공기 공급 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. TAB 소비 범위는 8~15cfm(0.226~0.425cmm)입니다. 압력이 30PSI 이하로 떨어지면 경보가 발생합니다.

참고: 소프트웨어 버전이 100.22.000.1000 이상인 기계 압력이 15PSI 아래로 떨어지면 경보가 발생합니다.

공구 오리피스가 너무 큽니다.

공구 오리피스의 크기를 확인합니다. 공구 오리피스에 제한 장치를 추가합니다. 또는 더 작은 직경의 관통 구멍이 있는 풀 스터드를 제한 장치로 추가하십시오.

유니언 결함 보상

보상 TSC 유니언, 특히 피스톤이 고착되지 않았는지 확인하십시오.

TSC 압력 스위치 결함

TAB이 동일한 압력 스위치를 사용하므로 진단 시 LOW TSC 비트를 확인하십시오.

체크 밸브 (스프링 및 볼 체크 밸브만 해당)가 내부에 끼어 있습니다. 아래의 체크 밸브 검사 섹션을 참조하십시오.
2023년 3월 15일에서 2023년 5월 19일 사이에 제작된 VF-소형 및 중형 기계(VF-1~VF-5)에는 새 TAB 체크 밸브에 새 슬롯형 엘보우 피팅이 없을 수 있습니다.

새 TAB 체크 밸브에 새 슬롯형 엘보우 피팅이 있는지 확인하십시오. 새 슬롯형 엘보우 피팅이 설치되지 않은 경우 PN 20-10157 을 주문하여 설치하십시오.

HSG-A 5-24-2023

DC-시리즈 기계의 공구 공기 분사장치(TAB)의 공기 유량이 낮습니다 4/7/2025 - 11/1/2025 사이에 제작된 DC 시리즈 기계에는 TAB 솔레노이드 어셈블리에 0.040" 오리피스 피팅이 있습니다. 솔레노이드에서 오리피스 피팅을 제거하십시오. DC 시리즈 기계의 TAB 솔레노이드는 윤활 패널의 TSC 퍼지 커넥터에 연결됩니다. 오리피스 제거에 대한 아래 섹션을 참조하십시오.
공구 공기 분사장치(TAB)는 절삭유 탱크 과유량을 유발합니다. 절삭유 체크 밸브(스프링 및 볼 체크 밸브만 해당)에 장애가 발생했습니다. 절삭유 체크 밸브 문제를 해결하십시오. 아래의 절삭유 체크 밸브 섹션을 참조하십시오.
절삭유가 TAB 공압 라인을 채우고 CALM 캐비넷TAB 공기 체크 밸브 (스프링 및 볼 체크 밸브만 해당)에 장애가 발생했습니다. TAB 체크 밸브 문제를 해결하십시오. 아래의 탭 에어 체크 밸브  섹션을 참조하십시오.
TAB 솔레노이드가 명령을 받았을 때 작동하지 않습니다.  2019년 6월 이전에 제작된 기계의 경우 I/O 매핑을 업데이트해야 하며 기계에 프로그래밍형 에어/듀얼 프로그래밍형 에어 또는 VF 소형 자동 창 옵션이 있어야 합니다. TAB옵션을 활성화하기 위해 패치를 적용하려면 Haas Service에 문의하십시오.
절삭유 탱크에서 기포가 발견되었습니다. TAB 에어 체크 밸브가 고장났습니다. TAB 에어 체크 밸브 문제를 해결하십시오. 아래의 TAB 에어 체크 밸브 검사 섹션을 참조하십시오.

Coolant Check Valve Inspection

Shuttle & Ball

이 체크 밸브에는 내부에 스프링이 아닌 볼 디플렉터 [2]가 있습니다. 볼 디플렉터는 볼을 한 위치에서 다른 위치로 안내하여 절삭유 또는 TAB 개구부를 차단함으로써 셔틀 역할을 합니다.

절삭유가 밸브로 흘러들어가면 볼이 밀리고 방향 [3]이 틀어집니다. TAB 공기가 밸브로 유입되면 공기와 중력 [4]로 인해 볼이 다시 아래로 밀려납니다.

새로운 셔틀 및 볼 체크 밸브에는 슬롯 [1]이 있는 새로운 엘보우 피팅도 있습니다. 이 엘보우 피팅을 사용하면 소량의 절삭유 또는 공기 압력이 압력 센서를 가압할 수 있습니다.

Spring & Ball

절삭유 압력으로 인해 볼이 튀어 끼이게 되어 체크 밸브가 막힐 수 있습니다.  체크 밸브가 작동하지 않으면 TAB의 공기가 절삭유 시스템을 통해 뒤로 흘러 절삭유 탱크 넘침 및/또는 기포가 발생할 수 있습니다. 

시정 조치:

체크 밸브를 분해하여 변형이 있는지 안으로 검사합니다. 볼이 스프링 안에 갇혀 있지 않은지 확인하십시오. 그런 경우, 스프링이 피팅의 카운터싱크 쪽으로 볼을 밀게 됩니다.

TAB Air Check Valve Inspection

TAB 공기 체크 밸브 [1]에 장애가 발생하고 TSC가 켜지면 TSC 펌프의 절삭유가 TAB 공기 라인을 통해 솔레노이드로 역류하여 머플러를 배출합니다.


시정 조치

TAB 에어 체크 밸브를 교체하십시오.

DC-Series Through Tool Air Blast

DC-시리즈 TAB 옵션:

TSC 퍼지 솔레노이드 어셈블리[2]에서 0.040" 오리피스 피팅[1]을 제거하십시오. 오리피스는 체크 밸브 [3] 뒤에 있습니다.

오리피스를 제거한 후 TAB 옵션을 다시 테스트하십시오.

Electrical Schematic

1

TAB 솔레노이드 출력:

진단으로 이동하여 다음과 같이 확인합니다.

  • 공기 분사장치가 트리거되고 출력 43 관통 공기 분사장치 유니언이 1 [1]이어야 하며 TAB 아이콘이 나타납니다 [2]
  • 공기 분사장치 정지, 출력 43 관통 공기 분사장치 유니언은 0이어야 합니다.

TAB가 여전히 예상대로 작동하지 않으면 솔레노이드 어셈블리 사이의 연결을 확인하십시오. 솔레노이드 어셈블리가 P35의 I/O 보드에 연결되는 공기 및 윤활 케이블  33-9085F 에 연결되어 있는지 확인하십시오.

케이블이 연결된 상태에서 미세 팁 프로브를 사용하여 핀 35.20 TAB과 핀 35.19 접지 사이의 판독 값을 확인하여 TAB이 받는 전압의 양을 측정하십시오. 예상 전압은 약 110-120VAC이어야 합니다.

2

TAB 아날로그 센서 입력:

진단으로 이동하여 다음과 같이 확인합니다.

  • 공기 분사장치가 트리거되면 A-입력 7 HPC TSC 압력 값이 증가해야 합니다.

TSC 압력 센서가 여전히 예상대로 작동하지 않으면 연결을 확인하십시오.  압력 센서가 P39에서 I/O 보드에 연결되는 M12 케이블에 연결되어 있는지 확인하십시오. TSC 아날로그 압력 연결은 핀 39.21이고 아날로그 접지 연결은 핀 39.27입니다.

3

멀티미터로 TAB 아날로그 압력 센서를 테스트하는 방법:

스핀들 헤드 입력 브래킷에 액세스하려면 스핀들 헤드 판금 패널을 제거해야 합니다. 머신의 전원이 켜져 있고 유휴 상태여야 합니다. M12 - 2x2 TAB 압력 센서 케이블을 찾습니다. 스핀들 헤드 입력 브래킷에 플러그가 꽂혀 있는 상태에서 미세 팁 프로브를 사용하여 핀 사이의 판독값을 확인합니다. 정확한 판독값은 아래 표를 참조하십시오. 값이 범위 내에 있지 않으면 TAB 센서에 결함이 있을 수 있습니다.

빨간색 멀티미터 리드 블랙 멀티미터 리드 예상 판독값
핀 2 핀 1 4.75VDC ~ 5.25VDC
핀 3 핀 1 0.490VDC ~ 0.510VDC(기계가 유휴 상태일 때)

TAB Test

1

TAB 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

오리피스 가 있는 공구를 스핀들에 삽입하십시오.

MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

M73;

G04 P5.;

M74;

G04 P3.;

M99;

M73이 TAB를 시작합니다. M74가 TAB를 중지합니다.

TAB를 수동으로 조작합니다.

[SHIFT]을(를) 누르십시오. [AUX CLNT]를 누르십시오.

공구 공기 분사장치가 시작됩니다.

 [SHIFT]를 누르십시오. [AUX CLNT]를 누르십시오.

공구 공기 분사장치가 중지합니다.