Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145

サービス ホーム スルーツールエアーブラスト(TAB) - トラブルシューティングガイド - TG0145

スルーツールエアーブラスト(TAB) - トラブルシューティングガイド - TG0145

- 原因に移動 - Back to Top

15.3 TAB - トラブルシューティング

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

スルーツールエアーブラスト(TAB) - トラブルシューティングガイド


TG0145

改訂C - 2025年10月

Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

 
  1. TABエアチェック弁 - このチェック弁は、クーラントがCALMシステムに入るのを防ぎます。
  2. TRPエアブラスト - このラインは、ツール交換中または TRP アンクランプが有効化されているときに空気を供給します。
  3. TSCパージバルブ
  4. TSC ポンプ
  5. ユニオンの補正
  6. アナログ TSC/TAB 圧力センサー

Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

  1. TABエアチェック弁 - このチェック弁は、クーラントがCALMシステムに入るのを防ぎます。
  2. TSCパージチェック弁
  3. エアブラストチェック弁 
  4. クーラントチェック弁  - このチェック弁は、クーラントまたは空気がクーラント システムに逆流するのを防ぎます。 このチェック弁の内部にはスプリングとボールがあります。  
  5. TABエアバルブ- このソレノイドは、TAB がアクティブになるとオンになります。
  6. TRPエアブラスト - このラインは、ツール交換中または TRP アンクランプが有効化されているときに空気を供給します。
  7. TSCパージバルブ
  8. スピンドルエアバルブ
  9. アナログ TSC/TAB 圧力センサー
  10. TSC ポンプ
  11. ユニオンの補正
  12. 高圧TSCクーラントホース

Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram

  1. TABエアチェック弁 - このチェック弁は、クーラントがCALMシステムに入るのを防ぎます。
  2. TABアセンブリ
  3. TRPエアブラスト - このラインは、ツール交換中または TRP アンクランプが有効化されているときに空気を供給します。
  4. TSC/TABユニオンの補正
  5. スピンドル接続へ
  6. ドレンアセンブリ
  7. TSC ポンプ
  8. スピンドルエアバルブ
  9. TABエアバルブ
  10. TSCパージバルブ
  11. TSCパージチェック弁

Symptom Table

兆候

考え得る原因

是正措置

アラーム2081 LOW TOOL AIR BLAST PRESSURE(工具のエアーブラスト圧力が低下しています)

機械への空気供給が不十分です

空気供給要件を満たしていることを確認してください。TABの消費量は8〜15cfm(0.226〜0.425cmm)の範囲です。圧力が30PSIを下回ると、アラームが発生します。

注記:ソフトウェアバージョンが100.22.000.1000以降であるソフトウェアの場合、圧力が15 PSIを下回るとアラームが発生します。

工具のオリフィスが大きすぎます

工具のオリフィスのサイズを確認してください。工具のオリフィスにリストリクタを追加してください。または、リストリクタとして、より小さな直径のスルーホールを備えたプルスタッドを追加してください。

補正ユニオンに欠陥があります

補正TSCユニオン、特にピストンが動かなくなっているかどうかを確認してください

TSC圧力スイッチの欠陥

TABは同じ圧力スイッチを使用しているため、診断でLOW TSCビットを確認してください。

チェック弁(スプリングとボールチェック弁のみ)が内部で動かなくなっています。 以下のチェックバルブ検査セクションを参照してください 。
2023/3/15~2023/5/19に製造されたVF-小型および中型機械(VF-1~VF-5)には、新しいTABチェック弁に新しい長穴エルボ取付金具がない場合があります。

新しいTABチェック弁に新しい長穴エルボ取付金具があるかどうかを確認します。新しい長穴エルボ取付金具が取り付けられていない場合は、PN 20-10157 を注文して取り付けます。

HSG-A 2023年5月24日

DCシリーズ機械でのツールエアーブラスト(TAB)のエアフローが弱い場合 DCシリーズ機械のうち、2025年4月7日から2025年11月1日までに製造された機械には、TABソレノイドアセンブリに0.040インチのオリフィスフィッティングが取り付けられています。 ソレノイドからオリフィスフィッティングを取り外します。DCシリーズ機械のTABソレノイドは、潤滑パネルのTSCパージコネクタに接続されています。オリフィスの取り外しについては、以下のセクションを参照してください。
工具エアブラスト(TAB)により、クーラントタンクがオーバーフローします。 クーラントチェック弁(スプリングボールチェック弁のみ)が故障しました。& クーラント チェック弁のトラブルシューティングを行います。以下のクーラントチェック弁セクションを参照してください 。
クーラントはTAB空気圧ラインを満たし、CALMキャビネットのマフラーを吹き飛ばします 。 TABエアチェック弁(スプリングボールチェック弁のみ)が故障しました。 TABチェック弁のトラブルシューティングを行います。以下のクーラントチェック弁検査セクションを参照してください 。
TABソレノイドがコマンドされたときに作動しない。 2019年6月より前に製造された機械については、I/Oマッピングを更新する必要があり、その機械にはプログラマブルエア/デュアルプログラマブルエアまたはVF小型自動ウィンドウオプションがあります。 Haas Serviceに連絡して、TABオプションを機械に適用してもらいます。
クーラントタンクに気泡が観察されました。 TABエアチェック弁が故障しています。 TABエアチェック弁のトラブルシューティングを行います。以下のTABエアチェック弁検査セクションを参照してください。

Coolant Check Valve Inspection

Shuttle & Ball

このチェック弁には、スプリングではなく、内側にボールデフレクタ[2]があります。ボールデフレクタは、クーラントまたはTABの開口部をブロックすることにより、ある場所から別の場所にボールを循環させることでシャトルとして機能します。

クーラントが弁に流れ込むと、ボールは押し出されて移動します。[3]。TABエアが弁に流れ込むと、空気と重力の両方によりボールは元の場所に戻ります[4]。

新しいシャトルとボールチェック弁には、スロット付きの新しいエルボ継手もあります[1]。このエルボ継手により、少量のクーラントまたは空気圧を通し、圧力センサーを加圧できます。

Spring & Ball

クーラントの圧力により、ボールがバネに押し込まれてトラップされ、チェック弁が機能しなくなります。 チェック弁が正常に機能しないと、TABからの空気がクーラントシステムを通って逆流し、クーラントタンクがオーバーフローおよび/または沸騰する可能性があります。 

是正措置:

チェック弁を分解し、変形がないか目視検査します。ボールがスプリング内に閉じ込められていないことを確認してください。閉じ込められている場合、スプリングはフィッティングのカウンターボアシンクにボールを押し付けます。

TAB Air Check Valve Inspection

TAB空気チェック弁[1]が故障してTSCがオンになると、TSCポンプからのクーラントはTABエアラインを通ってソレノイドに逆流し、マフラーを吹き出します。


是正措置:

TAB空気チェック弁を交換してください。

DC-Series Through Tool Air Blast

DCシリーズTABオプション:

TSC洗浄ソレノイドアセンブリ[2]から、0.040"のオリフィスフィッティング[1]を取り外します。オリフィスはチェック弁[3]の後に位置しています。

オリフィスを取り外した後、TABオプションを再度テストします。

Electrical Schematic

1

TABソレノイド出力:

 DIAGNOSTICS(診断)に移動し、次の点を確認します。

  • エアーブラストがトリガされ、出力43スルーエアーブラストユニオンの値は1 [1]で、TABアイコン[2]が表示されます
  • エアーブラストが停止します。出力43スルーエアーブラストユニオンは0である必要があります。

それでもTABが想定どおりに機能しない場合は、ソレノイドアセンブリ間の接続を確認してください。ソレノイドアセンブリが、エアおよびI/OボードのP35にプラグで差し込まれている潤滑ケーブル 33-9085F に接続されていることを確認します。

ケーブルが接続されている状態で、先端の細いプローブを使用して、ピン35.20 TABとピン35.19アースの間の読み取り値をチェックし、TABが受け取る電圧量を測定します。電圧は110〜120VAC程度である必要があります。

2

TABアナログセンサー入力:

 DIAGNOSTICS(診断)に移動し、次の点を確認します。

  • エアーブラストがトリガされます。A-Input 7 HPC TSC圧力の値が増加するはずです。

それでも TSC 圧力センサーが想定どおりに機能しない場合は、接続を確認してください。 圧力センサーが、P39のI/Oボードに差し込まれているM12ケーブルに接続されていることを確認します。TSCアナログ圧力接続はピン39.21で、アナログアース接続はピン39.27です。

3

TABアナログ圧力センサーをマルチメーターでテストする方法:

スピンドル ヘッド入力ブラケットにアクセスするには、スピンドル ヘッドのシート メタル パネルを取り外す必要があります。機械の電源をオンにし、アイドリング状態にしてください。2x2 TAB圧力センサー ケーブルをM12 に挿します。ケーブルをスピンドル ヘッドの入力ブラケットに差し込んだまま、先端の細いプローブを使用してピンの間の読み取り値を確認します。正しい読み取り値については、下の表を参照してください。値が範囲内にない場合、TABセンサーが故障している可能性があります。

赤のマルチメーターリード 黒のマルチメーターリード 正しい読取り値
ピン2 ピン1 4.75VDC~5.25VDC
ピン 3 ピン1 0.490VDC~0.510VDC (機械はアイドリング状態)

TAB Test

1

TABシステムが正しく作動することを確認します。

オリフィス付きのツールをスピンドルに挿入します。

このコードはMDIモードで操作します:

M73;

G04 P5.;

M74;

G04 P3.;

M99、

M73でTABがスタートし、M74でTABが停止します。

TABを手動で操作します:

[SHIFT]を押します。 [AUX CLNT]を押します。

ツールエアブラストが始まります。

 [SHIFT]を押します。 [AUX CLNT]を押します。

ツールエアブラストが停止します。