High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502

サービス ホーム 手順 高圧フラッドクーラント(HPFC) - 取り付け - AD0502

高圧フラッドクーラント(HPFC) - 取り付け - AD0502

- セクションに移動 - Back to Top

13.2 HPFC - 取り付け

Recently Updated Last updated: 11/07/2025

高圧フラッドクーラント(HPFC) - 取り付け


AD0502

Introduction

この手順では、TSCあり、TSC対応、TSCなしで高圧フラッドクーラントを取り付ける方法について説明します。

前提条件: 

HPFCを実行するには、ソフトウェアバージョン100.20.000.1010が必要です。まだアップグレードしていない場合は、このバージョンにアップグレードしてください。

注:補助フィルターは、  直接HPFCポンプに配管できません。 TSCシステムにのみ配管できます。

この手順は、下の表のミル キットに該当します。表を使用して、必要とされる適切なアップグレード キットを決定します。

アップグレードタイプ 該当するキット
HPSCアップグレード、TSC 300/1000使用 93-1000705: 標準からHPFCフィールドインストールキットすべてのマシン
HPFCアップグレード、TSC対応
HPSCアップグレード、TSCなし
HPFCアップグレードVFDクーラント、TSCなし

93-1000704:VFDからHPFC 3フィート PWRケーブル後付けキット

93-1000706:VFDからHPFC 23フィート PWRケーブル 後付けキット

93-1000707:VFDからHPFC 14フィートPWRケーブル後付けキット

HPFCアップグレードVFDクーラント、TSC 300/1000使用
HPFCアップグレードVFDクーラント、TSC対応
2020年7月~12月の間に発送されたHPFCポンプは、現在生産されているHPFCポンプにアップグレードされます。 93-3380: HPFCレトロフィットキット

注記:このキットをアップグレードに使用する場合は、手順5に進みます。
2020年の7月から12月にかけて製造したアセンブリのポンプが故障した場合は、アセンブリ全体を交換する必要があります。 30-12691A: VFDからHPFC 3フィートPWR後付けキット

Installation

1

を押します。[POWER OFF]メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

電気キャビネットのドアを開きます。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

 危険: 機械の電源を切った後、制御キャビネット内で作業を行う前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

2

図に示すように、クーラントフィルターキャップ[1]を新しいもの[2]に交換します。

止めねじにアレンキー用の六角ポートがない場合は、2個のジャムナット(5/16インチ-18)を使用し、止めねじをフィルターハウジングから約0.70インチ(17.7mm)戻します。  

注記:ロックタイトを止めねじから緩めるには、いくらか熱を加える必要がある場合があります。

3

標準クーラントポンプを取り外します。画像[1]は、TSCオプションが組み込まれる様子を示しています。画像[2]は、TSC対応/TSCなしの構成を示しています。

4

高圧フラッドクーラント(HPFC)ポンプを取り付けます。画像[1]は、TSCオプションが組み込まれる様子を示しています。画像[2]は、TSC対応/TSCなしの構成を示しています。

5

標準ポンプをHPFCに変換、または既存のHPFCを最新型にアップグレードします

図に示されるとおり、HPFCポンプ[A]からのホースを配管します。

エアホース[1]は、潤滑パネルのTRPソレノイドから出て、エアシリンダーに接続します。

ティーフィッティング[5]と1/4プッシュ接続フィッティング[4]を、TRPソレノイド[3]に取り付ける必要があります。次に、エア ホース[1]を、プッシュ接続フィッティング[4]に接続します。

HPFCからの出力ホースは、フィルター[2]に送られます。

注記:TSCを搭載したマシンは以前、紫のエアラインがTSCポンプとHPFCポンプの間で分割されていましたが、現在はそうではなく、図に示すように、HPFCポンプをTRPソレノイド[3]に接続する必要があります。

*スルースピンドルクーラント* - 後付け - TSC対応ではない - NGC

6

TSCに対応していないマシンについては、このTSC手順を参照してください。

7

VFDクーラントからHPFCへのアップグレード

VFDクーラントシステムからHPFCにアップグレードする場合は、クーラント接続ブラケットの現在のケーブルを取り外し、[1]に示されるように付属のケーブルと交換します。

新しいケーブルをブラケットからI/O P29に配線します。

注意: VFDはもはや使用されません。ドライブを無効にするには、パッチが必要です。パッチについては、サービス部門にお問い合わせください。

オプション - 有効化コード + パッチ - NGC

8

リンクをご参照のうえ、取り付けに関連するパッチを確認およびロードしてください。