Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

ミル - スピンドル - プログラム(慣らし運転、ウォームアップ、試運転)


RD0064

改訂A - 2025年7月

Run-In Program

このプログラムは、機械のインストール時に機械を使用する前に試行する必要があります。サイクルタイム:2時間 このプログラムは、すべてのタイプのスピンドルに使用できます。

注記:スピンドル交換後、プログラムの実行前に ミル - スピンドル振動 - 許容値 に従ってミルスピンドル振動試験を実行します。

スピンドル慣らしプログラムのために、スピンドルに工具ホルダーを置くことをお勧めします。

10,000RPM以上のスピンドルの場合、ウォームアッププログラムを実行するときは、スピンドルで常に平衡グレードの工具(平衡グレードがANSI S2.19のG2.5以上)を使用する必要があります。

クラシックHaas制御の場合:

スピンドル試運転プログラム-O02021(NCファイル)

次世代制御:

O09221 Spindle Run-In. このプログラムは、O09000フォルダー内にあります。

Warm-Up Program

すべてのHaas機械にはウォームアッププログラムが含まれています。スピンドルが(4)日以上使用されていなかった場合、または最初にゆっくりと速度を上げることをせずにスピンドルを高速で操作したい場合は、このプログラムを使用してください。

 注意: スリープモードプログラム後にスピンドルウォームアッププログラムを動作させるプログラムを作成できます M95。 M95 の動作については、マニュアルを参照してください。

スピンドルのウォームアッププログラムの際には、スピンドルに工具ホルダーを付けることをお勧めします。

10,000RPM以上のスピンドルの場合、ウォームアッププログラムを実行するときは、スピンドルで常に平衡グレードの工具(平衡グレードがANSI S2.19のG2.5以上)を使用する必要があります。

クラシックHaas制御の場合:

スピンドルウォームアッププログラム - O02020(NCファイル)

次世代制御:

Spindle Warm-Up Program - O09220. このプログラムは、O09000フォルダー内にあります。

CM-1 50Kウォームアッププログラム(NCファイル)

 

Mill - Spindle - Break-in Program

スピンドル試運転プログラムは、新しいスピンドルが取り付けられたときに実行する必要があります。適切なプログラムをコピーしてNotepadに貼り付け、.txtファイルとして保存します。マクロ変数#100は、NGC制御とClassic制御のどちらを使用しているかによって異なります。必ず値を確認してください。 NGC#100 =#32008およびClassic Control#100 =#6631。

作業している機械にマクロがない場合は、マクロバージョンの下のプログラムのバージョンを参照し、手動でMDIにプログラムします。

プログラムを実行する前に、スピンドル潤滑システムが機能していることを確認してください。ミルスピンドルを10,000 RPM以上で操作する場合、スピンドルのツールホルダーには、G2.5以上の平衡工具を付ける必要があります(ANSI S2.19)。慣らしプログラムを実行した後、スピンドルの温度は、スピンドルに楽に手を置ける程度であるべきです。

(マクロでスピンドル試運転を実行)

#100= #32008(COLDFIRE は #100=#6631 を作成します。最高スピンドル速度

#101 = [#100 * 0.5](1/2最大速度)

#500= 0(ゼロカウンター)

G59

IF [ #100 EQ 30000] GOTO141

(ステップ1、1000RPMで10分間)

S1000 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 1(ステップ1で作成)

GOTO142

N141

(ステップ2、500RPMで40分間)

S500 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.66] DO1(タイマーが40分になるのを待ちます)

END1

#500 = 2(ステップ2で作成)

N142

(ステップ3、最大速度の半分で10分間)

S [#101] M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 3(ステップ3で作成)

(ステップ4、最大速度で1分間)

S [#100] M03

G04 P60.

#500 = 4(ステップ4で完了)

IF [ #100 GE 30000] GOTO143

(ステップ5、10RPMで30分間)

S10 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 5(ステップ5で完了)

GOTO144

N143

(ステップ6、10RPMで30分間)

S10 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 6(ステップ6で完了)

N144

(ステップ7、 最大速度で1分間)

S [#100] M03

G04 P60.

#500 = 7(ステップ7で完了)

IF [ #100 GE 30000] GOTO145

(ステップ8、10RPMで30分間)

S10 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 8(ステップ8で完了)

GOTO146

N145

(ステップ9、10RPMで30分間)

S10 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 9(ステップ9で完了)

(ステップ10、500RPMで30分間)

S500 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 10(ステップ10で完了)

N146

(ステップ11、最大速度の半分で30分間)

S [#101] M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 11(ステップ11で完了)

(ステップ12、最大RPMで30分間)

S [#100] M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 12(ステップ12で完了)

IF [ #100 GE 30000] GOTO147

(ステップ13、1000RPMで10分間)

S1000 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 13(ステップ13で完了)

(ステップ14、10RPMで30分間)

S10 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(タイマーが30分になるのを待ちます)

END1

#500 = 14(ステップ14で完了)

N147

(ステップ15、500RPMで10分間)

S500 M03

#3002=0.(アワーカウンターをリセット)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(タイマーが10分になるのを待ちます)

END1

#500 = 15(ステップ15で完了)

M30(プログラム終了およびリセット)

マクロなしのミルスピンドル試運転(機械の最大速度あたりの速度を入力):

スピンドル試運転プログラム(30Kスピンドルについては、以下のセクションを参照してください):

S1000 M03(1000RPMで10分間)

G04 P60 L10

S[最大速度の50%] M03(最大速度の50%で10分間)

G04 P60 L10

S[最大速度] M03(最大速度で1分間)

G04 P60.

S10 M03(10RPMで30分間)

G04 P60 L30

S[最大速度] M03(最大速度で1分間)

G04 P60.

S10 M03(10RPMで30分間)

G04 P60 L30

S[最大速度の50%] M03(最大速度の50%で30分間)

G04 P60 L30

S[最大速度] M03(最大速度で30分間)

G04 P60 L30

S1000 M03(1000RPMで10分間)

G04 P60 L10

S10 M03(10RPMで30分間)

G04 P60 L30

M30(プログラム終了およびリセット)

30K スピンドルの場合:

S500 M03(500RPMで40分間)

G04 P60 L40

S[最大速度の50%] M03(最大速度の50%で10分間)

G04 P60 L10

S[最大速度] M03(最大速度で1分間)

G04 P60.

S10 M03 (10RPMで10分間)

G04 P60 L10;

S[最大速度] M03(最大速度で1分間)

G04 P60.

S10 M03 (10RPMで10分間)

G04 P60 L10

S500 M03(500RPMで30分間)

G04 P60 L30

S[最大速度の50%] M03(最大速度の50%で30分間)

G04 P60 L30

S[最大速度] M03(最大速度で30分間)

G04 P60 L30

S500 M03(500RPMで10分間)

G04 P60 L10

M30(プログラム終了およびリセット)