Geometry Guide - UMC - Series

서비스 홈 방법 절차 Geometry Guide - UMC - Series

Geometry Guide - UMC - Series

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

8.1 형상 안내서

Recently Updated Last updated: 11/23/2021

형상 가이드 -UMC 시리즈


Introduction

  1. 스핀들 헤드
  2. 램
  3. 새들
  4. 브리지
  5. 베이스
  6. C축 회전
  7. B축 회전

시작하기 전에 공장 출하 설정인 아래의 파라미터 또는 설정 값을 기록하십시오. 조정하는 동안 이 값을 0으로 설정한 다음, 완료되면 원래 값으로 재설정해야 합니다. 값은 양수 또는 음수일 수 있습니다.

  • 기존의 Haas 제어(CHC) 파라미터 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • 차세대 제어 (NGC) 설정 254 (5 Axis Rotary Center Distance)

필요한 툴링 및 키트 :

  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181 - CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192 - LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *

링크를 클릭하면  UMC-750 레벨링 및 정렬 비디오를 보실 수 있습니다.

*  : 사전 재부팅 시리즈에서만 사용됩니다. 

Level the Machine

1

기계 높이를 설정하십시오:

X 및 Y축을 원점 위치로 이동하십시오.

중간 수평 조절 나사[2와 5]를 풀어서 무게를 지탱하지 않도록 하십시오.

바닥 위 4개의 모서리 수평 조절 나사 3"(76.2 mm)에 기계를 놓습니다.

2

기계 황삭 수평 조절:

수평 조절 나사 #4를 돌립니다.

X축 볼스크루 베어링 지지대 근처의 X축 선형 가이드에 화강암을 놓습니다.

화강암 위에 X축과 평행하게 기계 수평을 설정합니다.[1]

기계가 X축 수평을 맞출 때까지 수평 조절 나사 #6을 조절하십시오.

화강암 위에 X축에 수직인 기공사 수평을 설정합니다.[2]

기계가 Y축에 수평이 될 때까지 수평 조절 나사 #3을 조절하십시오.

수평 조정 나사 #4가 수평 조절 패드에 닿을 때까지 아래로 돌립니다.

3

X축 롤 조절:

T-2192와 T-2181을 조립하십시오.

Y축을 이동거리 중간으로 이동합니다.

스핀들 측면에 T-2192를 놓습니다.

T-2181의 버블이 읽을 수 있는 범위 내에 있는지 확인하십시오.

그렇지 않은 경우, T-2192를 매그네틱 베이스에 고정시키는 볼트를 풀고 필요에 따라 어댑터를 이동하십시오.

X축을 좌우로 조그하고 X축 롤을 측정하십시오. 원점 위치, 중간 및 이동거리 끝에서 판독을 합니다.

원점 위치 판독값과 이동거리 끝의 판독값 사이에 편차가 없을 때까지 수평 조절 나사 #4를 조절하십시오.

참고: T-2181의 버블이 병 중간에 있을 필요는 없습니다. 판독 가능한 범위 내에만 있으면 됩니다.

4

중간 수평 조절 나사를 설정하십시오:

수평 조절 나사가 수평 조절 패드와 닿을 때까지 아래로 내린 다음, 45° 더 돌립니다.

X축 롤을 확인하십시오. 중간 수평 조절 나사를 조정하여 X축 롤을 수정하십시오.

X Axis to Y Axis Alignment

1

새들의 면삭을 X축 이동에 평행하게 정렬하십시오:

X축을 조그하여 새들[1] 앞면의 가공된 표면을 가로질러 스윕합니다 .

X축 트럭[2]에 새들을 고정시키는 볼트를 풀고, 필요한 경우 0.001" 내의 X축 이동에 평행하게 새들의 면삭을 정렬하십시오.

볼트를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

2

Y축을 X축에 수직으로 정렬합니다:

기공사 잭의 C축 플랫터 왼쪽에 3개의 정사각형 화강암을 설치합니다.

삼각 화강암의 뒷면을 X축과 평행하게 설정하십시오. NTE 0.0001"/10"

X 및 Y축을 따라 삼각 화강암의 상단을 스윕합니다.

삼각 화강암의 상단 표면이 X-Y 평면 NTE 0.0005"로 평행이 될 때까지 기공사 잭을 조정하십시오..

화강암의 뒷면이 X축과 평행한지 확인하십시오. NTE 0.0001"/10".

Y축 트럭을 새들에 고정시키는 볼트를 풀고 Y축을 X축에 수직으로 정렬하십시오. NTE 0.0005"/10"

볼트를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

볼트를 조인 후 Y축이 X축 NTE 0.0005"/10"에 수직인지 확인하십시오.

Z Axis to the X-Y Plane Alignment

1

실린더를 설치하십시오.

그림과 같이 삼각 절단석 위에 실린더를 놓습니다.

기공사 잭을 돌려서 실린더 상단 표면을 X-Y 평면 NTE 0.0001"에 평행하게 정렬합니다.

기계를 다음 위치로 조그하십시오:

  • UMC-750은 X -7.000", Y -10.000"로
  • UMC-750SS은 X -10.000", Y-10.000"로

2

Z축을 X축에 수직으로 정렬합니다:

Z축 트럭의 상단 모서리 볼트 중 하나를 T-2193A *로 교체하여 스핀들 헤드를 회전시킵니다.

Z축을 따라 실린더 측면을 표시합니다.

Z축 트럭을 램에 고정시키는 볼트를 푸십시오.

스핀들 헤드를 좌우로 돌리면서 Z축을 X축 NTE 0.0005"/10"에 수직으로 정렬합니다.

볼트를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

볼트를 조인 후, Z축이 X축에 수직인지 확인하십시오.

정렬이 완료되면, T-2193A *를 볼트로 교체하십시오

*  : 사전 재부팅 시리즈에서만 사용됩니다. 

3

Z축을 Y축에 수직으로 정렬합니다:

Z축을 따라 실린더의 전면을 표시합니다.

Z축 트럭과 램 사이의 쉼으로 Z축을 Y축 NTE 0.0005"/10"에 수직으로 정렬하십시오.

참고: 동일한 쉼으로 트럭 두 개 상단 또는 하단을 쉼하십시오.

볼트를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

볼트를 조인 후, Z축이 Y 및 X축에 직각이 되는지 확인하십시오.

4

Y 및 Z축 볼넛 하우징을 정렬하고 토크하십시오:

볼넛을 하우징에 고정시키는 볼트와 하우징을 성형품에 고정시키는 볼트를 푸십시오.

볼넛 하우징을 성형품에 고정시키는 볼트를 먼저 조인 다음 볼넛을 하우징에 고정시키는 볼트를 조입니다.

조그 로크 기능을 사용하여 축을 앞뒤로 완전히 이동시킵니다.

참고: 핸드휠이나 급속 이동을 사용하지 마십시오.

볼트를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

Y축 너트 하우징은 램이 기계 전면을 향해 완전히 조그하면서 기계 후면에 접근할 수 있습니다.

Z축 너트 하우징은 스핀들 헤드가 완전히 아래로 조그된 상태에서 기계 전면에서 접근할 수 있습니다.

참고: Z축 볼넛 하우징에 접근하려면 스핀들 모터 슈라우드를 제거해야 합니다.

Tram the Spindle to the X-Y Plane

1

화강암을 설정하십시오:

그림과 같이 C축 플랫터의 중앙에 기공사 잭과 화강암을 설치하십시오.

기공사 잭 높이 NTE 0.0001"을 조절하여 화강암의 상단 표면을 X-Y 평면에 평행하게 정렬합니다.

스핀들을 플랫터 중앙에 놓습니다.

2

스핀들을 X-Y 평면으로 조정합니다:

스핀들 샤프트에 표시기를 놓습니다.

90° 회전할 때마다 화강암 위에서 측정하십시오.

스핀들 헤드용 베이스 플레이트에서 6개의 볼트를 풉니 다.

스핀들 헤드 캐스팅과 베이스 플레이트 사이에 쉼을 추가하거나 제거하여 스핀들을 X-Y 평면 NTE 0.0005"/10"로 옮깁니다.

참고: 베이스 플레이트의 각도를 변경하려면 두께가 다른 쉼[1]을 사용하십시오.

스윕이 사양 내에 있으면 6개의 볼트를 조이십시오.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

볼트를 조인 후 스핀들 조정을 확인하십시오.

B Axis to XYZ Axes Alignment

How to identify the Multi-Piece and the Unibody trunnion   

1) Multi-Piece trunnion:    UMC machines built approximetely before 11/2022 will have this configuration.

2) Unibody trunnion:    UMC machines built approximetely after 11/2022 will have this configuration.

1

Remove the A-frame trunnion support:

Remove the bolts [1] that secure the A-frame trunnion support [2] to the base and take out the shims between A-frame support and the base.

Rotate the A-frame support [2] counter-clockwise to clear the edge of the base [3].

Pull the A-frame support off the bearings.

 Note: The A-frame support might vacuum lock on the bearings. Use the zip-tie to pry the seal [4] open.

 Caution: To lift the trunnion support, get the aid of another person. The support weighs 85 lbs (39 kg).

2

Measure the B- axis of rotation parallelism to the Y-Z plane:

For a machine with a Classic Haas Control, change Parameter 151:20 (B axis CHK TRAVL LIM) to 0.

For a machine with a Next Generation Control, change Parameter 6.021 (B axis CHK TRAVL LIM) to FALSE.

Measure the parallelism of the platter to the Y-Z plane with the B axis at 90° and then the B axis at -90° as shown in the picture.

Position the Y-Axis in the following starting position:

UMC-500: Y=0, Sweep 15”, 3rd T-Slot Land from the top.

UMC-750/1500-Duo: Y=-1.0, Sweep 18", 3rd T-Slot Land from the Top .

UMC-1250: Y=-1.0, Sweep 28", 3rd T-Slot Land from the Top.

UMC-500PP: Y=-4.0, Sweep 7".

UMC-750PP: Y=-2”, Sweep 15".

UMC-1000PP: Y=-4”, Sweep 15".

Compare the results at B 90° and B-90°. The results should be...

  • Symmetric against the Y-Z plane, positive or negative direction
  • Less than 0.0010"/20"

If the results are symmetric against Y-Z plane, and are less than 0.0010"/20 inches: Go to Step 5.

If the results are symmetric against Y-Z plane, but are more than 0.0010"/20 inches: Go to Step 4.

 Warning: If the results [3] are not symmetric against the Y-Z plane, the B axis rotary needs to be aligned: Go to Step 3.

3

Align the B axis of rotation parallel to the Y-Z plane:

Loosen the (6) bolts [1] that secure the B axis rotary to the base casting.

 Note: Keep the bolts sufficiently snug to control the adjustments.

Adjust the front and rear setscrews [2] until the measurements taken in Step 2 are symmetric against the Y-Z plane.

Torque the (6) bolts [1]. Refer to Haas Fastener Torque Specification.

Verify the measurements in Step 2 after the bolts have been torqued.

4

Align the C Axis of rotation perpendicular to the B Axis of rotation:

Remove the bottom C-Axis access cover.

Loosen the (12) bolts [1] that hold the C Axis body to the B Axis platter face.

Reach the bottom (4) bolts through the C Axis access port.

If the B Axis is symmetric in the positive direction [4], install horseshoe shims [2] of appropriate size behind the top (2) bolts.

If the B Axis is symmetric in the negative direction [5], install horseshoe shims [2] of appropriate size behind the bottom (2) bolts.

Torque the (12) bolts to 80 Ft-lbs (108 Nm).

Cut the excessive shim material off.

Verify the measurements in Step 2 after bolts are torqued.

5

Align the trunnion support shaft co-axial with the B Axis of rotation:

Setup (2) indicators on the outer race of the trunnion support bearing [2] as shown in the picture.

Mark the spot on the outer race where one of the indicator needles is contacting the surface.

After moving the B Axis to 90° or -90° you will align the marked spot with the needle again to exclude the bearing runout error from the measurements.

Take the readings when B is at 90° and B at -90°. Compare the readings. 

 Caution: The B axis brake needs to be clamped when taking the readings.

The deviation between the results when B is at 90° and at -90° needs to be less than 0.001" on each indicator.

 Note: The indicator on the side of the bearing will measure top to bottom alignment and the indicator on the top of the bearing will measure side to side alignment.

____

For models with a multi-piece trunnion

Loosen the (6) bolts [3] on the C Axis body support. Keep the bolts sufficiently snug to control adjustment.

Adjust the (8) set screws [4] until deviation between B at 90° and B at -90° is within 0.001".

Torque the (6) bolts [2] on the C Axis body support to 80 Ft-lbs (108 Nm).

Verify the alignment after the bolts have been torqued.

____

For models with a unibody trunnion

Jog rotary to B90. Set up an indicator on the highlighted surface as shown in the lower diagram .

Rotate B-axis 180 degrees (90 to -90).

Run out (NTE 0.010” TIR).

 Caution: If the measurement exceeds the tolerance then contact support.

6

Install and shim the A-frame trunnion support:

Move the B Axis to 90°.

Setup an indicator [1] against a machined surface of the C Axis body. Set the indicator to 0.

Use plastic zip ties [2] to pry the seal open while installing the A-frame support. This lets unwanted air and grease out of the assembly.

Install the A-frame trunnion support [3] over the bearings.

Remove the cable ties.

Turn the trunnion support clockwise until it is vertical.

 Note: The weight of the A-frame support will cause the trunnion to sag. The amount of sag is measured with the indicator that was previously setup on the side of the C Axis body.

____

For multi-piece trunnions

Adjust the shims [4] between the A-frame support and the base casting to remove the sag until indicator reads 0 again.

When the indicator reading is 0, torque the (4) bolts. Refer to Haas Fastener Torque Specification.

Verify the reading after bolts are torqued. Adjust the shims again if necessary until the indicator reads 0.

____

For models with unibody trunnion

Determine the amount of shim stock [4] needed to raise the Trunnion arm so the indicator reads 0.005".

The indicator [1] value will change once the support is torqued.

With indicator still in place:

  • Torque trunnion support bolts to appropriate values.
  • Check indicator to make sure it reads between the range of

Trunnion arm raised (0.005” to  0.010”).

 Note: For unibody trunnions, the shim location may also be used to correct the C-axis to X-Y plane perpendicularity instead of shimming the saddle trucks.

 Caution: Use equal amount of shims on each side of the A-frame support. Unequal shims will cause the A-frame support to pull the trunnion to the side.

Verify the B Axis of rotation alignment to the Y-Z plane (Step 2). Loosen the bolts and tap the A-frame support side to side if necessary to correct the B axis to Y-Z plane alignment.

7

Set C-axis perpendicular to X/Y plane:

Move the axes to

UMC-750's........X= -10.5" & Y=0."

UMC-1000's......X=-17.0" & Y=-0."

Zero an indicator [1], on a Ground Block [2], 1/2" off the edge at the rear of the platter (Mag-Base on Spindle), with C at 0 Degrees

Rotate C-Axis to 180°.

Move Y axis, and ground block, in Y Axis negative direction until you are 1/2" away from platter edge, and take the perpendicularity measurement

Adjust the shims until the average error is within 0.0005" end to end.

 Note: For unibody trunnions, the shim location under the bearing support may also be used to correct the C-axis to X-Y plane perpendicularity instead of shimming the saddle truck.

Caution: Shim either two front trucks or two rear trucks with the equal shim.

Note: Shim one truck at the time to maintain the X to Y squareness.

Verify the measurements after all bolts are torqued.

Verify the X to Y alignment in Step 2.

8

Set the tool change offsets:

B-axis tool change offset [1]

For Classic Haas Controls, change Parameter 213. 

For Next Generation Controls, go to: Settings>Rotary Tab>Highlight the rotary and press [INSERT], or change Parameter 6.078 (B TOOL CHANGE OFFSET) to set the trunnion (B Axis) parallel to the X Axis.

For models with multipiece trunnion

(NTE 0.001/10"; NTE 0.0020" overall)

For models with unibody trunnion

(NTE 0.0005/10"; NTE 0.0010" overall)

___

C-axis tool change offset [2]

For Classic Haas Controls change Parameter 523.

For Next Generation Control go to: Settings>Rotary Tab> Highlight the rotary and press [INSERT], or change Parameter 7.078 (C TOOL CHANGE OFFSET) to set the table T-slot (C Axis) parallel to the X Axis

For models with multipiece trunnion

(NTE 0.001/10"; NTE 0.0020" overall)

For models with unibody trunnion

(NTE 0.0005/10"; NTE 0.0010" overall)

9

Check C-axis perpendicularity to X/Y plane:

Align the indicator centered over the C-axis bore with the Y-axis at -10.

Jog positive in the Y-axis and align the indicator over the center of the last section of the platter and make a mark at this spot with a washable marker.

Insert 1-2-3 block as shown and set the indicator to zero.

Remove the block and rotate the platter 90 degrees, following the marked spot with the indicator.

Insert block back between the indicator and platter. Note reading.

Repeat the previous two steps, taking readings with the platter at 180, 270 and 360 degrees.

Multi-piece trunnion:  (NTE 0.0005")

Unibody trunnion: (NTE 0.001")

10

Measure the intersection of the B and C axis:

Follow the linked instruction manual to complete this step.

B-Axis and C-Axis intersection Adjustment

11

Align the B-Axis brake disk:

 Note: Do not do this step if you are working on a SS machine.

Operate this code in MDI mode to unclamp the brake:

M11;

Loosen all of the brake disc bolts [1] and torque them to 5 Ft-lbs (7 Nm).

Operate this code in MDI mode to clamp the brake:

M10;

Wait 10 seconds.

Torque the bolts. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.

Set Parameter/Setting Back to Factory Values

CHC용 파라미터 1314/NGC용 설정 254을 공장 설정 값으로 설정합니다.(값을 변경한 후 기계의 동력을 껐다 켜십시오)

WIPS 무선 직관적 프로브 시스템(WIPS) 정렬 및 보정 - 보정

기계 회전 0점을 설정하십시오. 

  • UMC-750 - MRZP WIPS 오프셋 설정 - CHC
  • UMC-750 - MRZP WIPS 오프셋 설정 -  NGC

 완전한 검사 보고서 작성:

  • EA0420 UMC-500 검사 보고서
  • EA0373 UMC-750 검사 보고서
  • EA0418 UMC-1000 검사 보고서

검사 보고서 사본은 기계와 함께 보관하십시오.

B 및 C축 어셈블리를 교체한 경우,  UMC-750-B축 및 C축 교차-정렬