Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010

サービス ホーム 軸潤滑システム - 識別 - RD0010
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-識別


軸潤滑システム - 識別 - RD0010

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

軸潤滑システム-識別


RD0010

Introduction

このドキュメントでは、6タイプの軸潤滑システムを識別する方法について説明します。各システムの詳細については、下の表のタイトルをクリックしてください。

軸潤滑システム
 

ビジュール - 機械式 - オイルポンプ

(1989年1月から2007年1月)

高圧グリース

(2007年1月から2014年1月)

制限流量グリース

(2007年1月から2014年1月)

無制限グリース

(2013年6月)

Haas液体グリース

(2014年1月から2022年8月)

Haas軸潤滑油

(2022年8月~現在)

潤滑液 DTE25、Vactra、およびSHC625オイル。 Mobil XHP 221グリース

Mobil SHC007グリース。

Mobil SHC007グリース。

Haas液体グリース-P/N 93-2196。 Haas軸潤滑油 - P/N 93-3584。
潤滑サイクルのアクティブ化 30分の軸移動。 1000メートルの軸移動。

1000メートルの軸移動または24時間の軸移動。

1000メートルの軸移動または24時間の軸移動。

6時間の軸移動。

3時間の軸移動。
リストリクター 計量ユニットを使用します。 はい はい いいえ はい はい
ポンプタイプ/PSI シングルストローク電動ギアモーター。 空圧式グリースポンプ。 グリースへの加圧空気。 グリースへの加圧空気。 グリースへの加圧空気。 オイルへの加圧空気。
圧力スイッチまたは圧力センサー Bijur機械式オイルポンプにある油圧センサー。 このシステムは圧力スイッチを使用しています。                このシステムは圧力スイッチを使用しています。 メイン分配マニホールドにある圧力スイッチ。 メイン分配マニホールドにある圧力スイッチ。 メイン分配マニホールドにある圧力スイッチ。
レベルスイッチ オイルリザーバーの調整不可能な液面スイッチ。 非適用 非適用 非適用 非適用 非適用
銅管とフレキシブルプラスチックチューブは同じ長さです。 いいえ はい いいえ はい 詳細情報を参照してください。 詳細情報を参照してください。

Bijur Mechanical - Oil Pump

注意: Bijur機械式オイルポンプの位置は、機械によって異なります。

Bijur機械式オイルポンプ軸潤滑システムは、制御キャビネットの下にあります。このシステムの詳細については、軸潤滑システム - Bijur - 機械式 - オイルポンプを参照してください。

High Pressure Grease

注意: 一部の機械では、ポンプの位置が異なります。

高圧軸潤滑システムは、空気潤滑キャビネット内の制御キャビネットに隣接しています。このシステムの詳細については、軸潤滑システム - 最小限の潤滑システム - 高圧を参照してください。

Restrictor Flow Grease

注意: 一部の機械では、グリースリザーバーの場所が異なります。

注意: このシステムにはグリース圧力ゲージはありません。

制限流量軸潤滑システムは、空気潤滑キャビネット内の制御キャビネットに隣接しています。このシステムの詳細については、軸潤滑システム - 最小限の潤滑システム - リストリクターを参照してください。

Non-Restrictor Flow Grease

注意: 一部の機械では、グリースリザーバーの場所が異なります。

注意: このシステムにはグリース圧力ゲージはありません。

非制限流量システムは、空気潤滑キャビネット内の制御キャビネットに隣接しています。このシステムの詳細については、軸潤滑システム - 最小限の潤滑システム - 非制限流量を参照してください。

Haas Liquid Grease

注意: このシステムには、グリースリザーバーの隣にグリース圧力ゲージ[1]があります。

Haas液体グリース潤滑システムは、空気潤滑キャビネット内の制御キャビネットに隣接しています。このシステムの詳細については、軸潤滑システム - 最小限の潤滑システム - Haas液体グリースを参照してください。

Haas Axis Lubrication Oil

注意: このシステムには、オイルリザーバーの隣にオイル圧力ゲージ[1]があります。

Haas軸潤滑オイルシステムは、空気潤滑キャビネット内の制御キャビネットに隣接しています。このシステムの詳細については、軸潤滑システム- Haas軸潤滑オイルを参照してください。