APL

概要

オートパーツローダー(APL)は、Haas ST-10Y、15Y、20、20Y、25、25Y、28、28Yターニングセンターでの部品生産を自動化するシンプルな手段です。Haas制御の使いやすいインターフェースは、APLアームにその位置を「教示」するシンプルなステップごとのセットアッププロセスをガイドし、数分で完全に自動化し、無人加工のために部品の積み下ろしを行います。

注記:部品サイズの制限とクリアランスの問題により、標準のST-10およびST-15用APLの提供は廃止されました。 

APL仕様

  インチ メトリック
軸移動(AU、AV、AW) 111" x 28" x 46" 2,819 x 711 x 1,168 mm
高速(AU)
1,417インチ/分
36メートル/分
高速(AV)
118インチ/分
3メートル/分
高速(AW)
1,417インチ/分
36メートル/分
最大部品サイズ – スラグ(直径×高さ)(ST-10Y、ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127mm
最大部品サイズ – スラグ(直径×高さ)(ST-20/Y、ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127mm
最大部品サイズ – バー(直径×長さ*)(ST-10Y、ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152mm
最大部品サイズ、バー(直径×長さ*)(ST-20/Y、ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
グリッパーあたりの最大部品重量 10 lb
4.5kg
テーブルサイズ(長さ×幅)  48" x 28" 1219 x 711mm
テーブル積載能力 1,000 lb 454kg
グリッパー回転 90°
90°

* 部品の長さは、機械の加工範囲とタレットの方式、および使用する部品固有の工具によって、記載されている寸法よりも長い場合があります。

注記:タレットの互換性と機械のクリアランスについては、機械とAPLのレイアウト図面を見直してください。 

スラグ積載

シャフト積載

APL部品管理

APLは、材料のスラグとバー(シャフト)の両方を積載するように設計されています。部品は、付属するいずれかのテンプレートを使用してAPLテーブル上で管理されます。スラグは(3)、シャフトは(2)。スラグのテンプレートは直径1.0"~5.8"(25~147mm)の部品に対応し、円形、六角形、正方形などのさまざまな部品形状を積載できます。グリッパーは、部品に合わせて最適に調整または変更できます。

バーのテンプレートとグリッパーは、直径0.86"~4.0"(22~102mm)の部品に対応します。機械加工されたアルミニウム製グリッパーが1セット、ブランクのアルミニウム製グリッパーが3セット付属します。

APLは旋盤コントロールを通じて直接プログラミングし、Haas APLインターフェースを使用して設定します。APLインターフェースは、オペレーターがAPLを素早くプログラミングするのに必要なステップをガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをして単一のボタンを押すか、基本的な数値寸法を入力することにより、基本情報を入力します。コントロールによってすべての値が自動計算され、APLの準備が整います。

APLは、通常の旋盤稼働時にバックグラウンドで動作し、ストレージテーブルに部品を戻し、部品が加工されている間に新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。両面回転グリッパーは、スピンドルから部品を取り出し、ストレージテーブルに戻ることなく別の部品に取り替えることによって時間を節約します。    

APLインターフェース

使いやすいAPLインターフェース

当社の使いやすいAPLインターフェースは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置をAPLに「教示」するための簡単なステップごとの手順を提供します。

  • APLは機械のペンデントから直接操作するため、シームレスに統合できます
  • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
    • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
    • 部品ピックアップの始点の設定
    • グリッパー回転のクリアランスポイントの設定
    • チャックにおけるスピンドルの積み下ろし位置の設定(メインスピンドルのみ)
    • 最初の完成部品のドロップオフ位置の設定

APL モード

APLモードで簡単に操作

APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたAPLセットアップテンプレートをシームレスに統合し、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

オートパーツローダーに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299はテーブルから最初の部品を積載するようAPLにコマンドを発し、続いてメモリのアクティブプログラムを実行します。 

  • APL モード
    • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
    • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT] を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
    • 「Cycle Start(サイクル開始)」を押すと、APLが最初の部品を積載し、メモリのパーツプログラムを実行します
    • 部品の加工中、APLは完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし、指定の積載位置に送ります
    • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をモニタリングできます
    • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます