AD0013
以下から構築されたマシンに適用されます:2012年12月
この手順では、STおよびDS旋盤でこれらの部品を交換する方法について説明します。
この手順は、ライブツールを備えたST-30旋盤で示されています。
スピンドルからワークホールディング(チャック/コレット)を取り外します。
Haasサービスガイドでの検索 旋盤-チャック-インストール 詳細については。
ドローチューブのスレッドにテープを貼ります。これはスレッドを保護します。
セットする:パラメータ 278:26 C-AXIS DRIVE に 0.
を押します。メイン回路ブレーカーを オフ position.
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用してください。
(4)ブレーキキャリパー取付ボルト[1]を外す。ブレーキキャリパーを取り外します。
ブレーキソレノイド[2]ケーブル[3]を外します。
油圧シリンダーのホース[6]の1つにマークを付けて、ホースが正しい位置に戻っていることを確認します。
これらのコンポーネントを削除します。
部品を汚染から保護するには:
注意: この画像ではベルトが外されています。このステップにある必要はありません。
ブレーキローター取り付け用のネジ[1]をすべて取り外します。
注意: ネジの数はマシンによって異なります。
油圧シリンダーの重量を支えます。油圧シリンダーのすべてのネジ[2]を緩めます。
油圧シリンダー[2]とドローチューブ[3]を一緒に取り外します。
油圧シリンダーからドローチューブを取り外します。
使用済みのスピンドルドライブベルトを調べます。使用済みのスピンドルドライブベルトが損傷している場合は、(8)油圧シリンダー取付板SHCS [1]を取り外してください。
プレートとブレーキローターを取り外します。
(4)スピンドルドライブベルトロックネジ[1]を緩めます。
ジャッキねじ[3]を調整します。これにより、スピンドルドライブベルトの張力が緩みます[2]。
スピンドルドライブベルト[2]を取り外します。
油圧シリンダーアダプター、ブレーキローター、キャリパー、パッド、スピンドルドライブベルトを調べます。損傷した部品をすべて交換します。
スピンドルドライブベルト[2]をプーリーに取り付けます。スピンドルの張り具合を調整します。参照する 旋盤-ドライブベルトの張り-ゲートソニックメーター-手順 .
(4)スピンドルドライブベルトロックネジ[1]を締めます。を参照してください Haasファスナートルク仕様. 鋼の値を使用します。
新しいローター[1]をスピンドルアダプターに取り付けます。
油圧シリンダー用の油圧ユニオンアダプター[2]を取り付けます。手でネジ[3]を締めます。星型パターンでネジ[3]を締めます。
ローターとアダプターが正しい中心に来るまで調整します。インジケーターを使用して、これらのエラーを測定します。
回転する油圧シリンダーアダプターのネジを星型にトルクします。を参照してください Haasファスナートルク仕様. 鋼の値を使用します。
スレッドに損傷がないか、ドローチューブを調べます。
ドローチューブの片側のスレッド[2]にテープを貼って保護します。
中程度の強度のスレッドロック用コンパウンドを最後の(4)ドローチューブスレッドに塗布します。
ドローチューブの反対側[1]を油圧シリンダーに入れます。ドローチューブが止まるまで回し続けます。
ドローチューブを反対方向(4)に回します。
油圧シリンダーとドローチューブをアセンブリーとして一緒に取り付けます。
注意: この画像ではベルトが外されています。このステップにある必要はありません。
油圧シリンダーの重量を支えます。すべての油圧シリンダーネジ[1]とブレーキローターネジ[2]を取り付けて手で締めます。星型パターンでネジを締めます。
注意: ネジの数はマシンによって異なります。
油圧シリンダーの外面[3]を測定します。インジケーターを使用します。
0.001に調整します" (0.03 mm)以下のTIR。油圧シリンダーねじ[1]とブレーキローターねじ[2]を使用します。
すべてのネジを締めます。を参照してください Haasファスナートルク仕様. 鋼の値を使用します。
ブレーキローターの面が正しく中央に配置されていることを確認してください。エラーは0.04以下にする必要があります" (1.0 mm)。
エラーが0.04より大きい場合" (1.0 mm)油圧シリンダーねじ[1]とブレーキローターねじ[2]を緩め、このステップを繰り返します。
油圧ユニオン、油圧アダプター[2]およびアダプターガスケット[1]にはドレン穴[3]があります。すべての排水穴をクーラントコレクターの排水穴に合わせる必要があります。
注意: 油圧ユニオンにドレン穴がない場合でも、すべてのドレン穴を下の位置に合わせます。
注意: この手順でネジを締めるには、 Haasファスナートルク仕様. 鋼の値を使用します。
次のコンポーネントをインストールします。
ブレーキキャリパーを(4)取り付けネジ[1]で取り付けます。指でネジを締めます。
0.005を使用して、キャリパーの間隔をギアディスクに設定します。" (0.13 mm)ブレーキキャリパーの固定部分とギアディスクの間のシム。
注意: シムは一時的なものです。後で削除されます。
ブレーキソレノイド[2]ケーブル[3]を接続します。
メイン回路ブレーカーを オン position.
を押します。ゼロすべての軸を返します。MDIモードに入ります。タイプ M14、次に押す [CYCLE START] ブレーキアセンブリをクランプします。
(4)SHCSにトルクをかけます。を参照してください Haasファスナートルク仕様. 鋼の値を使用します。
を押します。0.005を削除" (0.13 mm)シム。
セットする パラメータ 278:26 C-AXIS DRIVE に 1.
ドローチューブのスレッドからテープ[1]を取り外します。
ワークホルダー(チャック/コレット)をスピンドルに取り付けます。
Haasサービスガイドでの検索 旋盤-チャック-インストール 詳細については。
次の手順をこの順序で実行します。