Regen Vector Drive - Troubleshooting Guide - NGC - TG0117

서비스 홈 *회생 벡터 드라이브* - 문제해결 - NGC - TG0117
Recently Updated Last updated: 06/12/2026

회생 벡터 드라이브 - 문제해결 - NGC

Revision 1


TG0117

개정판 F - 2026년 6월

*회생 벡터 드라이브* - 문제해결 - NGC - TG0117

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. Input AC Voltage 5. Firmware Update 6. Alarm 646 - Electrical Supply Error 7. Short Circuit Inspection 8. Electrical Diagram Back to Top

Introduction

Updated

부품을 교체하기 전에 아래 재생 벡터 드라이브 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.

재생 벡터 드라이브 검사 보고서 체크리스트

Haas 회생 벡터 드라이브(RVD)는 스핀들 모터 및 서보 증폭기의 전원 공급원입니다. 현재 이 한 가지 크기의 Haas RDV가 있습니다. 앞으로 이 드라이브가 20HP 및 40HP VD를 대체할 것입니다.

  • Maincon PCB 및 RVD 간의 통신은 이제 예전의 아날로그 버전이 아닌 디지털 버전입니다.  이는 실시간 통신 및 더 나은 오류 보고를 가능하게 합니다.
  • RVD에는 예전의 VD와 같은 모든 표준 보호 기능과 회생 작동 중 일시적인 회선 손실 방지 기능이 있습니다. 
  • 회생 드라이브는 다음과 같이 두 가지 섹션으로 구성됩니다.  6-트랜지스터 PWM 변조 전류 컨트롤러로 구성된 회생 전원 공급 장치 및 벡터 드라이브 섹션.
  • RVD 펌웨어는 I/O PCB 펌웨어와 동일한 방식으로 Haas Control에서 업그레이드할 수 있습니다.

Regen 벡터 드라이브 소프트웨어 버전:

    100.20.000.1000 이상
지원되지 않는 회생 벡터 드라이브 소프트웨어 버전:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142

필수 펌웨어 버전:

  • Regen VD FW V1.18

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Symptom Table

가능한 원인 기계가 100.20.000.1011 이상인지 확인하십시오.  
증상/경보
소프트웨어 버전 100.20.000.1111 이하
증상/경보
소프트웨어 버전 100.20.000.1200 이상
시정 조치
진단 페이지의 DC BUSS 게이지에 잘못된 판독값이 표시됩니다. 변경 없음 소프트웨어 버전이 최신 상태가 아닙니다.

알람 650 DC BUSS 과전압

변경 없음 버스 전압이 420VDC를 초과했습니다.  모터 감속 중에 회생 회로가 작동하지 않았습니다. 기계로 들어오는 전압을 측정하십시오. 아래의 입력 AC 전압 섹션을 참조하십시오.
AC 입력 전압이 너무 높습니다.
알람 9955 벡터 드라이브 또는 DC 전원 저전압 변경 없음 DC buss 전압이 100VDC 미만입니다.  AC 입력 전압이 너무 낮습니다. 기계로 들어오는 전압을 측정하십시오. 아래의 입력 AC 전압 섹션을 참조하십시오.
알람 647 회생 부하 단락됨 경보 9895 REGEN IGBT IPM 단락 AC 입력 또는 회생 출력에 단락이 있습니다.  단락점검 섹션을 참고하십시오.
알람 993단락 변경 없음 모터 출력에 단락이 있습니다. 단락 점검섹션을 참고하십시오.
알람 200 고전압 전원 공급 장치 과열 경보 9896 REGEN 과열 벡터 드라이브 냉각 팬에 문제가 있습니다. 냉각 팬을 점검하십시오.
알람 991 증폭기 과열 변경 없음 벡터 드라이브 냉각 팬에 문제가 있습니다. 냉각 팬을 점검하십시오.
경보 991 AMPLIFIER OVER TEMPERATURE 및 경보 993 SHORT CIRCUIT 변경 없음 단락이 있습니다.  단락점검 섹션을 참고하십시오.
알람 648 DC BUS 단락됨 변경 없음 DC BUSS에 단락이 있거나 DC Buss 회로가 충전에 실패했습니다.  단락점검 섹션을 참고하십시오.
경보 9931 정의되지 않은 고전압 전원 공급 장치 결함 변경 없음 AC 입력 위상이 올바르지 않습니다. 입력 AC 전압 전선이 올바른 단자에 연결되어 있는지 확인하십시오.
알람 9911축 증폭기 케이블 연결이 끊어짐 경보 9911 축 증폭기 케이블 연결이 끊어짐
경보 9912 증폭기 통신 장애
회생 VD와 통신이 없습니다.  RJ-45 케이블이 분리되었습니다. RJ-45 케이블이 회생 VD와 Maincon PCB 사이에 연결되어 있는지 확인하십시오.

드라이브의 전원이 켜지지 않습니다

및

경보 9931 정의되지 않은 고전압 전원공급장치 결함

회생 VD 펌웨어가 최신 상태가 아닙니다. 펌웨어를 V1.18 이상으로 업데이트하십시오.
경보 646 전기 공급 장치 오류 경보 9894 VD 회생 VAC 입력 낮음 소프트웨어 버전이 최신 상태가 아닙니다. 기계가 100.20.000.1011 이상인지 확인하십시오.  
AC 입력 위상 손실이 있습니다.  또는 AC 입력 전압이 180VAC(RMS) 미만이거나 276VAC(RMS)보다 높습니다. 회생 VD에 대한 입력 AC 전압을 확인하십시오.

드라이브의 전원이 켜지지 않습니다

및

경보 646 전기 공급 장치 오류

드라이브의 전원이 켜지지 않습니다

및

경보 9894 VD 회생 VAC 입력 낮음 회생 VD 펌웨어가 최신 상태가 아닙니다. 펌웨어를 V1.18 이상으로 업데이트하십시오. 펌웨어 업데이트 방법에 대한 지침은 NGC - 펌웨어 업데이트를 참조하십시오.
경보 646 전기 공급 장치 오류는 가속 및 감속 중에, 특히 무거운 부하 또는 높은 RPM에서 발생합니다. 회생 VD 펌웨어가 최신 상태가 아닙니다. 펌웨어를 V1.18 이상으로 업데이트하십시오. 펌웨어 업데이트 방법에 대한 지침은 NGC - 펌웨어 업데이트를 참조하십시오.
전기 캐비닛에서 간헐적으로 윙윙거리는 소리가 납니다. 대개 스핀들이 감속할 때 더 자주 발생합니다. Regen VD에는 문제가 없습니다. 전기 캐비닛에서 윙윙 거리는 소리가 나는 것은 정상적인 동작입니다. 다른 경보가 발생하면 해당 경보의 문제를 해결하고 윙윙거리는 소리를 무시합니다.

경보 646 기계가 유휴 상태에 있는 동안 전기 공급 장치 오류가 발생합니다. 간헐적일 수 있습니다.

및/또는

또한 기계가 가동 중지 상태일 때 Regen VD에서 딸깍거리는 소리도 납니다.

인입 전원 구성 또는 인입 전원의 품질로 인해 Regen VD에 결함이 발생합니다. 기계를 가동하는 데 사용되는 전원 유형을 확인합니다. 기계가 위상 변환기 또는 들어오는 전원에 대한 오픈 레그 델타 구성을 사용하고 있는지 확인합니다.  대체 전원 솔루션은 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 문의하십시오. 아래의 경보 646 섹션을 참조하십시오.

Input AC Voltage

시정 조치:

메인 변압기의 TB2에서 세 쌍의 모든 위상 사이의 AC 전압을 측정하십시오.  AC 전압(RMS)은 180~276VAC(고전압 옵션의 경우 360~480볼트)여야 합니다.

 74, 75 및 76으로 라벨이 붙어 있는 입력 전압 케이블을 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

Firmware Update

회색 벡터 드라이브의 펌웨어 업그레이드는 소프트웨어 100.20.000.1000 이상에서만 지원됩니다.

이것은 IO 또는 공구 교환장치 보드를 업그레이드하는 것과 동일한 프로세스이지만 팝업에서 “벡터 드라이브” 옵션을 선택하고 벡터 드라이브 펌웨어를 선택하는 것이 다릅니다.

I/O PCB 펌웨어 업데이트 절차를 참고하십시오.

Alarm 646 - Electrical Supply Error

경보 646 - 전기 공급 장치 오류는 AC 오류를 보고하는 Regen VD에 의해 생성됩니다.

경보 발생 시 기계의 상태는 근본 원인을 결정하는 데 중요합니다. 646 경보와 함께 표시되는 다양한 조건에 대한 몇 가지 세부 정보가 아래에 제공되어 있습니다.

  • 스핀들이 높은 RPM으로 빠르게 가속하는 동안 경보 646이 생성됩니다.
  • 경보 646은 기계가 유휴 상태에 있는 동안 생성됩니다.

다음은 이러한 경우에 대한 몇 가지 수정 조치입니다.

스핀들이 가속 중일 때 경보 646:

스핀들이 가속되고 경보가 발생하면 전기 캐비닛에서 윙윙거리는 소리가 날 수 있습니다.

윙윙거리는 소리가 발생하는 경보와 관련이 없습니다. 윙윙거리는 소리는 특히 스핀들 감속 중에 정상적인 동작으로 간주해야 합니다.

진단을 누른 다음 시스템 탭 [1]으로 이동하여 벡터 드라이브의 펌웨어 버전을 확인합니다.

VD 버전의 행에서 현재 펌웨어 버전을 찾으십시오. 예를 들어 이미지는 회생 벡터 드라이브 펌웨어가 버전 V01.13 [2]임을 보여줍니다.

펌웨어가 V01.18 미만이면 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다. 자세한 내용은 NGC - 펌웨어 업데이트 절차를 참조합니다.

경보 646 기계가 유휴 상태에 있는 동안 간헐적으로:

스핀들이 유휴 상태에 있는 동안 비상 정지를 누르거나 해제하는 동안 경보가 발생할 수 있습니다. 

먼저 재생 벡터 드라이브 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

문제가 지속되면 전기 캐비닛에서 딸깍 소리가 나는지 확인합니다. 이 딸깍거리는 소리는 벡터 드라이브 [1] 내부의 릴레이에서 들립니다. 이것은 기계가 유휴 상태에 있는 동안 정상적인 동작이 아닙니다.

참고: 찰칵하는 소리가 릴레이인지 확인하려면  벡터 드라이브 [2] 측면에서 인디케이터 LED를 찾을 수도 있습니다. 릴레이가 클릭하는 것과 동시에 켜지거나 꺼집니다. 

기계가 유휴 상태일 때 릴레이에서 딸깍 소리가 들리는 것은 들어오는 전원을 확인해야 한다는 표시입니다.

기계의 전원 공급 장치가 위상 변환기 또는 개방 델타 전원 구성을 사용하고 있는지 확인합니다. 이러한 증상은 전압 및 주파수의 불균형을 유발하여 재생 벡터 드라이브에서 결함이 발생할 수 있습니다.

대체 전원 솔루션은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

왼쪽에 표시된 라벨을 참조하십시오.

이 기계에는 Regen 벡터 드라이브가 장착되어 있습니다. 위상 컨버터는 컨버터와 기계 모두에 손상을 줄 수 있으므로 사용이 금지되어 있습니다.

 참고: 이 데칼은 2026년 이후에 제작된 기계에만 있습니다.

참고: 이 라벨은 선반 전용입니다(ST-55 제외).

Short Circuit Inspection

시정 조치:

스핀들 모터 케이블을 점검하십시오. 스핀들 모터 케이블이 오염되거나 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

벡터 드라이브를 점검하십시오. 벡터 드라이브 단자를 모두 분리하고 다음 테스트를 수행하십시오.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 빨간색 리드 측정 단자 5 (A), 6 (B) 및 7 (C)를 사용하여 검은색 리드를 섀시에 놓습니다.

미터에 OPEN(OL)이 표시되지 않으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 모터 리드 단자 10 (A), 11 (B) 및 12 (C)를 측정하여 빨간색 리드를 측정하여 단자 2(+)에 검은색 리드를 놓습니다.

미터는 일반적으로 킬로 또는 메가 옴 또는 O.L. 단위로 높은 저항 값을 표시해야 합니다.  미터의 저항이 매우 낮으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

참고: 미터에 O.L이 표시되면 개방 회로를 나타내며 단자 사이에 단락이 없는 것입니다.

미터를 옴 테스트 모드로 설정하십시오.

  • 모터 리드 단자 10 (A), 11 (B) 및 12 (C)를 측정하여 빨간색 리드를 측정하여 단자 4(-)에 검은색 리드를 놓습니다.

미터는 일반적으로 킬로 또는 메가 옴 또는 O.L. 단위로 높은 저항 값을 표시해야 합니다.  미터의 저항이 매우 낮으면 벡터 드라이브가 손상된 것입니다.

참고: 미터에 O.L 이 표시되면 개방 회로를 나타내며 단자 사이에 단락이 없는 것입니다.

Electrical Diagram