Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157

サービス ホーム ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0157
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

「ベクトル駆動」 - トラブルシューティングガイド - CHC


TG0157

ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0157

- 原因に移動 - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top

Vector Drive Troubleshooting Video

Introduction

Haasベクトル駆動は、スピンドルモーターとサーボアンプの電源です。Haasベクトル駆動には、20HP [1]、40HP [2]、60HP [3]の3つのサイズがあります。

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置

アラーム 123 スピンドル駆動の故障と

アラーム 993 SHORT CIRCUIT(短絡)

アラーム 2040 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの短絡

ベクトル駆動が短絡を検知しました。 ベクトル駆動とスターデルタ接触子の短絡を点検します。スターデルタ接触子のトラブルシューティングについては、以下を参照してください: スターデルタ接触子 - トラブルシューティングガイド - CHC。 ベクトル駆動短絡検査セクション をご参照ください。

アラーム 123 スピンドル駆動の故障

アラーム 292 高電圧電源供給障害

アラーム 160 低い入力電圧

DCバスに問題があります。  診断 ページで測定されたDC電圧を比較してください。以下の DCバス セクションを参照してください。

アラーム 123 スピンドル駆動の故障

アラーム 292 高電圧電源供給障害

アラーム 160 低い入力電圧

電源オンの状態で。
ベクトル駆動J3コネクタが上下逆に挿入されています。 古いモデルのベクトル駆動J3コネクタにはリブがなく、誤って上下逆に挿入される可能性があります。これによりピンを損傷する可能性があります。正しく挿入すると、ラッチはベクトル駆動とは反対側を向きます。

アラーム 292 高電圧電源供給障害

アラーム  647 REGEN LOAD SHORTED(REGEN 負荷短絡が発生しました)

REGENに問題があります。 REGENリード間の抵抗を測定します。以下の Regen ロード セクションを参照してください。
アラーム 648 DCバスの短絡 ベクトル駆動のREGEN回路に問題があります。 ベクトル駆動のREGEN回路を確認してください。以下の Regen ロード セクションを参照してください。

アラーム 292 高電圧電源供給の障害および

アラーム 200 高電圧電源供給の過剰温度

アラーム 2038 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの過剰温度

ベクトル駆動の冷却ファンに問題があります。 冷却ファンを点検します。以下の 冷却ファン のセクションを参照してください。

アラーム 292 高電圧電源供給の障害 アラーム 444 オンになったままのREGENが長すぎます

入力AC電源に問題があります。 機械への入力電圧を測定します。以下の 入力AC電圧 セクションを参照してください。
機械がスピンドルの向きを維持できない。 ベクトル駆動の出力の平衡がとれていない。 ベクトル駆動の端子間の電圧出力を測定します。以下の 不平衡出力検査 セクションを参照してください。
スター接触子のバスバーまたはジャンパケーブルの接続が緩んでいます。 接続が緩んでいないか、スターデルタアセンブリを点検します。

アラーム 119 「過電圧」

アラーム 292 高電圧電源供給障害

機械への入力電圧が高すぎます。 入力電圧と変圧器のタップを確認します。
ベクトル駆動過電圧ケーブルが接続されていないか、不良です。 ベクトル駆動のコネクタJ1から970ケーブルを外します。J1コネクタピンと970ケーブルのピンに破損がないかどうかを確認します。ケーブルが正しいI/O PCBの場所に接続されていることを確認してください。
  • I/O PCB:P11
パラメータが正しくありません。 以下のパラメータの正しい値を確認してください。
  • 57:29 INVバス電源障害
  • 712 VD/Mini PSタイプ

Short Circuit Inspection

是正措置:

スピンドルモーターケーブルを点検します。スピンドルモーターのケーブルが汚れたり挟まれたりしていないことを確認します。

ベクトル駆動を点検します。すべてのベクトル駆動端子を取り外し、次のテストを実行します。

メーターをオームテストモードに設定します。

  • 黒のリード線を赤のリード線が付いているシャーシに取り付け、端子4(A)、5(B)、および6(C)を測定します。

メーターにOPEN(OL)と表示されない場合は、ベクトル駆動が損傷しています。

メーターをオームテストモードに設定します。

  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子2(+)に取り付け、端子9(A)、10(B)、および11(C)を測定します。

メーターは通常、キロオームまたはメガオームの高抵抗値を示します。 メーターに非常に低い抵抗が表示される場合は、ベクトル駆動が損傷しています。

注記:メーターにO.Lと表示されている場合は開回路であることを示し、端子間に短絡はありません。

メーターをオームテストモードに設定します。

  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子3(-)に取り付け、端子9(A)、10(B)、および11(C)を測定します。

メーターは通常、キロオームまたはメガオームの高抵抗値を示します。 メーターに非常に低い抵抗が表示される場合は、ベクトル駆動が損傷しています。

注記:メーターにO.Lと表示されている場合は開回路であることを示し、端子間に短絡はありません。

メーターをオームテストモードに設定します。

  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子3(-)に取り付け、端子1(R)を測定します。

メーターの読み取り値が100kオーム未満の場合、ベクトル駆動が破損しています。

Regen Load

是正措置:

[POWER OFF]を押します。ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。

端子1と2のベクトル駆動からREGEN負荷リードを取り外します。リード間の抵抗を測定します。読み取り値は次のようにならなければなりません。

  • 2抵抗ボックス:9.5〜12.5オーム。
  • 3抵抗ボックス:6.3〜8.3オーム。(図参照)
  • 4抵抗ボックス:4.6〜6.6オーム。

REGEN 負荷が仕様の範囲内である場合、ベクトル駆動に問題がある可能性があります。ベクトル駆動の端子1と3の間の抵抗を測定します。

注意:問題のないドライブでは、1と3(キロオームの範囲内)にわたって高い抵抗値になります。短絡は、ベクトル駆動の故障を示します。

DC BUSS

是正措置:

[POWER ON]を押します。ベクトル駆動の端子2と3の間のDC電圧を測定します。測定した電圧を、制御の診断ページにあるDC電圧と比較します。測定値は+/-2%にで一致する必要があります。

測定値が一致しない場合、以下の問題の可能性があります。

  • 640Cケーブルの接続不良。ベクトル駆動のJ3コネクタとMaincon/MoconのP17コネクタがしっかりと接続されていることを確認します。
  • P17の電圧が正しくない場合は、ベクトル駆動が故障しています。
  • Maincon/MoconのP17コネクタの640Cケーブルの電圧が正しい場合、Maincon/Moconが故障しています。1VDCバスごとに0.01VDCがあります。たとえば、320VDCでは、3.2VDCを示す必要があります。

ベクトル駆動の端子2と3からDCバスケーブルを取り外します。機械の電源をオンにします。制御の診断ページでDC電圧を監視します。

  • DCバスが公称値に戻る場合は、サーボアンプの1つに短絡があります。低抵抗または短絡は、故障したサーボアンプの兆候です。
  • 測定値が一致するにも関わらずアラームが続く場合は、問題はベクトル駆動にあります。

Cooling Fan

スピンドルファンケーブルの接続を点検してください。 両方のスペードコネクタがメスコネクタに正しく接続されていることを確認してください。

是正措置:

ベクトル駆動のヒートシンクが90°Cに達すると、過剰温度アラームが鳴ります。ヒートシンクの温度が50°Cに達したら、冷却ファンをオンにする必要があります。ヒートシンクの温度が下がると、冷却ファンをオフにする必要があります。

このアラームが鳴った際は、排気口からベクトル駆動のヒートシンクの温度を測定します。温度が60°Cを超えていて、冷却ファンがオンになっていない場合、ベクトル駆動の冷却ファンが故障しています。冷却ファンを交換してください。

Incoming AC Voltage

是正措置:

機械への入力電圧を測定します。入力電圧が変圧器のタップの範囲内であることを確認してください。必要に応じて、ラインを正しいタップに移動します。

Unbalance Output Inspection

是正処置: ベクトル駆動でモーターケーブルを外します。[POWER ON]を押します。[RESET]を押して全てのアラームを消します。マルチメーターを使用して、ベクトル駆動(図参照)の以下の端子間のDC電圧を測定します。

  • 3と9
  • 3と10
  • 3と11

測定された電圧は、3つの読み取り値すべてにおいてDCバスの約半分でなければなりません。

重要:電圧の測定値のいずれかが0Vまたは330Vの場合、これはベクトル駆動からの出力が不平衡であることを示します。 上記の条件が満たされていない場合は、ベクトルドライブを交換しないでください。

Electrical Diagram