19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor

Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC 高輝度照明*
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

各機種の比較
  • SKBIF PCB - 交換
  • LCDモニター - 交換
  • SKBIFおよびLCDモニター - トラブルシューティング
Recently Updated

SKBIF PCB - 交換


AD0340

Introduction

この手順では、SKBIF PCBを交換する方法について説明します。

部品を交換する前に、以下のSKBIF検査レポートチェックリスト(SKBIF Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。これは、SKBIFおよびLCDモニターのトラブルシューティングガイドに記載されています。 

このドキュメントはこれらの部品に適用されます。

  • 93-32-4510: SKBIF for NGC W/ RJH-C/VID CCA SVCキット
  • 93-32-4510B: SVCキットSKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVCキットSKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3

Replacement

1

PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

[POWER OFF]を押します。メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

2

背面カバーを取り外し、SKBIF PCBに接続されているすべてのケーブルを外します。各ケーブルの位置を記録します。

コントロールペンダントから(4)6-32 x 3/8"のフィリップスのナベネジ(PPHS)とSKBIF PCBを取り外します。

交換用SKBIF PCB[1]のSW1のDIPスイッチの位置が、取り外したSKBIF PCBと同じであることを確認してください。

交換用SKBIF PCB[1]のJP2とJP3のジャンパーの向きが、取り外したSKBIF PCBと同じであることを確認してください。

交換用のSKBIF PCB[1]と(4本の)6-32 x 3/8"のPPHS[2]を取り付けます。

すべてのケーブルを交換用SKBIF PCB[1]に接続します。

Recently Updated

モニター - 15インチLCD - 交換


AD0107

Introduction

この手順では、15インチLCDモニターを交換する方法について説明します。

要注意:CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。

機械または制御キャビネットで作業する前に、次のステップを実行してください。

  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします
  • 承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行う場合は、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置いてください。これにより、軸の故障につながる可能性のある意図しない動きを防ぐことができます。
  • 機械の安全回路は決して変更しないでください。
  • 機械を緊急停止モードにして、パラメータを変更します。

プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、費用のかかる修理につながる可能性があります。 HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者はトレーニングと経験豊富で、これらのタスクを安全かつ正しく実行することが認定されています。 HFOによって実行される修理およびサービス作業は、限定保証で保護されています。

危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

以下の機械に、この手順を実行します:

  • 2006年6月1日以降に製造。
  • 15"の液晶モニターを持っています。

モニターにディファレンシャルレシーバーカードがある場合[1]、 この手順のモニター - 15インチLCD - 差動カード付き - 交換セクションを実行します。

モニターにディファレンシャルレシーバーカードがない場合、この手順のモニター - 15インチLCD - 差動レシーバーカード付き - 交換セクションを実行します。

ドキュメントは以下の部品に適用されます。

  • 93-0875A: LCD ASSY15INサービスキット

必要な工具:

  • ESDストラップ

Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement

注意: このセクションでは、次の方法について説明します。

  • ディファレンシャルレシーバーカード(PCB)を取り外し、取り付けます
  • 15インチLCDモニターをインストールします

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

ペンダントのリアカバーを取り外します。

電源オフコンタクタ[1]をモニターから外します。コンタクタを引き出しながら、レバー[2]を右側いっぱいまで押します。

LCDビデオデータケーブルを外します[3]。

モニターを固定している(4)ナットを取り外します。

要注意: 最後の上部ナットを取り外す前に、モニターの重量を支えてください。

ペンダント上の保護ガラスの内側を清掃します。

3

各モニターを平らな帯電防止面に置きます。

注:必要に応じて、新しいLCDモニターに付属のパッキングフォームと帯電防止パッケージを使用してください。

各モニターの背面の金属ケーシングを取り外します。取り外したモニターで、ディファレンシャルレシーバーカードのLCDインバーターケーブル[1]、LCDデータケーブル[2]、および電源ケーブル[3]を外します。

ディファレンシャルレシーバーカードとそれをサポートする各スタンドオフを取り外します。スタンドオフとディファレンシャルレシーバーカードを新しいLCDMONITOR [A]に取り付けます。

ディファレンシャルレシーバーカードで次の接続を行います。

  • LCDインバータケーブル[1]をJ1に接続します
  • LCDデータケーブル[2]をJ2に接続します
  • ディファレンシャルレシーバーカードの電源ケーブル[3]をP1に接続します

他の(2)コネクタ[4]は使用しないでください。

リアメタルケーシングを取り付けます。

モニターから保護カバーを取り外します。

モニターを取り付けます。まず上部ナットを取り付けます。

4

LCDビデオデータケーブル[1]をディファレンシャルレシーバーカードのJ6に接続します。

電源オフコンタクタ[2]をモニタに取り付けます。

カチッという音がするまで、コンタクタを押し込みます。

メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。

[POWER ON]を押します。

ペンダントのリアカバーを取り付けます。

注:ディファレンシャルレシーバーカードに障害が発生した場合は、SKBIF PCBをディファレンシャルレシーバーインターフェイスを備えたバージョンにアップグレードする必要があります。

Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement

注記:このセクションでは、ディファレンシャルレシーバーカードがない15インチLCDモニターの取り外しと取り付けの方法について説明します。

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーをセットします。承認された安全タグを使用してください。

要注意:PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

ペンダントのリアカバーを取り外します。

電源オフコンタクタ[3]をモニターから外します。コンタクタを引き出しながら、レバー[4]を右側いっぱいまで押します。

LCDインバータケーブル[1]とLCDデータケーブル[2]をSKBIFから外します。

モニターを固定している(4)ナットを取り外します。 

要注意:最後の上部ナットを取り外す前に、モニターの重量を支えてください。

ペンダント上の保護ガラスの内側を清掃します。

3

新しいLCD MONITOR [A]を平らな帯電防止面に置きます。

注記:必要に応じて、新しいLCDモニターに付属のパッキングフォームと帯電防止パッケージを使用してください。

LCDインバータケーブル[1]とLCDデータケーブル[2]を見つけます。これらのケーブルをカバーから引き出します。

他の(3)コネクタ[3]は使用しないでください。

新しいモニターから保護カバーを取り外します。

モニターを取り付けます。まず上部ナットを取り付けます。

4

LCDデータケーブル[3]をSKBIF PCBのJ16ソケットに接続します。LCDインバーターケーブル[2]をSKBIF PCBのJ13ソケットに接続します。

電源オフコンタクタ[1]をモニタに取り付けます。

カチッという音がするまで、コンタクタを押し込みます。

メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。

[POWER ON]を押します。

ペンダントのリアカバーを取り付けます。