MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HTS400 - Installation

HTS400 - Manuale dell’operatore/assistenza


  • 1 - HTS400 - Introduzione
  • 2 - HTS400 - Installazione
  • 3 - HTS400 - Funzionamento
  • 4 - HTS400 - Manutenzione
  • 5 - HTS400 - Risoluzione dei problemi

Go To :

  • VEDI HTS400 SU HAASTOOLING.COM
  • 2.1 - HTS400 - Installazione
  • 2.2 HTS400 - Gruppo armadio base
  • 2.3 HTS400 - Aggiornamento driver stampante

2.1  Installazione

Recently Updated

HTS400 Guida all’installazione


AD0519

Installazione

Introduzione

Questa procedura descriverà come disimballare e impostare HTS400 e lo scanner wireless Data Matrix. 

A sinistra c’è un video che mostra come disimballare e impostare l’HTS400. Di seguito sono riportate le istruzioni scritte con illustrazioni che mostrano il processo. 

Nella parte inferiore della pagina è presente un video che mostra come installare lo strumento di scansione wireless Data Matrix e i requisiti hardware per lo strumento di scansione. 

1

Apertura della cassa:

Rimuovere le viti laterali su ciascun lato della cassa per sollevare le pareti di legno e il coperchio.  Rimuovere i componenti della scatola del mandrino.

2

Rimuovere le graffe di spedizione

Rimuovere le graffe di spedizione.

3

Armadietto di costruzione e livellamento:

Costruire l’armadio seguendo le istruzioni fornite.

Una volta costruito l’armadio, livellarlo con una bolla di precisione.

4

Sollevare la macchina:

Inserire le maniglie di sollevamento nella macchina per sollevare il dispositivo e posizionarlo sul mobiletto.

Attenzione: L’unità è pesante (199lbs / 90Kg) e richiede il sollevamento da parte di due persone.

5

Sbloccare gli assi:

Importante: I seguenti passaggi devono essere eseguiti in ordine.  Se si esegue il passo C prima di B, il filo del contrappeso uscirà dalla puleggia.

FASE A: Rimuovere la staffa di bloccaggio dell’asse X.

FASE B: Rimuovere il bullone esagonale di bloccaggio del contrappeso.

FASE C: Rimuovere la barra di bloccaggio dell’asse Z prima di spostare gli assi.

Installare i tappi sui tappi di fissaggio.

6

Livellare la macchina:

Livellare la macchina utilizzando una livella a bolla di precisione.  Se sono necessarie regolazioni, utilizzare le gambe del mobiletto.

7

Collegamenti elettrici:

Inserire la spina di alimentazione nel lato sinistro dell’unità.  Il mouse fornito è già stato preinstallato.  La stampante DYMO deve essere collegata all’hub USB sul monitor.  Al termine, accendere la macchina.

Installazione del manicotto portautensili:

  • Pulire e lubrificare il cono del mandrino.
  • Installare il cuscinetto necessario sulla parte superiore della faccia del mandrino.
  • Installare il manicotto portautensili.
    Nota:   Il manicotto dell’utensile deve scorrere senza impedimenti.

8

Asse X e Z posizione iniziale
  • All’avvio, verrà richiesto di calibrare l’asse X e Z.
  • Sbloccare i blocchi dell’asse [1,2].
  • Spostare l’asse Z e X su e giù e da un lato all’altro finché le linee rosse lampeggianti nelle letture dell’asse non diventano verdi.
  • Fare clic su OK per cancellare il messaggio

9

Aprire le impostazioni di sistema
  • Aprire la finestra delle impostazioni di sistema, identificata da un’icona con due ingranaggi. 
  • Aprire i parametri di sistema

10

Impostare le preferenze stampante
 
Nella sezione delle stampanti sono presenti due menu a discesa: Stampante per etichette A4
  • Impostare l'etichetta della stampante sul modello collegato.
    • DYMO LabelWritter 450 o DYMO LabelWritter 550 sono le stampanti fornite con HTS 400.
  • Imposta Stampante A4 su PDFCreator
  • È possibile modificare questa impostazione per inserire una stampante cartacea, se si decide di collegarne una.

Nota: Con HTS400 vengono spedite due dimensioni di etichette. Assicurarsi di utilizzare le etichette da 1-4/10" x 3-1/2" e  l’articolo DYMO n. 30321. Questo sarà elencato sul retro dell’etichetta. L’altro set di etichette sarà più piccolo e, se vengono utilizzate, le informazioni non saranno correttamente stampati. 

Le informazioni sulle etichette di sostituzione sono disponibili al punto 4.1 HTS400 - Manutenzione. 

11

Impostare la data e ora e la lingua
 
Nella sezione delle stampanti sono presenti due menu a discesa:
  • Nella stessa finestra, impostare la data e l’ora correnti.
  • Se necessario, nel menu a discesa, modificare la lingua del sistema.
  • Chiudere impostazioni per salvare le modifiche

Installazione dello strumento di scansione wireless

Requisiti della macchina: 

  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • SKBIF 34-4510 o versione successiva

Materiali richiesti: 

  • Lettore e dongle wireless Data Matrix

Estrarre il pannello di comando NGC per accedere al pannello posteriore. Svitare le viti per liberare il pannello posteriore. 

Collegare il dongle USB alla singola porta USB A mostrata nel video. Non collegarlo ad altre porte USB, in quanto il controllo NGC potrebbe non funzionare correttamente. 

2.2 Gruppo armadio base

Recently Updated

HTS400 - Gruppo armadio base


Introduzione

Questa procedura descrive come assemblare l’armadio base HTS400.

Hardware nel kit:

  • (20) Viti
  • (20) Rondelle
  • (4) Scivolo di livellamento
  • (4) Clip per ripiano

Installazione

1

Fissare i pannelli laterali dell’armadio [1] alla base [2] utilizzando (6) viti e (6) rondelle.

2

Fissare il pannello posteriore [1] utilizzando le (8) viti e le (8) rondelle fornite.

Fissare i (4) pattini di livellamento [2] alla base del mobile.

3

Posizionare il piano del tavolo [1] sul gruppo del mobile utilizzando le (6) viti e le (6) rondelle [2] fornite.

4

Installare le (4) clip fornite e posizionare il ripiano [1] nel gruppo mobile base.

2.3 Aggiornamento software

Introduzione

Questa procedura mostra come aggiornare il software dell’HTS400 e come aggiornare il software per la stampante. 

Questa procedura è necessaria per le unità HTS400 spedite dopo settembre 2022 o dopo e per le macchine spedite con la Dymo LabelWriter 450 che stanno effettuando l’aggiornamento alla Dymo LabelWriter 550. 

Utensili necessari

  • Due chiavette  USB vuote Avvertenza: Se queste unità USB non sono vuote, l'aggiornamento non andrà a buon fine. Anche una chiave di servizio Haas sulla chiavetta USB causerà l’aggiornamento non riuscito.
  • Mouse (incluso con HTS400)
  • Tastiera. Questo non è necessario, ma potrebbe semplificare questa procedura. 

HTS400 Aggiornamento software

1

Scaricare ed estrarre il file .zip. 

File di aggiornamento software e stampante HTS400.zip

Nota: Ci sono due file  .INF e  .agg. 

.agg viene utilizzato per aggiornare il software dei presetter utensili e  .INF viene utilizzato per aggiornare i driver della stampante.  

Caricare ogni file su una chiavetta USB separata senza altri file. 

2

Per questa procedura, è necessario accedere alla modalità di servizio dell’HTS400. A tale scopo, premere il pulsante di impostazione nella parte superiore dell’HTS400 [1], quindi premere il pulsante “Login” [2] e utilizzare la password “233935”.

Se il pulsante dice “Logout”, premerlo per disconnettersi, quindi premerlo di nuovo per accedere utilizzando la password “233935”. Questo verifica che la modalità corretta sia attiva. 

Se questa procedura viene eseguita senza una tastiera, fare doppio clic sulla casella di testo della password per visualizzare una tastiera sullo schermo. 

3

Fare clic sul pulsante Impostazioni [1] nella schermata principale del presetter. Quindi selezionare Parametri di sistema [2]

4

All'interno delle impostazioni e dei parametri di sistema, assicurarsi che la protezione sia disabilitata. Controllare il pulsante di protezione [1]. 

Se le protezioni sono disabilitate, il pulsante dirà “ABILITARE protezione?” e si dovrebbe procedere.

Se le protezioni sono abilitate, il pulsante dirà “DISABILITARE protezione?” fare clic sul pulsante e confermare questa scelta. Il sistema dovrà riavviarsi per applicarlo. In questo caso, riavviare questo passaggio per verificare che le protezioni siano state disabilitate. 

5

Premere il pulsante del software di aggiornamento [1] nella parte superiore della pagina. 

Premere il pulsante .agg [2] nel menu a comparsa. 

 NOTA: Una volta premuto il pulsante, verrà avviato un timer di 60 secondi. Se la chiavetta USB non viene inserita in quel momento, l'aggiornamento verrà interrotto e questo passaggio dovrà essere riavviato. 

Inserto un'unità USB con solo il file .agg e nient'altro.  

Importante: La chiavetta USB deve essere collegata dopo aver premuto il pulsante di aggiornamento e avviato il conto alla rovescia. Se la chiavetta USB è collegata prima, non verrà rilevata, l'aggiornamento non andrà a buon fine e il messaggio di errore "La chiave USB non è stata rilevata!" verrà generato. 

Avvertenza: se un altro file si trova sulla chiavetta USB, l'aggiornamento non riuscierà.

6

Mentre l'installazione è in corso, la macchina visualizzerà [1] "Installazione in corso. Attendere" 

Una volta completato l’aggiornamento, HTS400 si riavvierà automaticamente.

7

Verificare di aver eseguito l'accesso utilizzando la password del servizio. Vedere il passaggio 2. 

Una volta che l’HTS400 ha terminato l’accensione, fare clic sul pulsante AGGIORNAMENTO SOFTWARE [1] nella schermata principale del presetter. 

Premere il pulsante INF [2] nel menu a comparsa.

Nota:Una volta premuto il pulsante, verrà avviato un timer di 60 secondi. Se la chiavetta USB non viene inserita in quel momento, l'aggiornamento verrà interrotto e questo passaggio dovrà essere riavviato. 

Inserire un'unità USB con solo il file .INF e nient'altro.

Attenzione: Se un altro file si trova sulla chiavetta USB, l'aggiornamento non sarà riuscito. 

8

Mentre l'installazione è in corso, la macchina visualizzerà [1] "Installazione in corso. Attendere". 

HTS400 visualizzerà un messaggio che indica che è completo. Se viene visualizzato un messaggio, premere "OK" [2] per cancellare il messaggio. 

9

Se l’HTS400 e connesso al Wifi e una tastiera è collegata all’HTS400, il software DYMO può essere scaricato direttamente sull’unità. Premere il tasto Windows sulla tastiera per aprire il menu di avvio di Windows. Quindi aprire un browser Internet. 

Nel browser, vai alla Tabella di compatibilità DYMO e scarica DYMO Connect v1.4.3. 

Se il Wifi o una tastiera non sono disponibili. Vai a un computer separato, vai alla Tabella di compatibilità DYMO e scarica il software DYMO.  HTS400 utilizza Windows 10 come sistema operativo, quindi seleziona DYMO connect v1.4.3.

Una volta scaricato il file exe, trasferirlo su un'unità USB. 

10

Se la tastiera e il WIFI non sono disponibili

Inserire la chiavetta USB con il file DYMO exe nell’HTS400. Si aprirà Esplora file. Fare doppio clic sul file exe per eseguirlo. Ti verrà richiesto dove installare il software DYMO, utilizzare la posizione predefinita e annotarlo.

Durante il processo di installazione, HTS400 dovrà essere riavviato. Al termine del riavvio, non riavviare immediatamente il software DYMO. Per prima cosa, collegare la stampante DYMO all’HTS400. Quindi assicurarsi di essere ancora connessi a HTS400 con la password di servizio. Vedere il passaggio 2. Se il pulsante dice “Accedi”, " è necessario accedere utilizzando la password “233935”. Se il pulsante dice “Disconnetti”, non è necessaria alcuna azione.

Reinserire la chiavetta USB nell’HTS400 per estrarre l’esploratore di file. Quindi, fare doppio clic sul file exe per eseguirlo e completare l'installazione. 

Se la tastiera e il WIFI sono disponibili

Se il file DYMO exe è stato scaricato direttamente sull’HTS400. Utilizzare Esplora file per passare alla posizione in cui è stato scaricato. Quindi, fai doppio clic sul file exe per eseguirlo. Ti verrà richiesto dove installare il software DYMO, utilizzare la posizione predefinita e annotarlo.

Durante il processo di installazione, HTS400 dovrà essere riavviato. Al termine del riavvio, non riavviare immediatamente il software DYMO. Per prima cosa, collegare la stampante DYMO all’HTS400. Quindi assicurarsi di essere ancora connessi a HTS400 con la password di servizio. Vedere il passaggio 2. Se il pulsante dice “Accedi”, " è necessario accedere utilizzando la password “233935”. Se il pulsante dice “Disconnetti”, non è necessaria alcuna azione.

Premere il pulsante Windows per aprire il menu di avvio e aprire Esplora file. Quindi, vai alla posizione in cui è stato scaricato l’exe DYMO e fai doppio clic su di esso per completare l’installazione. 

11

Al termine dell'installazione, dovrebbe aprire automaticamente l'app. Se non si apre automaticamente, è possibile premere il pulsante Windows, navigare fino alla sezione “D” del menu Windows e selezionare l’app DYMO connect [1] nella cartella DYMO.

Se una tastiera non è disponibile, estrarre la chiavetta USB e rimetterla. Si aprirà Esplora file. In Esplora file, vai alla posizione in cui è stata installata la connessione DYMO. Ciò avrebbe dovuto essere registrato nel passaggio precedente. 

12

Utilizzando l’app DYMO Connect, l’angolo in basso a sinistra [1] dovrebbe avere la stampante disponibile. Se la stampante non è disponibile, scollegare entrambi i fili per la stampante e collegarli di nuovo. Assicurarsi che sia accesa, che ci siano le etichette e il feed è pronto. 

Utilizzare il software Dymo Connect per creare un'etichetta di base ed eseguire una stampa di prova [2]. 

13

Una volta che la stampante è disponibile ed è stata testata nell’app di connessione DYMO, vai ai parametri di sistema HTS400 e verifica se la stampante è disponibile nella sezione “Printerlabel”. Se non disponibile, riavviare l’HTS400 e confermare l’installazione della stampante.

Selezionare "DYMO Lablewriter 550 turbo" nel menu a discesa "Printerlabel" ed eseguire una stampa di prova utilizzando il software HTS400. 

Identificazione di Dymo LabelWriter

La Dymo LabelWriter 450 [1] e LabelWriter 550 [2] possono essere identificati dall’etichetta sulla parte anteriore della stampante. 
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.