MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Utilizza le frecce verso l’alto e verso il basso per selezionare i risultati disponibili. Premi invio per passare al risultato di ricerca selezionato Gli utenti dei dispositivi touch possono ricorrere al tocco e allo scorrimento.
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
0
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
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Modifica pompa dell'olio - Lubrificazione minima - Olio medio (MPO) Mandrino - DT-1 - AD0112
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Modifica della pompa dell'olio - Lubrificazione minima - Mandrino a olio medio (MPO) - DT-1


AD0112

Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2014

Modifica pompa dell'olio - Lubrificazione minima - Olio medio (MPO) Mandrino - DT-1 - AD0112

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Modifica della pompa dell'olio - Serbatoio dell'olio con vetro a vista A goccia - Lubrificazione minima (10 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura indica come cambiare il sistema di lubrificazione dell'aria e dell'olio da un sistema a 2 porte a un sistema a 1 porta.

Eseguire questa procedura quando si hanno queste condizioni:

  1. La macchina dispone di un sistema di lubrificazione ad aria e olio a 2 porte.
  2. È necessario installare un mandrino con MPO.
  3. La macchina ha una pompa minima di olio lubrificazione con un vetro a goccia.

Parti richieste

  • P/N 93-2208; Kit di conversione MPO DT-1

Modifica della pompa dell'olio - Serbatoio dell'olio con vetro a vista A goccia - Lubrificazione minima

1

Rimuovere il coperchio [1] per la testa del mandrino.

2

Spostare il mandrino verso il basso per ottenere l'accesso all'assieme di montaggio per il motore del mandrino.

Trova i (2) raccordi adiacenti e (2) tubi che entrano nell'assieme [3]. Rimuovere il tubo [1] e il raccordo [2] a destra.

3

Installare la spina [1] nell'apertura in cui è stato rimosso il raccordo.

Installare il coperchio della testa del mandrino.

4

Aprire lo sportello del pannello dell'aria e della lubrificazione.

Sostenere il serbatoio dell'olio mentre si rimuovono le (4) viti che attaccano il serbatoio al coperchio.

Rimuovere il serbatoio dell'olio dal coperchio.

Mettere il serbatoio dell'olio su una superficie stabile. Coprire il serbatoio dell'olio per mantenerlo pulito.

5

Rimuovere il tubo dell'aria [1] e il raccordo [2] dal regolatore a bassa pressione.

6

Scollegare l'aria del mandrino e il tubo dell'olio [1] dall'assieme per il vetro a dgocciolamento.

Rimuovere con attenzione l'aria e il tubo dell'olio dalla macchina.

7

Rimuovere queste parti dall'assieme per il vetro a goccia:

  • l'aria e l'olio [1]
  • l'olio di montaggio [2]
  • l'adilfatto dell'aria [3]

Rimuovere le viti [4] e l'assieme [5].

8

Togliere il tubo dell'olio [1] e il grommet [2] dal coperchio del serbatoio dell'olio.

Rimuovere il raccordo [3] dalla porta del corpo della pompa.

9

Installare un grommet cieco [1] nel foro sul coperchio del serbatoio dell'olio.

Installare una spina [2] nella porta aperta del regolatore a bassa pressione.

Installare una spina [3] nella porta aperta del corpo della pompa.

10

Attaccare il serbatoio al coperchio. Utilizzare le (4) viti.

Assicurarsi che il tubo dell'aria [1] sia collegato al regolatore a bassa pressione e alla porta [2] dell'assieme.

Fare riferimento alla sezione Mulino - Mandrino - Olio lubrificazione - Raccolta - Test.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.